PCB 조립 공정 최종 가이드
1 분
- JLCPCB의 PCB 조립
- JLCPCB PCB 조립 공정
- PCB 제작 공정의 단계별 절차
- 결론
작동 가능한 회로 기판을 만들기 위한 가장 중요한 요소 중 하나는 조립 기술과 공정입니다. 이러한 단계는 최종 제품의 품질을 보장하기 위해 철저히 관리되고 신중하게 수행되어야 합니다. JLCPCB는 부품을 기판에 납땜하고 배치하는 모든 단계를 책임지는 PCB 조립 서비스를 제공함으로써, 엔지니어와 기업이 시간을 절약할 수 있도록 지원합니다.
PCB 조립 공정은 PCB 제조 직후에 진행되며, 부품의 노출된 패드에 필요한 양의 솔더 페이스트를 도포한 후, 리플로우 단계로 넘어가기 위해 부품을 배치함으로써 회로 조립을 완성하게 됩니다. PCB 제조에 대한 종합 가이드는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
JLCPCB의 PCB 조립
JLCPCB의 PCB 조립 서비스는 전자 제품 제조 요구를 충족시킬 수 있는 신뢰성 높고 효율적인 선택지입니다. 합리적인 가격으로 고품질의 조립을 제공함으로써, JLCPCB의 PCBA 서비스는 모든 엔지니어의 최우선 선택이 됩니다.
더 많은 조립 품질 보장은 회로 기판의 더 높은 효율성으로 이어집니다. 이것이 바로 JLCPCB의 PCBA 서비스가 성공적인 이유입니다. 모든 제조 단계는 숙련된 전문 인력에 의해 철저하게 관리됩니다.
JLCPCB PCB 조립 공정
1) 당사측에서 필요한 파일과 주문 세부사항을 확인합니다.
2) 필요할 경우 SMT 스텐실을 제작합니다.
3) BOM과 Centroid 파일을 바탕으로 부품 도착 전에 장비를 프로그래밍합니다. 파일에서 불일치 사항이 발견되면 대응 조치가 이루어집니다.
4) 모든 부품이 입고되면, 자재 키트 감사 작업을 수행합니다. 불일치 사항이나 추가 질문은 이 시점에서 해결되어야 하며, 모든 질문이 해결되어야 조립 리드타임이 시작됩니다.
5) 모든 자재가 오전 12시(PST) 이전에 입고되면 다음 영업일부터 조립 리드타임이 시작됩니다. 오후 12시 이후에 입고된 자재는 다음 영업일로 간주됩니다. 이는 자재가 키트 감사 과정을 거칠 수 있도록 하기 위함입니다.
6) SMT 부품은 자동화 장비를 통해 먼저 조립됩니다. 첫 번째 기판은 부품 배치 및 극성 확인을 위한 철저한 품질 검사를 거칩니다. 이후 기판은 리플로우 오븐을 통과하며 육안 및 AOI 장비로 검사됩니다.
7) BGA 부품은 배치 정확도와 솔더 브리지 여부를 확인하기 위해 X-ray 검사를 수행합니다.
8) SMT 공정 후, 해당되는 경우 기판은 세척됩니다.
9) 스루홀 부품은 수작업 또는 선택적 납땜 장비를 사용해 삽입 및 납땜됩니다. 사용 장비는 수량 및 기판 설계에 따라 달라집니다.
10) 스루홀 납땜 이후에도 해당되는 경우 기판은 다시 세척됩니다.
11) 최종 품질 검사가 진행됩니다.
12) 완성된 PCB 조립품과 여분의 자재는 포장을 위해 준비됩니다.
PCB 제작 공정의 단계별 절차
Step 1 – 부품 준비
Step 2 – 솔더 페이스트 도포
Step 3 – 솔더 페이스트 검사 (SPI)
Step 4 – 부품 장착
Step 5 – 리플로우 솔더링
Step 6 – 조립 검사
1- 부품 준비:
고객측에서 PCB 설계 파일을 업로드하면, JLCPCB 엔지니어는 관련 제조 데이터를 준비하고 조립에 필요한 전자 부품을 확보합니다. 이후 부품은 조립용 픽 앤 플레이스 장비의 피더에 장착됩니다. 조립은 JLCPCB 부품 라이브러리에 있는 모든 부품을 포함하며, 이는 표면실장 부품(SMD)과 관통형 부품(THT)을 모두 포함합니다. 고객은 JLCPCB 부품 검색 링크를 통해 35만 개 이상의 부품이 정리된 카테고리에서 원하는 부품을 쉽게 검색하고 선택할 수 있습니다. 조립 시스템은 고객이 제공한 BOM(Bill Of Materials) 파일을 기반으로 부품을 자동 인식합니다. 각 부품에 필요한 접두사, 수량 등의 정보가 준비되며, PCB 제조 단계가 시작되기 전까지 대기합니다.
2- 솔더 페이스트 도포:
빠른 제작은 빠른 납기와 연결됩니다. PCB 제조와 병행하여 부품 준비뿐 아니라 스텐실 준비 또한 동시에 진행됩니다. 스텐실은 각 부품의 패드에 정확한 양의 솔더 페이스트를 도포하는 핵심 도구입니다. 솔더 페이스트는 노출된 패드 위로 스텐실을 통해 일정하게 도포됩니다.
JLCPCB는 솔더 페이스트 도포 및 검사를 위한 완전 자동화된 공정을 사용하며, PCB 제조가 완료되면 곧바로 스텐실을 통해 솔더 페이스트가 도포됩니다.
3- 솔더 페이스트 검사 (SPI):
모든 공정은 철저한 감독 하에 진행되어야 하므로, 솔더 페이스트는 SPI(솔더 페이스트 검사) 공정을 통해 검증됩니다. 이 과정에서는 각 패드에 적절한 양의 페이스트가 도포되었는지를 검사하여, 정확한 접합이 이루어지도록 보장합니다. 이 중요한 단계는 회로 기판의 불량을 예방하고 최종 제품의 신뢰성을 높여줍니다.
JLCPCB는 AOI(자동광학검사) 장비와 고해상도 X-Ray 카메라를 사용하여 솔더 페이스트의 형상과 양을 검사하고, 기준 이미지와 실시간 이미지를 비교하여 양품 여부를 판단합니다. 이 검사는 신뢰성 있는 전기 연결이 이루어진 완성도 높은 회로 기판을 생산하는 데 기여합니다.
4- 부품 장착:
솔더 페이스트가 도포된 후에는, 픽 앤 플레이스(P&P) 장비를 이용해 부품을 정확하고 빠르게 배치합니다. 이 장비는 수많은 피더를 통해 리일, 튜브 또는 트레이 형식의 부품을 장착할 수 있으며, 기계의 암(arm)은 다양한 크기의 부품을 선택하여 PCB에 배치합니다.
이 과정은 고객이 제공한 픽 앤 플레이스 파일을 바탕으로 JLCPCB 엔지니어가 생성한 프로그램에 의해 제어되며, 부품의 X, Y 중심 좌표를 기준으로 정확히 배치됩니다.
5- 리플로우 솔더링:
SMD 부품을 PCB에 부착하기 위한 가장 일반적인 공정은 리플로우 솔더링입니다. JLCPCB는 다양한 크기의 PCB 조립이 가능한 적절한 리플로우 오븐을 사용하여 빠르고 효율적인 생산을 지원합니다.
이 과정에서 가장 중요한 것은 적절한 온도 프로파일을 통해 부품, PCB 및 솔더 페이스트를 가열하여 납을 용융시키는 것입니다. 이를 통해 과열 없이 견고하고 신뢰성 높은 솔더 접합부를 형성하게 됩니다.
6- 조립 검사:
이 단계는 조립 품질을 보장하기 위한 추가 검사 단계입니다. 부품이 납땜된 후에는 모든 부품이 정상적으로 부착되었는지, 오정렬, 냉땜, 쇼트 등의 문제가 없는지 확인해야 합니다. 광학 카메라를 통해 이상 여부를 확인하며, 기준 이미지와 비교하여 부품 상태를 판별합니다.
BGA와 같이 패드가 부품 내부에 숨겨져 있어 카메라로 확인이 어려운 경우에는 X-Ray 장비를 이용해 납땜 상태를 검사합니다.
결론
PCB가 완전히 조립되고 검사 및 테스트까지 완료되면, 깨끗하게 세척한 후 고객에게 배송됩니다. 겉으로 보기엔 간단해 보일 수 있는 조립 과정이지만, 내구성과 성능을 보장하기 위해서는 정밀하고 세밀한 절차가 반드시 필요합니다.
JLCPCB는 기술 혁신을 보다 쉽게 구현할 수 있도록 전념하고 있습니다. 지능형 관리 시스템, 첨단 장비, 대량 생산 능력을 통해 고품질의 제품을 경쟁력 있는 가격에 제공합니다. 예산에 제한이 있는 엔지니어와 메이커들도 자유롭게 아이디어를 실현할 수 있도록 신규 가입자에게 $80 쿠폰도 제공하고 있습니다. 지금 JLCPCB 공식 웹사이트에 가입하고 당신의 아이디어를 현실로 만들어보세요!
지속적인 성장
더 빠른 생산을 위한 턴키 PCB 어셈블리의 4가지 이점
엔지니어, 창업가, 그리고 열정적인 취미 개발자들에게 있어, 훌륭한 회로도를 실제로 동작하는 완성된 회로 기판으로 구현하는 과정은 수많은 물류적 도전으로 가득합니다. 기존의 방식은 단절된 비효율적인 공급망으로 이루어져 있었습니다. PCB 제조업체에서 나동판, 각종 유통업체에서 수백 개의 개별 부품, 그리고 별도의 조립 공장에서 조립을 각각 소싱해야 했습니다. 이러한 비효율성은 납기 지연, 예상치 못한 비용, 그리고 물류 과정에서 발생하는 실수로 이어져 프로젝트가 시작도 하기 전에 좌초되는 경우도 있습니다! 바로 이때 "턴키" 제조 서비스의 개념이 근본적인 변화를 가져올 수 있습니다. 턴키 PCB 조립이란 무엇인가요? 풀 턴키 PCB 조립(PCBA)은 포괄적인 단일 소싱 제조 및 조립 솔루션입니다. 초기 PCB 제조부터 자재명세서(BOM)에 기재된 부품의 완전한 조달, 그리고 자동화 조립의 마지막 단계까지 인쇄 회로 기판의 전체 제조 수명 주기를 통합적으로 관리합니다. 고객은 거버, BOM, 센......
저비용 고속 프로토타입 PCB 조립 서비스
하드웨어 개발자, 전기 엔지니어, 기업가에게 제품 개발의 가장 중요한 단계는 디지털 설계에서 실제 프로토타입으로의 전환입니다. 훌륭한 회로 설계를 완전히 작동하는 기판으로 구현하는 것이 궁극적인 목표이지만, 역사적으로 이 과정은 가장 비용이 많이 들고 시간이 걸리는 단계였습니다. 여기서 프로토타입 PCB 조립이 전자 설계가 처음으로 물리적으로 구현되는 핵심 제조 단계가 됩니다. 이 글은 엔지니어와 제품 팀이 과거의 느리고 비싼 방식에서 벗어나 효율적이고 비용 효과적인 PCB 조립 제조업체를 선택하는 데 도움을 주는 기술 가이드입니다. 오늘날 통합 온라인 제조 플랫폼은 신속한 프로토타이핑, PCB 조립, 빠른 납기를 가능하게 했습니다. 이러한 변화는 전례 없는 수준의 대규모 혁신을 촉진하고 있습니다. 프로토타입 PCB 조립이란 무엇이며 왜 중요한가 본질적으로 프로토타입 인쇄 회로 기판 조립은 주로 테스트 및 검증 목적으로 소량의 관련 전자 부품으로 베어 회로 기판(PCB)을 조립하는 과정을 말합......
PCB 조립 제조업체 선정: 전문 엔지니어 팁
전자 분야에서 최종 제품의 신뢰성은 인쇄 회로 기판 조립(PCBA)에 달려 있습니다. PCB 조립은 전자 부품을 베어 PCB에 납땜하는 과정입니다. 이 복잡한 조립 행위는 제품의 기능에 매우 중요합니다. PCB 조립 제조업체를 선택하는 것은 파트너십 결정으로 봐야 합니다. 유능한 제조업체는 엔지니어링 팀의 연장선으로서 DFM(제조를 위한 설계)에 대한 중요한 피드백을 제공하고 품질 표준을 충족하도록 도와줍니다. 다음 가이드는 전문 엔지니어와 설계자가 프로젝트 요구사항에 가장 잘 맞는 PCB 조립 제조업체를 선택할 때 고려할 기술적 프레임워크를 제공하는 데 도움이 됩니다. 베어 보드에서 부품 장착, 납땜, 최종 테스트까지 PCB 조립 공정. 핵심 기술 역량: 설계 복잡도에 맞는 PCB 조립 제조업체 찾기 오늘날의 전자 기기는 매우 높은 밀도의 부품을 가지고 있으며 소형화되고 복잡한 열 요구사항을 포함합니다. 첫 번째 작업은 잠재적 파트너의 핵심 PCB 조립 역량을 분석하는 것입니다. #1 PCB......
스타트업 및 프로토타이핑을 위한 소량 PCB 조립
들어가며: 첫 번째 프로토타입을 넘어서 전자 산업의 빠른 발전으로 디지털 설계에서 실제 제품으로 가는 여정이 단축되었습니다. 스타트업, R&D 연구소, 개인 메이커에게 시간이 촉박한 솔루션을 물리적으로 프로토타이핑하고 반복하는 능력은 단순한 좋은 옵션이 아니라 필수입니다. 소량 PCB 조립은 소량의 완성된 회로 기판 제조를 위한 전문 제조 서비스로, 대부분의 경우 수 장에서 수천 장 범위입니다. 이것은 단순한 "소규모 생산 런"이 아니라 신제품 도입(NPI) 프로세스의 중요한 단계이며 소량 PCB 조립이라고도 합니다. 소량 PCB 조립은 단일 수작업 프로토타입과 더 큰 규모의 고비용 위험 제조 사이의 중요한 교차점 역할을 합니다. 이를 통해 검증을 위한 설계 반복, 하드웨어 확인, 초기 시장 진입 계획이 가능하며, 동시에 자본 투자와 위험을 최소화합니다. 이 가이드는 소량 PCBA의 과제부터 PCBA 제조업체 선정의 기본 지표, 제조를 위한 설계 충족을 위한 설계 규칙까지 엔지니어에게 제공되는......
턴키 PCB 어셈블리 설명: 전체 vs 부분 공정 및 이점
턴키 PCB 조립은 단일 서비스 공급업체에서 부품 소싱, PCB 제조, 조립, 품질 관리를 처리하여 전자 제품을 설계에서 생산으로 이어주는 간소화된 방법을 제공합니다. 긴 납기, 복잡한 BOM 관리, 여러 공급업체와의 반복적인 소통에 어려움을 겪는 팀에게 턴키 솔루션은 이러한 병목 현상을 해소하고 생산 지연의 위험을 크게 줄여줍니다. 조달과 조립을 단일 워크플로우로 통합함으로써 턴키 PCB 조립은 더 빠른 프로토타입, 더 신뢰할 수 있는 대량 생산, 더 낮은 전체 제조 비용을 가능하게 합니다. 이 가이드에서는 턴키 PCB 조립의 작동 방식, 풀 또는 파셜 턴키를 선택하는 경우, 그리고 더 짧은 시장 출시 시간으로 고품질 기판을 납품하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 설명합니다. 1. 턴키 PCB 조립이란? 가장 혁신적인 소기업과 스타트업이 인쇄 회로 기판(PCB)을 사용해야 할 때, 다양한 부품의 대규모 재고를 보유하고 이를 제작할 사내 팀이 필요한 것처럼 해당 PCB 조립에 어려움을 겪는 ......
인쇄 회로 기판 조립(PCBA): 단계별 가이드
인쇄 회로 기판 조립(PCBA)은 솔더 페이스트 도포, SMT 배치, 리플로우 솔더링, 검사, 최종 테스트를 통해 전자 부품을 제작된 PCB에 장착하는 공정입니다. 잘 제어된 PCB 조립 워크플로우는 전기적 성능, 신뢰성, 전반적인 제조 수율에 필수적입니다. 이 가이드는 전체 인쇄 회로 기판 조립 공정에 대한 명확하고 단계별 개요를 제공합니다. JLCPCB에서는 PCB 제조와 조립이 하나의 생태계에 통합되어 있습니다. 부품 소싱부터 정밀 스텐실을 이용한 솔더 페이스트 도포, SMT 기계의 정확한 부품 배치, 최적화된 리플로우 프로파일을 통한 일관된 솔더 접합 보장까지 모두 이루어집니다. 이 간소화된 워크플로우는 엔지니어들이 설계에서 완성된 하드웨어로 더 효율적으로 이동할 수 있도록 도와줍니다. JLCPCB의 인쇄 회로 기판 조립 JLCPCB PCB 조립 서비스는 고객의 전자 제조 요구를 충족시키는 신뢰할 수 있고 효율적인 옵션입니다. 접근 가능한 가격대에서 고품질 조립을 제공함으로써 JLCPC......