회로 차단기란 무엇인가: 종류와 응용
1 분
- 회로 차단기란?
- 회로 차단기 선택 방법:
- 회로 차단기 설계:
- 회로 차단기의 종류:
- 회로 차단기 작동 원리:
- 회로 차단기 트리핑 원리:
- 소형 회로 차단기 (MCBs):
- 회로 차단기의 장단점:
- 결론:
회로는 손상될 수 있으며, 이는 신뢰성을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 전기 회로는 회로 보호 장치를 사용하여 보호해야 합니다. 일반적으로 퓨즈, 초크, 디커플링 커패시터, 제너 다이오드, 보호 다이오드 등이 전자기기를 사고로부터 보호하는 데 충분합니다. 전기 시스템에서는 같은 목적을 위해 회로 차단기도 사용됩니다. 회로 차단기는 스위치 역할을 하여 전류 흐름을 차단함으로써 전기 시스템의 손상을 방지하는 스위칭 장치의 일종으로 정의할 수 있습니다. 이 글에서는 다양한 종류의 회로 차단기를 자세히 살펴보고, 장단점, 동작 원리 등을 연구할 것입니다.
회로 차단기란?
회로 차단기는 전기 회로에서 비정상적인 전류나 결함을 감지했을 때 전기 흐름을 차단하여 과부하 및 단락 상황을 줄이는 수동 또는 자동으로 작동하는 스위칭 메커니즘입니다.
회로 차단기는 퓨즈와 동일한 기능을 수행하지만, 퓨즈와 달리 작동 시 파손되거나 소모되지 않습니다. 퓨즈와는 달리 교체할 필요 없이 결함이 인식되면 단순히 리셋할 수 있습니다. 과부하가 발생하면 회로 차단기는 손상을 방지하기 위해 회로를 열어 전류 흐름을 차단합니다. 스위치를 다시 닫아 원래 상태로 복귀할 수 있습니다. 회로 차단기는 주로 가정용, 산업용, 상업용 전기 시스템에서 손상을 방지하기 위해 널리 사용됩니다.
회로 차단기 선택 방법:
회로 차단기를 선택하려면 사양을 이해하는 것이 중요합니다. 주요 고려 사항은 다음과 같습니다:
전압 등급: 전압 등급은 회로 차단기에 인가할 수 있는 최대 전압입니다. 사용하려는 애플리케이션에 필요한 전압을 이해하고, 이를 감당할 수 있는 전압 용량의 회로 차단기를 선택하는 것이 중요합니다.
연속 전류 등급: 연속 전류 등급을 알기 위해 암페어 수치를 확인하세요. 암페어 등급은 회로 차단기가 과열 없이 견딜 수 있는 연속 전류량을 나타냅니다.
주파수: 회로 차단기가 처리할 수 있는 주파수를 확인하기 위해 암페어 수치를 고려하세요. 예를 들어, 600암페어 용량의 회로 차단기는 50~120Hz 주파수를 처리할 수 있습니다. 잘못 선택하면 에너지 손실과 과열이 발생해 효율이 저하되고 부품이 손상될 수 있습니다.
최대 차단 용량: 회로 차단기의 최대 차단 용량은 차단기를 작동시키는 결함 전류 이상이어야 합니다. 그렇지 않으면 회로 차단기가 손상될 수 있습니다.
회로 차단기 설계:
회로 차단기의 작동 방식을 이해하기 위해, 장치의 단면도를 살펴보면 기본 부품과 설계를 알 수 있습니다. 기본 회로 차단기는 다음과 같은 부품으로 구성됩니다:
단자
고정 접점
걸쇠
간단한 스위치
전자석(구리 코일)
바이메탈 스트립
또 다른 단자
회로 차단기의 종류:
주요 회로 차단기 종류는 다음 네 가지입니다:
• 공기 회로 차단기 (Air Circuit Breaker)
• 진공 회로 차단기 (Vacuum Circuit Breaker)
• 유압 회로 차단기 (Oil Circuit Breaker)
• SF6 회로 차단기 (SF6 Circuit Breaker)
회로 차단기 작동 원리:
회로 차단기는 주로 두 개의 접점을 가집니다:
이동 접점
고정 접점
일반적으로 접점은 닫혀 있어 전류가 회로를 통해 흐를 수 있습니다. 과부하나 단락이 발생할 경우, 축적된 잠재 에너지를 방출하는 메커니즘이 접점을 분리합니다. 이 메커니즘은 자기적, 공압적, 유압적 또는 스프링 작동 방식일 수 있습니다.
접점이 분리될 때 강하게 이온화된 플라즈마를 전도하는 아크가 형성됩니다. 아크는 빠르게 소멸되지 않으면 접점과 주변 장비를 손상시킬 수 있습니다. 따라서 회로 차단기에서는 아크를 진압하기 위해 냉각, 압축 또는 이온화된 매체를 신선한 가스로 교체하는 등의 여러 방법이 사용됩니다. 회로 차단기의 전압 수준과 전류 등급에 따라 적절한 아크 진압 매체가 결정됩니다.
회로 차단기 트리핑 원리:
이 회로 차단기는 회로를 보호하기 위해 두 가지 다른 트리핑 원리를 포함하고 있습니다:
• 과열 시 회로를 차단하는 열 보호 설계
• 단락 시 전자석 원리에 의한 보호 설계
1) 열 보호
이 열-전자기 회로 차단기에서는 열 보호와 전자기 보호가 유사한 원리로 병렬 작용하여 스위치 연결부를 움직입니다. 회로의 전류가 일정 수준 이상으로 상승하면 바이메탈 스트립이 휘면서 스위치 연결부와 이동 접점이 움직여 고정 접점과의 연결을 끊어 회로를 차단합니다.
2) 단락 보호
병렬로 전자기 보호는 구리 코일에서 발생합니다. 전기가 단자를 통해 흐르면 전자석이 자화되고, 전류가 클수록 전자력도 커집니다. 이 코일을 통과하는 전류가 위험한 수준에 도달하면 전자석이 충분히 강해져 내부의 작은 스풀을 움직이고, 이는 스위치 연결부와 이동 접점을 움직여 회로를 차단합니다.
소형 회로 차단기 (MCBs):
가정에서 가장 흔히 볼 수 있는 회로 차단기 유형입니다. 과부하 및 단락으로부터 전기 회로를 보호합니다. MCB는 과부하 보호를 위한 지연 열 트리핑 메커니즘과 단락 보호를 위한 자기 트리핑 메커니즘 두 가지 트리핑 방식을 갖추고 있습니다.
회로 차단기의 장단점:
회로 차단기의 장점과 단점 일부는 다음과 같습니다:
결론:
회로 차단기는 과부하 또는 결함 발생 시 전류 흐름을 차단하는 필수 안전 장치입니다. 이들의 혁신은 전기 시스템에 혁명을 일으켜 손상, 화재 위험으로부터 보호하고 효율성도 향상시켰습니다. 기술이 발전함에 따라 회로 차단기는 계속해서 적응하며 현대 전기 인프라를 보호하는 데 없어서는 안 될 장치로 남아 있습니다.
지속적인 성장
표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
핵심 요약 세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다. R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다. 뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다. 소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오. 마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오. 그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다......
TSSOP 패키지의 치수·피치·풋프린트와 표면 실장 납땜 가이드
핵심 요약 리드 양 끝 사이의 전체 폭 확인 풋프린트는 본체 폭인 4.4 mm나 6.1 mm가 아니라, 리드 양 끝 사이의 전체 폭인 6.4 mm 또는 8.1 mm를 기준으로 설계하십시오. MSOP와 TSSOP 구분 풋프린트를 재사용하기 전에 도면의 폭을 확인하십시오. MSOP-8과 TSSOP-8은 피치와 본체 길이가 같으며, 일부 제조사는 폭 3.0 mm 패키지를 TSSOP8로 표기합니다. 솔더 마스크 댐 표준 TSSOP 풋프린트의 패드 간격은 0.20 mm입니다. 1 oz 동박에서는 솔더 마스크 댐을 형성할 수 있지만, 2 oz에서는 여유가 없으며 JLCPCB 연성 기판에서는 댐이 제거됩니다. 방열 패드 HTSSOP의 노출 패드 안에 있는 비아는 충진 후 도금으로 덮고, 스텐실 개구부는 여러 창으로 나누십시오. 주요 결함 TSSOP의 주된 결함은 솔더 브리지와 리드 들뜸입니다. 솔더 페이스트 양을 관리하고 실장 전까지 부품을 원래 포장에 보관하십시오. 그림. 기판에 납땜된 28핀 TSSOP......
릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
핵심 요약 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다. 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오. 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다. 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다. 릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회......
SMD 모스펫 코드 가이드: 식별, 검사 및 교체 방법
그림. AO3400A (C20917). JLCPCB 부품 라이브러리에 표시된 RDS(on)은 2.5 V 게이트 구동 조건에서 명시되어 있으며, 뒤에서 살펴볼 교체 사례의 핵심입니다. SMD 모스펫 코드는 패키지 윗면에 인쇄된 두세 글자로, 이 표시만으로는 부품을 정확히 식별하기 어렵습니다. SMD 저항에는 세 자리·네 자리 코드나 EIA-96 같은 표준 마킹 체계가 있지만, 모스펫에는 공통 체계가 없습니다. 제조사가 다른 별개의 부품에 같은 짧은 코드가 쓰이기도 하고, 같은 부품 번호라도 제조사에 따라 코드가 달라질 수 있습니다. 핵심 요약 SMD 모스펫의 상면 마킹은 제조사별로 정한 짧은 코드입니다. 부품을 식별하려면 마킹과 함께 제조사 로고, 패키지, 주변 회로, 데이터시트를 확인하십시오. 이 가이드에서는 마킹을 바탕으로 후보를 좁히고, 멀티미터로 실제 고장 여부를 확인하며, 회로에서 제대로 작동하는 교체품을 고르는 방법을 설명합니다. 바이폴라 트랜지스터는 별도의 SMD 트랜지스터 코드 가......
Arduino vs Raspberry Pi: 로봇·IoT 프로젝트별 보드 선택 가이드
Arduino와 Raspberry Pi 중 무엇을 먼저 살지 고민된다면 CPU 속도보다 프로젝트가 Linux 컴퓨터를 필요로 하는지를 먼저 물어보세요. Arduino는 여러 MCU 개발 보드와 소프트웨어 생태계, Raspberry Pi 5는 Linux를 실행하는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 두 제품은 센서 제어와 영상 처리처럼 잘 맞는 일이 다릅니다. Arduino vs Raspberry Pi: 핵심 차이 예시 모델: Arduino Uno R4와 Raspberry Pi 5. Arduino 제품군 전체의 사양을 뜻하지는 않습니다. 항목 Arduino Uno R4 예시 Raspberry Pi 5 예시 구조 MCU 기반 개발 보드 Linux를 실행하는 SBC 주요 용도 센서 읽기, 액추에이터·모터 제어 카메라, 네트워크, UI, 데이터 처리 소프트웨어 Arduino 스케치와 MCU 라이브러리 운영체제와 다중 프로세스 입출력 타이밍 MCU 주변장치로 일정한 제어 주기 설계에 유리 일반 Linux......
STM32 vs ESP32 비교: Wi‑Fi·모터 제어·저전력 MCU 선택법
STM32와 ESP32를 비교할 때 “어느 MCU가 더 좋은가?”보다 먼저 Wi‑Fi·Bluetooth가 필요한지, 모터 제어·ADC·저전력 요구가 무엇인지 정해야 합니다. 두 이름은 단일 칩이 아니라 여러 제품군을 가리킵니다. 이 글은 프로젝트 유형별 선택 기준과 PCB 설계에서 놓치기 쉬운 점을 정리합니다. STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이 STM32는 STMicroelectronics의 Arm Cortex‑M 기반 MCU 제품군으로, 범용 제어부터 모터·아날로그·저전력·무선 모델까지 범위가 넓습니다. ESP32는 Espressif의 무선 SoC 제품군으로, 모델에 따라 Wi‑Fi, Bluetooth LE, 802.15.4 등이 통합됩니다. 따라서 “STM32에는 무선이 없다”거나 “ESP32는 모두 Wi‑Fi를 지원한다”는 설명은 정확하지 않습니다. 확인 항목 STM32 제품군 예 ESP32 제품군 예 모터 제어 STM32G4: 고급 타이머와 아날로그 주변장치 모델별 PWM·모터......