기판 위의 다이오드는 무슨 역할을 할까? 역접속 방지와 정류 회로의 기본
1 분
- 다이오드는 전류의 방향을 정해 주는 부품
- 다이오드의 역할 1: 역접속 방지에 사용
- 다이오드의 역할 2: 정류 회로에도 사용
- 방향을 잘못 넣으면 동작하지 않는다
- 발열과 전압 강하도 고려하기
- 다이오드는 방향과 목적을 함께 보기
기판을 보다 보면 전원 입력부 근처나 모터, 릴레이, LED 주변에 다이오드가 들어가 있는 경우가 있습니다. 다이오드는 전류의 방향을 제어하거나 역접속이나 역류로부터 회로를 보호하기 위해 사용되는 부품입니다. 기판 위에서 어디에 배치되어 있는지를 보면 그 회로에서 무엇을 보호하려고 하는지 알 수 있습니다.
다이오드는 전류의 방향을 정해 주는 부품

전자공작에서 자주 사용하는 부품 중 하나로 다이오드가 있습니다. 다이오드는 순방향으로는 전류가 잘 흐르고, 역방향으로는 보통 전류가 거의 흐르지 않는 부품입니다. 다만 역방향 전류가 완전히 0이 되는 것은 아니며, 미세한 누설 전류가 흐릅니다. 또한 역방향으로 큰 전압이 걸리면 항복(Breakdown) 현상이 일어나며, 일반 다이오드에서는 파손으로 이어질 수 있습니다. 이 성질을 이용해 전원을 역접속했을 때 회로가 쉽게 망가지지 않도록 하는 보호, 교류를 직류에 가까운 형태로 바꾸는 정류, 역류 방지 등에 사용됩니다.
기판 위의 다이오드는 전류의 방향을 제어하거나 역접속이나 역류로부터 회로를 보호하기 위해 사용됩니다. 전원 입력부 근처, 모터나 릴레이 근처, 정류 회로의 일부 등 배치되는 위치에 따라 역할이 달라집니다. 다른 기판을 참고할 때는 '왜 이 위치에 들어가 있는가'를 생각해 보는 것이 중요합니다.
다이오드의 역할 1: 역접속 방지에 사용
전자공작이나 시제품 단계에서는 주의하더라도 플러스와 마이너스를 반대로 연결하는 경우가 있습니다. 이 경우 원래 흐르면 안 되는 방향으로 전류가 흘러 부품이 고장 나는 원인이 됩니다. 그래서 입력부에 다이오드를 넣어 역방향으로 전류가 흐르지 않도록 하는 것이 일반적입니다.
하지만 주의할 점이 있습니다. 역접속 보호에 다이오드를 사용할 때는 아무 다이오드나 써도 되는 것은 아닙니다. 저전압 회로에서는 순방향 전압에 의한 전압 강하, 대전류 회로에서는 발열, 역접속 시에는 역방향 전압과 누설 전류에 주의해야 합니다. 용도에 맞는 품번과 정격을 선택하는 것이 중요합니다.
다이오드의 역할 2: 정류 회로에도 사용
다이오드의 대표적인 두 번째 용도는 정류입니다. 정류란 교류처럼 방향이 바뀌는 전기를 한 방향의 전기로 꺼내는 개념입니다. AC 어댑터나 전원 회로에서는 다이오드나 브리지 다이오드를 사용해 정류하는 경우가 있습니다.
방향을 잘못 넣으면 동작하지 않는다
다이오드에서 가장 중요한 것은 방향입니다. 다이오드에는 애노드와 캐소드가 있으며, 부품 본체에는 띠나 인쇄로 방향이 표시되어 있습니다. 기판 위에도 실크스크린으로 다이오드의 방향이 표시되어 있는 경우가 있습니다.
LED도 다이오드의 일종으로, 플러스와 마이너스를 잘못 연결하면 점등되지 않는 것도 이 때문입니다.
역접속 방지용, 정류용, 보호용은 다이오드를 넣는 위치도 방향도 다릅니다. 겉보기에는 비슷한 다이오드라도 회로상의 목적에 따라 동작이 달라지므로, 회로도와 기판 양쪽에서 확인하는 것이 중요합니다.
발열과 전압 강하도 고려하기
다이오드에 전류가 흐르면 순방향 전압에 의한 손실이 발생합니다. 작은 LED 회로에서는 큰 문제가 되지 않는 경우도 있지만, 모터나 대전류가 필요한 LED를 다룰 때는 발열에 주의해야 합니다.
전압에 여유가 없는 회로에서는 쇼트키 배리어 다이오드처럼 순방향 전압이 낮은 것을 사용하기도 합니다. 다만 어떤 다이오드를 선택할지는 전류, 내압, 발열, 용도를 보고 결정해야 합니다.
다이오드는 방향과 목적을 함께 보기

기판 위의 다이오드를 볼 때는 '이 다이오드는 무엇을 막고 있는가', '어느 방향으로 전류를 흘리고 싶은가'를 생각하면 이해하기 쉬워집니다.
역접속 방지, 정류, 역류 방지, 코일 보호 등 다이오드의 용도는 다양합니다. 전자공작에서는 부품의 방향뿐 아니라 전원에서 부하까지의 전류 흐름을 따라가며 다이오드의 역할을 확인해 보면 좋습니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......