디지털 회로와 아날로그 회로의 차이|전자공작 입문자를 위한 기초 해설
1 분
- 디지털 회로란 0과 1로 생각하는 회로
- 아날로그 회로는 연속적인 변화를 다룬다
- LED 제어로 보는 차이
- 마이크로컨트롤러 입력으로 보는 차이
- 아날로그 입력은 분해능에 따라 세밀함이 결정된다
- 정리
전자공작을 시작하면 '디지털 회로'와 '아날로그 회로'라는 말을 자주 접하게 됩니다. 둘 다 전기를 이용해 동작하는 전자 회로이지만, 신호를 다루는 방식이 크게 다릅니다. 기술 서적 등에서는 디지털 전자 회로를 '디지탈 전자 회로'로 표기하기도 합니다.
Arduino 등의 마이크로컨트롤러를 사용할 때는 LED를 ON/OFF하거나 스위치 상태를 읽는 상황에서 디지털 회로의 개념이 등장합니다. 반면 밝기, 온도, 소리, 전압의 변화 등을 다룰 때는 아날로그 회로의 개념이 관련됩니다.
디지털 회로란 0과 1로 생각하는 회로

디지털 회로는 신호를 0과 1처럼 명확한 상태로 다룹니다. 예를 들어 LED가 꺼진 상태를 0, 켜진 상태를 1로 생각하면 이해하기 쉽습니다. 회로나 프로그램을 어떻게 정하느냐에 따라 반대가 되는 경우도 있지만, 중요한 것은 상태를 두 가지로 나누어 다룬다는 점입니다.
스위치도 마찬가지입니다. 눌리지 않은 상태를 0, 눌린 상태를 1로 하여 마이크로컨트롤러가 읽도록 합니다. 이처럼 디지털 회로에서는 'ON인가 OFF인가', 'High인가 Low인가'처럼 상태를 구분하여 판단합니다.
아날로그 회로는 연속적인 변화를 다룬다

아날로그 회로는 전압이나 전류처럼 연속적으로 변화하는 신호를 다룹니다. 예를 들어 방의 밝기는 갑자기 0이나 1로만 바뀌는 것이 아니라, 조금씩 밝아지거나 어두워집니다. 즉, 두 가지 값만으로는 다 표현할 수 없는 신호를 다루는 것이 아날로그 회로입니다.
온도 센서나 가변저항, 소리 신호 등도 연속적으로 변화하는 값으로 생각합니다. 전자공작에서는 이러한 값을 마이크로컨트롤러의 아날로그 입력으로 읽어 수치로 다루기도 합니다.
LED 제어로 보는 차이
LED를 단순히 켜고 끄기만 한다면 디지털 회로의 개념으로 충분합니다. 마이크로컨트롤러의 출력을 1로 하면 점등되고, 0으로 하면 소등됩니다.
반면 LED의 밝기를 변화시키고 싶은 경우에는 단순한 0과 1만으로는 표현할 수 없습니다. 실제 전자공작에서는 PWM 제어 등을 사용해 점등과 소등을 세밀하게 전환하여 겉보기 밝기를 조절합니다. 이는 디지털 출력을 사용하면서 아날로그적인 변화를 만들어 내는 것이라고 볼 수 있습니다.
마이크로컨트롤러 입력으로 보는 차이
스위치처럼 '눌렀다', '누르지 않았다'만 확인한다면 디지털 입력이 적합합니다. 결과가 0 또는 1이므로 프로그램에서도 조건 분기를 하기 쉬워집니다.
하지만 가변저항의 위치나 센서 값처럼 중간 단계의 변화를 읽고 싶은 경우에는 아날로그 입력이 필요합니다. 0 또는 1만이 아니라 그 사이의 변화를 수치로 읽어 들임으로써 세밀한 제어가 가능해집니다.
아날로그 입력은 분해능에 따라 세밀함이 결정된다

마이크로컨트롤러로 아날로그 신호를 읽을 때, 연속적으로 변화하는 전압을 그대로 무한히 세밀하게 다룰 수 있는 것은 아닙니다. 실제로는 ADC라고 불리는 아날로그 입력 회로에서 전압을 수치로 변환하여 다룹니다.
이때 얼마나 세밀하게 수치화할 수 있는지를 나타내는 개념이 분해능입니다. 같은 0V에서 5V까지의 전압을 읽더라도 분해능이 낮으면 거친 수치로만 읽을 수 있고, 분해능이 높으면 더 미세한 변화까지 읽어 내기 쉬워집니다. 마이크로컨트롤러로 신호를 받아들일 때는 '얼마나 세밀하게 읽을 수 있는가'도 의식해 두면 이해하기 쉬워집니다.
정리
디지털 회로는 0과 1로 상태를 판단하는 회로, 아날로그 회로는 연속적으로 변화하는 신호를 다루는 회로입니다. 전자공작에서는 LED의 ON/OFF나 스위치 입력에는 디지털 회로, 밝기나 온도 등의 변화를 다루는 상황에서는 아날로그 회로의 개념이 도움이 됩니다.
다만 마이크로컨트롤러로 아날로그 신호를 다룰 때는 분해능에 따라 읽어 낼 수 있는 세밀함이 정해집니다. 또한 아날로그 입력 핀의 수에는 한계가 있으므로, 기판을 만들기 전에 어떤 신호를 아날로그로 읽을지 정리해 두는 것이 중요합니다.
우선 '명확하게 나누는 것이 디지털', '부드럽게 변하는 것이 아날로그'라고 기억해 두면 아날로그 회로와 디지털 회로의 차이를 이해하기 쉬워집니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......