PCB 보드의 구리 도금
1 분
- 소개
- PCB 구리 도금 이해
- PCB의 구리 도금 기본 사항
- PCB용 구리 도금의 중요성
- PCB 구리 도금 작동 방식
- PCB 구리 도금의 주요 이점
- PCB 구리 도금의 일반적인 결함
- PCB 구리 도금의 품질 보장
- 구리 도금으로 PCB 성능 향상
- 결론
소개
인쇄 회로 기판(PCB)은 현대 전자 제품의 기본 구성 요소로, 전기 구성 요소가 통신하는 데 필요한 플랫폼을 제공합니다. 제조의 핵심에는 PCB 구리 도금이 있습니다. 이 기판이 전기를 효과적으로 전도할 수 있도록 하는 중요한 공정입니다 . 이 기사에서는 PCB 구리 도금이 무엇이고, 왜 중요한지, 어떻게 작동하는지, 이점, 일반적인 문제, 제조업체가 품질을 보장하는 방법을 살펴봅니다.
출처: https://jurgis.me
PCB 구리 도금 이해
PCB 구리 도금은 PCB의 표면과 관통 구멍을 구리 층으로 코팅하는 것을 포함합니다 . 이 공정은 전자 부품이 작동할 수 있는 전기 경로를 만드는 데 필수적입니다. PCB 구리 도금이 없다면 PCB는 전기를 효율적으로 전도할 수 없어 전자 장치에서 쓸모가 없게 됩니다.
PCB의 구리 도금 기본 사항
PCB 구리 도금은 구리 층의 적절한 접착을 보장하기 위해 PCB 표면을 세척하고 준비하는 것으로 시작하는 다단계 공정입니다. 이 공정은 무전해 구리 도금과 전해 구리 도금의 두 가지 주요 유형으로 나눌 수 있습니다.
출처: alibaba.com/product-detail/PCB-PTH-Plating-Through-Hole-Machine_62537632991.html
무전해 구리 도금:
무전해 구리 도금은 전류를 사용하지 않고 PCB에 얇은 구리 층을 증착하는 화학적 환원 공정을 포함합니다. PCB 표면은 먼저 팔라듐 촉매로 처리하여 활성화한 다음, 구리 층을 고르게 증착하는 화학 욕조에 담급니다.
전해 구리 도금:
전해 구리 도금은 PCB를 황산구리와 황산이 포함된 전해조에 담가야 합니다. 전류가 욕조를 통과하면서 구리 이온이 PCB 표면과 관통 구멍에 침전됩니다. 이 공정은 구리 층을 원하는 두께로 형성합니다.
PCB용 구리 도금의 중요성
PCB 구리 도금은 여러 가지 이유로 중요합니다.
전기 전도성: 구리의 뛰어난 전기 전도성은 PCB 전체에서 효율적인 신호 전송과 전력 분배를 보장하여 전자 장치가 제대로 작동할 수 있도록 합니다 .
기계적 강도: 구리 도금은 PCB의 기계적 무결성을 강화하며, 특히 관통 구멍과 비아의 기계적 무결성을 강화하여 보드의 다른 층 간의 내구성 있고 안정적인 연결을 보장합니다.
열 관리: 구리의 높은 열전도도는 전자 부품에서 발생하는 열을 효과적으로 분산시켜 PCB의 전반적인 열 성능과 안정성을 향상시킵니다.
부식 저항성: 적절한 PCB 구리 도금과 표면 마감은 보드를 산화 및 환경 부식으로부터 보호하여 다양한 작동 조건에서 장기적인 내구성과 신뢰성을 보장합니다.
PCB 구리 도금 작동 방식
PCB 구리 도금 공정에는 기능적이고 안정적인 회로 기판을 얻기 위한 몇 가지 핵심 단계가 포함됩니다.
청소 및 준비:
PCB 표면은 철저한 세척 및 미세 에칭 공정을 거쳐 오염 물질과 산화물을 제거하여 이후의 구리 층의 최적의 접착력을 보장합니다.
무전해 구리 도금:
준비 후, 무전해 도금 방법을 사용하여 PCB 표면과 관통 구멍에 얇은 구리 층을 화학적으로 증착합니다. 이 초기 구리 층은 후속 전기 도금 공정의 시드 역할을 합니다.
전해 구리 도금:
전해 구리 도금은 무전해 도금에 이어 구리 두께를 형성합니다. PCB는 구리 이온이 포함된 전해질 용액에 담가집니다. 전류가 가해지면 구리 이온이 환원되어 노출된 표면에 증착되어 균일하고 전도성 있는 구리 층을 형성합니다.
패턴 플레이팅:
포토레지스트 소재를 적용하여 구리가 남아야 할 영역을 정의합니다. 노출 및 현상 후 노출된 구리 표면을 전기 도금하여 선택적으로 더 많은 구리를 추가합니다. 후속 에칭 공정 동안 구리를 보호하기 위해 주석 층을 적용할 수 있습니다.
에칭:
마스크가 벗겨지지 않은 구리는 화학적으로 식각되어 없어지고, 포토레지스트 패턴에 의해 정의된 원하는 구리 흔적과 패드가 남게 됩니다.
최종 표면 마감:
HASL(Hot Air Solder Leveling), ENIG(Electroless Nickel Immersion Gold) , OSP(Organic Solderability Preservative) 와 같은 다양한 표면 마감재를 적용하여 구리 트레이스와 패드를 산화로부터 보호하고 납땜성과 내구성을 향상시킵니다.
PCB 구리 도금의 주요 이점
고품질 PCB 구리 도금은 전자 장치 성능과 수명에 필수적인 여러 가지 이점을 제공합니다.
향상된 전기적 성능: 효율적인 구리 도금은 전기 신호의 낮은 임피던스 경로를 보장하여 전자 장치의 최적의 기능을 지원합니다.
향상된 기계적 안정성: 구리 도금 PCB는 향상된 기계적 강도와 내구성을 보이는데, 이는 견고한 전기적 연결과 구조적 무결성을 유지하는 데 필수적입니다.
효과적인 열 관리: 구리의 높은 열전도도는 전자 부품에서 열을 효율적으로 발산하여 과열을 방지하고 다양한 열 조건에서 안정적인 작동을 보장합니다.
장기 부식 방지: 적절한 구리 도금과 표면 마감은 PCB를 습기와 오염 물질과 같은 환경 요인으로부터 보호하여 보드의 작동 수명과 안정성을 연장합니다.
PCB 구리 도금의 일반적인 결함
PCB 구리 도금은 이러한 이점에도 불구하고 기능과 안정성을 손상시키는 다양한 결함이 발생할 수 있습니다.
핀홀 결함: 구리 층에 작은 구멍이나 공극이 생기면 전기적 연결이 나빠지고 회로가 고장날 가능성이 있습니다.
고르지 않은 도금: PCB 전체에 걸쳐 구리 두께가 일정하지 않으면 약한 부분이 생겨 전기적 성능과 안정성에 영향을 미칩니다.
접착력 저하: 구리 층이 PCB 기판에 제대로 접착되지 않으면 박리 또는 벗겨짐이 발생하여 전기적, 기계적 고장이 발생할 수 있습니다.
오염: 도금 공정 중에 불순물이나 잔류물이 존재하면 거친 표면, 전도성 감소, 부식 취약성과 같은 결함이 발생할 수 있습니다.
PCB 구리 도금의 품질 보장
제조업체는 결함을 완화하고 고품질 PCB 구리 도금을 보장하기 위해 엄격한 품질 관리 조치를 취합니다.
철저한 표면 준비: 적절한 세척 및 표면 처리 절차는 오염 물질과 산화물을 제거하여 구리 층의 최적의 접착력을 보장하는 데 필수적입니다.
정확한 공정 제어: 온도, pH 수준, 전류 밀도와 같은 도금 매개변수를 엄격하게 제어하여 균일한 구리 증착과 설계 사양 준수를 보장합니다.
종합 검사: 현미경 검사, 두께 측정, 접착력 테스트를 포함한 정기적인 검사와 품질 테스트를 통해 도금 공정 초기에 결함을 식별하여 시기적절한 수정과 문제 예방이 가능합니다.
첨단 도금 기술: 첨단 도금 기술과 장비를 도입하면 공정 효율성, 정확성, 환경적 지속 가능성이 향상되어 일관되고 신뢰할 수 있는 구리 도금 결과가 보장됩니다.
구리 도금으로 PCB 성능 향상
고품질 PCB 구리 도금은 전체 회로 기판 성능과 안정성을 최적화하는 데 필수적입니다.
최적의 전기적 연결성: 균일한 구리 도금은 효율적인 신호 전송을 용이하게 하고 신호 손실을 최소화하는데, 이는 고주파 및 고속 전자 응용 분야에 매우 중요합니다.
견고한 기계적 무결성: 강력한 구리 접착력과 두께는 기계적 스트레스와 환경 요인을 견딜 수 있는 내구성 있는 PCB를 보장하여 장기적인 신뢰성을 향상시킵니다.
효율적인 열 발산: 구리의 뛰어난 열전도도는 활성 구성 요소에서 열을 효과적으로 발산하여 최적의 작동 온도를 유지하고 열로 인한 고장을 방지합니다.
지속 가능한 신뢰성: 신뢰할 수 있는 구리 도금은 부식과 환경적 악화로부터 보호하여 전자 장치의 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 절감합니다.
결론
PCB 구리 도금은 현대 전자 제품에서 인쇄 회로 기판의 성능, 신뢰성 및 수명에 상당한 영향을 미치는 기초적인 공정입니다. 중요성, 운영 원리, 이점, 일반적인 과제 및 품질 보증 관행을 이해함으로써 제조업체는 엄격한 산업 표준과 소비자 기대치를 충족하는 고품질 PCB 생산을 보장할 수 있습니다.
PCB 구리 도금 및 그 응용 분야에 대한 추가 통찰력을 위해 JLCPCB 와 같은 업계를 선도하는 PCB 제조업체는 귀중한 전문 지식과 리소스를 제공합니다. PCB 제조에서 혁신과 품질에 대한 그들의 헌신은 전자 장치에서 고급 솔루션과 최적화된 성능의 개발을 지원합니다.
지속적인 성장
SMT PCB란? 표면실장 공정·부품 선택·Gerber/BOM/CPL 준비
“SMT PCB”는 특별한 기판 종류라기보다 표면실장기술(Surface Mount Technology)로 부품을 조립하는 PCB를 가리키는 말입니다. 칩 저항부터 IC까지 표면에 실장할 수 있지만, 모든 SMT 보드가 자동으로 더 작거나 더 신뢰성 높은 것은 아닙니다. 부품 선정, 패드 설계, 솔더 페이스트와 검사 계획을 함께 맞춰야 합니다. SMT와 THT는 무엇이 다른가? SMT는 부품 단자를 PCB 표면의 패드에 납땜하는 방식이고, THT(Through-Hole Technology)는 부품 리드가 도금 홀을 통과하도록 장착하는 방식입니다. SMT는 자동 배치와 고밀도 조립에 유리하지만, 대형 커넥터나 기계적 하중을 받는 부품은 THT 또는 혼합 조립이 적합할 수 있습니다. 칩 저항·커패시터·IC가 PCB 표면에 실장된 예시입니다. 대표적인 SMT 부품과 선택 기준 부품 주요 용도 BOM 확인 항목 칩 저항 전압 분배, 풀업, 전류 제한 저항값·허용오차·정격 전력·패키지 MLCC 커패시터 ......
레이저 PCB 분할(Depaneling): V-cut·라우터와 장단점
PCB 분할(Depaneling)은 패널에 배열된 보드를 개별 제품으로 분리하는 공정입니다. 조립이 끝난 보드를 분리할 때는 납땜부·세라믹 부품·FPC에 전달되는 기계 응력과 분진을 함께 관리해야 합니다. 레이저 분할은 집광된 빔으로 재료를 층별로 제거하는 비접촉 공정입니다. 하지만 레이저가 모든 재료에서 자동으로 무열·무탄화인 것은 아니며, 파장·펄스·출력·두께·절단 품질 조건을 조정해야 합니다. 바로 보기: 레이저 원리 · 방식 비교 · 패널 설계 · 품질·속도 레이저 Depaneling은 어떻게 작동하나요? 레이저 빔은 절단 경로에서 재료를 흡수·증발·분해시키며 여러 번 스캔해 전체 두께를 통과합니다. 흄과 입자는 추출 장치로 제거합니다. 레이어별 제거 특성 때문에 완전 절단뿐 아니라 특정 층·깊이의 미세 가공도 가능할 수 있습니다. UV·그린 등 레이저와 나노·피코초 펄스 옵션은 소재 흡수와 열영향을 다르게 만듭니다. FR-4, 폴리이미드, 세라믹, IMS·RF 재료마다 공정 조건과 가......
PCB 피듀셜 마크 설계: 패드 크기·간격과 SMT 정렬
피듀셜 마크(Fiducial Marker)는 SMT 장비가 실제 PCB의 위치·회전·패널 변형을 인식하는 광학 기준점입니다. 테스트 패드나 툴링 홀과 달리 전기 접점이나 기계 고정용 부품이 아닙니다. 피듀셜은 스텐실 인쇄, 픽앤플레이스, AOI가 설계 좌표와 실제 보드 좌표를 맞추도록 돕습니다. 다만 피듀셜만 추가한다고 패드·스텐실·CPL의 모든 오류가 해결되지는 않습니다. 바로 보기: 역할 · 설계값 · 글로벌·로컬 · 패널 피듀셜·테스트 패드·툴링 홀의 차이 요소 장비가 사용하는 목적 전기 연결 피듀셜 광학 좌표·회전·스케일 기준 일반적으로 없음 테스트 패드 ICT·기능 검사·프로그래밍 접촉 있음 툴링 홀 지그·패널 위치 결정 대개 NPTH 구멍 없는 원형 노출 패드의 개념 예시이며 실제 치수는 별도 설계 데이터로 확인합니다. 피듀셜은 일반적으로 원형의 노출 구리 패드와 주변 솔더 마스크 개구로 만듭니다. 실크·동박·비아가 시야를 가리지 않도록 주변을 깨끗하게 유지합니다. JLCPCB 조립......
PCB 드릴링 가이드: 기계·레이저 드릴과 PTH·NPTH·비아
PCB 드릴링은 부품 리드 홀, 고정 홀, 비아와 기구용 컷아웃을 만드는 공정입니다. 홀의 위치와 완성 직경이 어긋나면 납땜·도금·기구 조립에 동시에 문제가 생길 수 있습니다. 이 글에서는 PTH·NPTH·비아를 구분하고, 기계식 카바이드 드릴·레이저 드릴·제어 깊이 가공의 쓰임과 제작 데이터에서 확인할 항목을 정리합니다. 특정 수치는 보드 두께·층수·제조업체 능력에 따라 달라지므로 최종 주문 능력표를 기준으로 확인하세요. 바로 보기: 홀 종류 · 드릴 방식 · 제작 파일 · 검사 체크리스트 PTH·NPTH·비아·슬롯은 어떻게 다른가요? 구분 도금·연결 주요 용도 설계 시 확인 PTH 홀 벽을 구리 도금해 층간 연결 부품 리드, 관통 비아 완성 홀·애뉴러 링·도금 두께 NPTH 구리 도금 없음 고정·기구 위치결정 홀 동박과의 안전 거리·기계 공차 비아 홀 전기적으로 도금된 작은 홀 신호·전원 층 전환 홀 직경·패드·종횡비 슬롯·컷아웃 드릴 또는 라우팅으로 외형 가공 커넥터·기구 간섭 회피 가공......
PCB 비아 충진 가이드: 텐팅·플러깅·POFV 차이와 선택법
PCB 비아 충진(Via Filling)은 도금된 비아 내부를 수지나 전도성 재료 등으로 채우는 공정입니다. 패드 안에 비아를 넣는 비아 인 패드(Via-in-Pad) 설계에서는 충진 후 평탄화와 구리 캡 도금을 더해 부품을 실장할 표면을 만들기도 합니다. 이때 핵심은 단순히 구멍을 막는 것이 아니라 솔더 유출, 표면 평탄도와 배선 밀도를 함께 관리하는 것입니다. 모든 비아를 충진해야 하는 것은 아닙니다. 이 글에서는 텐팅·플러깅·충진·POFV의 차이와 수지·구리 페이스트 선택, BGA·QFN 설계 및 제작 주문 전 확인사항을 정리합니다. 바로 보기: 공정 비교 · 충진 재료 · 제작 과정 · 설계 체크리스트 · 주문 조건 비아 텐팅·플러깅·충진·POFV는 어떻게 다른가요? 비아의 전기적 연결은 기본적으로 홀 벽의 구리 도금이 담당합니다. 수지로 채운다고 비아가 절연 홀로 바뀌는 것은 아닙니다. 반대로 표면에 솔더 마스크를 덮었다고 내부까지 완전히 채워졌다고 볼 수도 없습니다. 구분 구조·목적......
DXF 파일로 PCB 외형 만들기: Gerber와 차이·가져오기
기구 설계팀에서 받은 DXF 파일로 PCB 외형을 만들 수 있을까요? 가능합니다. DXF의 선과 곡선을 PCB 편집기로 가져와 외형 레이어에 배치하면 케이스에 맞는 보드 윤곽을 옮길 수 있습니다. 다만 DXF를 ZIP에 첨부하는 것만으로 그 모양이 자동으로 PCB 제조 데이터가 되지는 않습니다. 이 글에서는 DXF가 무엇인지, Gerber와 어떤 점이 다른지, 외형·절개부를 가져올 때 어떤 설정을 확인해야 하는지 설명합니다. 바로 보기: DXF 뜻 · DXF와 Gerber · 외형 가져오기 · 출력 전 검사 DXF 파일이란? DXF(Drawing Exchange Format)는 Autodesk가 만든 CAD 도면 교환 형식입니다. 선·호·폴리라인·문자 등의 도면 객체를 전달할 수 있으며 ASCII 또는 바이너리 형식이 있습니다. DXF에는 레이어 정보도 포함될 수 있습니다. 원고의 “DXF는 레이어를 지원하지 않는다”는 설명은 정확하지 않습니다. PCB 설계에서는 케이스의 윤곽, 장착 홀의 기......