PCB 설계에서의 카운터싱크 홀
1 분
- 카운터싱크 홀(Countersunk Hole)이란?
- 카운터싱크 홀의 중요성
- 카운터싱크 홀 드릴링 방법
- 카운터싱크 홀 설계 시 고려사항
- 카운터싱크 홀의 적용 및 사용 사례
- PCB 설계에서 어떤 홀이 더 적합할까?
- 결론:
인쇄회로기판(PCB) 설계 시, 엔지니어들은 부품을 장착하거나 커넥터를 부착하기 위해 보드에 홀을 뚫어야 하는 경우가 많습니다. 이때 흔히 사용되는 홀 형태가 카운터싱크와 카운터보어 입니다. 겉보기에는 비슷해 보일 수 있지만, 두 홀 형태는 PCB 설계에 있어 중요한 차이점이 있습니다. 이 용어들은 CNC 가공에서도 자주 사용되는데, 보통 카운터싱크는 원뿔 모양의 구멍이고, 카운터보어는 평평한 바닥을 가진 원통형 홀입니다.
이 글에서는 카운터싱크 홀과 카운터보어 홀의 주요 차이점을 살펴보고, PCB 설계에서 각각 어떻게 최적으로 활용되는지 논의하겠습니다. 카운터싱크는 60°, 82°, 90° 등 다양한 각도로 제작될 수 있으며, 카운터보어 홀은 측면이 평행하고 경사가 없습니다. 이번 글에서는 특히 카운터싱크 홀에 대해, 드릴링 과정과 적용 사례, 그리고 주요 설계 고려사항을 자세히 다루겠습니다.
카운터싱크 홀(Countersunk Hole)이란?
카운터싱크 홀은 드릴링 과정이 다소 까다로워 카운터보어 구멍보다 복잡합니다. 카운터싱크 홀은 나사 머리 모양과 맞는 원뿔형 구조를 가지고 있어서, 나사 머리가 보드 표면보다 약간 들어가게 장착됩니다. 홀의 깊이는 나사가 보드 표면 위에 노출될지, 혹은 표면 아래로 깊숙이 박혀 나사 머리가 보이지 않게 할지에 따라 다릅니다.
‘카운터싱크’라는 용어는 보드에 구멍을 뚫는 커터를 의미하기도 하는데, 이 커터는 나사 머리가 보드 표면 아래에 자리 잡도록 해줍니다. 기호로는 ⌵로 표시하며, 일반적으로 60°, 82°, 90°, 100°, 110°, 120° 등 다양한 각도로 제작되지만 82°와 90°가 가장 흔히 사용됩니다.
카운터싱크 홀의 중요성
카운터싱크 홀은 단순한 설계 선택 이상의 의미가 있으며, PCB의 수명과 성능에 큰 영향을 미칩니다:
1. 향상된 안정성: 나사 머리가 PCB와 평평하게 맞닿아 진동이나 움직임이 잦은 스마트폰, 자동차 전자기기 같은 제품에서 기계적 안정성을 크게 높여줍니다.
2. 깔끔한 외관: 디자인이 중요한 제품에서는 나사 머리가 표면 아래에 위치해 깔끔하고 전문적인 마감 효과를 줍니다. 오픈 프레임 기기나 웨어러블 기기에 적합합니다.
3. 공간 최적화: 고밀도 PCB 설계에서는 나사 돌출을 방지해 공간을 절약하며, 그만큼 부품 배치와 배선 공간을 더 확보할 수 있습니다.
4. 전기적·열적 이점: 평면 머리 나사가 접지점 역할을 하거나 열 분산을 도와 전기 및 열 효율성을 높이는 경우도 있습니다.
카운터싱크 홀 드릴링 방법
일반적으로 이러한 종류의 홀은 제조 공장에서 자동 드릴링 기계를 사용하여 만들어집니다. 하지만 수작업으로 드릴링할 경우 다음 단계를 참고할 수 있습니다:
1. 공구 선택: 드릴, 카운터싱크 비트, 안전 장비 등 필요한 모든 공구와 재료를 준비합니다. 연필로 카운터싱크를 만들 위치의 중심을 표시합니다. 각도와 크기에 맞는 카운터싱크 비트를 선택합니다. 일반적으로 82°와 90° 각도가 많이 사용됩니다. 카운터싱크 비트를 드릴 척이나 드릴 프레스에 장착합니다.
2. 드릴 깊이 설정: 드릴 깊이를 설정하거나 드릴 프레스의 깊이 스톱(depth stop)을 사용하여 카운터싱크 깊이를 조절합니다. 목표는 나사 머리가 작업 표면과 평평하게 맞닿도록 하는 것입니다.
3. 드릴링 작업: 드릴 프레스를 표시한 중심점에 맞추고 드릴링을 시작합니다. 카운터싱크 비트를 작업물에 천천히 내리면서 일정한 압력을 가해 매끄럽고 정확한 카운터싱크 홀을 만듭니다. 홀을 완성한 후에는 드릴링을 멈추고 깊이와 각도를 확인합니다. 나사 머리가 작업물 표면에서 돌출되지 않고 완전히 들어맞는지 반드시 확인하세요. 카운터싱크 홀 주변에 거친 모서리나 돌기가 있다면 사포로 다듬어 깨끗하게 마감합니다.
카운터싱크 홀 설계 시 고려사항
카운터싱크 홀을 설계할 때는 다음과 같은 점들을 고려해야 합니다:
나사 선택: 사용할 나사의 종류에 따라 적절한 카운터싱크 깊이와 각도가 결정됩니다.
PCB 두께: PCB 두께는 카운터싱크 홀(카운터보어 깊이)의 깊이에 영향을 줍니다.
부품 간 간격: 주변 부품과 간섭이 발생하지 않도록 충분한 공간을 확보해야 합니다.
제조 허용 오차: PCB와 나사의 조립 허용 오차를 고려해 적절한 맞춤을 보장해야 합니다.
모따기 각도: 홀 벽과 보드 표면 사이 각도는 보통 90°~100°입니다. 100° 이상은 나사 머리 공간을 늘리지만, 가장자리 지지력은 줄어듭니다. 90° 이하 각도도 가능하지만 제작이 더 어렵습니다.
카운터싱크 홀의 적용 및 사용 사례
PCB 설계에서 어떤 홀이 더 적합할까?
PCB에서의 사용을 살펴보겠습니다. 두 종류의 홀은 원래 목재나 금속 표면에서 많이 사용되지만, PCB에서도 각각의 특징에 따라 선택이 가능합니다. 카운터보어와 카운터싱크의 주요 차이점과 사용 사례를 이해하면 더 나은 설계 결정을 내릴 수 있습니다. PCB 조립 과정에서는 대부분의 제조업체가 카운터싱크보다 카운터보어 방식을 선호합니다. 이는 카운터싱크 방식이 각도와 추가적인 드릴 깊이를 요구하며, 이로 인해 PCB 손상의 위험이 높아지기 때문입니다. 또한, 카운터싱크 방식은 추가 장비와 자원이 필요해 생산 시간과 비용이 늘어날 수 있습니다.
결론:
카운터싱크와 카운터보어 홀은 서로 다른 종류의 나사를 사용하며, 적용되는 재료도 다릅니다. 하지만 PCB에서는 비슷한 방식으로 작동합니다. 카운터싱크 홀은 원뿔형 모양으로 파여 있고, 카운터보어 홀은 원통형 모양을 가집니다. 이 글에서는 카운터싱크 홀의 정의, 유사점, 차이점, 드릴링 방식에 대해 간단히 설명하였습니다. 또한, PCB에서의 적용 및 사용 목적에 따라 어떤 드릴 비트를 사용해야 하는지에 대해서도 소개하였습니다.
지속적인 성장
SMT PCB란? 표면실장 공정·부품 선택·Gerber/BOM/CPL 준비
“SMT PCB”는 특별한 기판 종류라기보다 표면실장기술(Surface Mount Technology)로 부품을 조립하는 PCB를 가리키는 말입니다. 칩 저항부터 IC까지 표면에 실장할 수 있지만, 모든 SMT 보드가 자동으로 더 작거나 더 신뢰성 높은 것은 아닙니다. 부품 선정, 패드 설계, 솔더 페이스트와 검사 계획을 함께 맞춰야 합니다. SMT와 THT는 무엇이 다른가? SMT는 부품 단자를 PCB 표면의 패드에 납땜하는 방식이고, THT(Through-Hole Technology)는 부품 리드가 도금 홀을 통과하도록 장착하는 방식입니다. SMT는 자동 배치와 고밀도 조립에 유리하지만, 대형 커넥터나 기계적 하중을 받는 부품은 THT 또는 혼합 조립이 적합할 수 있습니다. 칩 저항·커패시터·IC가 PCB 표면에 실장된 예시입니다. 대표적인 SMT 부품과 선택 기준 부품 주요 용도 BOM 확인 항목 칩 저항 전압 분배, 풀업, 전류 제한 저항값·허용오차·정격 전력·패키지 MLCC 커패시터 ......
레이저 PCB 분할(Depaneling): V-cut·라우터와 장단점
PCB 분할(Depaneling)은 패널에 배열된 보드를 개별 제품으로 분리하는 공정입니다. 조립이 끝난 보드를 분리할 때는 납땜부·세라믹 부품·FPC에 전달되는 기계 응력과 분진을 함께 관리해야 합니다. 레이저 분할은 집광된 빔으로 재료를 층별로 제거하는 비접촉 공정입니다. 하지만 레이저가 모든 재료에서 자동으로 무열·무탄화인 것은 아니며, 파장·펄스·출력·두께·절단 품질 조건을 조정해야 합니다. 바로 보기: 레이저 원리 · 방식 비교 · 패널 설계 · 품질·속도 레이저 Depaneling은 어떻게 작동하나요? 레이저 빔은 절단 경로에서 재료를 흡수·증발·분해시키며 여러 번 스캔해 전체 두께를 통과합니다. 흄과 입자는 추출 장치로 제거합니다. 레이어별 제거 특성 때문에 완전 절단뿐 아니라 특정 층·깊이의 미세 가공도 가능할 수 있습니다. UV·그린 등 레이저와 나노·피코초 펄스 옵션은 소재 흡수와 열영향을 다르게 만듭니다. FR-4, 폴리이미드, 세라믹, IMS·RF 재료마다 공정 조건과 가......
PCB 피듀셜 마크 설계: 패드 크기·간격과 SMT 정렬
피듀셜 마크(Fiducial Marker)는 SMT 장비가 실제 PCB의 위치·회전·패널 변형을 인식하는 광학 기준점입니다. 테스트 패드나 툴링 홀과 달리 전기 접점이나 기계 고정용 부품이 아닙니다. 피듀셜은 스텐실 인쇄, 픽앤플레이스, AOI가 설계 좌표와 실제 보드 좌표를 맞추도록 돕습니다. 다만 피듀셜만 추가한다고 패드·스텐실·CPL의 모든 오류가 해결되지는 않습니다. 바로 보기: 역할 · 설계값 · 글로벌·로컬 · 패널 피듀셜·테스트 패드·툴링 홀의 차이 요소 장비가 사용하는 목적 전기 연결 피듀셜 광학 좌표·회전·스케일 기준 일반적으로 없음 테스트 패드 ICT·기능 검사·프로그래밍 접촉 있음 툴링 홀 지그·패널 위치 결정 대개 NPTH 구멍 없는 원형 노출 패드의 개념 예시이며 실제 치수는 별도 설계 데이터로 확인합니다. 피듀셜은 일반적으로 원형의 노출 구리 패드와 주변 솔더 마스크 개구로 만듭니다. 실크·동박·비아가 시야를 가리지 않도록 주변을 깨끗하게 유지합니다. JLCPCB 조립......
PCB 드릴링 가이드: 기계·레이저 드릴과 PTH·NPTH·비아
PCB 드릴링은 부품 리드 홀, 고정 홀, 비아와 기구용 컷아웃을 만드는 공정입니다. 홀의 위치와 완성 직경이 어긋나면 납땜·도금·기구 조립에 동시에 문제가 생길 수 있습니다. 이 글에서는 PTH·NPTH·비아를 구분하고, 기계식 카바이드 드릴·레이저 드릴·제어 깊이 가공의 쓰임과 제작 데이터에서 확인할 항목을 정리합니다. 특정 수치는 보드 두께·층수·제조업체 능력에 따라 달라지므로 최종 주문 능력표를 기준으로 확인하세요. 바로 보기: 홀 종류 · 드릴 방식 · 제작 파일 · 검사 체크리스트 PTH·NPTH·비아·슬롯은 어떻게 다른가요? 구분 도금·연결 주요 용도 설계 시 확인 PTH 홀 벽을 구리 도금해 층간 연결 부품 리드, 관통 비아 완성 홀·애뉴러 링·도금 두께 NPTH 구리 도금 없음 고정·기구 위치결정 홀 동박과의 안전 거리·기계 공차 비아 홀 전기적으로 도금된 작은 홀 신호·전원 층 전환 홀 직경·패드·종횡비 슬롯·컷아웃 드릴 또는 라우팅으로 외형 가공 커넥터·기구 간섭 회피 가공......
PCB 비아 충진 가이드: 텐팅·플러깅·POFV 차이와 선택법
PCB 비아 충진(Via Filling)은 도금된 비아 내부를 수지나 전도성 재료 등으로 채우는 공정입니다. 패드 안에 비아를 넣는 비아 인 패드(Via-in-Pad) 설계에서는 충진 후 평탄화와 구리 캡 도금을 더해 부품을 실장할 표면을 만들기도 합니다. 이때 핵심은 단순히 구멍을 막는 것이 아니라 솔더 유출, 표면 평탄도와 배선 밀도를 함께 관리하는 것입니다. 모든 비아를 충진해야 하는 것은 아닙니다. 이 글에서는 텐팅·플러깅·충진·POFV의 차이와 수지·구리 페이스트 선택, BGA·QFN 설계 및 제작 주문 전 확인사항을 정리합니다. 바로 보기: 공정 비교 · 충진 재료 · 제작 과정 · 설계 체크리스트 · 주문 조건 비아 텐팅·플러깅·충진·POFV는 어떻게 다른가요? 비아의 전기적 연결은 기본적으로 홀 벽의 구리 도금이 담당합니다. 수지로 채운다고 비아가 절연 홀로 바뀌는 것은 아닙니다. 반대로 표면에 솔더 마스크를 덮었다고 내부까지 완전히 채워졌다고 볼 수도 없습니다. 구분 구조·목적......
DXF 파일로 PCB 외형 만들기: Gerber와 차이·가져오기
기구 설계팀에서 받은 DXF 파일로 PCB 외형을 만들 수 있을까요? 가능합니다. DXF의 선과 곡선을 PCB 편집기로 가져와 외형 레이어에 배치하면 케이스에 맞는 보드 윤곽을 옮길 수 있습니다. 다만 DXF를 ZIP에 첨부하는 것만으로 그 모양이 자동으로 PCB 제조 데이터가 되지는 않습니다. 이 글에서는 DXF가 무엇인지, Gerber와 어떤 점이 다른지, 외형·절개부를 가져올 때 어떤 설정을 확인해야 하는지 설명합니다. 바로 보기: DXF 뜻 · DXF와 Gerber · 외형 가져오기 · 출력 전 검사 DXF 파일이란? DXF(Drawing Exchange Format)는 Autodesk가 만든 CAD 도면 교환 형식입니다. 선·호·폴리라인·문자 등의 도면 객체를 전달할 수 있으며 ASCII 또는 바이너리 형식이 있습니다. DXF에는 레이어 정보도 포함될 수 있습니다. 원고의 “DXF는 레이어를 지원하지 않는다”는 설명은 정확하지 않습니다. PCB 설계에서는 케이스의 윤곽, 장착 홀의 기......