레이저로 제작한 PCB의 빠른 프로토타이핑 활용 방법
1 분
빠르게 변화하는 전자 개발 분야에서 빠른 프로토타이핑은 설계 주기를 단축하고 제품을 신속하게 시장에 출시하기 위해 매우 중요합니다. 기존의 PCB 제조 방식은 시간과 비용이 많이 들며, 특히 소량 생산이나 시제품 설계에서는 더욱 그렇습니다. 전문가 수준으로 가정에서도 PCB를 제작하는 다양한 방법이 있지만, 그중 일부는 화학 공정이나 포토리소그래피 단계를 요구하고, 나머지 방법은 대형 장비가 필요해 실용적이지 않습니다. 그러나 레이저 기술의 발전은 PCB 프로토타이핑에 혁신을 가져왔으며, 더욱 빠른 제작 시간과 정밀도를 제공합니다. 레이저는 PCB 제조 과정의 여러 단계를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 예를 들어:
• 레이저 인그레이빙(Laser Engraving): 회로 패턴을 만들기 위해 선택적으로 구리를 제거
• 레이저 커팅(Laser Cutting): PCB 기판을 원하는 형태와 크기로 정밀하게 절단
• 레이저 드릴링(Laser Drilling): 극도의 정확도로 마이크로비아 및 홀을 생성
이러한 기술은 고해상도 회로 패턴을 빠르게 제작할 수 있어 빠른 프로토타이핑에 이상적입니다. 이 글에서는 레이저로 제작한 PCB가 어떻게 프로토타이핑에 활용되는지, 그 장점은 무엇인지, 설계 과정에서 이를 어떻게 효과적으로 활용할 수 있는지에 대해 알아봅니다. 각 단계를 자세히 살펴보고, PCB 제조에 대한 더 많은 정보를 원하신다면 "JLCPCB 공장에서 PCB가 어떻게 만들어지는가"라는 글을 참고하세요.
PCB 제작에서 레이저 기술의 부상
레이저 기술은 PCB 프로토타이핑의 판도를 바꾸는 요소로 부상했으며, 기존 방식에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다:
1. 정밀도 및 정확성: 몇 마이크론 수준의 공차까지 구현 가능
2. 속도: 최소 25분 안에 동작 가능한 PCB 제작 가능
3. 유연성: FR1, FR4, 플렉스 등 다양한 재료에 적용 가능
비접촉 가공: 기계적 스트레스를 없애는 비접촉 방식
PCB 설계에서의 레이저 공정:
• PCB에서의 레이저 마킹
• PCB에서의 레이저 커팅
• PCB에서의 레이저 소결
• PCB에서의 레이저 드릴링
PCB에서의 레이저 마킹:
레이저는 PCB 마킹에서도 매우 빠릅니다. 적용 부위 주변의 소재 손상이나 변형 없이 몇 초 만에 코드 새기기가 가능합니다. 레이저 마킹은 집적회로 제조 시에도 정보를 제공하는 데 사용되며, 이 과정에서 정밀도와 효율성이 매우 중요합니다.
전통적으로 식별 마킹은 숫자 및 문자로 이루어지지만, PCB 표면 공간이 제한되어 있어 제약이 있습니다. 그래서 레이저를 사용한 마킹은 높은 정확도로 마킹을 가능하게 해줍니다.
PCB에서의 레이저 커팅:
PCB 제작에서 커팅은 매우 중요한 과정입니다. 회로 기판은 부품 연결 및 납땜을 위한 개구부가 있는 스텐실을 기반으로 설계되기 때문입니다. 파이버 레이저를 사용하면 PCB 스텐실을 대량으로 수 초 안에 절단할 수 있습니다. 레이저 빔은 회로 기판 소재를 뚫어 필요한 개구부를 만들면서 주변 소재의 손상을 최소화합니다.
대량 생산 시에는 이 공정을 반복적으로 수행해야 합니다. CNC 레이저 PCB는 비접촉 방식으로 소재를 절단하기 때문에 손상을 방지하고 폐기물을 줄일 수 있습니다. 절단 폭은 0.0001인치에 불과하고, 치수 정밀도는 0.0005인치입니다.
PCB에서의 레이저 소결:
소결은 PCB 부품을 접합하는 완벽한 솔루션으로 간주되며, 납땜 과정의 문제를 해결하고 제조 시 더 튼튼하고 일관된 결합을 가능하게 합니다.
레이저 소결은 납 없이 고밀도 회로를 구현할 수 있는 첨단 PCB 제조 기술입니다. 이 방식은 안정성을 향상시키며, 은(Ag) 분말이 포함된 소재에 레이저를 조사하여 열을 가하고, 분말이 녹아 고체 결합이 형성되도록 식히는 원리입니다.
PCB에서의 레이저 드릴링:
레이저 드릴링은 여러 층 간의 연결을 위해 PCB에 구멍을 뚫는 과정입니다. 가정에서 사용하는 전자 기기는 대부분 HDI 보드를 사용하며, 이는 레이저 드릴링 기술을 기반으로 합니다. 이 방법은 작은 크기에서도 높은 정확도를 보장합니다.
레이저 드릴링은 기계식 드릴링과 달리 레이저 에너지를 사용해 구멍을 뚫습니다. 이 구멍은 부품 삽입과 층 간 연결을 위해 필요합니다. 레이저는 평평한 유리섬유 보강 기판에서는 2.5~3mil 비아, 비보강 유전체에서는 약 1mil 비아까지 드릴링이 가능합니다.
레이저 PCB 프로토타이핑 설계 흐름:
레이저를 활용한 빠른 PCB 프로토타이핑은 일반적으로 다음과 같은 단계로 이루어집니다:
Step 1 - 설계: 엔지니어는 CAD 소프트웨어를 사용하여 PCB 레이아웃을 작성합니다.
Step 2 - 레이저 인그레이빙 & 에칭: xTool F1 Ultra와 같은 파이버 레이저가 구리를 정밀하게 제거하여 회로 패턴을 생성합니다.
Step 3 - 홀 드릴링: 부품 및 비아용 홀을 고정밀로 드릴링합니다.
Step 4 - 솔더 마스크 적용: 레이저를 사용해 솔더 마스크를 선택적으로 제거하여 패드를 노출시키고, 전문가 수준의 마감을 제공합니다.
Step 5 - 보드 커팅: 마지막으로, 레이저로 보드 형태를 절단하여 물리적 프로토타입을 완성합니다.
Step 6 - 레이저 소결: 고급 PCB 프로토타이핑에서는 레이저로 전도성 잉크 또는 금속 분말을 소결해 전도성 회로를 형성합니다.
적절한 레이저 소스 선택하기:
디패널링(Depaneling) 작업에 적합한 레이저 소스를 선택하는 것이 중요합니다. CO2 레이저와 UV 레이저는 각각 장단점이 있습니다.
UV 레이저와 CO2 레이저:
UV 레이저는 ‘콜드 컷팅(cold cutting)’ 기술을 사용합니다. 열에 의한 탄화(그을림)를 제어하기 쉬워, 절단 가장자리의 탄화를 줄이는 것이 속도보다 더 중요할 경우 UV 레이저가 더 나은 선택입니다. 반면, 생산 속도가 중요한 경우에는 CO2 레이저가 더 적합합니다. CO2 레이저는 완전 절단에 적합하며, 천공 절단(perforated cuts)을 만드는 데 자주 사용됩니다. 천공 기법을 활용하면 탄화를 줄이고, 패널과 보드를 절단기에서 쉽게 로딩 및 언로딩할 수 있습니다.
또한 소재 두께가 두꺼워질수록 탄화 정도와 작업 시간이 증가합니다. 절단 위치에 V-홈(V-groove)을 사용하는 방식으로 제작하면 레이저 절단이 더 빠르고 깔끔해질 수 있습니다.
레이저 작업 시 고려해야 할 요소들:
레이저 드릴링 과정에서 고려해야 할 주요 요소는 다음과 같습니다:
구리 두께: 드릴링 대상이 되는 구리층의 두께는 상단 구리층의 두 배 이상이어야 합니다. 레이저는 PCB에서 마이크로비아를 생성하는 가장 효과적인 방법이며, 레이저로 드릴링된 마이크로비아는 PCB 제조에서 매우 중요합니다.
적층 구조의 비균질성: 레이저를 사용할 때 적층 구조의 비균질성을 고려해야 합니다. 다양한 소재는 에너지를 흡수하는 속도가 다릅니다. 예를 들어, FR4 수지는 유리 섬유와 동일한 속도로 에너지를 흡수하지만, BT 에폭시 수지는 유리보다 훨씬 빠르게 기화되어 드릴링 시 구멍 안에 유리 섬유가 남게 됩니다.
과제 및 고려 사항:
레이저로 제작된 PCB는 많은 장점을 제공하지만 몇 가지 과제도 존재합니다. 고품질의 레이저 시스템은 초기 비용이 높을 수 있지만, 장기적으로 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 레이저 시스템을 효과적으로 운용하고 설계를 최적화하려면 운영자의 교육이 필요합니다. 일부 특수한 PCB 소재는 레이저 가공에 적합하지 않을 수도 있습니다.
결론:
레이저는 PCB 제조에 사용되는 중요한 전문 장비입니다. 이 장비는 드릴링, 커팅, 마킹, 소결 등 다양한 용도로 사용됩니다. 정밀한 가공이 가능하기 때문에 PCB 제조업체들에게 선호되는 방식이며, 접촉이 없는 작업이 가능하다는 점에서도 매우 유용합니다. 레이저 인그레이브 방식은 PCB 생산에 사용되며, 집에 레이저 장비가 있다면 전문가 수준의 빠른 프로토타이핑이 가능합니다.
지속적인 성장
SMT PCB란? 표면실장 공정·부품 선택·Gerber/BOM/CPL 준비
“SMT PCB”는 특별한 기판 종류라기보다 표면실장기술(Surface Mount Technology)로 부품을 조립하는 PCB를 가리키는 말입니다. 칩 저항부터 IC까지 표면에 실장할 수 있지만, 모든 SMT 보드가 자동으로 더 작거나 더 신뢰성 높은 것은 아닙니다. 부품 선정, 패드 설계, 솔더 페이스트와 검사 계획을 함께 맞춰야 합니다. SMT와 THT는 무엇이 다른가? SMT는 부품 단자를 PCB 표면의 패드에 납땜하는 방식이고, THT(Through-Hole Technology)는 부품 리드가 도금 홀을 통과하도록 장착하는 방식입니다. SMT는 자동 배치와 고밀도 조립에 유리하지만, 대형 커넥터나 기계적 하중을 받는 부품은 THT 또는 혼합 조립이 적합할 수 있습니다. 칩 저항·커패시터·IC가 PCB 표면에 실장된 예시입니다. 대표적인 SMT 부품과 선택 기준 부품 주요 용도 BOM 확인 항목 칩 저항 전압 분배, 풀업, 전류 제한 저항값·허용오차·정격 전력·패키지 MLCC 커패시터 ......
레이저 PCB 분할(Depaneling): V-cut·라우터와 장단점
PCB 분할(Depaneling)은 패널에 배열된 보드를 개별 제품으로 분리하는 공정입니다. 조립이 끝난 보드를 분리할 때는 납땜부·세라믹 부품·FPC에 전달되는 기계 응력과 분진을 함께 관리해야 합니다. 레이저 분할은 집광된 빔으로 재료를 층별로 제거하는 비접촉 공정입니다. 하지만 레이저가 모든 재료에서 자동으로 무열·무탄화인 것은 아니며, 파장·펄스·출력·두께·절단 품질 조건을 조정해야 합니다. 바로 보기: 레이저 원리 · 방식 비교 · 패널 설계 · 품질·속도 레이저 Depaneling은 어떻게 작동하나요? 레이저 빔은 절단 경로에서 재료를 흡수·증발·분해시키며 여러 번 스캔해 전체 두께를 통과합니다. 흄과 입자는 추출 장치로 제거합니다. 레이어별 제거 특성 때문에 완전 절단뿐 아니라 특정 층·깊이의 미세 가공도 가능할 수 있습니다. UV·그린 등 레이저와 나노·피코초 펄스 옵션은 소재 흡수와 열영향을 다르게 만듭니다. FR-4, 폴리이미드, 세라믹, IMS·RF 재료마다 공정 조건과 가......
PCB 피듀셜 마크 설계: 패드 크기·간격과 SMT 정렬
피듀셜 마크(Fiducial Marker)는 SMT 장비가 실제 PCB의 위치·회전·패널 변형을 인식하는 광학 기준점입니다. 테스트 패드나 툴링 홀과 달리 전기 접점이나 기계 고정용 부품이 아닙니다. 피듀셜은 스텐실 인쇄, 픽앤플레이스, AOI가 설계 좌표와 실제 보드 좌표를 맞추도록 돕습니다. 다만 피듀셜만 추가한다고 패드·스텐실·CPL의 모든 오류가 해결되지는 않습니다. 바로 보기: 역할 · 설계값 · 글로벌·로컬 · 패널 피듀셜·테스트 패드·툴링 홀의 차이 요소 장비가 사용하는 목적 전기 연결 피듀셜 광학 좌표·회전·스케일 기준 일반적으로 없음 테스트 패드 ICT·기능 검사·프로그래밍 접촉 있음 툴링 홀 지그·패널 위치 결정 대개 NPTH 구멍 없는 원형 노출 패드의 개념 예시이며 실제 치수는 별도 설계 데이터로 확인합니다. 피듀셜은 일반적으로 원형의 노출 구리 패드와 주변 솔더 마스크 개구로 만듭니다. 실크·동박·비아가 시야를 가리지 않도록 주변을 깨끗하게 유지합니다. JLCPCB 조립......
PCB 드릴링 가이드: 기계·레이저 드릴과 PTH·NPTH·비아
PCB 드릴링은 부품 리드 홀, 고정 홀, 비아와 기구용 컷아웃을 만드는 공정입니다. 홀의 위치와 완성 직경이 어긋나면 납땜·도금·기구 조립에 동시에 문제가 생길 수 있습니다. 이 글에서는 PTH·NPTH·비아를 구분하고, 기계식 카바이드 드릴·레이저 드릴·제어 깊이 가공의 쓰임과 제작 데이터에서 확인할 항목을 정리합니다. 특정 수치는 보드 두께·층수·제조업체 능력에 따라 달라지므로 최종 주문 능력표를 기준으로 확인하세요. 바로 보기: 홀 종류 · 드릴 방식 · 제작 파일 · 검사 체크리스트 PTH·NPTH·비아·슬롯은 어떻게 다른가요? 구분 도금·연결 주요 용도 설계 시 확인 PTH 홀 벽을 구리 도금해 층간 연결 부품 리드, 관통 비아 완성 홀·애뉴러 링·도금 두께 NPTH 구리 도금 없음 고정·기구 위치결정 홀 동박과의 안전 거리·기계 공차 비아 홀 전기적으로 도금된 작은 홀 신호·전원 층 전환 홀 직경·패드·종횡비 슬롯·컷아웃 드릴 또는 라우팅으로 외형 가공 커넥터·기구 간섭 회피 가공......
PCB 비아 충진 가이드: 텐팅·플러깅·POFV 차이와 선택법
PCB 비아 충진(Via Filling)은 도금된 비아 내부를 수지나 전도성 재료 등으로 채우는 공정입니다. 패드 안에 비아를 넣는 비아 인 패드(Via-in-Pad) 설계에서는 충진 후 평탄화와 구리 캡 도금을 더해 부품을 실장할 표면을 만들기도 합니다. 이때 핵심은 단순히 구멍을 막는 것이 아니라 솔더 유출, 표면 평탄도와 배선 밀도를 함께 관리하는 것입니다. 모든 비아를 충진해야 하는 것은 아닙니다. 이 글에서는 텐팅·플러깅·충진·POFV의 차이와 수지·구리 페이스트 선택, BGA·QFN 설계 및 제작 주문 전 확인사항을 정리합니다. 바로 보기: 공정 비교 · 충진 재료 · 제작 과정 · 설계 체크리스트 · 주문 조건 비아 텐팅·플러깅·충진·POFV는 어떻게 다른가요? 비아의 전기적 연결은 기본적으로 홀 벽의 구리 도금이 담당합니다. 수지로 채운다고 비아가 절연 홀로 바뀌는 것은 아닙니다. 반대로 표면에 솔더 마스크를 덮었다고 내부까지 완전히 채워졌다고 볼 수도 없습니다. 구분 구조·목적......
DXF 파일로 PCB 외형 만들기: Gerber와 차이·가져오기
기구 설계팀에서 받은 DXF 파일로 PCB 외형을 만들 수 있을까요? 가능합니다. DXF의 선과 곡선을 PCB 편집기로 가져와 외형 레이어에 배치하면 케이스에 맞는 보드 윤곽을 옮길 수 있습니다. 다만 DXF를 ZIP에 첨부하는 것만으로 그 모양이 자동으로 PCB 제조 데이터가 되지는 않습니다. 이 글에서는 DXF가 무엇인지, Gerber와 어떤 점이 다른지, 외형·절개부를 가져올 때 어떤 설정을 확인해야 하는지 설명합니다. 바로 보기: DXF 뜻 · DXF와 Gerber · 외형 가져오기 · 출력 전 검사 DXF 파일이란? DXF(Drawing Exchange Format)는 Autodesk가 만든 CAD 도면 교환 형식입니다. 선·호·폴리라인·문자 등의 도면 객체를 전달할 수 있으며 ASCII 또는 바이너리 형식이 있습니다. DXF에는 레이어 정보도 포함될 수 있습니다. 원고의 “DXF는 레이어를 지원하지 않는다”는 설명은 정확하지 않습니다. PCB 설계에서는 케이스의 윤곽, 장착 홀의 기......