고밀도·비용 효율적인 하드웨어 설계를 위한 리지드 PCB 선택 가이드
2 분
- 리지드 회로 기판의 기본 개념
- 리지드 PCB의 핵심 특징과 설계상 이점
- 구조 비교: 리지드 PCB vs 플렉시블 PCB
- 정밀 리지드 PCB 제조에서 JLCPCB가 세계적인 선택을 받는 이유
- 리지드 PCB에 관한 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
- 구조적 강성: 리지드 PCB의 두께를 2배로 늘리면 강성은 8배가 됩니다.
- FR-4의 역할: 유리 섬유는 강도를 제공하고, 에폭시 레진은 열팽창을 좌우합니다.
- 크랙 방지: 세라믹 커패시터를 스코어 라인에서 5mm 떨어뜨려 배치하면 휨으로 인한 손상을 막을 수 있습니다.
- 비용과 용도: 리지드 기판은 비용이 낮고 무거운 부품을 지지할 수 있으므로, 플렉스는 굽힘이 필요한 경우에만 사용합니다.
- 제조 공차: 두께 10%, 트레이스 폭 20%의 편차를 고려해 설계합니다.
리지드 PCB는 단순히 부품을 붙이는 판이 아닙니다. 리지드 PCB는 제품 구조의 일부가 되어 신호를 전달하고, 평탄도를 유지하며, 조립 공정을 견디고, 완성된 하드웨어의 예상 수명 동안 일상적인 사용에서 오는 기계적 스트레스를 버텨 냅니다. 이러한 구조적 역할을 얼마나 잘 수행하는지는 소재 적층 구조에 달려 있습니다. FR-4, 유리 직조, 레진 함량, 구리 두께, 구조가 강성, 치수 안정성, 제조 비용을 결정합니다. 이러한 선택은 같은 제품 외형 안에서 리지드 기판과 플렉시블 PCB 중 무엇을 쓸지 고민할 때 가장 중요해집니다.

이 가이드에서 다루는 내용:
- 리지드 PCB란 무엇이며, 실제로 무엇이 강성을 만드는가
- FR-4의 유리 직조와 레진 함량이 두께와 강도를 어떻게 결정하는가
- 리플로우와 사용 기간 내내 기판을 평탄하게 유지하는 특징
- 리지드 기판이 플렉시블 기판보다 유리한 경우와 불리한 경우
- 리지드 PCB와 플렉시블 PCB의 실제 소재, 패널, 조립 수치 비교
- 주문 전에 제조업체의 공차 목록에서 확인해야 할 사항
리지드 회로 기판의 기본 개념
자동차가 지나가도 움직이지 않는 교량 상판을 떠올려 보십시오. 리지드 PCB도 이와 비슷하게 동작하며, 기판이 트레이스, 패드, 커넥터를 보호합니다. 반면 플렉시블 회로는 무거운 하드웨어를 지지하기보다는 인클로저 형태에 맞춰 휘어집니다.
리지드 PCB란 무엇이며 기계적 구조는 어떻게 다른가
리지드 PCB는 사용 중 평탄한 상태를 유지하도록 설계된 단단한 소재로 만들어집니다. 공장에서는 유리 강화 에폭시 패널 위에 구리를 에칭하여, 모든 트레이스, 패드, 부품, 커넥터가 제품의 사용 수명 내내 같은 위치에 머물도록 합니다.
강성은 소재와 두께의 함수이며, 두께의 세제곱에 비례해 증가합니다. 두께를 0.8mm(31mil)에서 1.6mm(63mil)로 2배 늘리면 기판을 구부리기가 8배 어려워집니다. 2.0mm(79mil)로 늘리면 강성이 다시 약 2배가 됩니다.

예시: 폭 50mm(2인치)의 1.6mm FR-4 기판을 100mm(4인치) 간격으로 지지하고 200g의 하중을 가하면 약 0.11mm(4mil) 처집니다. BGA 솔더 볼의 높이는 0.3mm(12mil)이므로 의미 있는 변형은 발생하지 않습니다. FR-4의 굽힘 탄성률은 20~24GPa로, 폴리이미드 필름의 약 10배입니다.
실무적으로 0.8mm 기판은 무게와 비용을 줄여 주지만, 강성은 1.6mm 기판의 8분의 1에 불과합니다. 기판에 USB 포트가 있다면 그 옆에 나사 고정부를 추가하십시오.
핵심 소재: 유리 강화 에폭시(FR-4)와 솔리드 기판층
FR-4는 브랜드명이 아니라 NEMA 등급으로, FR은 난연성(Flame Retardant)을, 4는 에폭시로 접착된 유리 직물을 의미합니다. 제조업체가 소재를 주문할 때 따르는 규격은 IPC-4101입니다. 이 구조는 복합재처럼 동작합니다. 섬유는 유리로 만들어져 하중을 담당하고, 경화된 에폭시는 섬유를 제자리에 고정하며 섬유 사이로 하중을 전달합니다. 느슨한 섬유는 실처럼 접힐 수 있고, 경화된 에폭시만으로는 쉽게 깨집니다.

이 섬유는 IPC-4412에 정의된 표준 직조 스타일로 공급되며, 스타일에 따라 두께, 표면 평활도, 패널의 변형 정도가 결정됩니다.
| 유리 스타일 | 경화 후 두께 | 레진 함량 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| 1080 | 0.06~0.07mm (2.4~2.8mil) | 약 60% | 얇은 층과 미세 패턴 외층, 매끄러운 표면 |
| 2116 | 0.09~0.11mm (3.5~4.3mil) | 약 50% | 다층 기판용 범용 중간 선택지 |
| 7628 | 0.17~0.19mm (6.7~7.5mil) | 약 45% | 코어와 두꺼운 기판, 가장 우수한 치수 안정성 |
두꺼운 유리 직물은 유리 비중이 높고 레진이 적어 대개 치수 안정성이 향상됩니다. 얇은 직물은 더 얇은 유전체층과 미세 피치 트레이스에 적합한 매끄러운 표면을 구현할 수 있습니다. 제조업체는 직물과 프리프레그 스타일을 조합해 프레스 후 완성 두께를 맞춥니다. 유리 직조는 패널에 방향성도 부여합니다. 기판은 경사(warp) 방향으로 더 강하며, 생산 패널에 길고 좁은 PCB를 배치할 때는 이 방향이 중요할 수 있습니다. 열팽창 역시 소재의 방향을 따르며, 다음 수치는 사용 중 기판 방향이 왜 중요한지 보여 줍니다.
면 방향의 팽창은 주로 유리가 제어하며, 일반적으로 약 14~17ppm/°C로 구리의 약 17ppm/°C와 비슷합니다. 그러나 두께 방향으로는 레진이 훨씬 크게 팽창해 약 50~70ppm/°C에 이릅니다. 이 차이는 리플로우 중 비아 배럴에 추가 응력을 가하므로 중요합니다. 기판의 기계적 거동은 주로 유리가 좌우하고, 열적 거동에는 레진이 훨씬 큰 영향을 미칩니다.
리지드 PCB의 핵심 특징과 설계상 이점
리지드 PCB 구조는 250°C 오븐을 통과해도 기판을 평탄하게 유지하고, 진동하는 기계 위에서 5년이 지난 후에도 평탄함을 유지합니다. 실무에서 중요한 특징은 다음과 같습니다.
구조적 무결성을 보장하는 리지드 PCB의 핵심 특징
기계적 하중은 구조의 세 부분이 담당합니다.
- 경화된 코어: 양면에 구리가 있는 유리·에폭시 경화 시트로, 건물의 강철 보처럼 하중을 지탱합니다.
- 층 사이의 프리프레그: 반경화 레진을 미리 함침한 유리 직물로, 열과 압력을 받으면 하나의 단단한 덩어리로 경화되어 10층 기판도 한 장처럼 동작합니다.
- 도금 관통홀: 각 배럴은 양면을 묶어 주는 구리 리벳 역할을 하여, 일반 라미네이트로는 불가능한 방식으로 기판을 결속합니다.
구리와 레진은 수축률이 다르기 때문에, 구리 분포가 고르지 않으면 프레스 후 냉각되면서 패널이 휘어집니다. 한쪽 면에 플레인이 있고 다른 면에는 배선이 드문드문하면 기판이 구리가 많은 면 쪽으로 당겨집니다. IPC-6012는 표면 실장 기판에 대해 0.75%의 휨/비틀림을 허용합니다. 200mm(7.9인치) 기판이라면 모서리가 1.5mm(59mil) 들뜰 수 있다는 뜻으로, 파인 피치 패키지를 패드에서 띄워 놓기에 충분한 수준입니다.
사례 연구: 한 배치의 센서 기판이 3.3V 레일이 1.8V로 떨어진 상태로 돌아왔습니다. 1206 세라믹 커패시터가 V-스코어 라인에서 2mm(79mil) 떨어진 곳에, 양쪽 단자가 스코어를 가로질러 앞뒤로 놓이는 방향으로 배치되어 있었습니다. 패널을 손으로 분리할 때 기판이 살짝 휘면서 세라믹 내부에 크랙이 생겼고, 이는 어떤 카메라로도 볼 수 없는 위치였습니다. 바이어스가 걸리자 그 크랙이 탄화되어 누설 경로가 되었습니다. 해결 방법: 세라믹 부품을 모든 분리 라인에서 5mm(197mil) 떨어뜨리고, 양쪽 단자가 스코어와 나란히 놓이도록 방향을 돌리십시오.
복잡한 어셈블리에서 리지드 PCB가 주는 전기적·기계적 이점
- 리지드 구조의 전기적 이점 대부분은 형상이 일정하게 유지된다는 데서 나옵니다. 즉, 사용 기간 내내 설계한 임피던스, 부품 정렬, 열 경로도 그대로 유지됩니다.
- 임피던스 제어: 트레이스 폭, 구리 두께, 기준 플레인으로부터의 높이가 트레이스 임피던스를 결정합니다. 적층이 끝나면 그 높이는 변하지 않으므로, 50Ω 라인은 계속 50Ω 라인으로 유지됩니다.
- 타협 없는 층수: 1~32층까지 제작할 수 있으므로, 모든 고속 신호 아래에 솔리드 리턴 플레인을 배치할 수 있습니다.
- 최신 패키지에 맞는 밀도: 1oz 구리에서 트레이스/간격 0.10 / 0.10mm(4 / 4mil)까지 지원하므로 0.5mm 피치 BGA의 이스케이프 라우팅이 가능합니다.
- 열 확산: FR-4는 약 0.3W/mK로 열전도율이 낮기 때문에, 솔리드 플레인과 발열 부품 아래의 비아 어레이를 통해 구리가 열 확산을 담당합니다.
- 기계적 고정: TO-220 레귤레이터, 방열판, 보드 투 보드 커넥터, 실드 캔, 키가 큰 전해 커패시터에는 휘지 않는 기반이 필요합니다.
- 반복 가능한 조립: 캐리어나 특별한 취급 없이 기판 자체 가장자리로 표준 컨베이어를 타고 이동합니다.
리지드라고 해서 절대 깨지지 않는 것은 아닙니다. 기판이 늘어날 수 없기 때문에 과도하게 구부러지면 대신 크랙이 생깁니다. 낙하 시 3mm 휘어진 1.6mm 기판은 접합부나 비아 배럴에 크랙이 생겨 간헐적인 고장을 일으킬 수 있습니다.
구조 비교: 리지드 PCB vs 플렉시블 PCB
플렉시블 회로는 유리 강화 에폭시 패널 대신 얇은 폴리이미드 필름을 사용하며, 이후의 모든 차이는 여기서 시작됩니다. 결정은 한 가지 질문에 달려 있습니다. 제품의 어떤 부분이 반복적으로 구부러지거나, 접히거나, 움직여야 합니까?

기계적 유연성 vs 구조적 안정성과 하중 지지력
리지드 PCB는 정해진 형태를 유지합니다. 플렉시블 PCB는 인클로저를 따라 휘어지며, 이 점이 장점이자 한계가 됩니다. 첫 번째 제약은 굽힘 반경입니다. IPC-2223은 이 반경을 회로 두께의 배수로 표현하며, 한 번만 구부리는 경우와 제품 수명 동안 반복해서 구부리는 경우에 서로 다른 계수를 적용합니다.
- 정적 굽힘(조립 시 한 번 접은 뒤 다시 움직이지 않는 경우)은 단층 플렉스의 경우 두께의 6배, 다층의 경우 10~20배를 허용합니다.
- 동적 굽힘(사용 중 계속 구부러지는 경우)은 단층의 경우 두께의 100배, 다층의 경우 100~150배가 필요합니다.
예시: 0.2mm(8mil) 양면 플렉스는 조립 시 한 번 접는 경우 2mm(79mil) 반경으로 접을 수 있습니다. 하지만 사용 중 반복해서 구부러진다면 반경이 20mm(0.8인치)로 커지며, 대개 기구 설계를 변경해야 합니다.
전해 동박(ED)은 기둥 모양의 결정립으로 이루어져 있어 여러 번 구부리면 크랙이 생깁니다. 압연 동박(RA)은 결정립이 길게 늘어난 구조여서 연신율이 15~40%로, 5~15%인 전해 동박보다 높습니다. 압연 동박은 100만 회 이상의 굽힘 사이클을 견디지만, 전해 동박은 1,000회 미만에서 파손됩니다.
| 항목 | 리지드 PCB (FR-4) | 플렉시블 PCB (폴리이미드) | 제작 시 의미 |
|---|---|---|---|
| 굽힘 | 설계상 구부러지지 않음 | 정적 굽힘은 두께의 6~20배, 동적 굽힘은 100배 | 인클로저에 굽힘 반경 공간 확보 필요 |
| 하중 지지 | 별도 지지 없이 커넥터와 방열판 고정 가능 | 모든 커넥터 아래에 보강판 필요 | 보강판마다 소재, 공정, 비용 추가 |
| 동박 | 전해 동박, 움직임 없음 | 사용 중 굽힘에는 압연 동박 | 잘못된 동박은 겉보기엔 정상이지만 수개월 내 고장 |
| 원자재 | 제곱피트당 약 2달러 | 제곱피트당 약 6~60달러 | 가공 전부터 3~30배 차이 |
| 현장 고장 유형 | 기판 휨으로 인한 접합부 또는 세라믹 크랙 | 굽힘부의 구리 피로, 전환부의 찢어짐 | 두 기판은 정반대의 이유로 고장 |
데스크톱 그래픽 카드는 1kg이 넘는 쿨러를 엣지 커넥터 쪽에서 지지하기 위해 리지드 기판을 사용합니다. 노트북 힌지에는 플렉시블 리본이 필요한데, 반복적인 움직임을 안정적으로 견딜 수 있는 리지드 기판은 없기 때문입니다.
비용 효율성, 조립 처리량, 내구성 간의 트레이드오프
제곱인치당 가격으로 비교하면 대개 리지드 PCB가 더 저렴하지만, 기판 가격이 항상 시스템 전체 가격과 같은 것은 아닙니다. 플렉시블 PCB는 완제품과 인클로저 전체에서 커넥터, 케이블, 별도 조립 공정을 없애 줌으로써 추가 비용을 상쇄할 수 있습니다.
리지드 기판은 직사각형 생산 패널에 배열된 후 V-스코어링이나 탭 라우팅으로 분리됩니다. 따라서 기판 자체뿐 아니라 패널에서 차지하는 공간과 주변의 미사용 소재 비용까지 지불하게 됩니다. 다른 기판과 빈틈없이 배열되는 단순한 직사각형은 완성 면적이 같은 L자형 외형보다 대개 패널을 훨씬 효율적으로 사용합니다. 리지드 기판은 별도의 툴링 없이 자체 가장자리로 표준 픽 앤 플레이스 라인의 레일을 타고 이동합니다. 반면 플렉스 회로는 가공된 알루미늄 캐리어 팔레트 위에 평평하게 고정해야 하고, 리지드 작업에서 일반적인 0.12~0.15mm(5~6mil)보다 얇은 약 0.1mm(4mil) 스텐실로 인쇄하며, 스퀴지 압력도 15~25% 낮춰야 합니다.
- 리지드를 선택해야 하는 경우: 기판이 고정되어 있거나, 커넥터나 열을 감당해야 하거나, 대량으로 출하되는 경우
- 플렉스를 선택해야 하는 경우: 형상상 실제로 굽힘이 필요한 경우
숙련된 팀도 다음 부분에서는 자주 실수합니다.
한 번만 접는 것을 동적 굽힘으로 취급하면 인클로저 공간이 낭비됩니다. 조립 시 한 번 접는 회로에 두께의 100배 규칙을 적용하는 경우입니다. 실무적으로 이렇게 질문해 보십시오: 케이스를 닫은 후에도 굽힘부가 움직입니까? 그렇지 않다면 두께의 6~20배가 맞으며, 그만큼 공간을 확보할 수 있습니다.
무게를 줄이려는 목적만으로 플렉스를 선택하면 모든 커넥터 지지 구조에 불필요한 비용이 들 수 있습니다. 커넥터마다 아래에 보강판을 접착해야 하기 때문입니다. 이렇게 확인해 보십시오: 보강판 수를 세어 보고, 3개 이상이라면 대개 리지드가 더 저렴했을 것입니다.
정밀 리지드 PCB 제조에서 JLCPCB가 세계적인 선택을 받는 이유
리지드 PCB 제조업체를 선택하는 기준은 두 가지 질문으로 요약됩니다. 공급업체가 설계에서 가정한 공차를 지킬 수 있는가, 그리고 열 번째 기판이 첫 번째 기판과 똑같은가입니다.

완전 자동화된 고속 생산 라인과 엄격한 공차
자동화는 공정 스테이션 간 취급을 줄여 일관성을 높입니다. 수작업 이송이 줄어들면 일상적인 생산에서 연속된 패널과 작업 교대 사이에도 층간 정합, 홀 위치, 에칭 결과가 더 좁은 범위 안에 유지됩니다.
이러한 일관성은 공개된 공차 목록에서 확인할 수 있습니다. 제조 파일 패키지를 업로드하기 전에 목록의 모든 한계값을 설계 가정과 비교해 보십시오.
| 리지드 PCB 파라미터 | JLCPCB 제조 역량 | 설계에 주는 의미 |
|---|---|---|
| 층수 | 1~32층 | 어떤 설계든 전용 플레인을 배치할 여유 |
| 기판 두께 | 0.4~4.5mm (16~177mil) | 2.5mm 이상은 12층 이상 필요 |
| 두께 공차 | 1.0mm 이상에서 ±10% | 1.6mm로 주문하면 1.44~1.76mm로 완성될 수 있음 |
| 트레이스/간격 | 1oz에서 0.10 / 0.10mm (4 / 4mil), 2oz에서 0.16mm | 후동박은 더 넓게 에칭되므로 간격을 넓혀야 함 |
| 트레이스 폭 공차 | ±20% | 전원 트레이스는 하한값 기준으로 설계 |
| 비아 및 홀 | 홀 0.15mm, 비아 0.25mm, 링 0.20mm(8mil) | BGA 이스케이프 라우팅과 비아 인 패드 지원 |
| 외형 공차 | ±0.1mm (4mil) | 인클로저와 0.2mm 여유 확보 |
문제가 될 수 있는 세부 사항 중 하나는 트레이스 폭입니다. 0.20mm(8mil) 트레이스가 0.16mm(6.3mil)로 완성될 수 있으며, 이 경우 구리 단면적은 20% 줄고 발열은 20% 늘어날 수 있습니다. 설계에서 공칭 폭을 그대로 사용하고 있다면 여유가 많지 않습니다. 물론 FR-4만 선택지인 것은 아닙니다. 리지드 기판은 알루미늄 코어나 구리 코어로도 만들 수 있고, RF 설계에는 Rogers나 PTFE가 사용됩니다. 고온 환경에는 고Tg FR-4나 메탈 코어를 사용하십시오. 대표적인 표면 처리로는 기판 구조에 따라 HASL, ENIG, OSP 등이 있습니다.
산업 수준의 품질 관리: 전기 테스트, AOI, 안정적인 글로벌 배송
중요한 것은 장비가 어떻게 작동하느냐가 아니라, 무엇을 받게 되며 기판이 검사에서 불합격하면 어떻게 되느냐입니다.
리지드 PCB는 출하 전에 전기 테스트와 육안 검사를 거칩니다. 이는 특히 소량 주문에서 유용합니다. 테스트를 생략하면 몇 달러를 아낄 수 있겠지만, 나중에 더 큰 문제로 이어질 수 있기 때문입니다. 넷리스트 대비 개방이나 단락이 있는 기판은 점퍼로 수리하지 않고 폐기 후 다시 제작합니다. 간단히 말해, 주문한 그대로 정상 작동하는 기판을 받게 됩니다.
포장도 중요한 요소입니다: 기판은 습기로부터 표면 처리를 보호하기 위해 건조제와 함께 진공 포장됩니다. 특히 OSP나 침지 계열 표면 처리는 습기에 노출되면 납땜성이 떨어질 수 있습니다. 특급 배송은 비싸지만 빠르고, 이코노미 배송은 느립니다. 목적지에 따라 통관에 추가 시간이 걸릴 수 있으므로 별도의 시간 여유가 반영되어 있습니다.
리지드 PCB에 관한 자주 묻는 질문
Q: 리지드 PCB란 무엇입니까?
리지드 PCB는 단단한 기판 위에 만든 회로 기판으로, 기판 소재는 거의 항상 FR-4라고 불리는 에폭시 레진 속 유리 직물이며, 절대 구부러지지 않도록 설계됩니다. 모든 트레이스, 패드, 부품을 고정된 위치에 유지합니다.
Q:왜 1.6mm가 리지드 PCB의 표준 두께입니까?
대부분의 현대 전자 기기보다 먼저 생긴 관례이며, 균형이 잘 맞는 두께이기 때문입니다. 1.6mm(63mil) 기판은 처짐에 강하고, 표준 카드 슬롯에 맞으며, 경제적으로 제작할 수 있습니다.
Q: 리지드 PCB와 플렉시블 PCB의 실제 차이는 무엇입니까?
리지드 기판은 유리 강화 에폭시 패널을 사용해 기계적 하중을 지지하고, 플렉시블 기판은 얇은 폴리이미드 필름을 사용해 형태에 맞게 구부러집니다. 플렉스는 단위 면적당 비용이 몇 배 더 높고, 커넥터 아래에 보강판이 필요합니다.
Q: JLCPCB에서 리지드 폴리이미드 기판을 제작할 수 있습니까?
아닙니다. 리지드 기판은 FR-4, 단층 알루미늄 코어, 단층 구리 코어, 또는 RF용 Rogers 및 PTFE로 제작합니다. 고온 용도에는 고Tg FR-4나 메탈 코어가 실질적인 선택지입니다.
결론
리지드 PCB 가 리지드 PCB인 이유는 움직이지 않기 때문입니다. 직조된 유리가 FR-4의 강성을 약 20~24GPa로 끌어올리고, 두께가 그 강성을 세제곱으로 키워, 임피던스, 풋프린트, 열 경로가 계산한 위치에 그대로 머무는 기반이 만들어집니다. 이것이 플렉스와의 비교에서 얻을 수 있는 솔직한 결론이기도 합니다. 플렉시블 회로는 더 나은 기판이 아니라, 몇 배의 소재 비용을 들이고 하중 지지력을 포기하는 대신 형태의 자유를 얻는 또 다른 구조적 선택지입니다.
따라서 의도를 갖고 사양을 정하십시오. 기계적 역할에 맞게 두께를 고르고, 모든 공차의 가장 불리한 값을 기준으로 설계하며, 세라믹 부품은 분리 라인에서 멀리 배치하십시오. 설계가 확정되면 거버 파일 을 업로드해 즉시 견적을 받고, 이러한 선택에 드는 비용을 확인해 보십시오.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......