기본 브리지 회로
2 분
- 브리지 회로를 위한 고정밀 PCB 설계 고려 사항
- 기본 브리지 회로에 관한 FAQ
- 결론
핵심 요약
- 핵심 원리: 브리지 회로(휘트스톤, 켈빈, H 브리지 등)는 고정밀 측정과 전력 제어를 가능하게 합니다.
- 활용 분야: 센서 신호 처리, AC/DC 정류기, 모터 드라이버에 필수적입니다.
- JLCPCB 최적화: JLCPCB의 3/3 mil 트레이스, 4층 스택업, High-TG FR-4로 회로 안정성을 극대화할 수 있습니다.
브리지 회로는 입력 전압을 두 경로로 나눈 뒤, 서로 다른 분기의 전압을 비교하여 출력을 내보내는 회로입니다. 전기적 특성을 비교하거나, 평형을 맞추거나, 측정하는 데 있어 정확성과 범용성이 뛰어나 널리 활용됩니다. 센싱, 교정, 나아가 필터링에도 사용됩니다. 브리지 회로는 측정 용도에 따라 저항, 커패시터, 인덕터 소자 4개를 사각형(다리 모양) 구조로 조합하여 구성합니다. 회로도에서는 H자 형태나 다이아몬드 형태로 그릴 수 있지만, 다이아몬드 형태가 더 일반적입니다.
브리지 회로에 전원을 공급하는 전압원을 여기(excitation) 전원이라고 합니다. 이 전원은 브리지 회로의 용도에 따라 DC일 수도, AC일 수도 있습니다. 19세기 초 새뮤얼 헌터 크리스티(Samuel Hunter Christie)가 처음 고안한 브리지 회로는 미지의 전기 저항을 측정하는 일부터 오늘날의 첨단 센서 구현에 이르기까지 기술 발전에 중추적인 역할을 해왔습니다. 브리지 회로는 실험실과 산업 현장 모두에서 폭넓게 사용되며, 전기 공학의 기본 원리를 잘 보여주는 회로입니다. 이제 브리지 회로를 깊이 있게 알아보겠습니다. 브리지가 다른 부품과 함께 회로도에서 어떻게 구현되는지도 확인해 보십시오.
기본 브리지 회로의 종류:
브리지 회로는 여러 세대에 걸쳐 전기 측정 기술의 최전선에 서 있었습니다. 정밀성과 범용성을 널리 인정받고 있으며, 다양한 토폴로지가 각각의 측정 요구에 맞춰 사용됩니다. 다음은 현대 전자공학에서 널리 쓰이는 대표적인 브리지 회로 10가지입니다.
1. 휘트스톤 브리지:
휘트스톤 브리지는 기본적으로 저항 4개를 다이아몬드 형태로 배치한 회로로, 미지의 저항을 측정하는 데 사용됩니다. 평형 상태에서는 인접한 두 저항의 비가 나머지 두 저항의 비와 같아지므로, 이를 이용해 미지의 저항값을 구할 수 있습니다. 즉, 세 저항값을 알면 네 번째 미지의 저항값을 얻을 수 있습니다. 실험실에서 정확한 저항 측정에 널리 쓰이며, 물리량에 따라 저항이 변하는 센서를 사용하는 산업 분야에서도 많이 활용됩니다.
기계적 측정을 위한 스트레인 게이지와 온도 측정을 위한 저항 온도계에 응용됩니다. 예를 들어, 기계 구조물에 부착된 스트레인 게이지는 저항 변화를 통해 변형을 감지합니다. 휘트스톤 브리지는 이 저항 변화를 측정 가능한 전압으로 변환합니다.
2. 켈빈 브리지:
켈빈 브리지는 휘트스톤 브리지와 비슷하지만, 낮은 저항(일반적으로 1 Ω 미만)을 매우 정확하게 측정하도록 특별히 설계된 회로입니다. 4단자(켈빈) 센싱 구성을 적용하여 리드선 저항과 접촉 저항으로 인한 오차를 제거합니다.
PCB 레이아웃 및 JLCPCB 제조 팁: PCB에 켈빈 센싱 브리지를 구현할 때는 트레이스 저항이 측정 결과를 쉽게 왜곡할 수 있습니다(1 oz 동박의 얇은 트레이스는 약 0.5 mΩ/sq의 저항을 가집니다). 설계자는 전류 션트나 센싱 부품에서 포스(전류) 라인과 센스(전압) 라인을 각각 따로 직접 배선해야 합니다. JLCPCB의 정밀 PCB 제조는 최소 트레이스 폭/간격 3/3 mil(0.075mm)과 최대 2 oz의 외층 동박 두께를 지원하여, 고정밀 켈빈 브리지 설계에서 낮은 열 노이즈와 엄격한 기생 성분 관리를 보장합니다.
3. 맥스웰 브리지:
맥스웰 브리지는 미지의 인덕턴스를 측정하는 데 사용됩니다. 제임스 C. 맥스웰이 고안한 이 브리지는 알고 있는 커패시턴스와 저항을 이용해 미지의 인덕턴스를 평가하는 데 특화되어 있습니다. 검출기의 바늘이 움직이지 않을 때까지 저항과 커패시턴스를 조정하여 브리지의 평형을 맞춥니다. 특히 품질 계수(Q)가 1~10 사이인 중간 수준의 인덕터를 측정하는 데 적합합니다.
4. 헤이 브리지:
헤이 브리지는 맥스웰 브리지를 개량한 회로로, 특히 인덕터의 품질 계수가 높은 경우 인덕턴스를 더 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. 일반적으로 품질 계수가 10을 넘는 고품질 인덕터에 가장 적합합니다.
5. 셰링 브리지:
셰링 브리지는 미지의 커패시턴스와 유전 손실을 측정하는 데 사용되며, 고주파 애플리케이션에서 매우 중요합니다. 일반적인 구성에서는 한쪽 암(arm)에 알고 있는 커패시터와 저항을 직렬로 연결하고, 다른 암에는 미지의 커패시터와 그 병렬 저항을 배치합니다. 이 구성은 커패시터 제조 공정의 품질 검사와 실험실의 정밀 커패시턴스 측정에 널리 사용됩니다.
6. AC 브리지:
인덕턴스, 커패시턴스, 임피던스 같은 복소량을 측정하는 데 사용됩니다. 교류로 동작하며, 고주파 애플리케이션에 필수적입니다.
예를 들어, 빈 브리지(Wien bridge) 회로는 주파수와 저항을 이용해 커패시턴스를 정확하게 측정하는 데 사용됩니다. 오디오 주파수 측정에도 쓰입니다. 한쪽 레그의 임피던스 비가 다른 레그의 비와 같아질 때 평형을 이룹니다.
7. 다이오드 브리지:
다이오드 브리지(또는 브리지 정류기)는 다이오드 4개를 브리지 토폴로지로 연결하여 교류(AC)를 직류(DC)로 변환하며, 입력 AC의 극성과 관계없이 출력 극성을 하나로 유지합니다. 순방향 전류가 계속 흐르는 동안 도통 중인 다이오드 쌍에서 열이 발생하므로, 실제 AC/DC 전원 공급 장치 레이아웃에서는 부품 패드 주변의 효과적인 열 관리 가 필요합니다. 넓은 동박 푸어, 써멀 비아 어레이를 적용하거나 JLCPCB의 2 oz 후동박 및 알루미늄 기판을 활용하면 작동 온도를 낮게 유지하고 회로의 장기 신뢰성을 높일 수 있습니다.
8. H 브리지:
H 브리지 회로는 스위칭 소자 4개(MOSFET 또는 BJT 등)를 사용해 부하에 흐르는 전류의 방향을 바꿈으로써, DC 모터와 인버터의 양방향 속도 및 방향을 정밀하게 제어할 수 있게 해줍니다. H 브리지의 고주파 PWM 스위칭은 표유 루프 인덕턴스로 인해 심한 전압 스파이크와 전자기 간섭(EMI)을 일으킬 수 있습니다. 이를 줄이려면 PCB 설계자는 스위칭 소자와 디커플링 커패시터 사이의 전류 루프 면적을 최소화해야 합니다. 이는 저임피던스 전류 귀환 경로를 위한 전용 내층 그라운드 플레인을 갖춘 JLCPCB 4층 스택업을 사용하면 쉽게 최적화할 수 있습니다.
9. 폰타나 브리지:
폰타나 브리지는 저항 브리지와 연산 증폭기를 결합한 능동 회로로, 넓은 주파수 대역에서 임피던스 평형을 유지하는 광대역 전압-전류 변환기를 구성합니다. 고주파 능동 브리지는 표유 기생 커패시턴스에 매우 민감하기 때문에, 연산 증폭기의 불안정을 막으려면 대칭적인 신호 배선과 짧은 트레이스 길이를 유지하는 것이 필수적입니다. JLCPCB의 정밀한 3/3 mil 트레이스/간격 배선과 ENIG(무전해 니켈 침지 금) 표면 처리를 적용하면, 고정밀 능동 브리지 설계에 필요한 정밀한 물리적 매칭과 평탄한 패드 표면을 확보할 수 있습니다.
커패시터의 시험과 교정에 흔히 사용되며, 높은 감도와 신뢰성을 제공합니다. 고정밀 측정과 저손실 커패시터 시험을 모두 처리할 수 있도록 설계되어 있습니다. 이러한 범용성 덕분에 고급 전자 시험에서 유용한 도구로 쓰입니다.
10. 캐리 포스터 브리지:
캐리 포스터 브리지 회로는 두 큰 저항 사이의 미세한 차이를 측정하여 낮은 저항을 계산하는 데 사용됩니다. 알고 있는 표준 저항과 비교하여 전선이나 부품의 미지 저항을 구할 때 특히 유용합니다. 영위법(null method)으로 브리지의 평형을 맞추기 때문에, 측정 구성에 포함된 전선 저항으로 인한 오차를 제거하여 정확도를 확보합니다.
이처럼 브리지 회로들은 각기 다른 목적으로 수많은 애플리케이션에 쓰이며, 전기 공학에서 정밀 측정이 얼마나 중요한지를 잘 보여줍니다.
브리지 회로가 중요한 이유
브리지 회로는 평형 상태에서 외부 영향을 상쇄하기 때문에 매우 높은 정확도를 제공합니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.
1. 측정 정밀도: 실험실과 산업 분야의 애플리케이션에 필수적입니다.
2. 동적 범위: 낮은 값부터 높은 값까지 다양한 전기적 특성을 다룰 수 있습니다.
3. 유연성: 부품을 조정하면 브리지 회로로 다양한 파라미터를 측정할 수 있습니다.
4. 단순성: 효과적이면서도 설계가 간단하고 응용하기 쉽습니다.
브리지 회로의 활용 분야
브리지 회로는 전자공학에서 다음과 같이 매우 폭넓게 활용됩니다.
- 센싱 및 계측: 스트레인 게이지, 서미스터, 압전 센서에 사용됩니다.
- 전기 시험: 커패시턴스 및 저항 교정에 사용됩니다.
- 신호 처리: 필터링과 신호 비교에 사용됩니다.
- AC/DC 변환: 교류를 직류로 변환하는 정류기에 사용됩니다.
- 인덕터 및 커패시터 시험: 맥스웰 브리지, 셰링 브리지 등이 실험실에서 널리 사용됩니다.
브리지 회로를 위한 고정밀 PCB 설계 고려 사항
고정밀 브리지 회로 설계는 회로도상의 수식에서 끝나지 않습니다. 기생 간섭, 열 드리프트, 신호 열화를 없애는 데는 실제 PCB 레이아웃이 결정적인 역할을 합니다. JLCPCB의 제조 역량에 맞춘 핵심 레이아웃 가이드라인은 다음과 같습니다.
1. 열 대칭과 제벡 효과:
휘트스톤 스트레인 게이지 브리지에서 저항 간 열 분포가 고르지 않으면 열기전력(제벡 효과)이 발생합니다. 저항들은 열적으로 가까운 위치에 배치하고 동박 푸어 패턴도 대칭으로 구성해야 합니다. JLCPCB의 High-TG FR-4 소재(TG170)를 사용하면 열팽창과 저항 온도 계수(TCR) 드리프트를 최소화할 수 있습니다.
2. 차동 배선과 임피던스 제어:
AC 브리지(맥스웰 브리지, 셰링 브리지 등)에서는 고주파에서 트레이스 간 기생 커패시턴스가 브리지의 평형을 깨뜨릴 수 있습니다. 차동 신호 쌍(Vout)은 트레이스 길이를 맞춰 대칭으로 배선해야 합니다. JLCPCB는 무료 임피던스 제어 계산과 엄격한 제조 공차(±10% 임피던스 제어)를 제공하여 신호 충실도를 보장합니다.
3. 소형 센서 노드를 위한 HDI 기술과 비아 인 패드:
최신 센서 브리지에는 소형화된 신호 체인이 필요합니다. 레이저 드릴 마이크로비아(최소 비아 직경 0.1mm)를 적용한 JLCPCB HDI(고밀도 인터커넥트) 기술과 비아 인 패드(POFV) 공정을 이용하면, 솔더 위킹 문제 없이 정밀 0201/0402 브리지 저항을 그라운드 플레인 비아 바로 위에 배치할 수 있어 루프 인덕턴스를 크게 줄일 수 있습니다.
표: 정밀 브리지 회로 레이아웃 요구 사항 vs. JLCPCB 제조 역량
| 브리지 회로 설계 요구 사항 | 주요 영향 요인 | JLCPCB 공정 역량 |
|---|---|---|
| 켈빈 4선식 센싱 | 포스 라인과 센스 라인 간 기생 저항의 분리 | 최소 선폭/간격 3/3 mil(0.075mm), 외층 동박 최대 2 oz |
| 고주파 AC 브리지 임피던스 매칭 | 기생 커패시턴스 및 인덕턴스로 인한 불평형 | 1+N+1 / 2+N+2 HDI 구조 지원, 다층 임피던스 제어 공차 ±10% 이내 |
| 열 드리프트 및 제벡 효과 제어 | 기판의 열팽창 계수(CTE) 및 불균일한 열 분포 | High-TG FR-4(TG170) 및 방열 성능이 뛰어난 알루미늄 기판 |
| 초소형 부품(0201/0402) 정밀 SMT 조립 | 패드 평탄도 및 비아에서의 솔더 위킹 | ENIG(무전해 니켈 침지 금) 표면 처리, 레진 플러깅 및 동도금 캡핑을 적용한 비아 인 패드(POFV) |
기본 브리지 회로에 관한 FAQ
Q: 휘트스톤 브리지와 켈빈 브리지의 주요 차이점은 무엇입니까?
둘 다 저항을 측정하지만, 휘트스톤 브리지는 중간~높은 저항값을 측정하도록 설계되었습니다. 켈빈 브리지는 4단자(켈빈) 센싱 구성을 사용해 리드선 저항과 접촉 저항으로 인한 오차를 제거함으로써, 특히 낮은 저항(1 Ω 미만)을 측정하는 데 특화되어 있습니다.
Q: PCB 열 관리는 휘트스톤 스트레인 게이지의 정확도에 어떤 영향을 미칩니까?
브리지 저항 간의 온도 차이는 저항 온도 계수(TCR) 드리프트와 원치 않는 열기전력(제벡 효과)으로 인해 저항 불평형을 일으킵니다. 저항을 열적으로 대칭이 되도록 배치하고 High-TG FR-4 소재(JLCPCB의 TG170 등)를 사용하면 열로 인한 측정 오차를 최소화할 수 있습니다.
Q: H 브리지 모터 드라이버 회로에 4층 PCB 스택업이 권장되는 이유는 무엇입니까?
H 브리지의 고주파 스위칭은 표유 루프 인덕턴스와 EMI 노이즈를 발생시킵니다. 전용 내층 그라운드 플레인을 갖춘 4층 PCB 스택업은 짧고 임피던스가 낮은 전류 귀환 경로를 제공하여 전압 링잉과 EMI를 크게 줄여줍니다.
Q: JLCPCB에서 고주파 AC 브리지 설계를 위한 임피던스 제어가 가능합니까?
네, 가능합니다. 고주파 AC 브리지(맥스웰 브리지, 셰링 브리지 등)에는 정밀한 차동 신호 쌍 임피던스 매칭이 필요합니다. JLCPCB는 무료 임피던스 계산 도구를 제공하며, 다층 스택업과 HDI 구조 전반에서 엄격한 제조 공차(±10%)를 유지합니다.
Q: 초소형 SMD 부품을 사용하는 정밀 브리지 회로에는 어떤 표면 처리가 가장 적합합니까?
ENIG(무전해 니켈 침지 금)가 가장 적합합니다. 평탄하고 균일한 표면을 제공하여 고밀도 연산 증폭기와 고정밀(0.1%) SMD 저항을 정확하게 납땜할 수 있으며, SMT 조립 중 부품이 기울어지거나 툼스토닝이 발생하는 것을 방지합니다.
결론
브리지 회로는 전자공학에서 정밀 측정과 신호 처리의 근간을 이룹니다. 저항 측정을 위한 휘트스톤 브리지부터 커패시턴스 시험을 위한 셰링 브리지까지, 그 다양성과 유용성은 견줄 데가 없습니다. 브리지 회로의 기본 원리를 이해하면 엔지니어와 기술자는 다양한 분야에서 정확하고 신뢰성 높은 시스템을 구현할 수 있습니다. 학생이든, 취미로 전자를 다루는 분이든, 전문가이든, 브리지 회로를 익히는 것은 전자공학의 세계를 탐구하는 데 꼭 필요한 단계입니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......