커패시터 101: 작동 원리와 기능, 그리고 종류
1 분
- 커패시터란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
- 정전 용량 계산:
- 정전 용량에 영향을 주는 요인:
- 극성에 따른 커패시터 분류:
- 전자 회로에서 사용되는 커패시터의 종류:
- 회로에서 커패시터의 용도:
- PCB에서 커패시터의 고주파 고려 사항:
- 기생 정전 용량이란 무엇이며 어떻게 줄이나요?
- 결론:
커패시터는 에너지 저장과 노이즈 필터링부터 전압 조정에 이르기까지 다양한 기능을 제공하는, PCB(인쇄 회로 기판) 설계에 없어서는 안 될 부품입니다. 단순한 회로를 설계하든 복잡한 다층 기판을 설계하든, 다양한 커패시터의 종류와 용도를 이해하는 것은 매우 중요합니다. 커패시터의 기본 구조는 유전체 층을 사이에 두고 분리된 두 개의 금속판으로 이루어집니다. 커패시터는 고정형 또는 가변형으로 구분됩니다.
정전 용량(커패시턴스)은 전기 공학의 기본 개념으로, 시스템이 전하를 저장하는 능력을 나타냅니다. 커패시터가 전하를 담아 두는 능력을 정전 용량이라고 하며, 단위는 패럿(Farad)입니다. 저항과 마찬가지로 커패시터도 직렬 또는 병렬로 연결할 수 있어 유효 정전 용량을 조절할 수 있습니다. 전자 회로에 사용하기 위해 개발된 커패시터에는 여러 종류가 있습니다. 이 종합 가이드에서는 커패시터의 동작 원리와 기능, 계산 방법, 그리고 전자 회로에 사용되는 다양한 종류를 살펴봅니다. 전자 부품과 PCB 설계에 대해 더 알고 싶다면, 최신 가이드인 PCB 제조 공정을 참고하십시오.
커패시터란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
커패시터는 전기 에너지를 전기장의 형태로 저장하고 방출하는 수동 전기 부품입니다. 유전체라고 불리는 절연 물질로 분리된 두 개의 도전판으로 구성됩니다. 전압이 가해지면 두 판에 전하가 저장됩니다. 두 판에 저장되는 전하는 서로 상보적입니다. 커패시터는 전자 회로에서 다양한 역할을 합니다. 외부 연결을 위해 금속판에서 커패시터 단자가 인출됩니다.
커패시터의 기본 동작 원리는 전하의 분리와 저장에 있습니다. 전원에 연결되면 다음과 같은 과정이 일어납니다.
- 전자는 음극 단자에서 한쪽 판(음극판)으로 흐릅니다. 그리고 같은 수의 전자가 다른 쪽 판(양극판)에서 양극 단자로 밀려납니다.
- 이러한 전하의 분리는 유전체 내에 전기장을 형성합니다. 커패시터는 두 판 사이의 전압이 인가된 전압과 같아질 때까지 계속 충전됩니다.
- 완전히 충전되면 커패시터는 임시 배터리처럼 작동하여, 회로에서 필요해질 때까지 전기 에너지를 저장합니다.
정전 용량 계산:
이 구조의 정전 용량은 다음 식으로 나타낼 수 있습니다.
C = εA / D
여기서:
ε는 유전율(유전 상수)로, 단위는
C는 정전 용량으로, 단위는 패럿입니다.
D는 두 판 사이의 거리입니다.
A는 두 판이 겹치는 면적입니다.
정전 용량은 전하(Q)와 전압(V)의 비율이며, 수식으로는 다음과 같이 표현됩니다.
C = Q / V
여기서:
C는 정전 용량으로, 단위는 패럿입니다.
Q는 판에 축적된 전하입니다.
V는 커패시터에 인가된 전압입니다.
정전 용량에 영향을 주는 요인:
커패시터의 정전 용량은 다음 매개변수를 변경하여 조절할 수 있습니다.
- 판의 면적: 판의 면적을 키우면 정전 용량이 증가합니다.
- 판의 겹침 면적(A): 평행판이 겹치는 면적이 커질수록 정전 용량 값이 증가합니다.
- 판 사이의 거리(D): 평행판이 가까울수록 정전 용량 값이 커집니다.
- 유전체의 특성(ε): 유전율이 높은 유전체를 선택하면 정전 용량 값이 증가합니다.
극성에 따른 커패시터 분류:
유극성 커패시터: 양극과 음극이라는 서로 다른 두 단자를 가진 커패시터입니다. 대표적인 예로 알루미늄 전해 커패시터와 탄탈륨 전해 커패시터가 있습니다. 이러한 커패시터는 양극과 음극이 명확히 구분되어 있으므로, 양극 단자는 전원의 양극에, 음극 단자는 음극에 연결하는 것이 매우 중요합니다.
무극성 커패시터: 이러한 커패시터는 극성에 상관없이 어느 방향으로든 연결할 수 있습니다. 전압 방향이 자주 바뀌는 용도에 자주 사용됩니다.
전자 회로에서 사용되는 커패시터의 종류:
회로에서 커패시터의 용도:
- 디커플링 및 바이패스: 작은 전하 저장소 역할을 하여 노이즈가 회로에 전파되는 것을 방지합니다.
- 필터링: 커패시터는 전압 변동을 완만하게 만들어 주며, 전원 회로에서 AC 리플을 걸러 내는 데 자주 사용됩니다.
- 타이밍 회로: 저항과 결합하여 타이밍 간격을 만드는 데 사용됩니다.
- 에너지 저장: 전기 에너지를 일시적으로 저장했다가 필요할 때 방출하며, 특히 백업 용도에 활용됩니다.
- 튜닝: 가변 커패시터는 라디오 튜닝 회로에서 특정 주파수를 선택하는 데 사용됩니다.
PCB에서 커패시터의 고주파 고려 사항:
커패시터는 저주파에서는 동작이 예측 가능하지만, 고주파에서는 이상적이지 않게 됩니다. 안정적인 동작을 유지하고 등가 직렬 인덕턴스(ESL)와 자기 공진과 같은 문제를 피하려면 다음 팁을 활용하십시오. 고주파 회로를 다룰 때 고려해야 할 주요 요소는 다음과 같습니다.
- 전해 커패시터 대신 세라믹 커패시터나 ESR이 낮은 필름 커패시터를 사용하십시오.
- 케이스 크기가 작을수록 ESL이 낮으며, 리드 타입보다 칩 타입이 더 우수합니다.
- 트레이스 길이와 그라운드 플레인까지의 리턴 경로를 줄이십시오.
- 기생 인덕턴스를 방지하기 위해 큰 루프 면적을 피하십시오.
- S 파라미터 모델을 사용하여 회로를 시뮬레이션하십시오.
- 프로토타이핑 단계에서 링잉 및 기타 주파수 의존적 문제를 테스트하십시오.
- PCB 상의 커패시터 패드 간 거리는 공진 주파수에 영향을 줍니다.
- 커패시터가 자기 공진 주파수 부근에서 동작하는 경우, 임피던스 특성을 파악하십시오.
기생 정전 용량이란 무엇이며 어떻게 줄이나요?
PCB의 기생 정전 용량은 회로 기판을 통과하는 고주파 신호와 인접한 여러 트레이스로 인해 발생합니다. 이 정전 용량은 EMI를 유발하며, 이는 인접한 트레이스로 전파됩니다. 기생 정전 용량은 인접한 PCB 트레이스, 부품 리드, 반도체 접합부 사이에 존재할 수 있습니다. 이 정전 용량을 최소한으로 유지하려면 다음과 같이 하십시오.
- 가드 링은 두 트레이스 사이의 용량성 영향을 줄여 줍니다.
- 인접한 트레이스 사이의 간격을 넓히십시오.
- 표유 정전 용량이 적게 발생하므로 유전율이 낮은 유전체를 사용하십시오.
- 트레이스를 평행하게 배선하면 두 트레이스 사이의 면적이 최대가 되므로 이를 피하십시오.
기생 정전 용량을 이해하고 최소화하는 것은 고주파 회로 설계와 레이아웃에서 매우 중요합니다.
결론:
커패시터는 PCB 설계의 핵심 부품으로, 회로 안정성과 노이즈 감소, 에너지 관리에 필수적인 다양한 기능을 제공합니다. 다양한 커패시터의 종류와 특성, 그리고 배치 모범 사례를 이해하면 회로의 성능과 신뢰성에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 요약하면 다음과 같습니다.
- PCB 커패시터는 유전체로 분리된 도전판 사이에 에너지를 저장합니다.
- 커패시터의 종류에 따라 적합한 용도와 조건이 다릅니다.
- 전압, 정전 용량, ESR 등의 요소를 적절히 정격에 맞게 선정하면 고장을 방지할 수 있습니다.
- 올바른 선택과 배치, 취급은 안정적인 PCB 성능을 보장합니다.
- 바이패스 및 디커플링 커패시터는 깨끗한 전력 공급을 위해 세심한 설계가 필요합니다.
고속 디지털 설계, 오디오 회로, 전력 전자 어느 작업을 하든, 올바른 커패시터 종류와 배치를 선택하는 것이 설계 목표를 달성하는 핵심입니다. 커패시터 활용법을 숙달하면 복잡한 PCB 프로젝트를 더 능숙하게 다루고 흔한 실수를 피할 수 있습니다.
지속적인 성장
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......
커패시터 종류와 용도: 세라믹·전해·탄탈·필름 비교
커패시터는 입출력 신호 결합, 바이패스, 디커플링 등 전자 회로 전반에 쓰입니다. 종류나 용량을 잘못 고르면 전원 노이즈, 기동 불량 또는 부품 손상이 생길 수 있습니다. 설계할 때 중요한 질문은 브랜드보다 어떤 용도에 어떤 종류와 용량을 쓸지입니다. 이 글은 유전체 이론보다 실제 부품 선택에 초점을 맞춥니다. 용도에 적합한 커패시터 계열을 정한 뒤 용량, 정격 전압과 기타 사양을 확인하는 순서로 살펴보겠습니다. 커패시터 종류 한눈에 보기 그림: 세라믹, 전해, 탄탈, 필름, 폴리머, 슈퍼커패시터, 운모의 대표 용량 범위 커패시터 종류는 주로 전극 사이의 유전체와 구조로 구분합니다. 이 차이가 용량 범위, 정격 전압, 등가 직렬 저항(ESR), 안정성, 크기, 극성에 영향을 줍니다. 대표적인 종류에는 세라믹 MLCC, 알루미늄 전해, 폴리머, 탄탈, 필름, 슈퍼커패시터, 운모, 가변 커패시터가 있습니다. 커패시터 종류 비교표 종류 유전체 용량 범위 예 전압 범위 예 ESR 온도 안정성 극성 주......
커패시터 정격 전압 선택법: 3.3 V·5 V·12 V 전원 레일별 기준
회로도에서 커패시터의 정격 전압을 고르는 일은 간단해 보입니다. 하지만 선택한 값은 회로 신뢰성뿐 아니라 부품 크기와 BOM 비용에도 영향을 줍니다. 정격이 낮으면 과전압에 취약하고, 지나치게 높이면 공간과 비용이 늘 수 있습니다. 특히 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 표기 용량과 실제 사용 중 용량이 다를 수 있어 함께 확인해야 합니다. 이 글에서는 전압 디레이팅의 1.5배·2배 경험칙, 3.3 V·5 V·12 V·24 V·48 V 전원 레일의 선택 예, 높은 정격 전압이 MLCC의 실효 용량에 미치는 영향을 살펴봅니다. 아래 값은 출발점이며, 최종 부품은 해당 제조사의 데이터시트와 실제 과도 전압 조건으로 결정해야 합니다. 커패시터 정격 전압: 전원 레일별 빠른 참고표 전원 전압에 따라 어떤 정격 전압부터 검토하면 될까요? 아래 표는 일반적인 회로를 위한 참고 예입니다. 회로 전압 검토 가능한 정격 원문의 권장값 적용 예 3.3 V 6.3~10 V 10 V STM32·ESP32 디커플링 ......
SMD 인덕터 크기표와 선택법: RF·전력용 패키지 비교
SMD 인덕터 크기는 PCB 면적뿐 아니라 허용 전류, 포화 특성, 직류 저항(DCR), 전자파 간섭(EMI)에도 영향을 줍니다. 크기만 보고 부품을 고르면 회로가 목표 성능을 내지 못해 PCB를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 인덕터 패키지에는 여러 표기 체계가 있습니다. 또 작은 풋프린트와 높은 Q값을 중시하는 RF 칩 인덕터와, 낮은 DCR·높은 포화 전류·자기 차폐가 중요한 전력 인덕터는 선정 기준이 다릅니다. 이 가이드에서는 SMD 인덕터 패키지 크기표, RF용과 전력용의 차이, 고전류 패키지, 풋프린트 및 용도별 선정 항목을 살펴봅니다. 그림: 0402·0805 칩, CD 드럼 코어, NR 차폐형 전력 인덕터. 참고 인덕터의 기본 동작은 SMD 인덕터 가이드를 참고하십시오. SMD 인덕터 크기는 무엇을 뜻하나요? 일반적으로 PCB 위 부품의 길이와 너비를 뜻합니다. 칩 인덕터는 저항·커패시터와 비슷한 네 자리 크기 코드를 사용하지만, 전력 인덕터는 제조사별 시리즈명이 다를 수 있습니......