This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

웨어러블 디바이스용 PCB 어셈블리: 팁, 재료 등

최초 게시일 Apr 24, 2026, 업데이트 되였습니다. Apr 24, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 웨어러블 PCB 조립의 주요 설계 과제
  • 웨어러블 기기를 위한 유연성 PCB 소재 및 스택업 설계
  • 웨어러블 유연성 PCB 조립의 부품 배치 및 신호 라우팅
  • 웨어러블 PCB의 SMT 조립 및 납땜 기술
  • 웨어러블 PCB의 보호 코팅, 인캡슐레이션 및 방습성
  • 웨어러블 PCB 설계의 전력 관리 및 RF 최적화
  • 웨어러블 PCB 조립을 위한 제조 적합 설계(DFM) 가이드라인
  • 웨어러블 PCB 조립의 일반적인 고장 및 예방
  • 결론
  • 자주 묻는 질문(FAQ)

웨어러블 전자기기 — 건강 모니터, 스마트워치, AR/VR 헤드셋, 바이오센서 포함 — 는 소비자 및 의료 기술에서 가장 혁신적인 발전 중 하나를 대표합니다. 이러한 콤팩트한 시스템은 높은 기능성, 사용자 편의성, 긴 작동 수명을 동시에 제공하도록 설계됩니다. 이러한 조합은 핵심에 위치한 인쇄 회로 기판 조립(PCBA)에 독특한 요구 사항을 만들어냅니다.

기존의 리지드 기판과 달리 웨어러블에 사용되는 PCB는 매우 얇고, 가볍고, 유연해야 합니다. 지속적인 움직임, 체열, 습도를 견딜 수 있어야 합니다.

이러한 요구를 충족하기 위해 엔지니어들은 고성능 폴리이미드(PI) 필름을 사용하여 제조된 유연성 인쇄 회로 기판(FPCB) 또는 플렉서블 인쇄 회로(FPC)를 사용합니다. 이 소재를 통해 회로가 전기적 무결성과 신뢰성을 유지하면서 구부리고 비틀 수 있습니다.

웨어러블 전자 기기

JLCPCB는 단층 및 이중층 유연성 PCB 제조를 전문으로 하며, 현대 웨어러블 기기의 과제를 해결하기 위한 고정밀 PCB 조립 서비스를 제공합니다.

이 글은 소재 선택부터 신뢰성 테스트까지 웨어러블용 PCB 조립의 엔지니어링 프로세스를 설명합니다.

웨어러블 PCB 조립의 주요 설계 과제

웨어러블 기기용 PCB 설계는 다면적인 엔지니어링 과제입니다. 공간, 전력, 기계적 응력의 상충하는 제약 조건들은 처음부터 특수화된 설계 솔루션을 필요로 합니다.

웨어러블 PCB는 기계적 적응성과 전기적 신뢰성을 결합해야 하므로, 처음부터 설계 최적화가 매우 중요합니다.

설계 과제설명엔지니어링 솔루션
소형화IC, 센서, RF 모듈을 위한 공간 제한.고밀도 상호 연결(HDI) 설계, 마이크로비아, 0201 SMT 부품.
유연성지속적인 굽힘 및 비틀림 사이클을 견뎌야 함.폴리이미드 기반 유연성 PCB(FPC).
전력 효율소형 배터리로 인한 작동 시간 및 열 예산 제한.저전력 MCU, 최적화된 전원 플레인, 효율적인 라우팅.
방습성피부 접촉 및 땀에 지속적으로 노출.컨포멀 코팅 및 인캡슐레이션.
RF 안정성인체로 인한 안테나 성능(디튜닝) 영향.임피던스 제어 라우팅 및 명확한 격리 구역.

두께, 소재, 유연성의 차이를 보여주는 리지드 FR-4 PCB와 유연성 폴리이미드 FPC의 비교.

함께 읽기:

1. 소형화의 힘: 표면 실장 기술이 현대 전자기기를 변혁하는 방법

2. HDI PCB 종합 가이드: 설계, 장점 및 응용 분야

3. PCB 기술의 컨포멀 코팅

4. PCB 임피던스 제어 초보자 가이드

웨어러블 기기를 위한 유연성 PCB 소재 및 스택업 설계

일부 복잡한 웨어러블 제품은 여전히 리지드-플렉스 PCB 방식을 채택하지만, 대부분의 응용 분야는 주로 유연성 PCB를 중심으로 설계됩니다. 유연성 PCB는 일반적으로 폴리이미드(PI) 필름으로 제작되며, 동박과 커버레이가 라미네이팅되어 있습니다.

웨어러블 기기용 유연성 PCB에 사용되는 주요 소재는 다음과 같습니다:

● 폴리이미드(PI): 기본 기판 역할을 합니다. 폴리이미드는 우수한 유연성, 화학적 내성, 높은 열 안정성(260°C / 130°F 이상 온도를 견딤)으로 선택됩니다.

● 동박(12–70µm): 저항 손실을 최소화하면서 안정적인 전기적 성능을 제공하는 전도성 레이어 역할을 합니다.

● 접착제: 동박을 폴리이미드 기판에 고정하는 열 등급의 접착 레이어입니다.

● 커버레이: 일반적으로 폴리이미드로 만들어지며, 커버레이는 절연 및 기계적 보호를 제공하여 솔더 패드 및 비아 개구부를 정의하면서 동박 트레이스를 덮습니다.

JLCPCB는 고성능 폴리이미드 필름 기반의 단층 및 이중층 유연성 PCB를 지원하며, 뛰어난 신뢰성과 우수한 열 내구성을 제공합니다. 이러한 유연하고 구부러지며 접을 수 있는 회로 설계는 웨어러블 전자기기, IoT 모듈, 센서 응용 분야에 이상적입니다.

동박, 접착제, 폴리이미드 필름을 보여주는 단층 및 이중층 유연성 PCB의 3D 단면도.

웨어러블 유연성 PCB 조립의 부품 배치 및 신호 라우팅

웨어러블 기기용 유연성 PCB의 레이아웃은 반복적인 굽힘, 비틀림 또는 플렉싱이 발생하는 응용 분야에서 특히 전기적 성능과 기계적 신뢰성 모두에 직접적인 영향을 미칩니다.

적절한 부품 배치와 신호 라우팅은 웨어러블 전자기기가 시간이 지나도 기능성과 내구성을 유지하도록 하는 데 매우 중요합니다.

웨어러블 유연성 PCB의 배치 가이드라인

● 솔더 조인트의 응력을 줄이기 위해 굽힘 중 기계적으로 안정적인 PCB 부분에 크거나 무거운 부품을 배치하세요.

● 솔더 조인트 신뢰성을 저하시킬 수 있는 응력을 유발할 수 있으므로 활성 플렉스 영역에 IC나 커넥터를 배치하지 마세요.

● 동박 응력을 최소화하기 위해 플렉스 영역의 라우팅은 중립 축에 유지하세요.

● 특히 콤팩트한 레이아웃의 웨어러블 기기에서 간섭을 줄이기 위해 RF 부품(예: 안테나)을 디지털 회로와 물리적으로 분리하세요.

웨어러블 유연성 PCB의 라우팅 가이드라인

● 플렉스 영역에서의 응력 집중을 줄이고 균열을 방지하기 위해 곡선 트레이스 코너와 티어드롭 모양의 패드를 사용하세요.

● 기계적 내구성을 보장하기 위해 최소 굽힘 반경을 FPC 총 두께의 10배 이상으로 유지하세요.

● 정확한 신호 전송에 의존하는 센서와 웨어러블 모듈에 매우 중요한 EMI와 신호 결합을 최소화하기 위해 적절한 차폐 및 접지 기술을 적용하세요.

● 다중 센서 웨어러블 기기에서 간섭을 방지하고 신뢰성 있는 데이터 수집을 유지하기 위해 센서 상호 연결의 배치를 신중하게 고려하세요.

보강된 부품 영역과 주변 굽힘 가능 영역을 보여주는 유연성 PCB 설계

웨어러블 PCB의 SMT 조립 및 납땜 기술

웨어러블 기기용 유연성 PCB 조립은 전기적 무결성과 기계적 신뢰성을 모두 유지하기 위해 신중한 열 및 기계적 처리가 필요합니다. 얇은 폴리이미드(PI) 필름은 처리 중 뒤틀릴 수 있기 때문에, 웨어러블 전자기기용 FPC는 일반적으로 특히 리플로우 납땜 중에 SMT 전 공정에 걸쳐 리지드 캐리어 팰릿(지그)에 장착됩니다.

웨어러블 PCB에 사용되는 유연성 소재를 보호하기 위해 저온 리플로우 납땜 프로파일이 일반적으로 사용됩니다. 이는 폴리이미드 기판과 접착 레이어의 열 응력을 최소화하여 스마트워치, 건강 모니터, 피트니스 트래커와 같은 콤팩트한 기기에서 섬세한 센서, IC 및 기타 부품이 완전히 기능하도록 합니다.

적절한 처리와 최적화된 리플로우 프로파일은 신뢰성 있는 웨어러블 PCB 조립을 위해 매우 중요하며, 반복적인 굽힘과 일상적인 사용에서도 유연성 전자기기의 내구성을 유지할 수 있게 합니다.

파라미터범위목적
승온율1.0–1.5 °C/s열 충격 및 기판 변형 방지.
소크 구간150–180 °C, 60–120초플럭스 활성화 및 조립체 전체 온도 균일화.
피크 온도220–230 °C저온 납땜재(예: Sn42Bi58)에 적합.
액상선 초과 시간50–70초적절한 솔더 웨팅 및 조인트 형성 보장.

JLCPCB의 SMT 공정에는 다음이 포함됩니다:

● 0201 패키지 크기의 부품을 위한 자동화 픽 앤 플레이스 조립.

● 산화를 최소화하고 솔더 조인트 품질을 향상시키는 질소 리플로우 납땜.

● 포괄적인 품질 관리를 위한 자동 광학 검사(AOI) 및 X-선 검사.

JLCPCB의 PCB 조립 고급 옵션

웨어러블 PCB의 보호 코팅, 인캡슐레이션 및 방습성

웨어러블 기기는 항상 땀과 환경 습기에 노출됩니다. 부식, 산화 또는 단락을 방지하기 위해 습기로부터 보호해야 합니다.

일반적인 보호 방법은 컨포멀 코팅(Parylene, 아크릴, 실리콘)으로, 유연성을 저하시키지 않으면서 습기 보호를 허용하는 얇은 고분자 코팅입니다.

JLCPCB는 웨어러블 기기의 장기적인 신뢰성을 향상시키기 위한 선택적 컨포멀 코팅 및 테스트 옵션을 제공합니다.

폴리이미드 기본층, 동박 트레이스, 투명 컨포멀 코팅층을 보여주는 유연성 PCB의 단면도

웨어러블 PCB 설계의 전력 관리 및 RF 최적화

전력 효율성과 신뢰성 있는 무선 성능은 웨어러블 IoT 기기의 중요한 설계 측면입니다.

IoT 웨어러블을 위한 전력 최적화

● I2R 손실을 최소화하기 위해 넓은 전원 트레이스와 견고한 그라운드 플레인을 사용하세요.

● 전력에 민감한 설계에는 저강하 조정기(LDO)와 스위칭 조정기를 사용하세요.

● 디커플링 커패시터를 부품 부하와 최대한 가까이 배치하세요.

IoT 웨어러블을 위한 RF 설계

● 그라운드 플레인 및 부품으로부터 안테나 주변 5–10mm의 여유 공간을 유지하세요.

● 무선 모듈(예: BLE 또는 Wi-Fi)에 맞게 트레이스 임피던스(일반적으로 50 Ohm)를 조정하세요. JLCPCB의 임피던스 계산기를 사용하여 트레이스 임피던스를 조정하세요.

● RF 섹션을 노이즈가 많은 디지털 회로와 분리하기 위해 그라운드 차폐와 비아를 사용하세요.

웨어러블 PCB 조립을 위한 제조 적합 설계(DFM) 가이드라인

웨어러블 기기의 PCB 설계 단계에서 DFM 가이드라인을 준수하는 것이 재작업을 줄이고, 수율을 개선하며, 비용을 낮추는 가장 효과적인 방법입니다.

주요 DFM 모범 사례:

● 굽힘 반경은 FPC 총 두께의 10배 이상이어야 합니다.

● 플렉스 외곽선 가장자리 근처에 부품, 비아 등을 배치하지 마세요.

● SMT 장비의 광학 정렬을 돕기 위한 피듀셜 마커와 필요시 공구 구멍을 포함하세요.

JLCPCB는 제조 적합성 오류를 확인하기 위한 무료 DFM 도구를 제공합니다.

웨어러블 PCB 조립의 일반적인 고장 및 예방

웨어러블 PCB의 잠재적 고장을 이해하는 것은 견고한 웨어러블 전자기기를 설계하는 데 필수적입니다.

문제원인해결책
솔더 크랙부품 조인트의 과도한 굽힘 응력.언더필 사용, 굽힘 축 외부에 부품 배치.
층간 분리FPC의 높은 리플로우 온도 또는 습기.FPC 예비 건조; 저온 납땜재 및 적절한 접착 사용.
부식땀 또는 습도로 인한 습기 침투.컨포멀 코팅 적용 및 완전한 밀봉 보장.
RF 드리프트인체 또는 그라운드에 대한 안테나 근접성.그라운드 여유 공간 유지; 현장에서 안테나 조정.

결론

웨어러블 전자기기는 유연성, 성능, 콤팩트함의 발전을 이끌며 현대 엔지니어링을 계속 변혁하고 있습니다. 유연성 인쇄 회로 기판(FPC)은 차세대 의료, 피트니스, IoT 기기를 구동하는 경량, 내구성, 적응성 있는 설계를 가능하게 합니다.

SMT 조립과 엄격한 테스트를 통한 고품질 조립과 사양 준수는 동적 환경에서 작동하는 웨어러블 기기의 신뢰성을 보장하는 데 필수적입니다.

JLCPCB는 엔지니어들이 신뢰성 있고 생산 준비가 된 웨어러블 제품을 설계하는 데 필요한 안정적인 기반을 제공합니다. 고급 공정 제어와 설계 및 제조의 모든 측면에 세심한 주의를 기울여 지원합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q: 유연성 PCB에 신호 레이어와 전원 레이어를 모두 포함할 수 있나요?

네. 다층 유연성 PCB는 신호 트레이스와 전원 트레이스를 모두 통합할 수 있습니다. 그러나 설계자는 일관된 기계적 신뢰성과 굽힘 성능을 보장하기 위해 임피던스를 신중하게 제어하고 동박 균형을 유지해야 합니다.

Q: 웨어러블 PCB에 권장되는 표면 처리 옵션은 무엇인가요?

ENIG(무전해 니켈 침지 금)와 OSP(유기 솔더빌리티 보존제)가 웨어러블 응용 분야에서 가장 일반적으로 사용되는 표면 처리입니다. 두 처리 모두 우수한 내식성과 장기 솔더빌리티를 제공하여 시간이 지나도 신뢰성을 유지하는 데 필수적입니다.

Q: 센서를 유연성 PCB에 통합할 수 있나요?

네. 많은 현대 유연성 PCB는 풋프린트를 줄이고 신호 정확도를 향상시키기 위해 온도, 압력 또는 바이오센싱 부품을 유연성 기판에 직접 통합합니다. 이 통합은 콤팩트하고 다기능적인 웨어러블 설계를 지원합니다.

Q: 트레이스 폭과 간격이 웨어러블의 PCB 유연성에 어떤 영향을 미치나요?

더 좁은 트레이스(≤0.1mm)와 더 넓은 간격을 사용하면 PCB의 전반적인 굽힘 능력이 향상됩니다. 날카로운 트레이스 각도와 불균일한 동박 분포는 응력 집중을 유발하여 굽힘 중 기계적 고장으로 이어질 수 있으므로 피하세요.

지속적인 성장