스루홀(THT) 부품 납땜 시 솔더 플럭스 사용 방법: 모범 사례
1 분
- 단계별 가이드: 스루홀 납땜 시 솔더 플럭스 사용 방법
- 스루홀 납땜을 위한 솔더 플럭스 활용 팁
- 결론
스루홀 납땜은 흔히 플럭스 코어 솔더로 진행되지만, 코어에만 의존해서는 일관되고 고품질의 접합을 만들기 어려운 경우가 많습니다. 산화된 리드, 두꺼운 구리 배럴, 큰 그라운드 플레인은 모두 원활한 웨팅(젖음성)과 완전한 배럴 필을 위해 더 정밀한 플럭스 관리를 요구합니다.
이 가이드에서는 실제 작업 환경에서 스루홀 납땜에 솔더 플럭스를 사용하는 방법을 설명합니다. 액상 플럭스 펜 선택부터 까다로운 그라운드 연결부 처리까지 다룹니다.
단계별 프로세스를 살펴보기 전에, THT 부품을 납땜할 때 기술자들이 가장 자주 묻는 실무 질문에 먼저 답변해 드리겠습니다.
Q1: 플럭스 코어 솔더를 사용할 때도 추가 플럭스가 필요합니까?
이론적으로는 필요하지 않지만, 실무적으로는 필요합니다. 솔더 와이어 코어 내부의 플럭스는 깨끗한 신품 부품에는 충분하지만, 산화된 오래된 부품이나 두꺼운 전원 플레인에는 부족한 경우가 많습니다. 외부 플럭스를 추가하면 솔더가 용융되기 전에 웨팅이 시작되어 더 견고한 접합을 보장할 수 있습니다.
Q2: 액상 펜 플럭스와 젤 플럭스 중 스루홀에는 어느 쪽이 더 적합합니까?
액상 플럭스 펜이 THT 작업에는 더 우수합니다. 낮은 점도 덕분에 플럭스가 도금된 홀을 따라 빠르게 스며들어(모세관 현상) 배럴 벽 전체를 코팅할 수 있습니다. 젤 플럭스는 표면에 머무르는 경향이 있어 활성화되기 전에 충분히 깊숙이 침투하지 못할 수 있습니다.
Q3: 플럭스는 "배럴 필(Barrel Fill)"에 어떤 도움을 줍니까?
IPC 표준에서는 수직 필(기판 상단 면에서 솔더가 보이는 상태)을 요구합니다. 플럭스는 배럴 내부의 표면장력을 낮춰 솔더가 중력을 거슬러 위로 올라갈 수 있도록 돕습니다. 추가 플럭스가 없으면 솔더가 중간에서 멈춰 기계적 접합이 약해질 수 있습니다.
Q4: 스루홀 부품을 탈납할 때도 플럭스가 도움이 됩니까?
네, 그렇습니다. 오래된 솔더 접합부는 대부분 심하게 산화되어 열전달이 원활하지 않아 탈납이 어려운 경우가 많습니다. 오래된 접합부에 새로운 액상 플럭스를 도포하면 열전달 매개체 역할을 하여 인두가 솔더를 더 빠르게 녹이도록 돕고, 과도한 열 스트레스로 인한 패드 들뜸을 방지할 수 있습니다.
Q5: 스루홀 부품이 오래되어 산화된 경우에는 어떻게 해야 합니까?
"뉴 올드 스톡(NOS)" 부품이나 회수 부품을 다루는 경우, 일반 플럭스 코어 솔더로는 리드에 대한 웨팅이 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 로진 활성화(RA) 플럭스와 같이 활성이 더 강한 플럭스를 사용하거나, 납땜 전에 유리섬유 지우개로 리드를 가볍게 문질러 새 금속면을 노출시키십시오.
Q6: 그라운드 플레인 납땜에도 플럭스가 도움이 됩니까?
물론입니다. 큰 그라운드 플레인에 연결된 핀을 납땜하려면 상당한 열이 필요합니다. 플럭스는 구리 플레인을 목표 온도까지 올리는 데 필요한 긴 가열 시간 동안 접합부가 산화되는 것을 방지하여, 냉납이 아닌 견고한 접합을 보장합니다.
단계별 가이드: 스루홀 납땜 시 솔더 플럭스 사용 방법
1. 국소 도포: 플럭스 펜이나 세필 브러시를 사용하여 애뉼러 링(홀 주변의 구리 패드)과 부품 리드에 국소적으로 플럭스를 도포합니다. 넓은 부위를 흠뻑 적실 필요는 없습니다. 얇게 한 겹만 도포해도 리드가 가열되는 즉시 플럭스가 활성화되어 배럴 벽을 세정합니다.
2. 열교(Heat Bridge) 형성: 플럭스 펜이나 세필 브러시를 사용하여 애뉼러 링(홀 주변의 구리 패드)과 부품 리드에 국소적으로 플럭스를 도포합니다. 넓은 부위를 흠뻑 적실 필요는 없습니다. 얇게 한 겹만 도포해도 리드가 가열되는 즉시 플럭스가 활성화되어 배럴 벽을 세정합니다.
3. 모세관 현상을 위한 솔더 공급: 솔더 와이어는 가급적 인두 팁의 반대쪽에서 접합부로 공급합니다. 팁 위에서 솔더를 녹이지 마십시오. 접합부 쪽에서 공급하면 용융된 합금이 활성화된 플럭스를 따라 도금된 배럴 안쪽으로 흘러 내려가(수직 필), 견고한 기계적 리벳 구조를 형성하게 됩니다.
그림: 플럭스가 스루홀 부품의 배럴 안쪽으로 솔더를 흡수시키는 원리를 보여줍니다.
스루홀 납땜을 위한 솔더 플럭스 활용 팁
1. 소켓 오염 방지: 소켓(DIP, ZIF)을 납땜할 때는 액상 플럭스 사용에 각별히 주의해야 합니다. 모세관 현상으로 인해 플럭스가 스프링 접점 내부로 스며들어 절연을 유발하고 소켓을 손상시킬 수 있습니다. 플럭스는 솔더 쪽 면에만 소량으로 도포하십시오.
2. "고드름(솔더 플래그)" 현상 해결: 인두를 뗄 때 솔더가 뾰족하게 뿔처럼 남는 경우(고드름 현상), 이는 플럭스가 이미 타버렸다는 신호입니다. 고드름 부위에 새 플럭스를 한 방울 떨어뜨린 후 깨끗한 인두로 살짝 터치하십시오. 플럭스가 표면장력을 깨뜨려 솔더가 매끄러운 원뿔 형태로 다시 정리됩니다.
3. 그라운드 플레인 관리: 그라운드 핀 납땜에는 플럭스가 필수적입니다. 그라운드 플레인은 거대한 방열판처럼 작용하므로 인두를 접합부에 더 오래 대고 있어야 합니다. 추가 플럭스가 없으면 이 긴 가열 시간 동안 솔더가 녹기도 전에 패드가 산화될 수 있습니다. 이 "예열" 단계에서 넉넉한 플럭스 도포가 구리 표면을 보호해 줍니다.
결론
솔더 플럭스를 올바르게 사용하는 것은 스루홀 납땜 품질을 높이는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 플럭스 코어 솔더는 깨끗하고 단순한 접합에는 충분하지만, 산화된 부품, 두꺼운 배럴, 방열 역할을 하는 그라운드 플레인을 다룰 때는 별도의 외부 플럭스가 반드시 필요합니다. 올바른 플럭스 도포는 웨팅을 개선하고 완전한 수직 배럴 필을 가능하게 하며, 냉납과 패드 들뜸의 위험을 줄여줍니다.
플럭스를 정확한 위치에 도포하고, 인두 팁이 아닌 접합부 쪽으로 솔더를 공급하며, 장시간 가열 시 플럭스를 다시 보충하는 방법을 지킨다면, 기계적으로 견고하고 IPC 규격을 충족하는 스루홀 접합을 훨씬 더 일관되고 신뢰성 있게 완성할 수 있습니다.
지속적인 성장
01005 실장 가이드: PCB 설계, 스텐실, 피더 정전기와 리플로우
핵심 요점 인치식 01005 부품의 크기는 0.4 × 0.2 mm이며, 미터식 코드는 0402입니다. 안정적인 실장을 위해서는 ENIG처럼 평탄한 표면 마감, 대칭형 NSMD 패드, 약 3 mil 두께의 스텐실과 미세 분말 솔더 페이스트, 피더의 정전기 제어, 부품 실장 전 3D SPI가 필요합니다. 01005 부품은 재작업에 시간이 걸리고 불량 위험도 크므로, 1차 합격률이 가장 중요한 지표입니다. 그림: 손가락 끝에 올려놓은 SMD 커패시터 여섯 개. 왼쪽부터 01005, 0201, 0402, 0603, 0805, 1206. 사진은 필리프 발베리 촬영, CC BY-SA 4.0 라이선스, 출처는 위키미디어 공용 위 사진에서 가장 작은 커패시터는 길이 0.4 mm, 폭 0.2 mm의 01005입니다. 008004처럼 더 작은 부품도 있지만 휴대전화와 모듈 제조사 외에는 드물게 사용합니다. 그래서 대부분의 설계에서 01005가 수동 부품 크기의 실질적인 하한입니다. 0402와 0201에서 통하던......
SMD 리워크 가이드: PCB 손상을 막는 공구, 온도 및 작업 기법
타 버린 레귤레이터 교체부터 잘못된 부품 값 수정, 미세 피치 IC의 솔더 브리지 제거에 이르기까지, SMD 리워크는 전자제품 제조와 시제품 개발에서 필수적인 기술입니다. 리워크를 통해 엔지니어는 새 기판을 다시 제작하는 데 드는 비용과 시간 없이 조립 불량을 수리하고, 설계 변경을 반영하며, 값비싼 PCB를 되살릴 수 있습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: SMD 리워크란 무엇인가 대표적인 리워크 상황 공구와 온도 설정 안전한 제거 및 실장 패키지별 작업 기법 실제 수리 사례 흔한 불량과 예방법 리워크와 교체의 판단 기준 SMD 리워크란 무엇이며 왜 중요한가? SMD 리워크란 PCB와 주변 부품을 보호하면서 국부적인 열을 이용해 표면 실장 부품(SMD)을 제거·수리·교체하는 통제된 공정을 말합니다. 기판 전체를 다시 만들지 않고도 조립 불량을 바로잡거나, 고장 난 부품을 교체하거나, 설계 변경을 반영하기 위해 널리 수행됩니다. SMD 리워크가 필요한 상황: 시제품 검증: 양산 설계를 확정하기......
칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다. 정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다. 최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다. 본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을......
IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드
전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다. 본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이 SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁 IC 패키지란 무엇인가? IC 패키......
와이어 본딩 vs 플립 칩: 반도체 패키징의 핵심 차이점
빠르게 발전하는 반도체 패키징 분야에서 와이어 본딩과 플립 칩 기술 중 무엇을 선택하느냐는 단순한 기구적 결정을 넘어, 제품의 성능과 열적 한계, 그리고 수익성까지 좌우하는 전략적 분기점입니다. 기존 인터커넥트 방식의 검증된 신뢰성과 비용 효율을 원하십니까, 아니면 최신 플립 칩 구조가 제공하는 높은 I/O 밀도와 뛰어난 신호 무결성이 필요한 응용 분야입니까? 본 종합 가이드에서는 오랜 고급 패키징 엔지니어링 경험을 바탕으로 복잡한 내용을 명확하게 정리합니다. 와이어 본딩과 플립 칩의 구조적 특성, 비용 트레이드오프, 전기적 특성을 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시면 와이어 본딩과 플립 칩 중 어느 쪽이 자사의 설계 요구사항과 시장 목표에 부합하는지 판단할 수 있는, 엔지니어링에 근거한 명확한 로드맵을 얻으실 수 있습니다. 와이어 본딩 vs 플립 칩: 핵심 차이점 와이어 본딩이 가느다란 금속 와이어(금, 구리, 알루미늄)를 이용해 칩 외곽에서 연결을 형성하는 반면, 플립 칩 기......
BGA 솔더링 완벽 해설: 공정, 장비, 모범 사례 종합 가이드
전자 부품이 더 작은 실장 면적에서 더 많은 핀 수를 요구하게 되면서, 업계는 볼 그리드 어레이(BGA)에 크게 의존하고 있습니다. BGA는 기존의 와이어 리드 대신 부품 아래에 배열된 미세한 솔더 볼을 이용해 인쇄회로기판과 연결하는 표면 실장 패키지입니다. 이 접합부는 패키지 본체 아래에 가려져 있어 일반적인 육안 검사가 불가능합니다. 그래서 BGA 솔더링은 표면 실장 기술(SMT)에서 대단히 중요하면서도 복잡한 공정으로 꼽힙니다. PCB 설계자와 엔지니어에게 이 실장 방식을 숙지하는 일은 안정적인 수율을 확보하기 위한 필수 과제입니다. 이 글을 BGA 솔더링의 결정판 튜토리얼로 활용하시기 바랍니다. 본 가이드에서는 리플로우 기초부터 검증에 필요한 장비까지 BGA 솔더링 공정 전반을 다룹니다. BGA 솔더링이란 무엇입니까? BGA 솔더링이 무엇인지 궁금하시다면, 이는 볼 그리드 어레이 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 부착하는 구체적인 공정을 말합니다. 와이어 리드를 사용하는 기존 부품과 달리,......