현대 전자 제품에서의 다층 PCB 설계 이해하기
1 분
- 서론
- 결론
서론
전자 산업이 빠르게 변화함에 따라 사람들은 더 작고 더 강력한 기기를 원하고 있습니다. 이로 인해 더욱 발전된 인쇄회로기판(PCB) 설계가 개발되어 왔습니다. 다층 PCB는 더 높은 밀도와 더 작은 패키지에서의 더 나은 활용성을 제공하기 때문에 이러한 요구를 충족하는 데 매우 중요합니다. 이러한 복잡한 PCB는 스마트폰, 통신 장비, 의료기기, 산업용 기계 등 수많은 고성능 기기에 사용됩니다. 본 글에서는 다층 PCB 설계의 구조, 이점, 과제, 그리고 최적의 성능을 위한 모범 사례에 중점을 두어, 다층 PCB 설계의 가장 중요한 부분들을 다룹니다.
다층 PCB란 무엇인가?
다층 PCB는 세 개 이상의 도전성 레이어가 서로 겹겹이 쌓인 인쇄회로기판으로도 정의할 수 있습니다. 이러한 레이어 사이에는 절연 소재가 있으며, 비아를 통해 서로 연결됩니다. 이 설계는 더 작은 공간에 더 많은 회로를 담을 수 있게 하여, 고속과 다양한 기능이 요구되는 용도에 적합합니다. 대부분의 다층 PCB는 작은 패키지 안에 데이터 레이어, 파워 플레인, 그라운드 플레인이 모두 내장되어 있습니다.
다층 PCB의 구조와 구성 요소
레이어가 하나 이상인 PCB는 한 개 또는 두 개의 레이어만 있는 PCB보다 더 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 가장 중요한 구성 요소는 다음과 같습니다:
⦁ 도전성 레이어:
이 레이어를 따라 구리 트레이스가 흐르며 전기 신호를 전달합니다. 레이어가 여러 개일수록 더 작은 공간에 더 많은 신호 경로와 연결이 배치될 수 있습니다.
⦁ 프리프레그 레이어:
이는 도전성 레이어를 서로 결합시키면서 레이어 사이에 전기가 흐르지 않도록 막아주는 절연 소재입니다.
⦁ 코어 소재:
코어는 PCB 중앙에 위치한 두꺼운 절연 레이어로, 전체 설계를 하나로 고정하는 역할을 합니다.
⦁ 비아:
서로 다른 PCB 레이어는 비아라고 불리는 작은 구멍을 통해 전기적으로 연결될 수 있습니다. 비아는 매립형, 블라인드형, 관통형의 세 가지 유형으로 분류됩니다.
다층 PCB 설계의 중요성
다층 PCB 설계는 여러 측면에서 단일 레이어 설계를 능가하기 때문에 다양한 분야에서 그 이점을 누리고 있습니다. 레이어가 여러 개인 PCB가 중요한 이유는 다음과 같습니다:
⦁ 높은 회로 밀도:
설계자는 여러 레이어를 쌓음으로써 더 작은 공간에 더 많은 회로를 배치할 수 있습니다. 이를 통해 첨단 용도에 중요한 고밀도 설계가 가능해집니다.
⦁ 향상된 신호 무결성:
그라운드 플레인과 파워 플레인을 추가하면 전자파 간섭(EMI)이 줄어들고 전반적인 신호 무결성이 향상됩니다.
⦁ 소형 크기:
소형화된 다층 PCB는 공간이 제한된 웨어러블 기기나 휴대폰과 같은 제품에 이상적입니다.
⦁ 향상된 신뢰성:
추가된 레이어는 PCB를 더욱 견고하고 내구성 있게 만들어, 까다로운 환경에서도 수명을 연장시킵니다.
이러한 특성으로 인해 다층 PCB는 크기, 신뢰성, 속도가 특히 중요한 첨단 산업 분야에서 최선의 선택이 되고 있습니다.
다층 PCB의 유형
용도에 따라 다층 PCB는 비교적 단순할 수도, 다소 복잡할 수도 있으며 서로 다른 방식으로 제작됩니다. 대부분은 다음 범주에 해당합니다:
⦁ 리지드 다층 PCB:
리지드 다층 PCB는 가장 일반적인 유형으로, 설계가 안정적이고 오래 지속되어야 하는 상황에서 사용됩니다. FR4와 같은 강성 소재로 제작되며 컴퓨터, 의료 장비, 산업용 기계 등에 활용됩니다.
⦁ 플렉시블 다층 PCB:
이러한 PCB 제작에 사용되는 소재는 유연하여 구부리거나 접을 수 있습니다. 웨어러블 기술과 플렉시블 기술 모두 이러한 소재를 활용하는 대표적인 예입니다.
⦁ 리지드-플렉스 다층 PCB:
이 유형은 하나의 설계 안에 단단한 레이어와 유연한 레이어를 모두 갖추고 있어 안정성과 유연성을 동시에 지닙니다. 우주선이나 첨단 의료 장비와 같이 복잡한 상황에서 유용하게 활용됩니다.
다층 PCB 설계 프로세스
다층 PCB를 설계할 때는 속도와 신뢰성을 보장하기 위한 전략적인 접근 방식이 필요합니다. 설계 프로세스를 단계별로 정리하면 다음과 같습니다:
⦁ 요구 사항 분석:
필요한 레이어 수, 부품 배치 위치, 신호 강도 유지 방법, 발열 관리 방법 등 프로젝트에 필요한 사항을 정리합니다.
⦁ 레이어 스택업 설계:
레이어 스택업을 결정하고, 데이터 레이어, 파워 레이어, 그라운드 레이어가 올바른 위치에 배치되도록 합니다. 스택업 구성은 신호를 깨끗하게 유지하고 EMI를 최소화하는 데 매우 중요합니다.
⦁ 회로도 설계:
회로가 어떻게 연결되는지, 부품이 어디에 배치되는지, 신호가 어떻게 전달되는지를 보여주는 도면을 작성합니다.
⦁ 배선:
적절한 트레이스 길이, 클리어런스, 비아 배치 등 설계 규칙을 따르면서 신호를 배선합니다. 고속으로 동작해야 하는 설계는 차동 페어 배선과 임피던스 제어가 필요할 수 있습니다.
⦁ 설계 검증:
제작에 들어가기 전에 설계 규칙 검사(DRC)와 신호 무결성 분석을 수행하여 설계의 정확성을 확인합니다.
다층 PCB 설계 모범 사례
다층 PCB가 최상의 성능을 발휘하려면 설계자는 특정 모범 사례를 따라야 합니다. 다음은 매우 중요한 몇 가지 팁입니다:
⦁ 올바른 레이어 스택업 구성:
스택업 설계는 PCB의 동작 성능에 큰 영향을 미칩니다. EMI를 줄이고 신호 무결성을 개선하려면 신호, 파워, 그라운드 레이어를 현명하게 배치하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 그라운드 플레인을 신호 레이어 옆에 배치하면 중요한 신호에 간섭이 미치는 것을 막을 수 있습니다.
⦁ 임피던스 제어 설계:
고속 환경에서 신호를 깨끗하게 유지하려면 저항 제어가 매우 중요합니다. 원하는 임피던스 값을 얻으려면 특정 트레이스 폭과 간격을 사용해야 합니다. PCB 설계 도구를 활용하면 적절한 트레이스 크기를 산출하는 데 도움이 됩니다.
⦁ 효과적인 비아 관리:
비아는 서로 다른 레이어를 연결하는 데 필수적이지만, 지나치게 많이 사용하면 신호에 손상을 줄 수 있습니다. 관통형, 블라인드형, 매립형 비아를 최적의 방식으로 배치하여 성능에 영향을 주지 않으면서 효율적인 신호 흐름을 확보해야 합니다.
⦁ 열 관리:
다층 PCB, 특히 고전력 애플리케이션에서는 열을 올바르게 제어하는 것이 매우 중요합니다. 발열 부품을 넓게 분산 배치하고, 서멀 비아, 구리 폴리곤, 방열판을 활용하여 열을 효과적으로 방출해야 합니다.
⦁ 그라운드 및 파워 플레인 설계:
노이즈를 줄이고 전압 레벨을 안정적으로 유지하는 데 있어 그라운드 라인과 파워 라인은 매우 중요합니다. 이러한 플레인에 끊김이 없도록 하여 신호 무결성에 문제가 발생하지 않도록 하고, PCB가 전반적으로 더 잘 작동하도록 해야 합니다.
다층 PCB의 응용 분야
다층 PCB는 소형이면서도 성능이 우수하여 다양한 업종의 기업들이 이를 활용하고 있습니다. 주요 응용 분야는 다음과 같습니다:
⦁ 소비자 가전:
스마트폰, 태블릿, 컴퓨터는 작은 공간에 많은 회로를 담아야 하기 때문에 모두 다층 PCB를 사용합니다.
⦁ 통신:
데이터를 신속하게 처리하고 신호를 전달하기 위해, 라우터, 스위치와 같은 정교한 네트워킹 장비는 다층 인쇄회로기판(PCB)에 의존합니다.
⦁ 의료기기:
정확성과 신뢰성을 위해 의료 영상 장비, 진단 도구, 환자 추적 시스템에는 다층 PCB가 필요합니다.
⦁ 항공우주:
NASA는 통신 시스템, 항법 장비, 미사일 유도 시스템에 다층 PCB를 사용하는데, 이는 가혹한 환경에서도 우수하게 작동하기 때문입니다.
⦁ 자동차 전자:
현대 자동차는 안전성과 기능성을 높이기 위해 엔진 제어 장치(ECU), 인포테인먼트 시스템, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 다층 인쇄회로기판(PCB)을 사용합니다.
다층 PCB 설계의 과제
다층 PCB는 다양한 장점을 지니고 있지만, 제조사는 이와 함께 발생하는 특정 문제들도 해결해야 합니다:
⦁ 복잡성:
레이어를 추가하고 부품을 밀집 배치하면 설계 프로세스가 더욱 복잡해지며, 더 발전된 도구와 기술이 필요합니다.
⦁ 비용:
다층 PCB를 제작하려면 추가적인 소재와 기술이 필요하며, 이는 비용 상승으로 이어집니다. 비용과 효율성 사이에서 적절한 균형을 찾는 것은 쉽지 않을 수 있습니다.
⦁ 열 관리:
레이어 수가 늘어날수록 열의 흐름을 제어하기가 더욱 어려워집니다. 과열 문제를 방지하려면 올바른 열 분석과 계획이 중요합니다.
⦁ 신호 무결성:
레이어가 많은 고속 시스템에서 신호 무결성을 올바르게 확보하려면 신중한 배선, 임피던스 제어, 그리고 적절한 비아 배치가 필요합니다.
결론
현대 전자 산업은 다층 PCB 설계에 크게 의존하고 있으며, 이를 통해 다양한 분야의 발전을 이끄는 작고도 강력한 기기를 만들어낼 수 있습니다. 다층 PCB의 구조, 장점, 단점을 이해하면 제조사는 신뢰할 수 있고 고성능인 전자 시스템으로 이어지는 현명한 결정을 내릴 수 있습니다. 기술이 발전함에 따라 다층 PCB의 중요성은 더욱 커질 것입니다. 따라서 엔지니어는 최신 설계 기법과 모범 사례를 꾸준히 파악하고 있어야 합니다.
지속적인 성장
Via-in-Pad 설계 가이드: BGA 배선, 충전·캡핑 공정과 주의사항
Via-in-Pad(VIP)는 부품의 솔더 패드 안에 비아를 배치하는 PCB 설계 방식입니다. BGA처럼 패드 간격이 좁은 부품에서는 신호를 다른 층으로 곧바로 빼내 배선 공간을 확보할 수 있습니다. 하지만 열린 비아가 솔더를 빨아들이면 접합 불량이 생길 수 있어 비아 충전·평탄화·도금 캡핑을 제조 공정과 함께 검토해야 합니다. 일반 비아는 패드 밖에, Via-in-Pad는 솔더 패드 안에 배치됩니다. Via-in-Pad란 무엇인가요? 패드는 부품 단자가 납땜되는 구리 영역이고, 비아는 PCB 층 사이를 전기적으로 연결하는 구멍입니다. 전통적인 설계는 패드에서 짧은 배선을 빼낸 뒤 비아를 놓습니다. VIP는 그 연결 지점을 패드 안으로 옮겨 팬아웃 길이를 줄이고 다른 층으로 직접 연결합니다. 모든 0.8 mm 이하 BGA에 반드시 필요한 방식은 아니며 피치, 핀 배열, 층 수와 제조 가능한 선폭·간격에 따라 결정합니다. 촘촘한 BGA 팬아웃에서는 패드 안 비아가 배선 공간을 확보할 수 있습니다......
적층 비아가 HDI PCB에서 더 높은 밀도와 성능을 구현하는 방법
핵심 요약 적층 비아(Stacked Via)는 HDI PCB에서 더 높은 라우팅 밀도와 우수한 성능을 구현하는 데 필수적인 기술입니다. 마이크로비아를 하나의 세로축에 수직으로 정렬함으로써, 흔히 비아 인 패드 설계와 결합되어, 전통적인 스태거드 비아 대비 브레이크아웃 영역을 크게 줄이고, 신호 경로를 단축하며, 기생 인덕턴스를 낮추고, 열전도성을 향상시킵니다. 정밀한 순차 적층, 비아 충전, 엄격한 설계 규칙이 요구되지만, 적층 비아는 설계자가 레이어 수를 줄이고, 신호 무결성을 향상시키며, 현대 전자 제품이 요구하는 소형화를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 최신 스마트폰이나 작은 웨어러블 기기를 열어보고, 엔지니어들이 어떻게 이렇게 작은 공간에 그토록 많은 기능을 담아냈는지 궁금하셨던 적이 있으신가요? 그 해답의 상당 부분은 고밀도 PCB 설계를 가능하게 하는 중요한 인터커넥트 기술인 적층 비아에 있습니다. 적층 비아가 없다면, 오늘날 소비자 가전, 의료 기기, 항공우주 시스템에서 나타나고 있......
비아 인 패드(VIP) 기술: 첨단 PCB 제조에서의 밀도 및 신뢰성 향상
비아 인 패드(Via in Pad)는 이름 그대로, 비아를 짧은 트레이스로 옆으로 빼서 라우팅하는 대신 부품의 솔더링 패드 안에 직접 배치하는 방식입니다. 개념 자체는 단순해 보이지만, 이는 PCB 설계 철학에서 중요한 진화를 의미하며, 오늘날의 고밀도 인터커넥트(HDI) 보드에는 필수적인 요소가 되었습니다. 전통적인 PCB 설계에서는 비아를 항상 부품 패드 영역 바깥에 배치하고 짧은 팬아웃 트레이스로 연결했습니다. 이 방식은 공간이 충분할 때는 잘 작동합니다. 하지만 부품 패키지가 소형화되면서, 예를 들어 BGA 피치가 1.27mm에서 0.4mm 이하로 줄어들면서 패드 사이에 외부 비아로 이스케이프 트레이스를 라우팅할 공간이 충분하지 않게 되었습니다. PCB 비아 인 패드 기법은 팬아웃을 완전히 없애고 비아를 패드 안에 직접 배치함으로써 이 문제를 해결하며, 귀중한 라우팅 공간을 확보할 수 있게 해줍니다. 비아 인 패드 기술의 발전 과정은 HDI 제조 역량의 발전과 밀접하게 맞물려 있습니다.......
고밀도 PCB 스택업과 일반 PCB 스택업 비교
고밀도 인쇄회로기판(PCB)은 일반 PCB와는 다릅니다. 그 차이가 무엇인지 알고 계신가요? 레이어 수가 많고 트레이스 밀도가 높은 PCB를 HDI라고 합니다. HDI는 소형 프로토타입이나 취미용으로는 잘 사용되지 않고, 보다 전문적인 애플리케이션에 사용되기 때문에 흔히 접하기는 어렵습니다. 복잡한 스택업을 가진 HDI 보드의 가장 좋은 예시 중 하나로 여러분이 보셨거나 가지고 계실 수도 있는 것은 바로 PC의 마더보드입니다. 적절한 스택업을 갖춘 다층 PCB인 HDI가 등장하면서 상황이 완전히 달라집니다. 이 글에서는 HDI와 일반 PCB 보드에서 사용되는 스택업/레이어에 대해 살펴보겠습니다. 1. PCB 스택업이란 무엇인가요? PCB 스택업이란 보드의 레이어와 소재를 순서대로 배열한 것을 말합니다. 일반적으로 구리 신호 레이어, 유전체 레이어(프리프레그 및 코어), 내부 그라운드 또는 전원 평면, 기계적 두께 사양이 포함됩니다. 모든 레이어가 라우팅을 위한 것은 아니며, 일부는 보드에 더 ......
HDI PCB와 표준 PCB: 주요 차이점과 장점
인쇄회로기판(PCB)은 모든 전자 시스템의 핵심을 이루며, 다른 전자 부품과의 기계적·전기적 연결을 제공합니다. PCB는 우리가 운전하는 자동차, 우리가 여는 캡슐과 그 안에 들어가는 부품, 그리고 점점 더 독창적인 항공우주 솔루션이 적용되는 비행기와 로켓에도 사용됩니다. 사실 전통적인 PCB 보드는 수십 년간 업계 표준으로 자리 잡아 왔지만, 더 작고 빠른 제품에 대한 수요로 인해 고밀도 인터커넥트(HDI) 기술이 부상하게 되었습니다. 두 유형 모두 기본적인 기능은 동일하게 수행하지만, 복잡성, 제조 방식, 구조, 비용, 응용 분야에서 차이를 보입니다. 이번 글에서는 이러한 차이점과 잠재적 장점, 한계, 응용 분야를 살펴보겠습니다. 1. 표준 PCB란 무엇인가요? 표준 PCB는 전통적인 PCB라고도 불리며, 전자 제품용 회로기판으로 가장 널리 사용되는 선택지입니다. 일반적으로 FR-4 기판 위에 구리 트레이스를 층층이 쌓는 단순한 구조로 되어 있습니다. 회로기판의 레이어 수는 필요에 따라 달......
HDI PCB 보드의 레이어 스택업을 최적화하는 방법
다층 PCB 설계의 첨단 기술인 HDI 스택업의 도입으로, PCB 설계자들은 앞으로 점점 더 복잡하고 작은 보드를 제작할 수 있게 될 것입니다. PCB 스택업을 설계하는 첫 단계는 프로젝트의 요구 사항을 정확하게 파악하는 것입니다. 필요한 레이어 수를 결정하는 것이 첫 번째 단계이며, 이는 회로의 복잡도, 신호 밀도, 전력 분배 요구 사항, 그리고 설계에 RF 또는 고속 신호가 필요한지 여부에 따라 달라집니다. HDI PCB 제조는 1980년대 후반에 시작되었습니다. 1984년의 순차 적층(Sequential Build-up) 방식이 최초의 HDI 제조의 시작을 알렸습니다. 이후 제조업체와 설계자들은 더 좁은 공간에 더 많은 부품을 배치할 수 있는 방법을 지속적으로 모색해 왔습니다. HDI 보드는 IPC-2315 및 IPC-2226 규격에 따라 설계 및 생산됩니다. 이 글에서는 PCB 스택업이란 무엇인지, 왜 중요한지, 어떻게 선택하는지, 일반적인 스택업 구성, 그리고 HDI PCB의 임피던스......