This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

솔더 스텐실의 종류: 레이저 컷, 전기 성형 및 에칭

최초 게시일 Feb 24, 2026, 업데이트 되였습니다. Feb 24, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 1. 레이저 컷 납땜 스텐실
  • 2. 전기 성형 납땜 스텐실
  • 3. 화학 식각 납땜 스텐실
  • 성능 비교:
  • 결론

저는 지금까지 수많은 스텐실을 다뤄왔는데, 이는 전자 설계자에게 훌륭한 도구입니다. 이 시점에서 모두가 스텐실이 단순한 얇은 강철 조각으로, 납땜 페이스트용 마스크 역할을 한다는 것을 알고 있습니다. 일단 적용하면 부품을 올려놓고 가열하기만 하면 됩니다. 그러면 PCB가 준비됩니다! 너무 간단하죠. 그러나 납땜 페이스트의 열 프로파일이나 PCB의 가열 공정 등 고려해야 할 단계들이 있습니다. 잘못된 방식으로 가열하면 부품이 손상될 수도 있습니다. 오늘은 설계 절차에 대해 이야기하지 않고 스텐실 제조에 대해 이야기하겠습니다. 많은 제조 회사들이 다양한 스텐실 종류.를 생산하고 있습니다. 가장 일반적인 세 가지 납땜 스텐실 유형은 다음과 같습니다:

1. 레이저 컷 스텐실

2. 전기 성형 스텐실

3. 화학 식각 스텐실

이러한 차이점을 바탕으로 특정 용도에 적합한 스텐실을 선택하게 됩니다.

1. 레이저 컷 납땜 스텐실

레이저 컷 스텐실은 고정밀 레이저(일반적으로 Nd:YAG 또는 파이버 레이저)를 사용하여 스테인리스 스틸 포일에 구멍을 절삭하는 방식으로 제작됩니다. 레이저는 집중되어 있지만 여전히 미크론 수준의 표면 불규칙성을 만들어냅니다. 육안으로는 거친 표면 절단을 알 수 없지만, 벽면의 테이퍼링은 제한적입니다. 그러나 레이저는 가장 빠른 기술로 사용 가능하며, 빠른 회전 시간 때문에 가장 많이 사용됩니다. 파장과 직경에 따라 레이저는 0.3 mm 이하까지 절삭할 수 있습니다. 그리고 스텝업 및 스텝다운과 같은 현대식 스텐실도 제조할 수 있습니다. 레이저 컷팅 후 스텐실을 나노코팅 용액에 담그면 표면을 더욱 효과적으로 매끄럽게 만들고 접착 특성을 제거하는 데 도움이 됩니다. 빠른 프로토타이핑 솔루션을 찾고 있다면,JLCPCB는 레이저 컷 스텐실에 특화되어 있으며, 고정밀, 맞춤형 옵션을 제공하여 프로토타이핑 및 생산에 적합하며, 안정적인 납땜 페이스트 인쇄와 빠른 회전 시간을 보장합니다.

2. 전기 성형 납땜 스텐실

전기 성형 스텐실은 전기 도금을 통해 제작됩니다. 그러나 이러한 스텐실은 더 매끄럽고 테이퍼진 측벽 덕분에 우수한 페이스트 이탈 성능을 가지고 있습니다. 포토레지스트 패턴을 금속(일반적으로 니켈)에 적용하고, 전기화학적 성장을 통해 증착하여 스텐실을 형성합니다. 미세 피치에 사용되며 내구성이 뛰어납니다. 매끄러운 표면 덕분에 구멍 벽 두께가 일관됩니다. 그런데 이러한 스텐실은 리드 타임이 길고 가격이 높아 프로토타이핑에는 거의 사용되지 않습니다. 매끄러움과 정밀도 덕분에 0.2 mm 이하의 초미세 피치에 사용됩니다.

3. 화학 식각 납땜 스텐실

화학 식각 공정은 포토레지스트와 산 또는 알칼리 용액을 사용합니다. 금속을 제거하여 구멍 패턴을 만듭니다. 전류나 고출력 레이저가 필요 없지만, 화학물은 일정 수준 이상 식각하면 교체해야 합니다. 그럼에도 불구하고 저렴하고 표준 절차를 따릅니다. 저밀도 및 대형 부품에 적합합니다. 이러한 저렴함은 떨어진 가장자리 정의와 거친 표면이라는 큰 대가를 치릅니다. 식각은 언더컷과 경사진 측벽을 만들어내는데, 이는 스텐실 제조에서는 비정상적입니다. 이는 작은 구멍에서는 페이스트 이탈 성능이 떨어지게 만듭니다. 취미용으로 사용할 수 있습니다.

성능 비교:

올바른 스텐실 선택은 다음 요소에 따라 달라집니다:

  • 부품의 피치 크기
  • 생산량
  • 비용 제약
  • 설계의 복잡성
  • 페이스트 이탈 요구사항

다음은 이러한 모든 요소를 다루는 상세 표입니다.

결론

PCB 조립 공정의 성능은 선택한 스텐실 유형과 밀접한 관련이 있습니다. 저는 모든 기술에 대한 상세한 설명과 관련 문제들을 다뤘습니다.

레이저 컷 스텐실은 신뢰할 수 있고 균형 잡힌 솔루션을 제공하며 대부분의 표준 응용 분야에 적합합니다. 전기 성형 스텐실은 예외적인 정밀도와 페이스트 이탈 성능을 제공하지만 더 높은 비용이 듭니다. 반면, 화학 식각 스텐실은 덜 까다로운 요구사항을 위한 비용 효율적인 선택으로 남아 있습니다. 각 스텐실 유형의 특성과 한계를 이해하면 특정 PCB 설계 및 생산 요구사항에 대한 최적의 솔루션을 선택할 수 있습니다. 레이저 컷 스텐실을 찾고 있다면, JLCPCB가 최선의 선택입니다. JLCPCB 는 고품질 레이저 컷 스텐실에 집중하며, 선택적인 전기 폴리싱과 나노 코팅을 통해 엔지니어들이 일관된 납땜 페이스트 인쇄와 더 높은 조립 수율을 달성할 수 있도록 돕습니다.


지속적인 성장