This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

SMT 스텐실을 사용한 SMD 글루 도포 방법 (설계, 두께 및 트러블슈팅 가이드)

최초 게시일 May 12, 2026, 업데이트 되였습니다. May 12, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 빠른 답변: SMT에서 SMD 글루 도포 방법
  • SMT 스텐실을 사용한 SMD 글루 도포 방법
  • SMD 글루란 무엇이며 언제 사용해야 하나요?
  • SMD 글루를 위한 필수 SMT 스텐실 설계 규칙
  • JLCPCB에서 맞춤형 SMD 글루 스텐실 주문하기
  • SMD 글루 스텐실에 관한 자주 묻는 질문

현대 PCB 조립의 현실은 "혼합 기술"이 여전히 일반적이라는 것입니다. 보드가 웨이브 솔더링 기계에 도달하면 하단 SMD 부품들이 고속으로 흐르는 용융 금속의 강을 마주합니다. 견고한 기계적 결합 없이는 솔더 포트로 씻겨 내려갑니다. 바로 이 지점에서 SMD 글루의 정밀한 도포가 성공적인 생산과 불량품 더미의 차이를 만듭니다.

빠른 답변: SMT에서 SMD 글루 도포 방법

SMT 스텐실을 접착제 도포에 즉시 구성해야 한다면 다음 핵심 파라미터를 따르세요:

  1. 스텐실 두께: 부품 스탠드오프 간격을 메우기 위해 0.15~0.20mm의 두꺼운 포일을 사용하세요.
  2. 개구부 설계: 부품 몸체 폭의 50~70% 크기로 원형 또는 타원형 개구부를 설계하세요.
  3. 배치: 패드 사이의 솔더 마스크에만 글루를 인쇄하고 절대 구리 위에는 인쇄하지 마세요.
  4. 경화 프로파일: 오븐에서 약 150°C로 90~120초 동안 접착제를 경화하세요.
  5. 표면 처리: 일관된 글루 이형과 실 형성 방지를 위해 전해 연마 스텐실을 사용하세요.

SMT 스텐실을 사용한 SMD 글루 도포 방법

SMT 스텐실을 사용한 SMD 글루 도포는 두 가지 중요한 단계로 이루어집니다. 첫 번째는 인쇄 공정이고, 두 번째는 인쇄 후 경화입니다.

1인쇄 공정

먼저 맞춤형 스텐실을 베어 보드 위에 정렬하고 스테인리스 스틸 스퀴지가 포일 위로 글루를 밀어냅니다. 글루는 페이스트보다 더 끈적하기 때문에 약간 느린 스트로크 속도와 더 높은 스퀴지 압력을 사용하는 것이 최선입니다. 이렇게 하면 글루가 개구부를 완전히 채웁니다. 스텐실이 들어올려질 때 글루는 선명하고 뾰족한 점 형태를 이루어야 합니다.

2인쇄 후 경화

부품을 배치한 후 보드는 경화 오븐을 통과해야 합니다. 일반적으로 약 90~120초 동안 150°C 프로파일을 사용합니다. 이 열이 에폭시를 경화시키는 화학 반응을 촉발합니다. 보드가 오븐을 나오면 부품들은 웨이브에 도달할 때까지 사실상 "잠금" 상태가 됩니다.

SMD 글루란 무엇이며 언제 사용해야 하나요?

SMD 글루란?

공장 현장에서 시간을 보낸 적이 있다면 이 재료를 "SMT 레드 글루"로 알 것입니다. SMD 글루는 단일 성분 열경화성 에폭시 접착제로 분류됩니다. 또한 녹아서 흘러야 하는 솔더 페이스트와 달리, SMD 글루는 제자리를 지키도록 설계되어 열이 가해지면 영구적으로 경화됩니다.

많은 작업자들이 빨간색과 노란색 종류를 선호하는데, 이는 녹색 또는 파란색 솔더 마스크와 더 잘 대비되기 때문입니다. AOI 대비를 위해 빨간색 또는 노란색으로 염색되어 있어 검사 카메라가 한 시간에 수백 개의 보드에서 점 배치를 확인할 수 있습니다.

SMD 글루와 같은 열경화성 에폭시는 경화 단계에서 화학적으로 가교 결합됩니다. 한 번 경화되면 260°C의 솔더 웨이브 열에 닿더라도 이동하지 않습니다.

명확히 말하자면: SMD 글루는 순전히 기계적인 앵커입니다. 비전도성입니다. 그 유일한 역할은 부품 몸체와 베어 PCB 기판 사이의 다리 역할을 하는 것입니다. 전기적 조인트를 지원하지 않으며, 오히려 구리 패드에 닿으면 절연체 역할을 하여 연결을 망칩니다.

SMT 스텐실과 함께 SMD 글루를 언제 사용하나요?

글루를 사용하는 이유는 거의 항상 보드의 물리적 레이아웃과 관련이 있습니다. 양면에 부품이 있지만 보드에 THT 부품을 위한 PCB 웨이브 솔더링이 필요하다면 글루 영역에 해당됩니다.

워크플로우

공정은 일반적으로 다음과 같습니다: 하단에 글루 인쇄, SMD 부품 배치, 글루 경화, 보드 뒤집기, 상단에 THT 부품 삽입.

하단 SMD 부품과 THT 부품은 웨이브 솔더링 및 하단 SMD 솔더링 공정 중 동시에 납땜됩니다. 글루가 바로 그 하단 부품들이 용융 무연 합금에 잠긴 동안 떨어지지 않도록 고정하는 것입니다.

스텐실을 사용하는 이유

많은 사람들이 이를 위해 수동 디스펜서나 시린지를 사용하려 합니다. 프로토타이핑의 경우 시린지를 사용한 수동 공압 디스펜싱으로 충분합니다. 느리고 점 부피가 작업자마다 다르지만 소량 생산에는 작동합니다. 생산 물량에서는 그 가변성이 불량 원인이 됩니다.

바로 그 지점에서 스텐실이 필수가 됩니다. 레이저 커팅 SMT 스텐실은 불일치를 제거합니다. 모든 개구부는 매 사이클마다 동일한 위치에 동일한 양을 퇴적합니다. 그 결정성이 고속 무결점 조립을 가능하게 합니다.

SMD 글루를 위한 필수 SMT 스텐실 설계 규칙

SMD 글루를 위한 완벽한 SMT 스텐실 설계에는 많은 사람들이 부족한 전문 지식이 필요합니다. 다음은 큰 도움이 되는 SMT 스텐실 설계에 관한 두 가지 중요한 팁입니다.

SMD 글루 스텐실 대 솔더 페이스트 스텐실

고수율 제조를 보장하기 위해 엔지니어들은 이 두 가지 별개의 도구의 설계 요구사항을 구분해야 합니다. 잘못된 스텐실을 사용하면 즉각적인 부품 유실이나 전기적 불량으로 이어집니다.

핵심적인 차이는 이들이 서로 다른 거버 레이어에서 파생되어 보드의 완전히 다른 위치에 재료를 퇴적한다는 것입니다.

  • 솔더 페이스트 스텐실은 SMD 페이스트 레이어에서 파생됩니다. 여기서 개구부는 솔더가 젖어들어 조인트를 형성해야 하는 노출된 구리 패드 바로 위에 위치합니다.
  • SMD 글루 스텐실은 별도의 접착제 레이어에서 파생됩니다. 이 경우 개구부는 패드 사이의 솔더 마스크, 부품 몸체 아래, 구리에서 완전히 떨어진 위치를 타겟으로 합니다.

전문가 팁

주문 전에 반드시 부품 풋프린트 오버레이를 기준으로 접착제 거버를 검증하세요.

스텐실 두께

표준 페이스트 스텐실은 0.10~0.12mm 두께입니다. 접착제 스텐실은 글루 점이 PCB 표면과 부품 몸체 하단 사이의 Z축 간격을 메워야 하기 때문에 더 두꺼워야 합니다.

부품이 배치될 때 점이 부품에 닿을 만큼 높지 않으면 경화 전에 이미 결합이 손상됩니다. 접착제 스텐실에는 0.15~0.20mm 포일 두께를 지정하세요. 더 크거나 무거운 부품은 상단 끝이나 스텝 스텐실 구성이 필요할 수 있습니다.

스텐실 개구부 형상과 부피

SMD 글루에는 원형 또는 타원형 개구부가 올바른 선택입니다. 스텐실이 분리될 때 깨끗하게 이형됩니다. 직사각형 개구부는 모서리에 재료를 가두어 불일치 점과 실 형성을 초래합니다.

크기에 관해서는 부품 몸체 폭의 대략 50~70%를 목표로 하세요. 너무 작으면 점이 부품 몸체를 빗나갑니다. 너무 크면 배치 시 글루가 인접 패드로 밀려납니다.

그 범위를 시작점으로 취급하고 테스트 보드에서 인쇄 시험을 통해 검증하세요. 접착제 점도에 따라 다른 값이 필요합니다.

SMD 글루 인쇄의 일반적인 결함 트러블슈팅

라인에서의 문제 진단은 일반적으로 원인과 결과를 이해하는 것으로 귀결됩니다.

  1. 패드 오염

    가장 중요한 결함입니다. 구리 패드의 글루는 솔더가 젖어들어야 하는 바로 그 위치에 앉아 있는 전기 절연체입니다. 웨이브 솔더링 중 해당 패드는 보이드나 개방 조인트를 생성하는데, 부품 몸체가 패드를 가리면 AOI가 잡아내지 못할 수 있는 불량입니다.

  2. 누락 또는 불일치 점

    누락 점은 거의 항상 이형 문제입니다. 막힘, 실 형성, 또는 스텐실 분리 중 재료를 붙잡는 거친 개구부 벽이 원인입니다. 최선의 엔지니어링 솔루션은 전해 연마 스텐실 포일입니다.

정밀 제조의 중요성

프로토타입에서 실제 생산 런으로 이동할 때 스텐실의 정밀도만이 여러분과 대규모 재작업 비용 사이에 있는 것입니다. 불량하게 절단된 개구부는 실 형성을 초래하고, 잘못된 두께는 웨이브에서 실패하는 약한 결합을 만듭니다.

이 변수들을 제거하기 위해 전문적인 환경에서는 고정밀 레이저 커팅으로 제조된 스텐실에 의존합니다. 전해 연마 표면 처리와 결합하면 개구부 벽이 초평활해져 끈적한 접착제가 매번 완벽하게 이형되도록 보장합니다.

JLCPCB에서 맞춤형 SMD 글루 스텐실 주문하기

JLCPCB는 ±0.003mm의 엄격한 절단 공차로 고급 304 HTA 스테인리스 스틸을 사용하여 맞춤형 스텐실을 제작합니다. 자동화 시스템을 통해 SMD 글루 응용에 특히 적합한 스탠드오프 높이에 맞는 두꺼운 포일(0.15mm 이상)을 쉽게 선택할 수 있습니다.

장점

  • 시작 가격: $3 USD부터
  • 최소 주문 수량 없음: (MOQ: 1)
  • 속도: 빠르면 12시간 내에 생산 완료.

벤치탑 설치를 위한 단순 프레임리스 포일이든 자동화 라인을 위한 대형 프레임 스텐실이든, JLCPCB는 올바른 설계와 신뢰할 수 있는 보드 사이의 모든 실질적인 장벽을 제거합니다.

JLCPCB의
신뢰할 수 있는 맞춤형 SMT 스텐실을 사용해 보세요!

프레임/프레임리스, 전해 연마, 나노 코팅, 스텝 스텐실, SMD 글루 스텐실 등 다양한 옵션 제공. $3부터 시작. MOQ 없음. 12시간 생산.

$11 쿠폰 받기 >

SMD 글루 스텐실에 관한 자주 묻는 질문

솔더 페이스트 스텐실을 SMD 글루에 사용할 수 있나요?

아닙니다. 솔더 페이스트 스텐실은 일반적으로 너무 얇아(0.10mm) 부품 스탠드오프 간격을 메울 수 없으며, 개구부가 패드 사이가 아닌 패드 위에 위치합니다. 사용하면 부품 유실과 전기적 조인트 불량으로 이어집니다.

스텐실이 들어올려질 때 글루가 "실 형성"되는 이유는 무엇인가요?

실 형성은 일반적으로 글루가 너무 차갑거나 스텐실 분리 속도가 너무 빠른 것이 원인입니다. 인쇄 전에 글루가 실온에 도달했는지 확인하고 프린터의 수직 리프트 속도를 늦추세요.

SMD 글루 사용 후 스텐실을 어떻게 세척하나요?

건조되도록 두지 마세요. 생산 런 직후에 IPA(이소프로필 알코올) 또는 전문 수성 스텐실 세정제를 사용하세요. 글루가 개구부 내에서 경화되면 스텐실은 사실상 망가집니다.

모든 양면 보드에 SMD 글루가 필요한가요?

아닙니다. 웨이브 솔더링을 사용하는 경우에만 필요합니다. 양면 리플로우 공정(양면에 솔더 페이스트를 사용하고 리플로우 오븐을 두 번 통과)을 진행하는 경우 용융 솔더의 표면 장력이 일반적으로 글루 없이 하단 소형 부품을 제자리에 고정하기에 충분합니다.

결론적으로, SMD 글루 도포는 상류에서의 작은 오류가 하류에서 비싼 불량을 만드는 공정 영역입니다. 거버 개구부를 올바르게 설계하고, 올바른 포일 두께를 지정하고, 인쇄 시험으로 검증하고, 웨이브 솔더링 전에 완전한 경화 사이클을 실행하세요.

JLCPCB의 정밀 맞춤형 SMT 스텐실은 생산 규모에서 이러한 변수를 고정하는 가장 빠른 방법입니다. 최소 주문 없이 $3, 최대 12시간의 리드타임으로 올바른 설계와 신뢰할 수 있는 보드 사이의 모든 실질적인 장벽을 제거합니다.

지속적인 성장