This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

표면 실장 스텐실: SMT 인쇄 및 도포 가이드

최초 게시일 Apr 08, 2026, 업데이트 되였습니다. Apr 08, 2026

1 분

표목(TOC)
  • SMT 조립에서 표면 실장 스텐실이란?
  • 표면 실장 스텐실의 설계 및 제조 고려사항
  • 표면 실장 스텐실 사용 지침

그것은 조립 초기에 끼워지는 얇은 금속 조각에서 시작됩니다. 어떤 부품도 자리를 잡기 전에, 열이 기판에 닿기 전에, 그 층이 흐름을 형성합니다. 페이스트가 퍼지는 곳은 그것의 설계에 달려 있습니다. 얼마나 두꺼운지, 어떻게 절단되었는지 – 이 세부사항이 무엇이 달라붙고 무엇이 씻겨 나가는지를 결정합니다. 신뢰할 수 있는 스텐실을 찾는 엔지니어를 위해 JLCPCB는 PCB 생산 워크플로우와 원활하게 통합되는 고정밀 SMT 스텐실을 제공합니다.
솔더 페이스트가 내려가면서 얇은 강철 시트의 좁은 절개부를 통해 미끄러져 아래 회로 기판 패드의 정확한 지점에 닿습니다. 절개부가 비뚤어지거나 거칠면 여분의 재료가 잘못된 영역으로 스며듭니다. 목표에서 조금만 벗어나도 문제가 빠르게 생깁니다. 리드 사이를 가로지르는 와이어, 불안정한 결합, 인쇄 후 연결이 전혀 없는 간격이 생깁니다.
스텐실은 회로 기판 조립 시 정확해야 합니다. 레이저 절단 없이는 소량의 솔더 페이스트를 제대로 짜내기 어렵습니다. 특히 지금처럼 부품이 작아지고 더 촘촘하게 모이는 상황에서는 더욱 그렇습니다.

SMT 조립에서 표면 실장 스텐실이란?

정의 및 기본 기능


솔더 페이스트를 도포할 때 얇은 금속 조각이 회로 기판 위에 평평하게 놓입니다. 대부분 스테인리스 스틸로 만들어집니다. 시트의 각 간격이 나타나는 곳에 아래 기판의 해당 접촉 지점이 있습니다.
얇은 블레이드가 기판 위를 가로질러 솔더 페이스트를 절개부를 통해 대기 중인 패드로 밀어 넣습니다. 금속 시트가 들어 올려지면 재료가 정확히 필요한 곳에 달라붙어 있습니다. 각 도포물은 위에 부품이 놓이는 동안 단단히 고정됩니다. 그런 다음 열이 위치를 이동시키지 않고 모든 것을 고체로 만듭니다.

레이저 표면 실장 스텐실


요즘은 레이저 절단이 대부분의 스텐실 작업을 처리합니다. 간격이 좁아지고 리드 패턴이 까다로워지면 이전 기술로는 한계가 있습니다. 정밀도가 떨어집니다. 특이한 패드 형태는 해당 방법들이 일관되게 제공할 수 있는 한계를 넘어섭니다.
정밀도로 시작하여 레이저 컷 스텐실은 선명하고 정확한 개구부를 만듭니다. 매끄러운 내부 엣지는 솔더 페이스트가 달라붙지 않고 분리되도록 도와줍니다. 집중된 광선으로 가능한 독특하게 형성된 절개부에서 특이한 기판 레이아웃이 이점을 얻습니다.
JLCPCB의 레이저 컷 스텐실은 일관된 개구부 품질을 제공하여 복잡한 SMT 레이아웃에 적합합니다.

SMT 인쇄 품질에서의 역할


견고한 SMT 인쇄에 있어 제대로 시작하는 것은 스텐실에서 비롯됩니다. 최고급 페이스트나 고급 기계도 닳은 스텐실이나 불량하게 형성된 개구부로 인한 손상을 수정하지 못합니다. 정밀도는 접촉면이 만나는 곳에서 가장 중요합니다.
때로는 스텐실이 솔더 브리지 같은 문제를 일으킵니다. 부품이 눕지 않고 수직으로 서는 경우가 가끔 나타납니다. 패드 전체에 걸쳐 불균일한 솔더 양이 생각보다 자주 나타납니다. 그 뒤로 불량한 연결이 따라오고, 약함을 보이거나 일찍 실패합니다.
개구부가 제대로 정렬되어 페이스트가 원활하게 흐르게 되면 상황이 안정됩니다. 정렬이 맞지 않는 구멍은 이후의 모든 것을 단계별로 문제를 퍼뜨리며 망칩니다.

표면 실장 스텐실의 설계 및 제조 고려사항

개구부 크기 및 소재 두께 선택


좁게 시작하여 개구부 크기가 모든 접촉 지점의 페이스트 양을 결정합니다. 엣지가 중요하기 때문에 외곽선과 깊이 모두 인쇄 중에 무엇이 달라붙는지에 영향을 미칩니다. 불균일하게 끝납니다.
주로 0.10mm에서 0.15mm 범위에서 SMT 스텐실은 다양한 두께로 제공됩니다. 얇은 버전은 촘촘한 간격의 부품을 잘 처리하고, 두꺼운 것은 넓은 접촉 영역이 요구하는 곳에 여분의 재료를 공급합니다. 때로는 스텐실 전체를 교체하는 대신 전문가들이 원하는 결과를 얻기 위해 구멍 치수나 형상을 조정합니다.
제조업체로부터 나오는 세부사항은 적지만, QFN 및 SOT와 같은 설계는 시간이 검증한 신뢰할 수 있는 개구부를 고수하는 경우가 많습니다. 매번 새로운 규칙 대신 오랜 관습이 일상적인 사용의 대부분 스텐실을 이끕니다.

표면 실장 스텐실에 사용되는 소재


평탄도가 스테인리스 스틸로 더 오래 유지됩니다. 표면에 장착된 대부분의 스텐실에 사용되는 소재입니다. 많은 인쇄가 통과한 후에도 형태가 단단히 유지됩니다. 금속에 내장된 강한 저항 덕분에 마모가 거의 나타나지 않습니다. 시트가 형태를 유지해야만 깨끗한 페이스트 분리가 이루어집니다.
특정 스텐실이 전해 연마나 극도로 얇은 코팅과 같은 특수 표면 처리를 받으면 작은 개구부 안에서 페이스트가 덜 달라붙습니다. 재료가 이동해야 할 곳으로 더 많이 이동하기 때문에 효율성이 올라갑니다. 이러한 마감 처리 덕분에 시간이 지남에 따라 세척 횟수가 줄어듭니다. 긴 작업도 목표에서 벗어나지 않고 안정적으로 유지됩니다.

SMT 스텐실 제조업체 선택


정확한 목표를 매번 달성하는 스텐실 제조업체는 드뭅니다. 간격이 마이크론 단위로 좁아지면 약간의 이동도 결과에 영향을 미칩니다. 정밀도가 곳곳에서 떨어져 중요한 곳에서 차이를 만듭니다.
SMT 스텐실의 좋은 선택은 레이저 컷 정확도를 갖추고, 엄격한 크기 제어를 유지하며, 빠르게 완성되고, 일반 인쇄 기계와 원활하게 작동합니다.
회로 기판과 스텐실을 함께 처리하는 한 회사는 단계 간의 대기 시간을 없앱니다. 레이아웃에서 레이저 컷 도구까지 모두 함께 관리되면 중간에 긴 중단 없이 생산이 흘러갑니다.

표면 실장 스텐실 사용 지침

SMT 솔더 페이스트 인쇄 공정


정밀도는 계획이 그려질 때가 아니라 손이 도구에 닿는 순간부터 시작됩니다. 손잡이를 조금 바꾸거나 서두른 조정 – 실수는 알아채기도 전에 나타납니다.
일정한 인쇄 속도가 신뢰성을 유지합니다. 스텐실이 PCB와 제대로 정렬되면 결과가 반복적으로 유지됩니다. 스퀴지 압력이 중요합니다. 너무 많거나 너무 적으면 모든 것이 달라집니다. 사용하는 솔더 페이스트 종류는 개구부가 어떻게 형성되었는지와 맞아야 합니다. 단계들을 억지로 맞추는 대신 각 부분이 역할에 맞게 작동하도록 하면 일관성이 가능합니다.

스텐실이 일반적인 문제를 어떻게 바꾸는가


페이스트 인쇄는 많은 SMT 문제가 처음 나타나는 곳입니다. 너무 큰 개구부는 종종 브리징으로 이어집니다. 불량한 페이스트 분리는 부품에 너무 적은 솔더만 달라붙게 합니다. 스텐실이 막히면 번짐이 발생합니다. 막힌 개구부는 패턴을 망칩니다.
스텐실 레이아웃을 수정하거나 세척 단계를 개선하는 것이 일반적으로 페이스트를 교체하거나 프린터 설정을 조정하는 것보다 훨씬 빠르게 효과를 봅니다. 대부분의 경우 준비에서의 작은 조정이 소재나 기계의 변경보다 낫습니다.

SMT 스텐실 세척 및 유지보수


남겨진 페이스트는 스텐실 작동을 늦춥니다. 수개월에 걸쳐 지금 세척하면 나중의 불안정한 인쇄를 방지합니다.
스텐실을 평평하게 보관하면 안전합니다. 인쇄 사이에 빠르게 닦으면 마모를 늦춥니다. 손상은 작은 구멍에 숨어 있습니다. 자주 확인하세요. 승인된 세척제가 추측보다 더 잘 작동합니다. 사용 중 보호도 사용 후 관리만큼 중요합니다.


스텐실 제작의 한 번의 실수가 이후의 모든 단계를 망칩니다. 아주 작은 구부러짐도 재료가 놓이는 위치를 이동시켜 나중의 접합에 해를 끼칩니다.
견고한 SMT 인쇄는 레이저로 정확하게 절단된 스텐실에서 시작됩니다. 각 개구부의 형태는 그 위치만큼 중요하며, 정기적인 관리가 날카로운 성능을 유지합니다.
JLCPCB와 같은 신뢰할 수 있는 공급업체를 사용하면 각 스텐실이 고품질 기준을 충족하여 테스트 운영과 대량 SMT 생산을 모두 지원합니다.
첫 번째 테스트 운영이든 대량 생산이든, 스텐실을 작업에 맞게 정렬하면 미리 결함을 차단하는 데 도움이 됩니다.
표면 실장 스텐실은 첫 번째 움직임부터 SMT 조립에서 모든 것이 전개되는 방식을 형성합니다. 현명하게 선택하면 소음이나 번거로움 없이 뒤에서 작동합니다. 초기에 신중하게 한 번 선택하면 그 이후의 모든 단계에 파급효과를 미칩니다.

지속적인 성장