This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB 스텐실의 5가지 흔한 실수와 SMT 수율 향상을 위한 해결 방법

최초 게시일 May 12, 2026, 업데이트 되였습니다. May 12, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 피해야 할 PCB 스텐실 5가지 실수 (빠른 답변)
  • 솔더 페이스트 스텐실이란?
  • 실수 #1: 스텐실 두께를 무작정 선택하기
  • 실수 #2: 개구부를 1:1 패드 크기로 설계하기
  • 실수 #3: 미세 피치 스텐실에서 표면 처리 건너뛰기
  • 실수 #4: 피듀셜 마크 빠뜨리기
  • 실수 #5: 호환되지 않는 프레임 접착제 사용하기
  • 스텐실 실수를 피하는 결정 체크리스트
  • 완벽한 솔더 페이스트 스텐실을 주문하는 방법
  • 자주 묻는 질문들

PCB 스텐실이 전체 SMT 결함의 약 60~70%를 차지한다는 얘기가 있습니다. 많은 사람들이 이 수치에 놀라곤 하는데, 사실 그럴 만한 이유가 있습니다. 스텐실 하나가 페이스트 양, 증착 형태, 정렬 정확도를 모두 제어하기 때문이에요. 스텐실에서 실수가 나면 그 이후의 모든 공정에서 그 대가를 치르게 됩니다.

좋은 엔지니어와 정말 뛰어난 엔지니어를 구분하는 핵심은 간단합니다. PCB 스텐실을 단순한 구멍 뚫린 금속판으로 보지 말고, 정밀한 액체 전달 시스템으로 생각하는 겁니다. 개구부 벽의 상태, 호일 두께의 미세한 차이, 피듀셜 위치 하나하나가 모두 수율에 직접적인 영향을 미치는 엔지니어링 결정입니다.

피해야 할 PCB 스텐실 5가지 실수 (빠른 답변)

SMT 조립에서 높은 일차 수율을 확보하려면 다음 5가지 흔한 스텐실 오류를 반드시 피해야 합니다.

  1. 스텐실 두께를 무작정 선택하기: 기판의 가장 촘촘한 부품 피치를 기준으로 호일 두께를 정하지 않는 것.
  2. 개구부를 1:1 패드 크기로 설계하기: 개구부를 패드와 똑같은 크기로 내보내면 톰스톤 현상과 심각한 보이드 발생.
  3. 미세 피치 스텐실에서 표면 처리 건너뛰기: 극미세 설계에서 전해 연마나 나노 코팅을 무시하는 것.
  4. 피듀셜 마크 빠뜨리기: 광학 정렬을 위한 기준점을 설계에 포함하지 않는 것.
  5. 호환되지 않는 프레임 접착제 사용하기: 초음파 세정에 약한 표준 에폭시를 쓰는 것.

이 글에서는 이 5가지 실수 각각이 어떤 원인으로 생기는지, 그리고 어떻게 해결할 수 있는지 상세히 설명하겠습니다.

솔더 페이스트 스텐실이란?

솔더 페이스트 스텐실은 레이저로 정밀하게 절단한 스테인리스 호일로, PCB의 노출된 패드 위에 정해진 양의 솔더 페이스트를 증착하는 도구입니다. 여기서 핵심은 "정해진 양"이라는 부분입니다.

스텐실은 단순한 2D 마스크가 아닙니다. 호일의 두께와 개구부의 형태가 함께 작용해서 각 패드에 도착하는 페이스트의 양을 결정하는 3D 엔지니어링 도구입니다. 이 중 하나라도 잘못되면 불량률이 즉시 올라갑니다.

스텐실은 두 가지 형태가 있습니다:

  1. 프레임리스(호일만)

    프레임이 없는 순수 레이저 절단 호일입니다. 가볍고 저렴하기 때문에 수작업으로 인쇄하거나 빠른 프로토타입 제작에 이상적입니다.

  2. 프레임식:

    스테인리스 호일을 알루미늄 프레임에 메시와 에폭시로 영구 고정한 형태입니다. 자동 SMT 프린터를 사용하는 대량 생산에는 필수적입니다. 프레임이 반복되는 스퀴지 압력 아래에서도 호일을 평평하게 유지하고 안정적인 개스킹을 보장합니다.

실수 #1: 스텐실 두께를 무작정 선택하기

많은 엔지니어들이 스텐실 두께를 마치 고정된 설정값처럼 다룹니다. "지난번에 0.15mm를 썼으니까 이번에도 이걸 쓰자" 이런 식이죠.

스텐실이 너무 두꺼우면 미세 피치 부품에 과도한 양의 페이스트가 증착되어 리플로우 중 솔더가 흐르면서 단락을 일으킵니다. 반대로 너무 얇으면 페이스트 양이 부족해서 약한 조인트가 만들어지고, 열 사이클링에서 쉽게 깨집니다. 해결책은 간단합니다. 기판의 가장 촘촘한 부품 피치를 기준으로 두께를 정하면 됩니다. 평균값이 아니라 최소 피치 기준으로요.

  1. 0.10mm: 0.4mm 피치 IC/BGA, 0.5mm 피치 BGA용입니다.
  2. 0.12mm: 0402 부품, 0.5mm 피치 IC, 0.65mm 피치 BGA에 맞습니다.
  3. 0.15mm: 더 큰 부품(IC ≥ 0.65mm 피치, BGA ≥ 0.8mm 피치)을 위한 것입니다.

SMT 수율에 미치는 영향:

스텐실 두께를 잘못 선택하면 전체 부피 관련 SMT 결함의 최대 60%를 차지할 수 있으며, 미세 피치 기판에서 솔더링 거절률을 15% 이상으로 높일 수 있습니다.

맞춤형 스텐실을 주문할 때는 JLCPCB의 "JLCPCB가 선택" 옵션을 쓰면 이런 복잡한 계산이 필요 없습니다. 사내 엔지니어링 팀이 최적의 두께를 자동으로 정해줍니다.

물론 자신의 두께 요구사항이 있다면 수동으로 선택할 수도 있습니다.

실수 #2: 개구부를 1:1 패드 크기로 설계하기

개구부를 패드와 정확히 같은 크기(1:1)로 설계하는 것이 직관적으로 느껴질 수 있습니다. 하지만 실제로는 두 가지 심각한 문제를 일으킵니다.

  1. 0805, 1206 같은 작은 저항과 커패시터의 경우, 1:1 개구부에서 나온 과도한 페이스트가 문제가 됩니다. 리플로우 중 한쪽 패드가 먼저 녹아 부품이 한쪽으로 기울어지는 톰스톤 현상이 발생합니다. 조인트가 제대로 형성되기도 전에 망가지는 것이죠.

  2. 4×4mm 이상의 큰 써멀 패드에는 1:1 개구부가 덩어리 모양의 페이스트를 증착하고, 리플로우 중 갇힌 가스로 인해 패드 아래에 심한 보이드가 생깁니다. 이는 전원 디바이스의 열전달 성능을 심각하게 해치며, 신뢰성 테스트에서 거의 항상 실패합니다.

SMT 수율에 미치는 영향:

수동 부품에서 1:1 개구부를 사용하면 톰스톤 결함을 12% 이상 증가시킬 수 있고, QFN/BGA 써멀 패드 아래 30% 이상의 보이드를 만들 수 있습니다.

다행히 해결 방법은 이미 확립되어 있습니다. 톰스톤이 나기 쉬운 수동 부품의 경우, 홈-플레이트, U자 모양, 또는 경사진 개구부 형태를 써봅시다. 이런 형태들은 패드의 양쪽 끝에 페이스트를 더 많이 모아 리플로우 중 균형 잡힌 젖음을 만듭니다.

큰 써멀 패드의 경우, 최소 0.3mm 간격의 십자형 무늬 패턴을 사용합니다. 이렇게 하면 리플로우 중 가스가 자유롭게 빠져나갈 수 있습니다.

또한 개구부가 패드 내의 PCB 비아나 스루홀과 겹치지 않도록 주의해야 합니다. 비아 구멍으로 들어간 페이스트는 실제 조인트 형성에 기여하지 못하고 낭비될 뿐입니다.

JLCPCB의 CAM 팀은 설계를 분석한 후 최적화 제안을 제공합니다. 고객이 받는 스텐실은 이미 높은 일차 수율을 위해 최적화되어 있습니다.

JLCPCB의 개구부 프로세스 표준 문서를 참고하세요.

실수 #3: 미세 피치 스텐실에서 표면 처리 건너뛰기

레이저로 절단한 생 호일에는 육안으로 보이지 않지만 페이스트 전달에 치명적인 문제가 있습니다. 레이저 절단 과정에서 생기는 미세한 열 손상(버)이 개구부 벽에 남아 있는 것입니다.

이 버들이 개구부 벽과 페이스트 사이에 마찰을 일으켜 페이스트가 깨끗하게 떨어지지 않습니다. 결과적으로 막힌 개구부, 누락된 증착, 불규칙한 페이스트 부피 같은 문제가 생깁니다. 프린터 설정 문제처럼 보이지만 실제로는 스텐실 벽의 거칠기 때문입니다.

0.5mm 이상의 표준 피치에서는 이 문제가 크지 않습니다. 하지만 0201 부품이나 0.4mm 미만의 극미세 BGA 같은 경우, 거친 벽 때문에 일관된 인쇄가 거의 불가능해집니다.

SMT 수율에 미치는 영향:

거친 개구부 벽은 페이스트 전달 효율을 15~25% 줄일 수 있고, 0201이나 0.4mm 미만 BGA에서 반복적인 인쇄를 거의 불가능하게 만듭니다.

전해 연마(electropolishing)는 이 문제를 직접 해결합니다. 레이저 흔적을 거울처럼 매끄러운 표면으로 바꿔 페이스트가 깨끗하게 떨어집니다. 페이스트 부피 데이터도 눈에 띄게 안정화됩니다.

정말 까다로운 용도에는 JLCPCB의 나노 코팅이 한 단계 위입니다. 표면 경도를 높이고, 극미세 개구부에서 신뢰할 수 있는 페이스트 해제를 보장하며, 세정 주기를 최대 30 인쇄까지 늘릴 수 있습니다. 이는 생산 라인의 처리량을 크게 향상시킵니다.

실수 #4: 피듀셜 마크 빠뜨리기

이 실수는 생산 라인을 완전히 멈춰버립니다. 피듀셜 마크는 자동 SMT 프린터의 카메라가 스텐실을 PCB에 정확히 정렬하기 위해 참고하는 기준점입니다. 없으면 기계는 제 위치를 알 수 없어 멈추거나 잘못된 위치에 인쇄합니다.

0.5mm 피치 부품 기준으로, 겨우 50마이크로미터(0.05mm)만 어긋나도 페이스트가 솔더 마스크 위에 떨어져 패드를 제대로 덮지 못합니다. 그러면 리플로우 중 젖음(wetting)이 제대로 일어나지 않고, 솔더 공, 불량한 조인트, 다리 사이 단락 같은 문제가 생깁니다. 모두 Gerber 내보내기에서 피듀셜을 빠뜨린 것 때문입니다.

SMT 수율에 미치는 영향:

피듀셜이 없으면 자동 장비에서 100% 라인이 정지되거나, 배치 전체를 버려야 하는 수준의 정렬 오류가 발생합니다.

표준은 최소 3개의 비대칭 피듀셜을 배치하는 것입니다. 비대칭이어야 하는 이유는 카메라가 180도 회전한 스텐실을 실수로 정렬하지 않도록 하기 위함입니다.

좋은 소식은 JLCPCB가 프린터 타입에 맞는 3가지 피듀셜 옵션을 제공한다는 것입니다: 피듀셜 없음, 전면 에칭, 반 에칭.

실수 #5: 호환되지 않는 프레임 접착제 사용하기

프레임식 스텐실은 자동 생산 라인에서 필수입니다. 하지만 거의 주목받지 않은 고장 모드가 있습니다. 표준 프레임 스텐실을 산업용 초음파 세정기에 넣었을 때의 문제입니다.

초음파 세정은 강한 진동과 뜨거운 화학 용매로 플럭스 잔여물을 제거합니다. 문제는 대부분의 표준 노란 프레임 에폭시가 이런 극한 환경을 견디도록 만들어지지 않았다는 것입니다. 반복되는 노출에서 접착제가 약해지고, 메시가 처지며, 호일이 장력을 잃습니다.

결과적으로 호일이 스퀴지 압력 아래 흔들리고, 개스킷 봉인이 깨지며, 인쇄 품질이 전체 기판에서 일정하지 않게 됩니다. 근본 원인을 파악하기까지 생산 라인의 불량률만 올라갑니다.

SMT 수율에 미치는 영향:

접착제 열화로 호일이 장력을 잃으면, 페이스트 부피가 불규칙해지고, 전체 배치에서 스머링 같은 문제가 일관되게 나타납니다.

해결책은 처음부터 올바른 접착제를 선택하는 것입니다. JLCPCB는 호일을 알루미늄 프레임에 부착할 때 초음파 세정에 강한 AB 에폭시를 사용합니다. 극한의 온도, 화학 약품, 진동을 견디도록 설계되어 있으며, 실제 생산 환경의 세정 조건을 완벽하게 견뎌냅니다.

스텐실 실수를 피하는 결정 체크리스트

파일을 제조사에 보내기 전에 이 체크리스트를 확인하세요.

  1. 두께 확인:

    기판의 가장 촘촘한 부품 피치에 맞춰 두께를 선택했습니까?

  2. 개구부 최적화:

    수동 부품과 써멀 패드의 개구부를 축소하거나 십자형으로 설계했습니까?

  3. 표면 처리:

    0.5mm 미만 피치를 위해 전해 연마나 나노 코팅을 선택했습니까?

  4. 피듀셜 확인:

    최소 3개의 비대칭 피듀셜이 설계에 포함되어 있습니까?

  5. 접착제 확인:

    자동 세정을 사용한다면, 초음파 저항성 접착제로 프레임이 고정되었습니까?

완벽한 솔더 페이스트 스텐실을 주문하는 방법

완벽한 SMT 조립에는 추측의 여지가 없습니다. 그것은 정밀한 엔지니어링입니다. 그리고 그 모든 것이 스텐실에서 시작됩니다. 위에서 언급한 5가지 실수는 처음부터 올바르게 도구를 지정하면 완전히 피할 수 있습니다.

JLCPCB의 스텐실 주문 프로세스는 이런 고장점들을 근본적으로 제거하도록 설계되었습니다.

절차는 이렇습니다:

  1. Gerber 파일을 업로드하면, "JLCPCB가 선택" 시스템이 자동으로 최적 두께를 결정합니다.
  2. 자동으로 적용된 개구부 최적화 사항을 검토합니다.
  3. 필요하면 나노 코팅이나 AB 에폭시 같은 프리미엄 업그레이드를 선택합니다.
  4. 5분 안에 다양한 피듀셜 옵션 중에서 선택합니다.

이 모든 예방 조치를 거치면, 맞춤형 JLCPCB 스텐실을 단 $3부터 시작해서, 최소 주문 수량 없이, 12시간 안에 받을 수 있습니다.

JLCPCB의
신뢰할 수 있는 맞춤 SMT 스텐실 지금 시도해보세요

프레임/프레임리스, 전해 연마, 나노 코팅, 스텝 스텐실, SMD 접착제 스텐실 등 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다. $3부터 시작, 최소 주문 수량 없음, 12시간 생산.

지금 $11 쿠폰 받기 >

자주 묻는 질문들

스테인리스 스텐실로 몇 번까지 인쇄할 수 있나요?

잘 관리된 스테인리스 스텐실은 대부분 50,000~250,000회 정도 사용할 수 있습니다. 고부량 생산 라인이라면 10,000회마다 개구부 가장자리를 현미경으로 점검하고, 시각적 손상이 아닌 실제 페이스트 전달 효율을 기준으로 교체 여부를 판단하는 것이 좋습니다.

일반적인 조립에도 나노 코팅이 꼭 필요한가요?

0.5mm 이상의 표준 피치라면 전해 연마만으로도 충분합니다. 나노 코팅의 진가는 0.4mm 미만의 극미세 피치나 0201, 01005 같은 초소형 부품에서 드러납니다. 이런 경우 페이스트 해제의 일관성이 수율을 직접 좌우하기 때문입니다.

프레임식과 프레임리스 스텐실의 차이가 뭔가요?

프레임식 스텐실은 호일을 알루미늄 프레임에 고정하여 자동 SMT 프린터에서 사용합니다. 프레임리스는 순수 호일만으로, 재사용 가능한 범용 홀더에 장착하여 프로토타입이나 소량 생산에 적합합니다.

스퀴지 압력이 스텐실 성능에 어떤 영향을 미치나요?

너무 강하면 페이스트가 호일 아래로 밀려 솔더링을 일으킵니다. 너무 약하면 개구부가 제대로 채워지지 않습니다. 블레이드 1cm당 0.2~0.3kg에서 시작하여 첫 테스트에서 SPI 데이터로 조정하세요. 스퀴지 속도도 중요한데, 0.5mm 미만 피치에서는 100mm/s 이상은 보통 너무 빠릅니다.

이 5가지 실수는 모두 예방 가능합니다. 각각의 원인은 명확하고, 해결 방법도 확립되어 있습니다. 이런 실수들을 제거하면 수율은 크게 향상됩니다. 신뢰할 수 있는 생산 라인과 계속 재작업하는 라인의 차이가 되는 것이죠. 방법은 간단합니다. 추측하지 말고 올바르게 하면 됩니다. 좋은 품질의 스텐실로 시작하고 싶다면, JLCPCB의 $11 쿠폰이 당신에게 완벽한 시작점이 될 것입니다.

지속적인 성장