PCB 솔더링 불량 TOP 5 및 예방 방법
1 분
- 가장 흔한 PCB 솔더링 불량은 무엇이며 왜 발생하나요?
- 솔더링 인두 대 솔더 페이스트 스텐실: 상황에 맞는 도구 선택
- Pro 팁: 스텐실을 사용하여 완벽한 수동 솔더링 달성하기
- 5분 안에 JLCPCB에서 고정밀 스텐실 주문하는 방법
- 실수 수정하기: 모든 메이커를 위한 필수 재작업 도구
- 결론: 전문가 수준의 품질이 생각보다 가깝습니다
- Q: 레이저 컷 스텐실이 안정적으로 처리할 수 있는 가장 미세한 피치는?
- Q: SMD 작업에서 솔더 플럭스 종류가 중요한가요?
- Q: 스텐실을 사용해도 솔더 볼이 생기는 이유는?
- Q: SMD 재작업에는 솔더 윅과 솔더 석커 중 어느 것이 더 좋은가요?
PCB 설계에는 수시간의 세심한 작업이 필요합니다. 모든 트레이스를 검증하고 모든 풋프린트를 확인합니다. 그러나 단 하나의 솔더 브리지나 취약한 냉접합이 전체 프로젝트를 망칠 수 있습니다. 이런 솔더링 불량은 모든 엔지니어에게 엄청난 좌절감을 줄 수 있습니다.
좋은 솔더링 인두는 필수이지만, 부품이 작아질수록 수동 조립에는 한계가 있습니다. 이때 전략적으로 접근해야 합니다. 무엇을 찾아야 하는지 알면 일반적인 불량을 파악하는 것은 어렵지 않습니다.
이 가이드에서는 5가지 일반적인 PCB 솔더링 불량과 예방 방법을 알아봅니다. 바로 시작하겠습니다.
가장 흔한 PCB 솔더링 불량은 무엇이며 왜 발생하나요?
거의 모든 불량은 열, 양, 정렬이라는 세 가지 변수로 귀결됩니다. 가장 자주 접하게 될 것과 각 불량의 실제 원인에 대한 진단적 분석입니다.
솔더 브리지:

PCB 솔더 브리지는 과도한 솔더로 연결된 두 개의 전기적으로 절연된 패드로 구성됩니다. QFN, TQFP, 0201 수동 소자와 같이 패드 간격이 0.2mm 미만일 수 있는 파인 피치 패키지가 주로 영향을 받습니다. 약간의 과도한 페이스트나 불균일한 리플로우가 용융 금속을 옆으로 그 간격으로 당깁니다. 이러한 브리지는 맨눈으로는 보이지 않지만 회로 기능에 치명적입니다.
냉 솔더 접합:

인두나 오븐이 리플로우 온도에 충분히 도달하지 못하면 솔더가 완전히 녹지 않아 웨팅되기 전에 패드와 리드에 달라붙습니다. 매끄럽고 광택이 있는 표면 대신 흐리고 거친 표면을 가지며, 진동에 취약하고 열 사이클에 불안정합니다. 불량한 솔더 플럭스 커버리지는 이를 악화시킵니다. 표면 산화물이 열이 기술적으로 충분한 경우에도 웨팅을 차단합니다.
툼스토닝:

소형 수동 소자의 한쪽 패드가 먼저 리퀴더스에 도달하면 표면 장력이 부품을 수직으로 당겨올립니다. 툼스토닝 솔더 불량은 0402 및 0201 부품에 가장 심하게 발생합니다. 원인은 거의 항상 불균일한 페이스트 도포, 불일치하는 패드 크기, 또는 중심에서 벗어난 배치로 인한 비대칭 열 하중입니다.
솔더 볼:

접합부 근처에 흩어진 작은 구슬들은 외관상의 문제가 아닙니다. 파인 피치 핀 사이에 있는 것은 잠재적인 단락입니다. 솔더 볼은 리플로우 예열 중 페이스트의 수분이 기화하여 용융 방울을 외부로 튀길 때 형성됩니다. 습기를 흡수한 페이스트, 공격적인 승온 속도, 또는 패드 경계 외부에 도포된 페이스트 모두 이를 유발합니다.
솔더 부족 또는 과다:

웨팅이 불충분한 패드는 초기 테스트를 통과했다가 몇 번의 열 사이클 후에 불량이 발생합니다. 너무 많은 솔더는 패드에 인접한 브리지를 만들거나 리드를 매몹니다. 스루홀 기판에서 과도한 솔더는 고전적인 수동 솔더링 실수입니다. 필렛이 올바르게 형성되는 것을 보는 대신 접합부가 광택이 날 때까지 선을 공급하는 것입니다.
솔더링 인두 대 솔더 페이스트 스텐실: 상황에 맞는 도구 선택

둘 다 필요합니다. 문제는 어느 것을 선택할지 아는 것입니다.
솔더링 인두: 다용도 클래식
온도 제어 인두는 스루홀 부품, 와이어 연결, 에지 커넥터, 부분 재작업에 대체불가합니다. 0.5mm 피치 리드를 드래그 솔더링하는 촉각적 피드백을 대체할 수 있는 것은 없습니다.
한계는 규모와 일관성입니다. 손으로 60개의 SMD 패드에 동일한 페이스트 양을 적용하는 것은 진정으로 어렵습니다. 드웰 타임, 팁 각도, 와이어 공급 속도가 패드에서 패드로 미묘하게 변하여 재작업이 조립보다 더 많은 시간을 소비하기 시작합니다.
솔더 페이스트 스텐실: 정밀 전문가
PCB 스텐실은 모든 SMD 패드와 정확히 일치하는 개구부가 있는 레이저 컷 스테인리스 스틸 시트입니다. 기판 위에 스퀴지로 솔더 페이스트를 배치하고 추적한 다음, 패드에 계량된 도포물을 형성하기 위해 들어 올립니다. 이는 SMT 솔더링 불량의 두 가지 주요 원인인 부주의한 양과 잘못된 정렬을 제거합니다.
리플로우하면 페이스트가 전체 표면에 걸쳐 동시에 깨끗하고 반복 가능한 접합으로 붕괴됩니다. 하나를 만들든 50개를 만들든 초도 합격률이 올라가고 재작업 시간이 줄어듭니다. 더 자세히 알아보려면 맞춤형 JLCPCB 스텐실을 확인해 보세요.
Pro 팁: 스텐실을 사용하여 완벽한 수동 솔더링 달성하기
팁 1: 개구부로 양을 제어하세요
잘 설계된 SMT 스텐실은 면적 비율 공식을 사용하여 개구부 크기를 정합니다. 벽면 면적에 대한 개구부 면적은 페이스트가 얼마나 깨끗하게 전달되는지를 결정합니다. 모든 개구부가 동일하게 가공되어 있으므로 모든 패드가 동일한 도포를 받습니다. 이 균일성이 솔더 브리징을 드물게 만듭니다.
한 가지 주의사항: 거친 개구부 벽면은 깨끗한 분리 대신 번짐을 유발합니다. 이는 전해 연마 스텐실을 사용하여 미세한 수준에서 해결되며, 소형 피치 패드에서 도포 품질을 시각적으로 향상시킵니다.
팁 2: 스퀴지를 45도로 잡으세요
압력보다 각도가 더 중요합니다. 45도에서 블레이드는 표면을 깨끗하게 유지하면서 페이스트를 개구부로 밀어 넣습니다. 더 가파르면 페이스트가 채워지지 않고 앞으로 굴러가고, 더 낮으면 번집니다. 한 번의 매끄럽고 연속적인 스트로크가 짧은 여러 번의 스트로크보다 낫습니다. 반복 스트로크는 이미 채워진 개구부에서 페이스트를 다시 끌어냅니다.
팁 3: 간단한 정렬 지그를 만드세요
손으로 스퀴지질하는 동안 스텐실을 고정하는 것은 거의 불가능합니다. 일치하는 두께의 PCB 잔재를 기판 세 면에 테이프로 붙여 꼭 맞는 포켓을 형성하세요. 기판은 스트로크 중간에 이동할 수 없고, 스텐실은 동일 평면을 유지합니다. 설정에 3분이 걸리지만 0402 이하에서 즉각적으로 눈에 띄는 개선이 있습니다.
팁 4: 솔더 플럭스는 선택 사항이 아닙니다
신선한 페이스트에는 솔더 플럭스가 포함되어 있지만, 인두 기반 재작업의 경우 열을 가하기 전에 플럭스를 추가하면 실제 차이가 납니다. 웨팅을 차단하는 산화층을 제거합니다. 이후 플럭스 리무버로 잔여물을 세척하세요. 고주파 기판이나 누설 전류가 중요한 모든 곳에서 이 단계를 건너뛰는 것은 신뢰성 불량으로 가는 느린 길입니다.
5분 안에 JLCPCB에서 고정밀 스텐실 주문하는 방법
JLCPCB는 ±0.003mm 레이저 정밀도의 304 HTA 스테인리스 스틸을 사용하여 스텐실을 제작합니다. 비용은 3달러부터 시작하며 최단 12시간 이내에 부품을 제작할 수 있고, 최소 주문 수량이 없습니다.
이제 주문 과정을 살펴보겠습니다.
세 가지 주문 방법:
JLCPCB에서 스텐실을 주문하는 세 가지 방법이 있습니다.
방법 A: PCB와 함께 주문하기

기본 PCB 주문과 함께 스텐실을 간단히 주문할 수 있습니다. 기본 PCB 주문의 추가 옵션처럼 작동합니다. PCB 파라미터를 선택한 후 아래로 스크롤하면 오른쪽에 "스텐실" 버튼이 보입니다. 이것을 토글하면 모든 세부사항을 입력하는 옵션이 나타납니다.
방법 B: 스텐실 단독 주문하기

또 다른 방법은 스텐실만 단독으로 주문하는 것입니다. 여기서는 지금 주문 페이지로 이동하여 거기서 SMT 스텐실을 선택하면 됩니다. 거버 파일 업로드 옵션이 나타나고, 업로드하고 필요한 파라미터를 설정하면 완료됩니다.
방법 C: PCB 주문 내역에서 주문하기

이미 JLCPCB에서 이전 PCB 주문이 있다면 그것을 사용하여 새 스텐실도 주문할 수 있습니다. 그렇게 하려면 주문 내역으로 이동하여 이전 주문을 선택하세요. 거기서 모두 보기 드롭다운이 보이면 클릭하세요. 그런 다음 "스텐실 필요" 옵션이 보입니다. 클릭하여 원하는 스텐실을 추가하세요.
실수 수정하기: 모든 메이커를 위한 필수 재작업 도구
깨끗한 스텐실 및 리플로우 워크플로우도 마무리 작업을 남깁니다. 커넥터, 스루홀 부품, 가끔 이동된 부품은 모두 수동 처리가 필요합니다.
솔더링 인두:
리플로우 후에도 여전히 필수입니다. 스루홀 부품, 전원 단자, USB 커넥터는 오븐을 통과하지 않습니다. 파인 치즐 팁은 파인 피치 리드의 드래그 솔더링과 검사를 통과한 불량 솔더 접합의 수정에 유용합니다.
솔더 윅:
접합부에 눌러 가열한 로진 플럭스 함침 브레이드는 모세관 작용으로 용융 솔더를 끌어냅니다. 파인 피치 핀의 솔더 브리지를 제거하는 데 윅은 진공 펌프보다 더 많은 제어를 제공하며 조심스럽게 사용하면 패드를 들어올리지 않습니다.
핫 에어 재작업 스테이션:
SMD IC 제거, 냉접합 클러스터 리플로우, 또는 툼스토닝된 수동 소자 복구에 없어서는 안 됩니다. 기류를 낮게 유지하고, 먼저 플럭스를 바르고, 부품 주변을 원을 그리며 천천히 열을 이동시키세요.
플럭스 리무버:
재작업은 잔여물을 남깁니다. 대부분의 기판에서 린트 없는 천에 99% 이소프로필 알코올이 처리합니다. 고주파 경로나 파인 피치 IC 근처에서는 전용 플럭스 리무버가 더 철저합니다. 일부 잔여물은 수분을 흡수하여 가장 원하지 않는 곳에 누설 경로를 만듭니다.
결론: 전문가 수준의 품질이 생각보다 가깝습니다
솔더링 불량은 더 이상 추측의 문제가 아닙니다. 브리지는 페이스트 과다를 의미하고, 툼스톤은 열 문제를 나타냅니다. 정밀 스텐실을 사용하면 이러한 변수들이 제거되고 대부분의 문제가 처음부터 발생하지 않게 됩니다.
정밀 스텐실에 대해 말할 때 JLCPCB를 언급해야 합니다. 단 1달러부터 시작하는 고품질 레이저 컷 스텐실을 제공합니다. 304 HTA 스테인리스 스틸과 초고속 12시간 제작으로 최고의 가격에 산업급 결과를 얻을 수 있습니다. $11 스텐실 쿠폰을 받고 JLCPCB를 직접 사용해 보세요.
자주 묻는 질문:
Q: 레이저 컷 스텐실이 안정적으로 처리할 수 있는 가장 미세한 피치는?
전해 연마 스테인리스 스틸은 0.3mm 피치까지 안정적으로 처리합니다. 그 이하에서는 나노 코팅 또는 스텝 스텐실이 올바른 도구입니다. JLCPCB의 ±0.003mm 정밀도는 현재 생산 중인 거의 모든 파인 피치 SMD 패키지를 커버합니다.
Q: SMD 작업에서 솔더 플럭스 종류가 중요한가요?
매우 중요합니다. 무세척 플럭스는 생산에 편리한 비부식성 잔여물을 남깁니다. 수용성은 광범위한 세척이 필요합니다. 로진은 수동 솔더링에도 유익하며 플럭스 리무버로 이후 세척하는 것이 항상 좋습니다. 산성 코어 플럭스는 구리 부식을 유발하므로 전자 제품에 사용해서는 안 됩니다.
Q: 스텐실을 사용해도 솔더 볼이 생기는 이유는?
세 가지 원인이 있습니다. 습기를 흡수한 페이스트, 너무 빠르게 오르는 예열 승온 속도, 또는 패드 경계 외부에 도포된 페이스트. 페이스트를 밀봉 용기에 0~10°C에서 보관하고, 적절한 리플로우 소크 구간을 사용하며, 스텐실 정렬을 확인하세요. 세 가지를 모두 해결하면 솔더 볼은 사실상 없어집니다.
Q: SMD 재작업에는 솔더 윅과 솔더 석커 중 어느 것이 더 좋은가요?
파인 피치 SMD의 경우 윅이 이깁니다. 정밀한 제어를 제공하고 패드를 들어올릴 수 있는 기계적 힘을 가하지 않습니다. 솔더 석커는 스루홀 배럴 제거에 더 빠릅니다. SMD 패드에서 한 번의 부주의한 펌프 스트로크가 기판에서 패드를 벗겨낼 수 있습니다.
지속적인 성장
인두 팁에 솔더 입히는 방법: 첫 사용과 재코팅
핵심 요약 처음 가열할 때부터 솔더를 입히십시오 인두를 약 315~370 °C(600~700 °F)로 가열하고 황동 수세미로 팁을 닦으십시오. 작업 면 전체에 새 플럭스 심 솔더를 녹여 얇고 거울처럼 빛나는 막을 만든 뒤, 남는 솔더를 닦고 얇게 한 번 더 입힙니다. 팁 상태에 따라 다시 코팅하십시오 팁에는 항상 솔더막을 유지하십시오. 젖음이 고르지 않아지면 바로 다시 입히고, 전원을 끄기 전에는 넉넉히 코팅해 사용하지 않는 동안의 산화를 막습니다. 도금 팁에 연마재를 사용하지 마십시오 줄이나 사포로 문지르면 철 도금층이 손상되고, 드러난 구리가 녹은 솔더에 용해됩니다. 젖음이 나빠진 팁은 플럭스를 이용한 부드러운 세척을 반복하고 팁 재생제는 소량만 사용하십시오. 도금이 손상되면 팁을 교체합니다. 솔더를 제대로 입힌 팁은 솔더를 빠르게 녹이고 열을 잘 전달하며 더 오래 사용할 수 있습니다. 솔더막 없이 산화된 팁은 충분히 뜨거워도 접합부에 닿는 부분에서 솔더가 잘 녹지 않을 수 있습니다. 팁에......
JST 커넥터 납땜 가이드: 삽입 실장·표면 실장·기판 간 연결
핵심 요약 커넥터 납땜에는 전기적 연결과 기계적 고정이 모두 중요합니다 헤더를 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 모서리 핀 하나를 임시 납땜한 뒤 정렬을 확인하십시오. 나머지 핀과 모든 기계적 고정 탭을 납땜해야 합니다. 커넥터 결합과 케이블 당김에 의한 힘은 하우징과 고정부가 지탱하도록 해야 합니다. 실장 방식에 맞춰 납땜 방법을 선택하십시오 삽입 실장형 헤더는 도금 홀을 솔더로 충분히 채워야 하며, 열이 잘 빠져나가는 전원 핀에는 큰 인두 팁과 플럭스를 사용합니다. 표면 실장형은 임시 고정 후 정렬하고 고정 탭을 완전히 납땜해야 합니다. 기판 간 커넥터는 평탄도를 확인해야 하며, 전선 쪽 JST 하우징에는 압착 접점을 사용하도록 설계되어 있습니다. 부품이 허용하는 조건에서 리플로를 사용하십시오많은 표면 실장형 JST 헤더는 리플로를 지원합니다. 핀 인 페이스트 공정으로 삽입 실장형 커넥터를 다른 표면 실장 부품과 같은 주기에 납땜할 수도 있습니다. 정확한 부품 번호의 데이터시트에서 리플로 조......
직류 전원 잭 납땜 방법: 배럴 잭과 전원 커넥터
핵심 요약 인두를 대기 전에 극성을 확인하십시오 어댑터 라벨, 기기 표시, 잭의 핀 배치를 대조해 중심 양극과 중심 음극 배선을 확인하십시오. 역극성은 전압 레귤레이터나 마이크로컨트롤러를 즉시 손상시킬 수 있습니다. 큰 접합부에 충분한 열을 공급하십시오 직류 전원 잭 단자는 열용량이 큽니다. 큰 끌형 또는 사선형 팁, 충분한 가열 시간과 열, 플럭스를 사용해 도금 홀을 채우십시오. 탁하고 거친 표면이 아닌 매끄럽고 빛나는 필릿을 형성해야 합니다. 기계적 강도를 확보하십시오 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 플러그 삽입력을 받는 모든 금속 고정 탭을 납땜하십시오. 패널 장착 케이블에는 당김을 분산하는 구조를 추가합니다. 기판의 표면 실장 부품은 스텐실과 한 번의 리플로로 처리하고, 잭은 손으로 납땜할 수 있습니다. 직류 배럴 잭은 기판에서 가장 단순한 부품처럼 보입니다. 단자가 세 개이고 펌웨어도 없지만, 회로가 소비하는 모든 전류가 이 부품을 통과합니다. 어댑터를 꽂을 때마다 밀기, 비틀기......
오디오 잭을 기판에 납땜하는 방법
핵심 요약 정확한 핀 배치를 먼저 확인하십시오 TS, TRS, TRRS 잭은 접점 수와 기판 단자 번호가 다릅니다. TRRS 배선은 CTIA 또는 OMTP 규격을 따르므로 납땜 전에 제조사 데이터시트와 기판 풋프린트로 모든 핀을 확인하십시오. 열과 솔더 양을 관리하십시오 가는 인두 팁, 플럭스, 최소한의 솔더를 사용하십시오. 핀 하나를 임시 고정해 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 접점 하나씩 납땜해 좁은 단자 사이의 브리지를 예방합니다. 고정 후 기능을 확인하십시오 지정된 모든 기계적 장착 탭을 납땜해 플러그 삽입력이 신호 접합부에 부담을 주지 않도록 하십시오. 확대하여 핀 사이를 검사하고 플럭스 잔류물을 제거한 뒤, 최종 조립 전에 양쪽 오디오 채널, 접지, 마이크를 확인합니다. 오디오 잭 납땜은 올바른 핀 배치, 기판 풋프린트, 작업 순서를 확인하는 데서 시작합니다. 3.5 mm 오디오 잭은 접점이 작고 촘촘해 솔더가 많으면 쉽게 브리지가 생깁니다. 불량 접합부는 지직거리는 소리, 한......
핀 헤더 납땜 방법: 스루홀과 SMD를 바르게 실장하는 요령
핵심 요약 브레드보드나 지그를 사용합니다. 작업 중 핀 헤더가 기울어지지 않도록 고정합니다. 한 핀만 먼저 가고정합니다. 나머지 핀을 납땜하기 전에 정렬 상태를 확인합니다. 가열 시간은 짧게 유지합니다. 과도한 열로 플라스틱 하우징이 녹지 않도록 합니다. 절단형 헤더는 플라스틱 사이를 자릅니다. 핀 자체를 억지로 자르지 말고 핀 사이의 홈을 이용합니다. SMD 헤더는 표면 패드에 실장합니다. 스루홀과 작업 방식이 다르며 페이스트 인쇄와 리플로우를 사용할 수 있습니다. 핀 제거에는 솔더와 흡납 도구를 활용합니다. 새 솔더를 조금 보충한 뒤 솔더 위크, 흡입기 또는 적절한 열풍 재작업 방법을 사용합니다. 핀 헤더가 기울어지는 이유 핀 헤더를 납땜한 뒤 기울어진 것을 발견하면 브레드보드나 상대 커넥터에 제대로 끼우기 어렵습니다. 핀을 바르게 정렬하는 작업은 일반적인 납땜과는 별도의 요령이 필요합니다. 이 글에서는 스루홀과 SMD 핀 헤더의 정렬 및 납땜 방법, 브레이크어웨이 헤더를 길이에 맞게 자르......
QFN 납땜 가이드: 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우 공정
핵심 요약 솔더 페이스트 스텐실은 균일한 QFN 솔더 접합부를 만드는 가장 안정적인 방법입니다. 중앙 써멀 패드는 하나의 큰 페이스트 영역이 아니라 창문형(window-pane) 패턴으로 나눕니다. 솔더 페이스트 양을 관리해 부품 들뜸, 브리지와 과도한 보이드를 방지합니다. 리플로우는 예열·소크, 피크 리플로우, 완만한 냉각 순서의 온도 프로파일을 적용합니다. 인두를 이용한 수작업 납땜은 일부 QFN에만 적합하며 중앙 써멀 패드를 효과적으로 접합하기 어려울 수 있습니다. QFN 접합부는 패키지 아래에 가려지므로 연속성 테스트, 테스트 포인트 또는 필요에 따라 X선으로 검사합니다. QFN 패키지는 소형화, 열 성능 및 RF 성능에 유리하지만 주변 패드와 중앙의 넓은 써멀 패드가 모두 패키지 아래에 숨어 있습니다. 인두만으로는 접합부에 접근하기 어려워 단락, 오픈 또는 리플로우 중 칩이 패드 위에서 뜨는 문제가 발생할 수 있습니다. 이 가이드에서는 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우를 이용한 QFN ......