SMT 조립과 리볼링을 위한 BGA 스텐실 사용법 (설계 및 공정 가이드)
1 분
- 빠른 답변: BGA 스텐실 설계 및 선택 가이드
- 방법 1: 최초 BGA 조립을 위한 PCB 스텐실 사용
- 방법 2: 칩 복원을 위한 BGA 리볼링 스텐실 사용
- 스텐실 오류로 인한 BGA 결함 트러블슈팅
- JLCPCB에서 정밀 BGA 스텐실 주문하기
- BGA 스텐실에 관한 자주 묻는 질문
실험실에서 시간을 보낸 사람이라면 그 모습을 알 것입니다. BGA 칩을 뒤집어 바닥을 들여다봅니다. 평평하고 특징 없습니다. 다리도 없고 리드도 없습니다. 작은 은색 범프의 격자만 있을 뿐입니다.
첫 번째 생각? 이걸 어떻게 납땜하라는 거야?
볼 그리드 어레이(BGA) 패키지는 트레이드오프입니다. 작은 풋프린트에서 엄청난 I/O 밀도를 얻습니다. 하지만 모든 연결이 숨겨져 있습니다. 볼 수도, 인두로 건드릴 수도 없습니다. 패드를 많이 들어 올린 경험 끝에 깨달은 것: BGA 부품을 다루는 방법을 배우는 것은 외과의사 같은 손이 필요한 것이 아닙니다. 솔더 양을 제어하는 것이 핵심입니다.
그 체적 제어를 가능하게 하는 유일한 도구가 바로 정밀 BGA 스텐실입니다. 최초 보드 조립이든 칩 리볼링이든 올바른 스텐실을 갖추면 BGA 작업이 도박이 아닌 반복 가능한 공정으로 바뀝니다.
빠른 답변: BGA 스텐실 설계 및 선택 가이드
BGA 부품 아래의 브리징과 보이드를 방지하려면 스텐실이 다음 기준 파라미터를 충족해야 합니다:
-
스텐실 두께: 표준 BGA 피치(0.5mm~0.8mm)에는 0.10mm~0.12mm를 사용하세요. 초파인피치(0.4mm)에는 0.08mm를 사용하세요.
-
개구부 크기: 개구부를 PCB 패드와 1:1로 설계하거나, 브리징 방지를 위해 약간 줄이세요(예: 90%).
-
개구부 형상: 최적의 페이스트 이형을 위해 원형 또는 약간 스쿼클(둥근 정사각형) 개구부를 사용하세요.
-
표면 처리: 파인피치 BGA 홀 내부에 페이스트가 달라붙는 것을 방지하기 위해 항상 전해 연마 또는 나노 코팅을 지정하세요.
방법 1: 최초 BGA 조립을 위한 PCB 스텐실 사용
새 보드를 조립할 때는 표준 SMT 보드 레벨 스텐실을 사용하여 BGA 칩을 배치하기 전에 베어 PCB 패드에 페이스트를 퇴적합니다.
11단계: 보드 준비
이소프로필 알코올(IPA)로 PCB 패드를 세척합니다. 지문 오일이나 먼지가 있으면 솔더가 패드를 거부합니다.
22단계: 솔더 페이스트 도포
여기서 보드의 성패가 갈립니다.
-
PCB를 고정합니다.
-
PCB 스텐실을 완벽하게 정렬합니다. BGA 피치는 오차를 용납하지 않습니다. 0.5mm만 벗어나도 솔더 마스크에 페이스트를 인쇄하게 됩니다.
-
솔더 페이스트(무연의 경우 SAC305, 유연의 경우 Sn63Pb37)를 상단에 도포합니다.
-
스퀴지를 45도 각도로 유지합니다. 균일하고 확실한 압력으로 한 번 부드럽게 밀어냅니다.
-
스텐실을 수직으로 들어 올립니다. 모든 패드에 완벽한 작은 페이스트 원기둥이 보여야 합니다.
33단계: 부품 배치
페이스트는 약한 접착제 역할을 합니다. BGA 칩을 페이스트가 도포된 패드 위에 조심스럽게 배치합니다. 여기서 마이크론 단위의 정확도는 필요하지 않습니다. BGA의 장점은 리플로우 중 용융된 솔더의 표면 장력이 칩을 완벽한 정렬 위치로 끌어당긴다는 것입니다. 실크스크린에 가깝고 수직으로만 배치하면 됩니다.
44단계: 리플로우
페이스트 제조업체의 프로파일에 따라 보드를 리플로우 오븐에 통과시킵니다. 플럭스를 활성화하기 위한 적절한 소크 존과 이후 액상점으로의 스파이크가 필요합니다.
방법 2: 칩 복원을 위한 BGA 리볼링 스텐실 사용
때로는 죽은 칩을 제거하거나 비싼 FPGA를 구제해야 합니다. BGA를 제거하면 솔더 볼이 파손됩니다. 칩을 재사용하려면 새로운 볼을 부착해야 합니다. 이를 위해 특수 BGA 리볼링 스텐실이 필요합니다.
리볼링 공정:
- 준비: 칩을 제거하고 솔더 위크로 기존 솔더를 평평하게 제거한 후 IPA로 칩을 세척합니다.
- 점착성 플럭스 도포: 칩 패드 위에 매우 얇고 균일한 점착성 플럭스 레이어를 바릅니다. 플럭스가 너무 많으면 가열 중 볼이 끓어 날아갑니다.
- 리볼링 스텐실 정렬: BGA 리볼링 스텐실을 칩 위에 배치합니다. 직접 가열 스텐실을 사용하는 사람도 있고 지그를 사용하는 사람도 있습니다.
- 페이스트 또는 볼 도포: 스텐실 홀에 솔더 페이스트를 밀어 넣거나, 스텐실 위에 고체 솔더 볼을 부어 모든 홀에 하나씩 떨어질 때까지 솔을 질합니다.
- 리플로우: 핫 에어로 조립체를 가열합니다. 페이스트나 볼이 녹아 패드에 달라붙는 것을 지켜봅니다. 냉각 후 스텐실을 제거하고 플럭스 잔류물을 세척합니다. 이제 새 칩이 완성됩니다.
스텐실 오류로 인한 BGA 결함 트러블슈팅
BGA가 실패할 때는 대개 스텐실 공정이 제어되지 않았기 때문입니다.
-
쇼트 (브리징)
일반적으로 스텐실이 너무 두껍거나 스퀴지 압력이 너무 높아 페이스트가 스텐실 포일 아래로 강제로 밀려들어가는 것이 원인입니다.
-
보이드 (조인트 내 기포):
종종 만료된 솔더 페이스트 또는 플럭스 가스가 빠져나가기 전에 가두는 너무 빠른 리플로우 프로파일이 원인입니다.
-
헤드인필로우 (HiP):
솔더 페이스트는 녹지만 BGA 볼과 융합되지 않습니다. 머리가 베개 위에 올려져 있는 것처럼 보입니다. 일반적으로 보드 뒤틀림, 산화된 볼, 또는 막힌 스텐실 개구부로 인한 불충분한 페이스트 양이 원인입니다.
JLCPCB에서 정밀 BGA 스텐실 주문하기
BGA 조립은 오류의 여지가 없습니다. 버가 있는 저렴하고 불량하게 절단된 스텐실은 솔더 페이스트를 가두어 조인트 미싱과 불량 보드로 이어집니다.
파인피치 BGA에서 깨끗한 페이스트 이형을 보장하기 위해 전문 실험실은 고정밀 레이저 커팅으로 제작된 스텐실에 의존합니다. JLCPCB는 BGA 작업에 필수적인 전해 연마 및 나노 코팅과 같은 고급 옵션을 갖춘 산업용 맞춤형 스텐실을 제공합니다.
맞춤형 정밀 스텐실을 $3 USD부터 주문할 수 있으며, 생산은 빠르면 12시간 내에 완료됩니다.
BGA 스텐실에 관한 자주 묻는 질문
무연 대 유연. 어느 것이 처음 배우기 더 쉬운가요?
유연입니다. Sn63Pb37은 183°C에서 깨끗하게 녹습니다. SAC305는 약 240°C에서 피크에 달하는 끈적한 물질입니다. 더 높은 온도는 더 많은 뒤틀림과 보이드를 의미합니다. 처음이라면 유연 페이스트와 유연 볼을 사용하세요.
$2,000짜리 리워크 스테이션이 필요한가요?
고밀도 보드에서 0.4mm 및 0.5mm 피치라면? 솔직히 그렇습니다. 적절한 BGA 스테이션의 광학 정렬은 배치를 가능하게 합니다. 0.8mm 이상의 경우 좋은 핫 에어 스테이션과 예열 플레이트로 인내심을 갖고 작업할 수 있습니다.
X선 없이 성공 여부를 어떻게 알 수 있나요?
전원을 넣어 보세요. 기능 테스트를 통과하고 쇼트가 없다면 아마 괜찮을 것입니다. 미션 크리티컬한 것은 X선 검사를 보내세요. 칩 아래의 보이드나 경계선 조인트를 볼 수 있는 유일한 방법입니다.
BGA 조립은 모든 연결이 칩 아래에 숨겨져 있어 위협적으로 느껴질 수 있습니다. 하지만 살펴본 것처럼 마법이 아닙니다. 스텐실 두께, 개구부 설계, 페이스트 양이라는 측정 가능한 변수를 제어하는 것이 숨겨진 조인트가 매번 완벽하게 형성되도록 하는 방법입니다.
물리학을 믿으세요. 정밀 BGA 스텐실, 깨끗한 표면, 올바른 열 프로파일로 솔더는 자연스럽게 좋은 조인트를 형성하려 합니다. 페이스트 퇴적에서 추측을 제거함으로써 위험하고 답답한 공정을 반복 가능한 성공으로 바꿀 수 있습니다.
지속적인 성장
인두 팁에 솔더 입히는 방법: 첫 사용과 재코팅
핵심 요약 처음 가열할 때부터 솔더를 입히십시오 인두를 약 315~370 °C(600~700 °F)로 가열하고 황동 수세미로 팁을 닦으십시오. 작업 면 전체에 새 플럭스 심 솔더를 녹여 얇고 거울처럼 빛나는 막을 만든 뒤, 남는 솔더를 닦고 얇게 한 번 더 입힙니다. 팁 상태에 따라 다시 코팅하십시오 팁에는 항상 솔더막을 유지하십시오. 젖음이 고르지 않아지면 바로 다시 입히고, 전원을 끄기 전에는 넉넉히 코팅해 사용하지 않는 동안의 산화를 막습니다. 도금 팁에 연마재를 사용하지 마십시오 줄이나 사포로 문지르면 철 도금층이 손상되고, 드러난 구리가 녹은 솔더에 용해됩니다. 젖음이 나빠진 팁은 플럭스를 이용한 부드러운 세척을 반복하고 팁 재생제는 소량만 사용하십시오. 도금이 손상되면 팁을 교체합니다. 솔더를 제대로 입힌 팁은 솔더를 빠르게 녹이고 열을 잘 전달하며 더 오래 사용할 수 있습니다. 솔더막 없이 산화된 팁은 충분히 뜨거워도 접합부에 닿는 부분에서 솔더가 잘 녹지 않을 수 있습니다. 팁에......
JST 커넥터 납땜 가이드: 삽입 실장·표면 실장·기판 간 연결
핵심 요약 커넥터 납땜에는 전기적 연결과 기계적 고정이 모두 중요합니다 헤더를 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 모서리 핀 하나를 임시 납땜한 뒤 정렬을 확인하십시오. 나머지 핀과 모든 기계적 고정 탭을 납땜해야 합니다. 커넥터 결합과 케이블 당김에 의한 힘은 하우징과 고정부가 지탱하도록 해야 합니다. 실장 방식에 맞춰 납땜 방법을 선택하십시오 삽입 실장형 헤더는 도금 홀을 솔더로 충분히 채워야 하며, 열이 잘 빠져나가는 전원 핀에는 큰 인두 팁과 플럭스를 사용합니다. 표면 실장형은 임시 고정 후 정렬하고 고정 탭을 완전히 납땜해야 합니다. 기판 간 커넥터는 평탄도를 확인해야 하며, 전선 쪽 JST 하우징에는 압착 접점을 사용하도록 설계되어 있습니다. 부품이 허용하는 조건에서 리플로를 사용하십시오많은 표면 실장형 JST 헤더는 리플로를 지원합니다. 핀 인 페이스트 공정으로 삽입 실장형 커넥터를 다른 표면 실장 부품과 같은 주기에 납땜할 수도 있습니다. 정확한 부품 번호의 데이터시트에서 리플로 조......
직류 전원 잭 납땜 방법: 배럴 잭과 전원 커넥터
핵심 요약 인두를 대기 전에 극성을 확인하십시오 어댑터 라벨, 기기 표시, 잭의 핀 배치를 대조해 중심 양극과 중심 음극 배선을 확인하십시오. 역극성은 전압 레귤레이터나 마이크로컨트롤러를 즉시 손상시킬 수 있습니다. 큰 접합부에 충분한 열을 공급하십시오 직류 전원 잭 단자는 열용량이 큽니다. 큰 끌형 또는 사선형 팁, 충분한 가열 시간과 열, 플럭스를 사용해 도금 홀을 채우십시오. 탁하고 거친 표면이 아닌 매끄럽고 빛나는 필릿을 형성해야 합니다. 기계적 강도를 확보하십시오 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 플러그 삽입력을 받는 모든 금속 고정 탭을 납땜하십시오. 패널 장착 케이블에는 당김을 분산하는 구조를 추가합니다. 기판의 표면 실장 부품은 스텐실과 한 번의 리플로로 처리하고, 잭은 손으로 납땜할 수 있습니다. 직류 배럴 잭은 기판에서 가장 단순한 부품처럼 보입니다. 단자가 세 개이고 펌웨어도 없지만, 회로가 소비하는 모든 전류가 이 부품을 통과합니다. 어댑터를 꽂을 때마다 밀기, 비틀기......
오디오 잭을 기판에 납땜하는 방법
핵심 요약 정확한 핀 배치를 먼저 확인하십시오 TS, TRS, TRRS 잭은 접점 수와 기판 단자 번호가 다릅니다. TRRS 배선은 CTIA 또는 OMTP 규격을 따르므로 납땜 전에 제조사 데이터시트와 기판 풋프린트로 모든 핀을 확인하십시오. 열과 솔더 양을 관리하십시오 가는 인두 팁, 플럭스, 최소한의 솔더를 사용하십시오. 핀 하나를 임시 고정해 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 접점 하나씩 납땜해 좁은 단자 사이의 브리지를 예방합니다. 고정 후 기능을 확인하십시오 지정된 모든 기계적 장착 탭을 납땜해 플러그 삽입력이 신호 접합부에 부담을 주지 않도록 하십시오. 확대하여 핀 사이를 검사하고 플럭스 잔류물을 제거한 뒤, 최종 조립 전에 양쪽 오디오 채널, 접지, 마이크를 확인합니다. 오디오 잭 납땜은 올바른 핀 배치, 기판 풋프린트, 작업 순서를 확인하는 데서 시작합니다. 3.5 mm 오디오 잭은 접점이 작고 촘촘해 솔더가 많으면 쉽게 브리지가 생깁니다. 불량 접합부는 지직거리는 소리, 한......
핀 헤더 납땜 방법: 스루홀과 SMD를 바르게 실장하는 요령
핵심 요약 브레드보드나 지그를 사용합니다. 작업 중 핀 헤더가 기울어지지 않도록 고정합니다. 한 핀만 먼저 가고정합니다. 나머지 핀을 납땜하기 전에 정렬 상태를 확인합니다. 가열 시간은 짧게 유지합니다. 과도한 열로 플라스틱 하우징이 녹지 않도록 합니다. 절단형 헤더는 플라스틱 사이를 자릅니다. 핀 자체를 억지로 자르지 말고 핀 사이의 홈을 이용합니다. SMD 헤더는 표면 패드에 실장합니다. 스루홀과 작업 방식이 다르며 페이스트 인쇄와 리플로우를 사용할 수 있습니다. 핀 제거에는 솔더와 흡납 도구를 활용합니다. 새 솔더를 조금 보충한 뒤 솔더 위크, 흡입기 또는 적절한 열풍 재작업 방법을 사용합니다. 핀 헤더가 기울어지는 이유 핀 헤더를 납땜한 뒤 기울어진 것을 발견하면 브레드보드나 상대 커넥터에 제대로 끼우기 어렵습니다. 핀을 바르게 정렬하는 작업은 일반적인 납땜과는 별도의 요령이 필요합니다. 이 글에서는 스루홀과 SMD 핀 헤더의 정렬 및 납땜 방법, 브레이크어웨이 헤더를 길이에 맞게 자르......
QFN 납땜 가이드: 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우 공정
핵심 요약 솔더 페이스트 스텐실은 균일한 QFN 솔더 접합부를 만드는 가장 안정적인 방법입니다. 중앙 써멀 패드는 하나의 큰 페이스트 영역이 아니라 창문형(window-pane) 패턴으로 나눕니다. 솔더 페이스트 양을 관리해 부품 들뜸, 브리지와 과도한 보이드를 방지합니다. 리플로우는 예열·소크, 피크 리플로우, 완만한 냉각 순서의 온도 프로파일을 적용합니다. 인두를 이용한 수작업 납땜은 일부 QFN에만 적합하며 중앙 써멀 패드를 효과적으로 접합하기 어려울 수 있습니다. QFN 접합부는 패키지 아래에 가려지므로 연속성 테스트, 테스트 포인트 또는 필요에 따라 X선으로 검사합니다. QFN 패키지는 소형화, 열 성능 및 RF 성능에 유리하지만 주변 패드와 중앙의 넓은 써멀 패드가 모두 패키지 아래에 숨어 있습니다. 인두만으로는 접합부에 접근하기 어려워 단락, 오픈 또는 리플로우 중 칩이 패드 위에서 뜨는 문제가 발생할 수 있습니다. 이 가이드에서는 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우를 이용한 QFN ......