PCB 조립에서 솔더 볼을 방지하는 방법: 완 가이드
1 분
- PCB 조립에서 솔더 볼이란?
- 솔더 볼 형성 원인
- SMT 스텐실 설계가 솔더 볼링에 미치는 직접적인 영향
- 조립 중 솔더 볼을 없애기 위한 전문적인 전략
- JLCPCB 스텐실이 신뢰할 수 있는 PCB 조립의 기준인 이유
- 마무리 생각:
- Q: 솔더 볼과 솔더 비드의 차이점은?
- Q: IPC-A-610에 따르면 솔더 볼은 몇 개까지 허용되나요?
- Q: 스텐실에 남은 솔더 페이스트를 재사용할 수 있나요?
- Q: 질소(N₂) 리플로우가 솔더 볼링을 줄이나요?
- Q: 툼스토닝과 솔더 볼이 함께 나타나면 무엇을 나타내나요?

라인에서 기판 하나를 꺼내 현미경 아래에 놓으면, 솔더 마스크 여기저기에 작은 금속 볼들이 보입니다. 솔더 볼이 위험한 이유 중 하나가 바로 이것입니다. 즉각적인 불량으로 이어지지 않기 때문입니다.
도체에서 떨어진 볼 하나는 제품이 진동하고, 열 사이클을 반복하고, 볼이 두 트레이스 사이의 간격으로 이동하기 전까지는 무해해 보입니다. 6개월 후: 명확한 원인이 없는 간헐적 불량이 발생합니다. 또한 솔더 볼은 공정 신호이기도 합니다. 지속적인 볼링은 무언가 드리프트가 생겼다는 의미입니다.
이 가이드는 IPC-A-610에서 정의하는 내용, 물리적 원인, 스텐실 설계가 솔더 볼을 유발하거나 방지하는 방법, 그리고 기판에서 솔더 볼을 없애기 위한 실용적인 단계를 다룹니다.
PCB 조립에서 솔더 볼이란?

IPC-A-610은 솔더 볼을 리플로우 중 메인 풀에서 분리되어 의도치 않은 위치에 남겨진 작은 솔더 구체로 정의합니다.
일반적으로 직경 0.13mm 초과 또는 600mm² 당 5개 초과 시 부적합이 시작됩니다. 규격 내 볼도 고밀도 기판에서는 잠재적인 단락입니다. 기계적 응력이 이동시킬 때가 문제입니다.
이 불량의 일반적인 위치는 다양합니다. 칩 부품 아래 볼은 페이스트 슬럼프를 나타냅니다. 비아 배럴 근처 볼은 아웃가싱을 나타냅니다. 그리고 넓게 흩어진 미세한 볼은 수분을 나타냅니다.
솔더 볼 형성 원인

다섯 가지 근본 원인이 대부분의 솔더 볼 불량을 설명하며, 실제 라인에서는 이것들이 중첩됩니다. 약간 산화된 페이스트에 공격적인 승온 속도가 결합되면 각 문제 단독보다 훨씬 더 많은 볼링이 발생합니다.
솔더 페이스트 슬럼프:
페이스트는 요변성입니다. 즉, 스퀴지 압력 하에서 흐르고 정지 상태에서 굳습니다. 냉간 슬럼프는 낮은 점도나 습기 흡수로 인해 실온에서 발생합니다.
열간 슬럼프는 더 심각합니다. 예열 구간에서 페이스트가 플럭스가 활성화되기 전에 부드러워져 솔더 마스크 위로 퍼집니다. 그리고 웨팅 시 메인 덩어리가 패드로 다시 당겨집니다. 마스크에 남겨진 입자들은 결합할 금속 표면이 없어 솔더 볼로 굳습니다.
산화:
플럭스는 리퀴더스(SAC305의 경우 약 217°C)에 도달하기 전에 솔더 분말과 PCB 패드의 금속 산화물을 환원해야 합니다.
산화 부담이 너무 높으면, 오래된 페이스트, 열화된 OSP, 유통기한을 넘긴 기판, 플럭스가 응집이 완료되기 전에 소모되어 미융합 입자들이 독립적인 볼로 남습니다. ENIG는 아래 표에서 보이듯 OSP보다 훨씬 잘 처리합니다:
PCB 패드 마감 처리: 산화 및 솔더 볼 위험 비교
| 마감 처리 | 납땜성 | 산화 위험 | 솔더 볼 위험 |
| HASL (Sn/Pb) | 우수 | 낮음 | 낮음 |
| 무연 HASL | 양호 | 낮음~중간 | 낮음~중간 |
| ENIG | 우수 | 매우 낮음 | 매우 낮음 |
| OSP | 양호 (짧은 유통기한) | 중간~높음 | 중간~높음 |
| 침적 Ag | 매우 양호 | 낮음 (변색 위험) | 낮음 |
| 침적 Sn | 양호 | 중간 | 중간 |
수분:
오븐에서 수분이 갑자기 기화되면 솔더 입자들이 플럭스로 접합되기 전에 물리적으로 방출됩니다. 패턴이 특징적입니다. 특정 패드 근처에 집중되는 것이 아니라 기판 전체에 걸쳐 미세한 볼들이 넓게 흩어집니다.
리플로우 프로파일 오류:
예열 중 2°C/s를 초과하는 승온 속도는 솔더 입자를 함께 운반할 정도로 격렬한 용매 증발을 유발합니다. 150~200°C에서 플럭스가 산화물을 제거하는 소크 단계가 불충분하면 응집 조건이 충족되기 전에 솔더가 리퀴더스에 도달합니다.
두 문제 모두 오븐 컨트롤러가 아닌 실제 기판의 열 프로파일러로만 확인할 수 있습니다.
불량한 페이스트 인쇄:
과도한 스퀴지 압력은 패드 사이 솔더 마스크 위에 페이스트를 번지게 합니다. 웨팅할 금속 표면이 없는 고립된 페이스트 덩어리는 오븐에서 그 자리에서 볼로 뭉칩니다. 마모된 스텐실은 이를 악화시킵니다. 거친 개구부 벽면은 찢어진 페이스트 도포물을 만들어 다음 기판에 번짐을 전달합니다.
SMT 스텐실 설계가 솔더 볼링에 미치는 직접적인 영향
스텐실은 기판의 모든 페이스트 도포를 정의합니다. 개구부 형상이 잘못되면 다운스트림 수정은 해결책이 아닌 임시방편이 됩니다.
면적 비율:
면적 비율 = 개구부 열림 면적 ÷ 개구부 벽면 면적으로, 신뢰할 수 있는 페이스트 분리를 위해 0.66을 초과해야 합니다. 이 임계값 이하에서는 벽면 접착력이 이기고, 스텐실 분리 시 페이스트 도포가 찢어져 솔더 볼이 되는 조각들이 남습니다.
혼합 기술 기판은 종종 스텝 스텐실이 필요합니다. 단일 호일 두께로는 모든 패드의 면적 비율을 동시에 만족시킬 수 없기 때문입니다.
개구부 축소 및 형상:
개구부를 패드보다 10~20% 작게 하면 배치로 인한 페이스트 밀림에 대한 완충이 됩니다. 수동 소자의 경우 형상이 중요합니다. 홈 플레이트 개구부는 부품 본체 쪽으로 테이퍼 처리되어 페이스트를 패드 끝 부분에 집중시키고 짜임이 발생하는 중앙에서 멀어지게 합니다.
보우 타이 및 U자 형상은 점점 더 작아지는 부품에서 동일한 목적을 제공합니다.
벽면 매끄러움:
거친 벽면은 도그이어를 유발합니다. 페이스트 도포 모서리가 스텐실 들어올림 시 찢어져 하면에 달라붙고, 기판에 고립된 솔더 마스크 번짐으로 전달됩니다.
전해 연마 스텐실은 미세한 벽면 불규칙성을 제거하고, 나노 코팅 스텐실은 페이스트를 적극적으로 밀어내는 소수성 층을 추가합니다. 두 방법 모두 도포 변화를 줄이고 하면 세척 빈도를 낮춥니다.
정밀 스텐실 서비스는 올바른 개구부 설계를 사용하도록 보장합니다. 모든 것이 거기서 시작되기 때문입니다.
조립 중 솔더 볼을 없애기 위한 전문적인 전략

예방이 재작업보다 저렴합니다. 대부분의 솔더 볼 문제는 기판이 오븐에 들어가기 전에 해결됩니다. 솔더 볼을 없애기 위한 황금 규칙입니다.
● 페이스트를 3~10°C에서 보관하세요. 밀봉된 카트리지를 개봉 전 4시간 동안 실온으로 워밍업하세요. 차가운 상태로 개봉하면 페이스트 표면에 직접 응결이 발생합니다.
● SMT 실 습도를 40~60% RH로 유지하세요. 60% 이상에서는 인쇄된 기판이 몇 시간 내에 수분을 흡수합니다.
● 3~5회 인쇄마다 IPA 용제로 스텐실 하면을 닦으세요. 파인 피치 작업은 매 인쇄마다 필요합니다.
● 인쇄 후 1시간 이내에 리플로우하세요. 2시간을 초과하면 세척 후 재인쇄하세요.
● 오븐 컨트롤러가 아닌 열 프로브로 기판을 프로파일링하세요. 승온 속도가 2°C/s 이하를 유지하고 소크 시간이 기판의 열 질량에 맞는지 확인하세요.
● 소형 수동 소자에 대한 픽 앤 플레이스 노즐 힘을 감사하세요. 페이스트 도포에 바닥을 치면 매 사이클마다 재료를 외부로 짜냅니다.
JLCPCB 스텐실이 신뢰할 수 있는 PCB 조립의 기준인 이유
스텐실 품질이 페이스트 도포 품질을 결정합니다. 인쇄 단계에서 도입된 치수 변화에 대한 다운스트림 보상은 없습니다. 그것이 JLCPCB가 최고급 스텐실 생산으로 들어오는 이유입니다.
고정밀 기술
우선 30대의 고정밀 LPKF 레이저 절단기를 사용하여 ±0.003mm까지의 탁월한 정확도를 보장합니다. 0.4mm 피치 패드에서도 면적 비율 준수를 보장합니다.
프리미엄 소재 및 내구성
JLCPCB의 거의 모든 스텐실은 내구성 있는 304 HTA 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 이 소재로 완벽한 경도와 열 안정성을 기대할 수 있습니다. 여러 인쇄 사이클 후에도 변형 걱정이 없습니다.
고급 마감 처리 옵션
JLCPCB는 다음과 같은 고급 후처리 옵션을 제공합니다.
● 전해 연마: 이 마감 처리 공정은 더 매끄러운 개구부 벽면을 보장합니다. 또한 레이저 절단 후 남은 마이크로 버르와 슬래그를 제거합니다.
● 나노 코팅: 나노 코팅 마감은 BGA, QFN 또는 다양한 파인 피치 부품이 있는 PCB에 이상적인 스텐실로 만들어줍니다. SMT 초도 합격률 향상에 탁월합니다.
다양한 커스터마이즈
JLCPCB는 광범위한 맞춤 요구사항을 지원합니다. 자동화 기계용 프레임형 스텐실 또는 수동 조립용 프레임리스 버전 중에서 선택할 수 있습니다.
● 스텝 스텐실: 하나의 시트에 국소적인 "스텝업" 또는 "스텝다운" 두께를 포함합니다. 혼합 기술 기판에서 파인 피치 및 대형 부품 모두에 고품질 접합을 위한 올바른 페이스트 양을 보장합니다.
● 피듀셜: JLCPCB는 세 가지 다른 피듀셜 옵션을 제공합니다. 완벽한 정렬을 위해 관통 에칭 또는 반 에칭 피듀셜을 정의할 수 있습니다.
이 외에도 다양한 커스터마이즈 옵션이 제공됩니다.
빠른 납기 및 합리적인 가격
신뢰성이 높은 비용을 의미하지 않습니다. 맞춤 스텐실은 3달러부터 시작합니다. 자동화 생산 라인은 최대 12시간의 제작 시간을 보유합니다. 대부분의 주문은 24시간 이내에 배송되어 프로젝트 일정을 유지합니다. JLCPCB의 고정밀 SMT 스텐실로 솔더 볼링을 멈추세요. 지금 $11 쿠폰을 받고 오늘 조립 품질을 업그레이드하세요!
마무리 생각:
솔더 볼은 방지할 수 있습니다. 각 불량 모드의 물리적 원리는 잘 이해되어 있으며, 모든 근본 원인은 공정 규율, 페이스트 보관, 실내 환경, 스텐실 상태, 프로파일 검증에 반응합니다.
이것들은 어떤 자본 투자도 필요하지 않습니다. 볼이 나타나면 기판에서 그 위치는 진단 정보입니다. 재작업 인두에 손을 뻗기 전에 이를 활용하세요.
깨끗한 조립은 고품질 도구로 시작됩니다. 생산을 확장하는 경우 이러한 빈번한 리플로우 불량을 해결하는 솔루션으로 작동할 수 있는 JLCPCB 스텐실에 대해 자세히 알아보세요.
자주 묻는 질문:
Q: 솔더 볼과 솔더 비드의 차이점은?
솔더 볼은 접합부에서 방출되어 어느 것에도 금속 결합이 없는 독립적인 구체입니다. 솔더 비드는 더 크고 길쭉하며, 배치 중 짜진 페이스트가 끝 캡에 대해 리플로우되어 칩 부품 단자에 물리적으로 부착된 것입니다. 두 경우 모두 전기 간격을 위반할 때 IPC-A-610에서 불합격이지만, 시정 조치가 다릅니다. 비드는 스텐실 및 프로파일 문제를 다루고, 비딩은 배치 힘과 개구부 형상을 다룹니다.
Q: IPC-A-610에 따르면 솔더 볼은 몇 개까지 허용되나요?
직경 0.13mm 이하이고 캡슐화되거나 최소 전기 간격에서 벗어나 있는 경우 600mm² 당 최대 5개까지 허용됩니다. 어느 한 조건이라도 초과하면 부적합입니다. 대부분의 성숙한 라인에서는 IPC 한도를 기다리지 않고 600mm² 당 2~3개를 공정 플래그로 취급합니다.
Q: 스텐실에 남은 솔더 페이스트를 재사용할 수 있나요?
한도 내에서는 가능합니다. 대부분의 제조업체는 스텐실 위 최대 수명을 4~8시간으로 명시합니다. 그 범위 내에 회수되고 점도가 검사되어 냉장 밀봉된 페이스트는 재사용할 수 있습니다. 밤새 방치되거나 가장자리가 눈에 띄게 건조하거나 60% RH 이상의 습도에 노출된 페이스트는 폐기해야 합니다.
Q: 질소(N₂) 리플로우가 솔더 볼링을 줄이나요?
네. 질소는 오븐 산소를 100ppm 이하로 유지하여 승온 및 소크 중 플럭스가 산화물을 세정하는 동안 솔더 분말이 재산화되지 않게 합니다. 플럭스는 충분한 여유를 가지고 산화물 환원을 완료하고, 응집이 더 완전해지며, 더 적은 위성 입자가 남습니다. SAC305 및 기타 무연 합금에서 가장 두드러진 이점이 있습니다. 단점은 질소 운영 비용입니다.
Q: 툼스토닝과 솔더 볼이 함께 나타나면 무엇을 나타내나요?
툼스토닝은 불균일한 웨팅 힘, 일반적으로 두 패드에 불균일한 페이스트 양이 필요합니다. 솔더 볼도 함께 나타나면 해당 도포물이 제대로 담기지 않아 솔더 마스크 위로 퍼지는 것입니다. 두 경우 함께 나타나면 프로파일 문제가 아닌 스텐실 문제나 과도한 스퀴지 압력을 강하게 나타냅니다. 오븐을 건드리기 전에 3D SPI 시스템으로 인쇄 품질을 확인하세요.
지속적인 성장
인두 팁에 솔더 입히는 방법: 첫 사용과 재코팅
핵심 요약 처음 가열할 때부터 솔더를 입히십시오 인두를 약 315~370 °C(600~700 °F)로 가열하고 황동 수세미로 팁을 닦으십시오. 작업 면 전체에 새 플럭스 심 솔더를 녹여 얇고 거울처럼 빛나는 막을 만든 뒤, 남는 솔더를 닦고 얇게 한 번 더 입힙니다. 팁 상태에 따라 다시 코팅하십시오 팁에는 항상 솔더막을 유지하십시오. 젖음이 고르지 않아지면 바로 다시 입히고, 전원을 끄기 전에는 넉넉히 코팅해 사용하지 않는 동안의 산화를 막습니다. 도금 팁에 연마재를 사용하지 마십시오 줄이나 사포로 문지르면 철 도금층이 손상되고, 드러난 구리가 녹은 솔더에 용해됩니다. 젖음이 나빠진 팁은 플럭스를 이용한 부드러운 세척을 반복하고 팁 재생제는 소량만 사용하십시오. 도금이 손상되면 팁을 교체합니다. 솔더를 제대로 입힌 팁은 솔더를 빠르게 녹이고 열을 잘 전달하며 더 오래 사용할 수 있습니다. 솔더막 없이 산화된 팁은 충분히 뜨거워도 접합부에 닿는 부분에서 솔더가 잘 녹지 않을 수 있습니다. 팁에......
JST 커넥터 납땜 가이드: 삽입 실장·표면 실장·기판 간 연결
핵심 요약 커넥터 납땜에는 전기적 연결과 기계적 고정이 모두 중요합니다 헤더를 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 모서리 핀 하나를 임시 납땜한 뒤 정렬을 확인하십시오. 나머지 핀과 모든 기계적 고정 탭을 납땜해야 합니다. 커넥터 결합과 케이블 당김에 의한 힘은 하우징과 고정부가 지탱하도록 해야 합니다. 실장 방식에 맞춰 납땜 방법을 선택하십시오 삽입 실장형 헤더는 도금 홀을 솔더로 충분히 채워야 하며, 열이 잘 빠져나가는 전원 핀에는 큰 인두 팁과 플럭스를 사용합니다. 표면 실장형은 임시 고정 후 정렬하고 고정 탭을 완전히 납땜해야 합니다. 기판 간 커넥터는 평탄도를 확인해야 하며, 전선 쪽 JST 하우징에는 압착 접점을 사용하도록 설계되어 있습니다. 부품이 허용하는 조건에서 리플로를 사용하십시오많은 표면 실장형 JST 헤더는 리플로를 지원합니다. 핀 인 페이스트 공정으로 삽입 실장형 커넥터를 다른 표면 실장 부품과 같은 주기에 납땜할 수도 있습니다. 정확한 부품 번호의 데이터시트에서 리플로 조......
직류 전원 잭 납땜 방법: 배럴 잭과 전원 커넥터
핵심 요약 인두를 대기 전에 극성을 확인하십시오 어댑터 라벨, 기기 표시, 잭의 핀 배치를 대조해 중심 양극과 중심 음극 배선을 확인하십시오. 역극성은 전압 레귤레이터나 마이크로컨트롤러를 즉시 손상시킬 수 있습니다. 큰 접합부에 충분한 열을 공급하십시오 직류 전원 잭 단자는 열용량이 큽니다. 큰 끌형 또는 사선형 팁, 충분한 가열 시간과 열, 플럭스를 사용해 도금 홀을 채우십시오. 탁하고 거친 표면이 아닌 매끄럽고 빛나는 필릿을 형성해야 합니다. 기계적 강도를 확보하십시오 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 플러그 삽입력을 받는 모든 금속 고정 탭을 납땜하십시오. 패널 장착 케이블에는 당김을 분산하는 구조를 추가합니다. 기판의 표면 실장 부품은 스텐실과 한 번의 리플로로 처리하고, 잭은 손으로 납땜할 수 있습니다. 직류 배럴 잭은 기판에서 가장 단순한 부품처럼 보입니다. 단자가 세 개이고 펌웨어도 없지만, 회로가 소비하는 모든 전류가 이 부품을 통과합니다. 어댑터를 꽂을 때마다 밀기, 비틀기......
오디오 잭을 기판에 납땜하는 방법
핵심 요약 정확한 핀 배치를 먼저 확인하십시오 TS, TRS, TRRS 잭은 접점 수와 기판 단자 번호가 다릅니다. TRRS 배선은 CTIA 또는 OMTP 규격을 따르므로 납땜 전에 제조사 데이터시트와 기판 풋프린트로 모든 핀을 확인하십시오. 열과 솔더 양을 관리하십시오 가는 인두 팁, 플럭스, 최소한의 솔더를 사용하십시오. 핀 하나를 임시 고정해 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 접점 하나씩 납땜해 좁은 단자 사이의 브리지를 예방합니다. 고정 후 기능을 확인하십시오 지정된 모든 기계적 장착 탭을 납땜해 플러그 삽입력이 신호 접합부에 부담을 주지 않도록 하십시오. 확대하여 핀 사이를 검사하고 플럭스 잔류물을 제거한 뒤, 최종 조립 전에 양쪽 오디오 채널, 접지, 마이크를 확인합니다. 오디오 잭 납땜은 올바른 핀 배치, 기판 풋프린트, 작업 순서를 확인하는 데서 시작합니다. 3.5 mm 오디오 잭은 접점이 작고 촘촘해 솔더가 많으면 쉽게 브리지가 생깁니다. 불량 접합부는 지직거리는 소리, 한......
핀 헤더 납땜 방법: 스루홀과 SMD를 바르게 실장하는 요령
핵심 요약 브레드보드나 지그를 사용합니다. 작업 중 핀 헤더가 기울어지지 않도록 고정합니다. 한 핀만 먼저 가고정합니다. 나머지 핀을 납땜하기 전에 정렬 상태를 확인합니다. 가열 시간은 짧게 유지합니다. 과도한 열로 플라스틱 하우징이 녹지 않도록 합니다. 절단형 헤더는 플라스틱 사이를 자릅니다. 핀 자체를 억지로 자르지 말고 핀 사이의 홈을 이용합니다. SMD 헤더는 표면 패드에 실장합니다. 스루홀과 작업 방식이 다르며 페이스트 인쇄와 리플로우를 사용할 수 있습니다. 핀 제거에는 솔더와 흡납 도구를 활용합니다. 새 솔더를 조금 보충한 뒤 솔더 위크, 흡입기 또는 적절한 열풍 재작업 방법을 사용합니다. 핀 헤더가 기울어지는 이유 핀 헤더를 납땜한 뒤 기울어진 것을 발견하면 브레드보드나 상대 커넥터에 제대로 끼우기 어렵습니다. 핀을 바르게 정렬하는 작업은 일반적인 납땜과는 별도의 요령이 필요합니다. 이 글에서는 스루홀과 SMD 핀 헤더의 정렬 및 납땜 방법, 브레이크어웨이 헤더를 길이에 맞게 자르......
QFN 납땜 가이드: 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우 공정
핵심 요약 솔더 페이스트 스텐실은 균일한 QFN 솔더 접합부를 만드는 가장 안정적인 방법입니다. 중앙 써멀 패드는 하나의 큰 페이스트 영역이 아니라 창문형(window-pane) 패턴으로 나눕니다. 솔더 페이스트 양을 관리해 부품 들뜸, 브리지와 과도한 보이드를 방지합니다. 리플로우는 예열·소크, 피크 리플로우, 완만한 냉각 순서의 온도 프로파일을 적용합니다. 인두를 이용한 수작업 납땜은 일부 QFN에만 적합하며 중앙 써멀 패드를 효과적으로 접합하기 어려울 수 있습니다. QFN 접합부는 패키지 아래에 가려지므로 연속성 테스트, 테스트 포인트 또는 필요에 따라 X선으로 검사합니다. QFN 패키지는 소형화, 열 성능 및 RF 성능에 유리하지만 주변 패드와 중앙의 넓은 써멀 패드가 모두 패키지 아래에 숨어 있습니다. 인두만으로는 접합부에 접근하기 어려워 단락, 오픈 또는 리플로우 중 칩이 패드 위에서 뜨는 문제가 발생할 수 있습니다. 이 가이드에서는 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우를 이용한 QFN ......