BGA 패키지의 Tin-Spray 공정 사용 시 발생하는 위험성과 대책
1 분
집적회로(IC) 기술이 발전하고 장비와 고정밀 PCB 제조 기술이 향상됨에 따라 소비자 전자제품은 더 가볍고, 얇아지며, 더 강력해지는 추세를 보이고 있습니다.
기존의 관통홀(through-hole) 또는 일반 SMT 부품으로는 더 이상 이러한 요구사항을 충족할 수 없게 되었습니다. 실리콘 칩의 집적도가 증가함에 따라 패키징 방식은 BGA(Ball Grid Array) 기술로 전환되었습니다.
BGA 패키징의 현황
BGA 패키지는 기존 방식에 비해 여러 장점을 제공합니다:
- 소형 면적 내 고밀도 I/O 핀 실장 가능
- 고주파 특성 우수
- 열적/전기적 특성 개선
- 저전력 소비
오늘날 대부분의 다핀(Multi-pin) 칩은 BGA 패키지를 사용하여 고밀도, 고성능 애플리케이션에서 최고의 선택이 되고 있습니다.
BGA 패키지를 찾을 수 있는 곳
일상적으로 사용하는 모바일 기기 메인보드, PC 메인보드, 그래픽카드 등의 전자제품에서 볼 수 있는 정사각형 형태의 흑색 칩이 바로 BGA 패키지입니다. 이러한 BGA 패키지는 매우 소형이며, 패키지 하부에는 고밀도로 배열된 다수의 칩 핀이 있습니다. 납땜부가 육안으로 확인 가능한 기존의 삽입 실장이나 표면 실장 부품과는 달리, BGA 패키지는 이러한 특수 부품의 성공적인 실장을 위해 적절한 설계와 공정이 요구됩니다.
BGA 솔더링 불량 주요 발생 원인
BGA 솔더링 불량의 주요 원인은 다음과 같습니다:
- 부적절한 솔더링 온도 관리
- 솔더 페이스트 품질 저하
- SMT 장비 정밀도 이상
특히 PCB 표면처리 공정 중 Tin-spray 방식 적용 시 발생하는 문제점이 자주 간과되고 있습니다.
BGA 패드의 Tin-spray 적용 시 위험성
다이어그램에서 보이는 바와 같이, 주석 도포된 BGA 패드에서 '과도하게 얇은 솔더', '과도하게 두꺼운 솔더', '편중된 솔더', '함몰된 솔더 포인트' 등의 불량이 발생할 수 있습니다. 이러한 불량들이 BGA 실장 시 어떤 문제를 야기할 수 있는지 살펴보겠습니다.
주요 문제점은 다음과 같습니다:
- 솔더 포인트의 높이 편차로 인해 BGA 부품 실장 시, 두꺼운 솔더는 부품 핀과 정상 접합이 이루어지나, 얇은 솔더의 경우 미접합 또는 크랙이 있는 취약 접합이 발생하여 불량 또는 가납을 초래할 수 있습니다.
2. BGA 부품 실장 시 리플로우 온도에 의해 솔더 페이스트가 용융되면서, 과도하게 두꺼운 솔더 포인트의 여분 솔더가 BGA 패드 간 간격으로 흘러 들어가 쇼트를 유발할 수 있습니다.
해결책 및 권장사항
BGA 패드는 고밀도로 배열되어 있어 PCB 표면에 높은 평탄도가 요구되므로, 불균일한 솔더링 포인트를 방지하고 균일한 솔더링 표면을 확보하기 위해 ENIG 처리를 권장합니다. BGA 부품이 실장된 PCBA는 일반적으로 고가이므로 품질 확보가 최우선 고려사항입니다. 보드의 가치에 비해 ENIG 처리 비용은 크게 중요한 요소가 아닙니다.
JLC에서는 BGA 적용 시 ENIG 처리를 선택할 것을 엔지니어들에게 적극 권장합니다. BGA 솔더링 품질 문제는 수정이 매우 어렵지만, ENIG 처리는 우수한 솔더링 품질을 제공하고 고비용 재작업의 필요성을 최소화합니다.
결론
BGA 패드에 tin-spray 공정 대신 ENIG(무전해 니켈 침지 금도금) 처리를 선택하는 것이 현대의 고성능 전자제품에서 신뢰성 있는 고품질 접합을 보장하는 최적의 방안입니다. JLCPCB는 6층 이상의 기판에 대해 ENIG를 기본 사양으로 적용하고 있습니다!
지속적인 성장
01005 실장 가이드: PCB 설계, 스텐실, 피더 정전기와 리플로우
핵심 요점 인치식 01005 부품의 크기는 0.4 × 0.2 mm이며, 미터식 코드는 0402입니다. 안정적인 실장을 위해서는 ENIG처럼 평탄한 표면 마감, 대칭형 NSMD 패드, 약 3 mil 두께의 스텐실과 미세 분말 솔더 페이스트, 피더의 정전기 제어, 부품 실장 전 3D SPI가 필요합니다. 01005 부품은 재작업에 시간이 걸리고 불량 위험도 크므로, 1차 합격률이 가장 중요한 지표입니다. 그림: 손가락 끝에 올려놓은 SMD 커패시터 여섯 개. 왼쪽부터 01005, 0201, 0402, 0603, 0805, 1206. 사진은 필리프 발베리 촬영, CC BY-SA 4.0 라이선스, 출처는 위키미디어 공용 위 사진에서 가장 작은 커패시터는 길이 0.4 mm, 폭 0.2 mm의 01005입니다. 008004처럼 더 작은 부품도 있지만 휴대전화와 모듈 제조사 외에는 드물게 사용합니다. 그래서 대부분의 설계에서 01005가 수동 부품 크기의 실질적인 하한입니다. 0402와 0201에서 통하던......
SMD 리워크 가이드: PCB 손상을 막는 공구, 온도 및 작업 기법
타 버린 레귤레이터 교체부터 잘못된 부품 값 수정, 미세 피치 IC의 솔더 브리지 제거에 이르기까지, SMD 리워크는 전자제품 제조와 시제품 개발에서 필수적인 기술입니다. 리워크를 통해 엔지니어는 새 기판을 다시 제작하는 데 드는 비용과 시간 없이 조립 불량을 수리하고, 설계 변경을 반영하며, 값비싼 PCB를 되살릴 수 있습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: SMD 리워크란 무엇인가 대표적인 리워크 상황 공구와 온도 설정 안전한 제거 및 실장 패키지별 작업 기법 실제 수리 사례 흔한 불량과 예방법 리워크와 교체의 판단 기준 SMD 리워크란 무엇이며 왜 중요한가? SMD 리워크란 PCB와 주변 부품을 보호하면서 국부적인 열을 이용해 표면 실장 부품(SMD)을 제거·수리·교체하는 통제된 공정을 말합니다. 기판 전체를 다시 만들지 않고도 조립 불량을 바로잡거나, 고장 난 부품을 교체하거나, 설계 변경을 반영하기 위해 널리 수행됩니다. SMD 리워크가 필요한 상황: 시제품 검증: 양산 설계를 확정하기......
칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다. 정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다. 최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다. 본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을......
IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드
전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다. 본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이 SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁 IC 패키지란 무엇인가? IC 패키......
와이어 본딩 vs 플립 칩: 반도체 패키징의 핵심 차이점
빠르게 발전하는 반도체 패키징 분야에서 와이어 본딩과 플립 칩 기술 중 무엇을 선택하느냐는 단순한 기구적 결정을 넘어, 제품의 성능과 열적 한계, 그리고 수익성까지 좌우하는 전략적 분기점입니다. 기존 인터커넥트 방식의 검증된 신뢰성과 비용 효율을 원하십니까, 아니면 최신 플립 칩 구조가 제공하는 높은 I/O 밀도와 뛰어난 신호 무결성이 필요한 응용 분야입니까? 본 종합 가이드에서는 오랜 고급 패키징 엔지니어링 경험을 바탕으로 복잡한 내용을 명확하게 정리합니다. 와이어 본딩과 플립 칩의 구조적 특성, 비용 트레이드오프, 전기적 특성을 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시면 와이어 본딩과 플립 칩 중 어느 쪽이 자사의 설계 요구사항과 시장 목표에 부합하는지 판단할 수 있는, 엔지니어링에 근거한 명확한 로드맵을 얻으실 수 있습니다. 와이어 본딩 vs 플립 칩: 핵심 차이점 와이어 본딩이 가느다란 금속 와이어(금, 구리, 알루미늄)를 이용해 칩 외곽에서 연결을 형성하는 반면, 플립 칩 기......
BGA 솔더링 완벽 해설: 공정, 장비, 모범 사례 종합 가이드
전자 부품이 더 작은 실장 면적에서 더 많은 핀 수를 요구하게 되면서, 업계는 볼 그리드 어레이(BGA)에 크게 의존하고 있습니다. BGA는 기존의 와이어 리드 대신 부품 아래에 배열된 미세한 솔더 볼을 이용해 인쇄회로기판과 연결하는 표면 실장 패키지입니다. 이 접합부는 패키지 본체 아래에 가려져 있어 일반적인 육안 검사가 불가능합니다. 그래서 BGA 솔더링은 표면 실장 기술(SMT)에서 대단히 중요하면서도 복잡한 공정으로 꼽힙니다. PCB 설계자와 엔지니어에게 이 실장 방식을 숙지하는 일은 안정적인 수율을 확보하기 위한 필수 과제입니다. 이 글을 BGA 솔더링의 결정판 튜토리얼로 활용하시기 바랍니다. 본 가이드에서는 리플로우 기초부터 검증에 필요한 장비까지 BGA 솔더링 공정 전반을 다룹니다. BGA 솔더링이란 무엇입니까? BGA 솔더링이 무엇인지 궁금하시다면, 이는 볼 그리드 어레이 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 부착하는 구체적인 공정을 말합니다. 와이어 리드를 사용하는 기존 부품과 달리,......