This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

스텐실 세척 방법: 수동 vs 자동

최초 게시일 Feb 24, 2026, 업데이트 되였습니다. Feb 24, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 스텐실 세척의 필요성
  • SMT 스텐실은 어떻게 청소하나요?
  • SMT 스텐실을 세척하는 세 가지 방법:
  • 2. 공압 분무 세척
  • 3. 초음파 스텐실 세척
  • 세척 방식 비교:
  • 닦기 공정에 대한 지식:
  • 닦기 세 가지 유형:
  • 닦기 빈도 설명:
  • 단계별 세척 절차:
  • 결론:

SMT(Surface Mount Technology) 인쇄 회로 기판 조립에서 PCB 패드에 정확하고 신뢰할 수 있는 솔더 페이스트 패턴을 적용하기 위해 스텐실이 사용됩니다. 인쇄 품질을 높게 유지하고 실수를 방지하려면 절개부를 자주 청소하는 것이 중요합니다. 제조 현장에서는 자동 스텐실 세척기가 자주 사용되지만, 프로토타입 PCB 조립이나 소량 생산 시에는 수작업 세척이 권장됩니다. 스텐실 세척은 공정 수율과 투자 대비 수익을 결정하기 때문에 중요한 단계입니다. 이 글은 세척 기법을 비교하고, 수작업 및 자동 방식으로 스텐실을 청소하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.특정 보드 설계에 맞춘 맞춤형 스텐실이 필요하신 분은 JLCPCB가 유연한 스텐실 옵션을 제공합니다. JLCPCB에서 지금 바로 맞춤 스텐실을 주문하세요.

stencil application

스텐실 세척의 필요성

수많은 PCBA 조립 공장들이 동일한 문제에 자주 직면합니다: 더러운 스텐실! 이러한 스텐실들은 어떻게 청소해야 할까요? 단순해 보이는 이 문제는 인건비, 세척 일관성, 품질 등 많은 골치 아픈 문제를 야기합니다.

need of stencil

정기적인 스텐실 세척이 필요한 주요 이유:

  • 스텐실 개구부에 잔류한 솔더 페이스트는 부정확한 솔더 퇴적을 초래할 수 있습니다.
  • 페이스트 잔여물은 솔더 볼 및 미드칩 솔더 비드의 원인이 되기도 합니다.
  • 스텐실 표면의 먼지, 플럭스 및 기타 불순물은 인쇄 품질을 저하시킵니다.
  • 건조된 페이스트가 막힌 개구부는 스텐실 수명과 인쇄 선명도를 변화시킬 수 있습니다.
  • 충분한 세척이 없으면 인쇄 불량 보드가 더 많이 발생합니다.

SMT 스텐실은 어떻게 청소하나요?

SMT 스텐실을 청소하는 것은 인쇄 공정의 품질을 향상시키는 데 필수적입니다. 일반적으로 마운팅 공정의 제품 결함 70%는 솔더 페이스트 인쇄 공정에서 비롯된다고 합니다. 스텐실 개구부에 먼지나 이물질이 막히면 솔더 페이스트가 너무 많거나 너무 적게 인쇄되는 등의 오류가 발생할 수 있습니다.

또한, 실장 밀도 증가로 피치가 좁아지면 IPA에 적신 닦음 천으로 수작업 세척을 해도 솔더 페이스트나 솔더 입자를 완전히 제거하지 못할 수 있습니다.

SMT 스텐실을 세척하는 세 가지 방법:

stencil cleaning

1. 수작업 담가 세척

도구 및 재료: 세척제, 먼지 제거 천, 전용 장갑, 용기

세척 단계:

1) 솔더가 덩어리로 굳은 경우, 용기에 스텐실을 담가두거나 세척액을 뿌려 불립니다.

2) 장갑을 끼고 먼지 제거 천으로 솔더 페이스트가 묻은 부위를 닦아냅니다.

3) 압축 공기로 건조

2. 공압 분무 세척

도구 및 재료: 공압 스텐실 세척기, 세척제, 전용 장갑

세척 단계:

1) 공기 압축기를 켭니다.

2) 세척 및 건조 시간을 설정합니다.

3) 스텐실을 넣고 작업자는 다른 일을 합니다.

4) 돌아와서 스텐실을 꺼내고 새 것을 넣습니다(완전 자동 작업으로 로딩/언로딩만 필요).

3. 초음파 스텐실 세척

도구 및 재료: 초음파 스텐실 세척기, 세척제

세척 단계:

1) 전원을 켭니다.

2) 스텐실을 넣고 세척 및 건조 시간을 설정합니다.

3) 스텐실을 꺼내고 새 것을 넣습니다.

세척 방식 비교:

닦기 공정에 대한 지식:

stencil wiping

솔더 페이스트가 구멍 안으로 흘러 들어가면 굳어서 스텐실 표면과 패드에 달라붙습니다. 분리 시 패드에 대한 퇴적물의 접착력이 스텐실 벽에 대한 접착력보다 커야 합니다. 벽 옆의 페이스트가 균열되고 변형됩니다. 패드/벽 면적 비율에 따라 일부 페이스트는 PCB로 방출되고 일부는 개구부에 남습니다. 스트링링이나 펌핑으로 인해 소량의 페이스트가 스텐실 저면에 달라붙을 수 있습니다.

닦기 세 가지 유형:

• 드라이 와이프: 가장 일반적인 방식으로, 개구부 밖으로 새어나온 솔더 볼을 스텐실 저면에서 제거합니다.

• 진공 와이프: 개구부를 진공으로 닦아 페이스트를 제거하고 막힌 부분을 깨끗이 합니다.

• 용제 와이프: 스텐실 저면의 플럭스 잔여물을 제거하는 데 사용됩니다.

닦기 빈도 설명:

닦기 빈도 각 인쇄별 닦기 빈도는 다음과 같습니다:

초기에는 공정을 평가하고 세척 프로토콜을 조정하기 위해 더 빈번한 세척이 필요합니다. 이후 인쇄 불량을 통해 빈도를 최적화할 수 있습니다.

단계별 세척 절차:

다음은 포괄적인 수작업 스텐실 세척 절차입니다:

stencil cleaning

1단계: 육안 검사

스텐실 표면의 개구부와 노출 영역에 잔여 페이스트가 있는지 확인합니다. 스텐실 저면의 오염물, 이물질, 굳은 솔더 페이스트를 육안으로 점검합니다.

2단계: 준비

평평한 표면 위에 ESD 매트를 깔고 스텐실을 단단히 고정합니다. 필요한 면봉, 와이프, 세척 화학물질을 준비합니다. 와이프의 윗면과 아랫면을 구분하여 사용합니다.

3단계: 굳은 페이스트 느슨하게 하기

큰 덩어리의 굳은 페이스트는 끈끈이 테이프로 제거합니다. 1~2회 사용 후 폐기합니다. 면봉에 용제를 묻혀 보조합니다.

4단계: 개구부 세척

용제에 담근 부드러운 황동 브러시로 개구부 내부와 가장자리를 조심스럽게 문질러 막힘을 제거합니다. 용제에 적신 폼 면봉으로 구멍 안의 잔여 페이스트를 제거합니다.

5단계: 저면 세척

용제에 충분히 적신 세척 와이프로 스텐실 저면을 한 방향으로 한 번에 닦습니다. 저면의 페이스트 축적을 제거하기 위해 와이프를 감아서 닦고 스퀴지로 긁어냅니다. 와이프가 더러워지면 즉시 교체합니다. 용제가 오염되면 교체합니다.

6단계: 윗면 세척

윗면을 닦기 위해 용제에 적신 폼 면봉으로 스텐실 변형 방향으로 부드럽게 문질러 줍니다. 윗면의 페이스트 잔여물을 제거하기 위해 끈끈이 테이프 조각을 사용합니다.

7단계: 최종 세척

스텐실 저면을 가장자리에서 가장자리로 용제로 한 번에 닦아줍니다.

마찬가지로 윗면은 브러시와 용제로 철저히 닦아줍니다.

8단계: 건조

스텐실을 다시 사용하기 전에 완전히 건조시킵니다. 건조 시간은 사용한 용제에 따라 다릅니다. 또는 깨끗한 압축 공기로 불어 건조를 빠르게 할 수 있습니다.

9단계: 검사

밝은 조명 아래서 스텐실을 육안으로 오염이나 잔여 페이스트가 있는지 확인합니다.

개구부와 문제 지역을 다시 한 번 꼼꼼히 검사하여 깨끗한지 확인합니다.

결론:

결론적으로, 수작업 세척은 소량 SMT 생산 프로토타입에서 비용 효율적이면서도 효과적인 스텐실 세척 기법입니다. 다만, 자동 스텐실 세척 방식은 비용이 더 들지만 대량 생산 조립 라인에 적용할 수 있습니다.

적절한 방법과 적절한 용제, 면봉, 와이프를 함께 사용하면 스텐실을 손상시키지 않고 페이스트 잔여물을 제거할 수 있습니다. 이는 오염된 스텐실로 인한 인쇄 불량을 방지하고 페이스트 전달 일관성을 향상시킵니다. JLCPCB의 나노 코팅 및 전기 폴리싱 스텐실 조합은 닦기 쉬운 비점착 표면을 제공하여 인쇄 신뢰성을 더욱 향상하고 유지 보수 노력을 줄입니다.적절한 세척 빈도와 철저한 검사로 스텐실 수명을 크게 연장할 수 있습니다.

https://jlcpcb.com/?from=sams


지속적인 성장