This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

솔더 페이스트 인쇄기 가이드: 선택, 설정, 스텐실 최적화

최초 게시일 Jul 16, 2026, 업데이트 되였습니다. Jul 16, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 솔더 페이스트 인쇄기가 하는 일, 그리고 그것이 차지하는 위치
  • 솔더 페이스트 인쇄기의 유형
  • 운영에 맞는 올바른 장비 선택 방법
  • 품질을 결정하는 핵심 인쇄 설정값
  • 스텐실이 인쇄 품질의 한계를 결정하는 방식
  • SMT 스텐실은 왜 JLCPCB를 선택해야 하는가
  • 유지보수, 흔한 문제, 장비 수명
  • 솔더 페이스트 인쇄기 관련 FAQ
  • 결론: 올바른 솔더 페이스트 인쇄기 선택하기

핵심 요약

  • 솔더 페이스트 인쇄기는 스텐실 개구부를 통해 페이스트를 PCB 패드로 강제 전달하며, 이후 모든 공정이 의존하는 볼륨과 정합을 결정합니다.
  • 대부분의 SMT 결함은 인쇄 단계에서 시작됩니다. 업계 연구에서는 일반적으로 조립 결함의 절반 이상이 페이스트 인쇄 단계에서 기인한다고 보고합니다.
  • 수동 프린터는 프로토타입과 소량 생산에 적합하고, 반자동은 중간 규모 EMS 작업에 적합하며, 완전 자동 인라인 시스템은 연속적인 고처리량 생산을 담당합니다.
  • 전형적인 산업 현장 설정값은 스퀴지 압력 약 0.18–0.23kg/cm, 인쇄 속도 20–100mm/s, 분리 속도 1–3mm/s입니다.
  • 자동화 플랫폼은 대략 ±5µm의 인쇄 재현성과 10초 미만의 사이클을 달성합니다.
  • 페이스트 이형과 미세 피치 재현성의 한계를 결정하는 것은 장비가 아니라 스텐실입니다.
  • JLCPCB는 304 HTA 스텐실을 ±0.003mm 정밀도로 레이저 커팅하며, 최소 12시간의 제작 시간을 제공합니다.

모든 SMT 라인은 인쇄 단계에서 성패가 갈립니다. 부품을 하나라도 실장하기 전에, 솔더 페이스트 인쇄기는 이미 각 패드에 얼마만큼의 페이스트가 떨어질지, 얼마나 반듯하게 자리 잡을지, 그리고 패널마다 그것이 얼마나 일관되게 재현될지를 확정해 놓은 상태입니다. 픽앤플레이스의 정확도나 리플로우 조정으로는 잘못된 인쇄를 되돌릴 수 없습니다. 그래서 프린터 선택은 라인에서 가장 영향력이 큰 결정 중 하나입니다. 이 가이드에서는 장비 선택 방법, 실제로 수율을 좌우하는 설정값, 스텐실이 인쇄 품질의 한계를 결정하는 방식, 그리고 출력을 안정적으로 유지하는 유지보수 방법을 다룹니다.

이 가이드는 결정과 운영에 초점을 맞춥니다. 장비 유형과 그 사이의 선택 기준, 인쇄 품질을 결정하는 공정 설정값, 올바른 스텐실을 짝지우는 방법, 그리고 유지보수 실무를 다룹니다. 이미 기본 하드웨어에 대해 이해하고 있다는 전제하에 진행합니다.

스텐실 프린터 하드웨어를 처음 접하고 핵심 구성 요소, 작동 원리, 장비 구조 등 기초부터 알고 싶으시다면, 먼저 JLCPCB의 입문 자료인 정확한 PCB 솔더 페이스트 인쇄를 위한 SMT 스텐실 프린터 이해하기를 읽으신 후 이 글로 돌아오시기를 권합니다.

조립을 시작하기 전에 SMT 인쇄 결함을 줄이십시오.

생산급 JLCPCB 스텐실은 초미세 피치 및 고밀도 보드 전반에 걸쳐 제어된 페이스트 증착을 유지합니다.

스텐실 페이지 및 즉시 견적 보기 >

솔더 페이스트 인쇄기가 하는 일, 그리고 그것이 차지하는 위치

솔더 페이스트 인쇄기는 스텐실의 개구부를 통해 제어된 양의 페이스트를 베어 PCB의 패드로 전달하며, 그 이후 보드는 실장, 리플로우, 검사 단계로 넘어갑니다. 이는 SMT 흐름에서 첫 번째로 능동적인 단계이며, 이후의 모든 공정은 이 단계에서 만들어진 결과를 그대로 물려받습니다.

이 기계의 실질적인 임무는 세 가지, 즉 페이스트 두께, 증착 형상, 위치 정합에 대한 제어입니다. 이 중 어느 하나라도 흔들리면 그 결과는 나중에 드러납니다. 정합 오류는 증착물을 패드에서 벗어나게 만들고, 페이스트가 너무 많으면 인접 단자 사이에 브리징이 생기며, 너무 적으면 리플로우 후 벌어지는 부실한 조인트를 남기게 됩니다.

인쇄가 라인의 맨 앞에 위치하기 때문에, 그 사이클 타임과 안정성은 처리량 전체도 좌우합니다. 프린터가 느리거나 불안정하면 아무리 빠른 실장 기계도 결국 정체됩니다. 그래서 많은 라인이 인쇄 직후에 솔더 페이스트 검사(SPI)를 수행하여, 부품이 한 개라도 실장되기 전에 볼륨과 정합 오류를 잡아냅니다.

솔더 페이스트 인쇄기의 유형

솔더 페이스트 인쇄기는 인쇄 사이클이 얼마나 자동화되어 있는지에 따라 분류되며, 올바른 등급을 선택하는 것은 주로 생산량과 유지해야 할 피치 밀도에 달려 있습니다. 아래 표는 개별 유형을 살펴보기 전에 각 유형이 어디에 적합한지를 요약합니다.

유형일반적인 가격월간 생산량정렬 방식재현성최적 용도
수동$5,000 미만약 100장 미만작업자/기계식작업자 의존프로토타입, 랩, R&D
반자동약 $5,000–30,000약 100–1,000장공압 + 선택적 비전중간중소규모 EMS, 혼합 작업
완전 자동(인라인)$30,000에서 수십만 달러1,000장 이상머신 비전약 ±5µm고량 연속 생산 라인

수동 솔더 페이스트 인쇄기

수동 프린터는 기계식 스텐실 홀더와 작업자가 직접 조작하는 스퀴지에 의존합니다. 이 데스크탑형 장비는 저렴하고(대개 $5,000 미만), 인프라가 거의 필요 없으며, 몇 분 만에 설치할 수 있어 프로토타입 랩과 대학 실습실에서 주로 쓰입니다. 트레이드오프는 재현성입니다. 작업자가 압력, 정렬, 속도를 손으로 설정하기 때문에 0.5mm 미만의 미세 피치 작업을 일관되게 유지하기가 어렵습니다. 실험적인 개정판이나 소규모 검증 배치에는 이러한 유연성이 정밀도보다 더 큰 가치를 지니는 경우가 많습니다.

반자동 솔더 페이스트 인쇄기

반자동 시스템은 보드를 수동으로 적재하는 방식은 유지하면서, 공압식 인쇄 제어와 종종 선택적인 비전 정렬 기능을 추가하여 스텐실 전반의 압력을 안정시키고 중간 밀도 보드의 정합을 개선합니다. 가격은 일반적으로 $5,000–30,000입니다. 월 100–1,000장 정도를 제작하는 EMS 업체가 이 등급을 선호합니다. 설치 공간이 작게 유지되고, 유지보수가 간단하며, 비전 지원 정렬이 대개 QFN과 미세 피치 부품에 충분하기 때문입니다.

완전 자동 솔더 페이스트 인쇄기

완전 자동 프린터는 컨베이어 이송, 프로그래밍 가능한 파라미터, 머신 비전 정렬을 추가하여 연속적이고 무인에 가까운 흐름을 제공합니다. 산업용 장비는 약 $30,000부터 시작하여 수십만 달러에 이를 수 있습니다. 그 대가로 약 ±5µm의 재현성, 10초 미만의 사이클, 그리고 종종 모든 인쇄를 실시간으로 모니터링하는 통합 SPI 모듈을 제공합니다. 교체 작업에는 숙련된 인력과 공정 검증이 필요하지만, 지속적인 처리량을 위해서는 줄어든 작업자 의존도가 그만한 가치를 합니다.

인라인 vs. 독립형 구성

마지막 구분 기준은 통합 여부입니다. 인라인 프린터는 컨베이어형 실장 및 리플로우 장비에 직접 연결되어 패널이 단계 사이를 자동으로 이동하며, 이는 고처리량 공장의 표준입니다. 독립형 프린터는 라인 옆에 별도로 위치하며 작업자가 보드를 스테이션 간에 옮겨야 합니다. 비용이 적게 들고 프로토타입 및 소량 작업에 적합합니다.

운영에 맞는 올바른 장비 선택 방법

프린터 선택은 결국 얼마나 많이 생산하는지, 그리고 보드가 얼마나 까다로운지에 따라 장비 등급을 맞추는 문제로 귀결됩니다. 어느 방향으로든 잘못 판단하면 대가를 치르게 됩니다. 과소 사양 장비는 수동 대응과 인쇄 편차를 강요하고, 과대 사양 장비는 결코 사용하지 않을 자본과 유지보수를 묶어둡니다.

장비를 생산량에 맞추기

생산 규모가 첫 번째 필터입니다. 월 100장 미만이라면 수동 프린터로 대개 충분합니다. 100–1,000장 사이라면 반자동 장비가 제 몫을 합니다. 지속적인 대량 생산에는 자동 인라인 인프라가 필요합니다. 프린터는 장기 자본이므로, 오늘의 최고치가 아니라 현실적인 생산 전망에 맞춰 규모를 산정하십시오.

장비를 보드 복잡도에 맞추기

보드 형상은 두 번째 필터입니다. 미세 피치 BGA와 밀집 실장에는 위치를 유지하기 위해 광학 정렬과 안정적인 스텐실 정합이 필요한 반면, 더 큰 피치의 QFN과 0402 작업은 기계식 정렬로도 충분합니다. 프로토타입 랩은 종종 속도보다 유연성을 중시하며, 작업자가 이를 보완할 수 있다면 까다로운 보드라도 더 단순한 장비를 계속 사용할 수 있습니다.

비교해야 할 핵심 사양

모델을 비교할 때는 인쇄 면적(최대 보드 크기), 재현성(많은 사이클에 걸친 정렬 정밀도), 사이클 타임(처리량의 한계)을 저울질하십시오. 스퀴지 유형도 중요합니다. 금속 블레이드는 미세 피치 개구부 전반에 걸쳐 압력을 균일하게 유지하는 반면, 폴리우레탄은 더 거친 작업에 적합합니다. 수율 가시성이 우선순위라면, 실장 시작 전 페이스트 부족과 브리징을 알려주는 내장형 또는 인라인 SPI를 찾아보십시오.

총소유비용은 표시 가격을 넘어섭니다

마지막으로 구매 가격 너머를 보십시오. 스텐실, 세척 화학제, 스퀴지 교체, 교정, 다운타임은 장비 수명 동안 모두 누적되며, 스텐실 관련 수율 손실은 조달 담당자가 가장 자주 과소평가하는 항목입니다. 마감이 거친 저가 스텐실은 세척과 불량으로 인해 절감했던 비용보다 더 많은 비용을 초래할 수 있습니다. 장비와 스텐실 공급을 따로가 아니라 함께 평가하십시오.

품질을 결정하는 핵심 인쇄 설정값

장비를 선택했다면, 일상적인 인쇄 품질은 몇 가지 파라미터에 달려 있습니다. 각각은 페이스트 볼륨, 개구부 충전, 전달 효율을 좌우하며 서로 상호작용합니다. 하나를 바꾸면 대개 나머지도 다시 검증해야 합니다.

스퀴지 압력, 속도, 각도

스퀴지 압력은 페이스트가 개구부를 얼마나 완전하게 채우는지를 좌우합니다. 너무 약하면 충전이 부족해지고, 너무 강하면 스텐실 아래로 페이스트가 긁혀나가며 표면이 마모됩니다. 대부분의 산업 인쇄는 약 0.18–0.23kg/cm 범위에서 이루어지며, 인쇄 속도는 20–100mm/s 사이이고 더 느린 패스는 미세 피치 무연 페이스트에 예약됩니다. 블레이드 각도는 페이스트가 스퀴지 앞에서 굴러가는 방식을 바꾸며, 각도가 낮을수록 더 많은 페이스트를 개구부 아래로 밀어 넣습니다.

인쇄 갭, 분리 속도, 스냅오프

미세 피치 작업은 거의 항상 접촉(제로갭) 인쇄를 사용하며, 이는 무연 페이스트에 대해 더 안정적으로 개구부를 채웁니다. 가장 중요한 것은 분리 속도, 즉 스텐실이 얼마나 빨리 들어 올려지는지이며, 대개 1–3mm/s 사이로 유지됩니다. 너무 빨리 들어 올리면 스텐실 아래로 페이스트가 번지고 가장자리 선명도가 떨어집니다. 구형 기계는 높은 포일 장력 하에서 스냅오프 조정이 필요할 수도 있습니다.

비전 정렬 및 피듀셜 인식

밀집된 보드에서는 머신 비전이 매 인쇄 전에 피듀셜을 읽어 정합을 고정하며, 고해상도 카메라는 BGA 위치 정확도를 눈에 띄게 향상시킵니다. 0.4mm BGA 피치에서는 작은 정렬 오류만으로도 리플로우 후 조인트 형상을 망치기에 충분하므로, 오염되거나 대비가 낮은 피듀셜은 실제적인 수율 리스크입니다. 항상 깨끗하게 유지하고 일정에 따라 재교정하십시오.

스텐실 하면 와이핑 주기

스텐실 하면에는 플럭스와 페이스트가 쌓이며, 일반적으로 건식 후 습식 진공 시퀀스로 주기적으로 닦아내야 합니다. 미세 피치 생산에는 5–10회 인쇄마다 와이핑이 필요할 수 있는 반면, 거친 작업은 더 긴 간격을 견딜 수 있습니다. IPA나 전용 세척제는 그렇지 않으면 브리징과 스미어링을 유발하는 잔여물을 제거하며, 나노 코팅 스텐실은 와이핑 간격을 유의미하게 늘려줍니다.

페이스트 작업 수명 및 보충

무연 페이스트는 스텐실 위에 놓여 있는 동안 열화됩니다. 점도가 변하고, 개구부가 막히기 시작하며, 증착이 부족해집니다. 작업 수명은 대개 4–8시간이므로, 라인은 고정된 반죽 및 보충 주기를 설정합니다. 주변 온도와 습도 또한 페이스트 유변학을 변화시키므로, 환경이 제어되지 않으면 근무조마다 인쇄 거동이 달라질 수 있습니다.

스텐실이 인쇄 품질의 한계를 결정하는 방식

프린터는 그것이 구동하는 스텐실만큼만 좋을 수 있습니다. 장비는 움직임과 파라미터를 제어하지만, 스텐실은 페이스트 볼륨, 증착 형상, 그리고 각 개구부에서 페이스트가 얼마나 깔끔하게 이형되는지를 결정합니다. 동일한 프린터를 가진 두 업체가 서로 다른 수율을 얻는 가장 큰 이유가 바로 이것이며, 스텐실은 절약하면서 장비에만 과도하게 투자하는 것이 잘못된 절약인 이유이기도 합니다.

세 가지 스텐실 속성이 그 역할을 합니다. 포일 두께는 패드당 솔더 볼륨을 결정하고, 개구부 형상은 증착물의 모양과 가장자리 선명도를 결정하며, 개구부 벽면 마감은 이형을 좌우합니다. 거친 벽면은 하강 스트로크에서 페이스트를 가두어, 기계가 아무리 정밀해도 증착이 부족해집니다. 또한 부실한 포일 평탄도는 보드와의 깔끔한 접촉을 깨뜨려 문제를 더욱 악화시킵니다. 이 중 어느 것도 장비 교정으로는 되돌릴 수 없습니다.

자동 라인에서는 그 기준이 훨씬 더 높습니다. 평탄도와 포일 장력은 수천 번의 스퀴지 패스 동안 안정적으로 유지되어야 하며, 그렇지 않으면 사이클이 10초 미만으로 누적됨에 따라 개구부가 제자리에서 벗어나게 됩니다. 이것이 산업용 스텐실이 일반적으로 304 HTA 스테인리스이고, 빡빡한 개구부 형상을 위해 레이저 커팅되며, 연속 생산 중 벽면을 매끄럽게 하고 페이스트 부착을 줄이기 위해 종종 전해 연마나 나노 코팅되는 이유입니다. 실무적인 결론은 단순합니다. 장비와 동일한 엄격함으로 스텐실을 지정하십시오. 미세 피치 보드에서 개구부 마감과 평탄도야말로 SPI를 통과하는 인쇄와 솔더 조인트 신뢰성에서 조용히 실패하는 인쇄를 가르는 요소이기 때문입니다. 솔더 페이스트 스텐실 선택 방법에 대한 저희 가이드는 두께, 마감, 면적비를 자세히 다룹니다.

SMT 스텐실은 왜 JLCPCB를 선택해야 하는가

스텐실이 한계를 결정한다면, 그것을 제대로 조달하는 일도 올바른 장비를 구매하는 것만큼 중요합니다. JLCPCB는 현대 라인이 실제로 운영되는 방식, 즉 빠르고 부담이 적으며 자동화 장비에 충분한 정밀도를 갖춘 방식으로 스텐실 서비스를 구축했습니다.

  • 마찰 없는 조달: 스텐실당 $3부터, 최소 주문 1개, 파일 업로드 시 즉시 온라인 견적, 그리고 180개국 이상으로 배송되는 최소 12시간의 제작 시간까지. 마모되거나 변경된 스텐실도 몇 주씩 걸리는 소동이 아니라 다음 날 교체할 수 있습니다.
  • 정밀 자동 프린터가 요구하는 사양: ±0.003mm까지 레이저 커팅된 304 HTA 스테인리스, 그리고 고속 인라인 인쇄에 필요한 평탄도와 장력 안정성.
  • 실제 생산을 위한 옵션: 프레임형 또는 프레임리스, 전해 연마, 나노 코팅, 두께가 혼합된 보드를 위한 단차 스텐실, SMD 글루 스텐실, 하프에칭 피듀셜.
  • 내장된 엔지니어링: 스텐실을 절단하기 전에 설계 제조 용이성 검사가 IPC 지침에 따라 면적비 및 미세 피치 리스크를 표시해 줍니다. 나중에 보드를 폐기하는 대신 몇 분 만에 수정할 수 있습니다.

JLCPCB의 신뢰할 수 있는 맞춤형 SMT 스텐실을 사용해 보시겠습니까?

프레임형/프레임리스, 전해 연마, 나노 코팅, 단차 스텐실, SMD 글루 스텐실 등 다양한 옵션 중에서 선택하십시오. $3부터 시작. MOQ 없음. 12시간 제작.

지금 $11 쿠폰 받기 >

유지보수, 흔한 문제, 장비 수명

프린터는 규율 있는 관리를 통해서만 정확도를 유지합니다. 스퀴지, 개구부, 정렬 모듈의 마모는 서서히 인쇄 편차를 넓히고, 오염은 조용히 페이스트 전달을 바꾸므로, 간단한 유지보수 리듬이 대부분의 계획되지 않은 다운타임을 방지합니다.

일간, 주간, 월간 루틴

일일 작업은 가볍습니다. 기계를 닦고, 페이스트 잔량을 확인하고, 스퀴지를 점검하십시오. 주간에는 스텐실 하면을 세척하고 센서를 확인하십시오. 월간에는 컨베이어 정렬을 확인하고 광학계를 재교정하십시오. 이 일정의 목적은 기계적 마모와 오염이 위치 편차와 불균일한 증착으로 이어지기 전에 잡아내는 것입니다. 스텐실 품질도 이 작업량에 직접적인 영향을 미칩니다. 거칠거나 오염된 포일은 더 잦은 하면 와이핑을 강요하는 반면, 전해 연마되거나 나노 코팅된 스텐실은 세척 간격을 늘려주고 실질적인 사이클 타임을 끌어올립니다.

흔한 운영상 문제와 신속한 진단

대부분의 인쇄 문제는 몇 가지 원인으로 좁혀집니다:

  • 정합 오류는 대개 피듀셜 인식 오류나 오염된 광학계를 의미합니다.
  • 불균일한 인쇄 볼륨은 마모된 스퀴지나 노후 페이스트를 가리킵니다.
  • 스텐실 아래의 페이스트 스미어링은 대개 분리 속도가 너무 높게 설정된 경우입니다.
  • 스퀴지 채터링은 블레이드 마모나 불안정한 압력을 나타냅니다.
  • 패널 전반의 불균일한 증착은 흔히 부실한 스텐실 평탄도에서 비롯됩니다.

이러한 사항을 공정과 대조하여 기록해 두면 결함이 반복될 때 근본 원인 분석이 훨씬 빨라지며, 좋은 유지보수 기록은 장기적인 장비 신뢰성을 꾸준히 향상시킵니다. 인쇄 문제 진단에 대한 더 깊은 내용은 저희 솔더 페이스트 인쇄 결함 가이드를 참고하십시오.

솔더 페이스트 인쇄기 관련 FAQ

솔더 페이스트 인쇄기는 얼마나 하나요?

범위가 넓습니다. 수동 데스크탑형 프린터는 일반적으로 $5,000 미만이며, 반자동 시스템은 대략 $5,000에서 $30,000 사이이고, 완전 자동 인라인 기계는 약 $30,000부터 시작하여 고속 산업 라인의 경우 수십만 달러에 이를 수 있습니다. 가격만 보고 구매하기보다는 월간 생산량에 맞는 등급을 선택하십시오.

스크린 인쇄와 스텐실 인쇄의 차이는 무엇인가요?

SMT에서는 이 용어들이 종종 느슨하게 사용되지만 동일하지는 않습니다. 스크린 인쇄는 직조된 메시 스크린을 통해 페이스트를 밀어내며 더 거친 증착에 적합한 반면, 스텐실 인쇄는 정밀한 개구부를 가진 레이저 커팅 금속 포일을 사용하며 페이스트 볼륨과 가장자리 선명도를 훨씬 더 잘 제어하기 때문에 미세 피치 SMT의 표준입니다. 실무적으로 현대의 솔더 페이스트 인쇄기는 스텐실 프린터입니다.

수동 솔더 페이스트 프린터가 BGA나 미세 피치 보드를 처리할 수 있나요?

제한적으로 가능합니다. 수동 프린터는 프로토타입용으로 더 큰 피치의 BGA나 QFN을 인쇄할 수 있지만, 0.4mm 피치 이하에서 정합을 손으로 유지하기는 어렵고 배치 전체에서 재현성이 저하됩니다. 일관된 미세 피치 결과를 원한다면 비전 지원 반자동 또는 자동 프린터가 더 안전한 선택입니다.

SPI는 얼마나 자주 사용해야 하나요?

미세 피치 및 고밀도 생산의 경우, 모든 보드에 대해 또는 높은 샘플링 비율로 솔더 페이스트 검사를 실행하여 실장 전에 볼륨 및 정합 오류를 잡아내십시오. 리스크가 낮은 거친 피치 생산은 더 낮은 빈도로 샘플링할 수 있습니다. 인라인 SPI는 편차가 있는 인쇄가 빠르게 누적되는 고속 자동 라인에서 가장 명확하게 그 가치를 발휘합니다.

어떤 스퀴지 소재가 미세 피치 SMT 생산에 적합한가요?

금속 블레이드는 미세 피치 및 고밀도 개구부 전반에 걸쳐 압력을 균일하게 유지하고 안정적인 가장자리 선명도를 제공하므로 미세 피치 BGA 작업에 선호됩니다. 폴리우레탄 블레이드는 정밀도 요구가 낮은 더 거친 피치 생산에 적합합니다.

솔더 페이스트 스텐실은 얼마나 자주 교체해야 하나요?

인쇄 물량, 세척 강도, 표면 처리에 따라 달라집니다. 잘 관리된 프레임형 산업용 스텐실은 종종 수천 번의 사이클을 견디며, 개구부 마모, 포일 변형, 평탄도 손실이 수명이 다했음을 알리는 신호입니다.

결론: 올바른 솔더 페이스트 인쇄기 선택하기

솔더 페이스트 인쇄기는 SMT에서 뒤따르는 모든 것의 출발 조건을 결정하므로, 가격이 아니라 처리량, 보드 밀도, 공정 복잡도를 기준으로 선택하십시오. 수동 프린터는 프로토타입과 소량 생산에 여전히 실용적이며, 자동 인라인 시스템은 생산량이 늘어나면 재현성과 속도에서 승리합니다. 어느 등급이든 스텐실이 장비가 달성할 수 있는 것의 한계를 결정한다는 점을 기억하십시오. 유능한 프린터와 정밀하고 마감이 우수한 스텐실을 짝지우는 것이야말로 안정적인 설정을 안정적인 수율로 바꾸어 줍니다.

그 스텐실이 필요할 때, JLCPCB는 즉시 온라인 견적과 최소 12시간의 제작 시간으로 프로토타입부터 생산까지의 포일을 제조합니다. 전체 사양과 스텐실 옵션은 JLCPCB 스텐실 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

전문 SMT 스텐실 주문하기

올바른 솔더 페이스트 인쇄기를 정밀한 JLCPCB 스텐실과 짝지으십시오.

JLCPCB에서 스텐실 주문하기 >