단차 스텐실 설계: 완벽 기술 가이드
2 분
- 단차 스텐실이란 무엇인가?
- 귀하의 보드에 SMT 단차 스텐실이 실제로 필요한 경우는?
- 수율을 좌우하는 단차 스텐실 설계 원칙
- 단차 스텐실 제조 방식이 설계 결정에 미치는 영향
- 단차 스텐실 소재, 두께 프로파일, 표면 처리
- 흔한 단차 스텐실 결함과 예방 방법
- 단차 스텐실 설계 및 제조 관련 FAQ
- 결론: 단차 스텐실 설계를 처음부터 제대로
핵심 요약
- 멀티레벨 스텐실은 서로 다른 포일 두께를 별도의 영역에 배치합니다. 미세 피치 부품에는 더 얇게, 고질량 조인트에 더 많은 페이스트 볼륨이 필요한 곳에는 더 두껍게 적용합니다.
- 일반적인 단차 깊이는 0.025mm에서 0.05mm(기본 포일 두께의 25–50%) 범위입니다. 50%를 초과하면 기계적 파손, 포일 피로, 인쇄 불균일 위험이 커집니다.
- 스퀴지 바운스, 페이스트 스쿠핑, 볼륨 편차를 방지하기 위해 개구부와 가장 가까운 단차 경계 사이에 1.5–2.0mm의 간격을 유지하십시오.
- 최신 단차 스텐실 제조는 레이저 커팅과 화학적 단차 에칭을 결합합니다. 순수 화학 에칭만으로는 더 이상 미세 피치 SMT 작업에 적합하지 않습니다.
- 전해 연마는 평면 포일보다 단차 포일에서 더 중요합니다. 단차 전이부는 신뢰성 있는 스퀴지 이동과 깔끔한 페이스트 전단을 위해 매우 매끄러운 벽면이 필요합니다.
- 단차 스텐실은 평면 스텐실보다 초기 비용이 더 들지만, 추가 사이클 타임, 장비 점유, 세척 요구사항이 모두 필요한 두 번의 별도 인쇄 공정보다는 훨씬 저렴합니다.
- 항상 확인해야 할 사항은 단차 하강 영역 내 개구부가 IPC-7525B 기준 면적비 ≥ 0.66을 유지하는지입니다. 실제로 단차 하강 영역에서 포일을 얇게 만들면 면적비가 낮아지는 것이 아니라 오히려 높아집니다. 이것이 바로 미세 피치 개구부를 더 얇은 영역에 배치하여 페이스트 이형을 더 깔끔하게 만드는 이유입니다.
실제 PCB 레이아웃은 좀처럼 순순히 협조하지 않습니다. 미세 피치 BGA가 대형 RF 실드 바로 옆에 배치되거나, 0201 개별 칩과 QFN 열 패드가 혼재된 보드는 단일 두께의 평면 스텐실로는 절대 해결할 수 없는 페이스트 볼륨 충돌을 만들어냅니다.
제대로 된 단차 스텐실 설계는 일반적으로 0.025mm에서 0.05mm의 의도적인 두께 편차를 도입하여 각 영역에 정확히 필요한 만큼의 페이스트 볼륨을 증착함으로써 이 문제를 해결합니다.
이 가이드에서는 인쇄 수율을 좌우하는 설계 파라미터, 제조 방법, 그리고 그 실제 트레이드오프를 살펴봅니다. 아울러 소재 및 표면 처리 선택, 그리고 이러한 요소 중 하나라도 부족할 때 나타나는 결함 유형에 대해서도 다룹니다.
단차 스텐실이란 무엇인가?
엔지니어를 위한 실무적 정의
단차 스텐실은 지역에 따라 멀티레벨 스텐실 또는 스텝드 스텐실이라고도 불리며, 정밀한 단차 전이부로 연결된 둘 이상의 의도적으로 다른 두께를 가진 단일 SMT 포일입니다.
각 두께 영역은 해당 위치의 페이스트 증착 높이를 제어하도록 설계되어, 그 위에 배치되는 부품의 체적 요구사항과 일치시킵니다. 목표는 보드상의 모든 부품군을 타협 없이 한 번의 인쇄로 동시에 만족시키는 것입니다.
스텝업 vs. 스텝다운: 간단 요약
단차 스텐실은 두 가지 기본 구성으로 나뉩니다. 스텝다운 스텐실 설계는 더 두꺼운 기본 포일에 오목하게 들어간 얇은 영역을 에칭합니다. 보드 대부분이 표준 페이스트 볼륨을 필요로 하지만, 0.4mm BGA나 밀집된 QFN 패드처럼 일부 미세 피치 영역에서는 브리징을 방지하기 위해 증착량을 줄여야 할 때 적합한 선택입니다.
스텝업 스텐실 설계는 그 반대입니다. 더 얇은 기본 포일 위에 더 두꺼운 영역을 만듭니다. 대부분의 부품이 미세 피치이지만, 전원 커넥터나 RF 실드 벽과 같은 소수의 고질량 부품이 견고하고 신뢰성 있는 조인트를 형성하기 위해 더 많은 페이스트 볼륨을 필요로 할 때 적용합니다.
자세한 내용은 스텝업 및 스텝다운 스텐실 입문 가이드를 참고하십시오.
귀하의 보드에 SMT 단차 스텐실이 실제로 필요한 경우는?
명확히 도움이 되는 보드
모든 혼합 부품 조립에 단차 포일이 필요한 것은 아닙니다. 하지만 특정 유형의 보드는 처음부터 그 필요성이 명확합니다.
혼합 피치 레이아웃은 가장 흔한 사례로, 미세 피치 BGA나 QFN(0.4mm 피치 이하)과 표준 또는 대형 피치 커넥터가 같은 보드에 결합된 경우입니다. 한쪽 그룹에 최적화된 평면 스텐실은 필연적으로 다른 쪽을 굶주리게 하거나 넘치게 만듭니다. 대량 생산에서 신뢰성 있게 작동하는 중간 지점은 존재하지 않습니다.
페이스트인홀(PiH) 조립은 이 충돌을 극명하게 드러냅니다. 관통홀 배럴은 수직으로 채워지고 견고한 조인트를 형성하기 위해 상당한 페이스트 볼륨이 필요한 반면, 불과 몇 밀리미터 떨어진 SMT 수동 소자는 얇고 정밀하게 제어된 증착이 필요합니다. 단일 평면 스텐실 두께로는 둘 다 만족시킬 수 없습니다.
RF 실드 캔은 기계적 접착과 신뢰성 있는 EMI 성능을 보장하기 위해 둘레를 따라 연속적이고 대용량인 페이스트 증착이 필요합니다. 인근의 미세 피치 로직 소자는 평면 스텐실을 필연적인 타협으로 만듭니다.
미세 피치 신호 소자와 나란히 배치된 고전류 전원 부품도 같은 근본 문제를 안고 있습니다. 대형 열 패드와 파워 MOSFET은 인접한 0.4mm 피치 IC에 브리징을 일으킬 만큼 큰 페이스트 볼륨을 필요로 합니다.
평면 스텐실로 충분한 보드
단차 포일은 비용과 설계 검증 노력을 증가시킵니다. 다음과 같이 부품들이 유사한 페이스트 볼륨 요구사항을 공유하는 경우에는 표준 평면 스텐실이 올바른 선택입니다: 순수 미세 피치 레이아웃, 마이크로 BGA와 소형 개별 수동 소자만 있는 첨단 로직 보드, 모든 수동 소자가 0805 이상이고 피치가 0.65mm를 안정적으로 상회하는 표준 피치 소비자 전자 제품, 또는 미세한 볼륨 편차가 허용되고 평면 포일에 대한 개구부 수정으로 충분히 보완할 수 있는 비용 민감형 프로토타입.
먼저 검토해 볼 만한 대안
단차 포일을 지정하기 전에, 몇 가지 더 단순한 접근법을 살펴볼 가치가 있습니다. 평면 스텐실의 개구부 축소는 개구부 치수를 5–20% 줄여 과충전된 패드의 페이스트 볼륨을 감소시킵니다. 이는 면적비가 0.66 이상으로 안전하게 유지되고 볼륨 불일치가 심각하지 않은 경우에 효과적입니다.
두 개의 스텐실과 두 번의 인쇄는 기술적으로는 깔끔하지만, 사이클 타임, 장비 점유, 세척 요구사항이 두 배가 됩니다. 소량 프로토타이핑을 넘어서는 경우에는 경제성 측면에서 거의 유리하지 않습니다.
이상치 부품을 위한 젯 디스펜싱은 표준 인쇄 후 특정 패드에 페이스트를 추가하는 방식으로, 정확하지만 대량 생산 환경에서는 처리량의 병목이 됩니다.
| 방법 | 툴링 복잡도 | 사이클 타임 | 볼륨 범위 | 수율 리스크 | 최적 적용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평면 스텐실(개구부 축소) | 낮음 | 빠름(단일 인쇄) | 낮은 편차 | 중간 | 보통 수준의 피치 편차 |
| SMT 단차 스텐실 | 중간 | 빠름(단일 인쇄) | 높음 | 낮음 | 혼합 피치, RF 실드, PiH |
| 2회 인쇄 | 높음 | 느림(2회 인쇄 + 세척) | 극단적 | 낮음 | 극단적인 부품 불일치 |
| 젯 디스펜싱 | 높음 | 느림(순차적) | 극단적 | 낮음 | 소량, 고혼합 |
수율을 좌우하는 단차 스텐실 설계 원칙
대부분의 설계 오류가 여기서 발생합니다. 단차 포일의 물리적 제약은 평면 스텐실에는 적용되지 않는 규칙을 강제하며, 이를 간과하는 것이 생산 결함으로 가는 가장 빠른 지름길입니다.
단차 깊이: 얼마만큼의 두께 편차가 안전한가
기본 포일과 단차 영역 사이의 높이 차(ΔT)는 일반적으로 0.025mm에서 0.05mm(1–2mil) 사이입니다. IPC-7525B에 따르면 안전한 단차 깊이의 상한은 다음과 같습니다:
ΔT ≤ 0.50 × T_base
기본 포일 두께의 50%를 초과하면 단차 경계에 기계적 응력 집중이 발생합니다. 그 이유를 이해하려면, 단차 전이부가 포일 전체 단면적에 급격한 변화를 만들어낸다는 점을 생각해 보십시오. 스퀴지가 가하는 주기적인 압축 및 인장 하중 하에서, 이러한 기하학적 불연속은 하중을 받는 빔의 노치처럼 작용하는 전형적인 응력 집중부가 됩니다. 인쇄가 한 번 진행될 때마다 노치 뿌리 부분에 작은 소성 변형이 축적됩니다. 수천 번의 사이클이 누적되면 미세 균열과 포일 피로로 이어지며, 스텐실이 불규칙한 조인트 높이를 만들어내기 시작하기 전까지는 육안으로 일반적인 마모와 구분하기 어렵습니다. 실용적인 하한은 약 0.025mm이며, 이보다 얕으면 페이스트 볼륨 변화가 미미해 추가 툴링 비용을 들일 가치가 없습니다.
단차 스텐실 개구부 간격 및 완충 구역
개구부를 단차 경계에 너무 가깝게 배치하는 것은 단차 스텐실 설계에서 가장 흔한 실수 중 하나입니다. 그 이유를 이해하려면, 금속 스퀴지 블레이드가 빠른 속도로 단차 경계를 통과할 때 물리적으로 어떤 일이 일어나는지 생각해 보십시오. 스텝업에 접근할 때 블레이드는 상승하는 표면을 만나게 됩니다. 선단부가 순간적으로 위로 편향되며, 바로 뒤쪽 포일에 가해지는 접촉 압력이 줄어듭니다. 이러한 압력 회복 그늘에 위치한 개구부는 불완전한 충전을 받게 됩니다. 블레이드가 통과하는 동안 완전한 하방 압력을 유지하지 못했기 때문에 페이스트 기둥이 더 짧아지는 것입니다. 스텝다운에서는 반대 현상이 발생합니다. 블레이드가 순간적으로 오목한 영역으로 "떨어지며", 단차 경계에서 발생하는 갑작스러운 압력 급상승이 경계 인근 개구부에서 페이스트를 퍼내듯 스쿠핑할 수 있어, 한쪽은 과인쇄되고 다른 쪽은 과소인쇄되는 결과를 낳습니다.
IPC-7525B는 단차 경계로부터의 최소 금지 거리를 명시하고 있습니다. 업계 표준 실무 규칙은 다음과 같습니다:
K₁ ≥ 임의의 단차 경계로부터 가장 가까운 활성 개구부까지 1.5–2.0mm
표준 인쇄 설정에서 더 두꺼운(상승된) 영역에 위치한 개구부에는 최소 0.65mm로도 작동할 수 있지만, 얇아진 영역이나 경계 전이부에 바로 인접한 개구부에는 1.5mm를 최저 기준으로 삼아야 합니다.
실제 계산 예시: 0.15mm 기본 포일이 0.10mm로 단차 하강한 경우 ΔT = 0.05mm입니다. 일부 공급업체는 10배 규칙(10 × ΔT = 최소 간격 0.5mm)을 제시하지만, IPC 최저 기준인 1.5mm가 우선합니다. 해당 단차 경계로부터 1.5mm보다 가깝게 배치된 미세 피치 개구부는 SPI 데이터에서 통계적으로 유의미한 증착 편차를 나타낼 것입니다.
단차 영역 형상 및 배치
단차 영역의 기하학적 형태는 인쇄 스트로크 전반에 걸친 스퀴지 압력 균일성에 직접적인 영향을 미칩니다. 스퀴지 이동 방향과 평행하거나 수직으로 정렬된 직사각형 영역이 가장 관대합니다. 블레이드가 전체 폭에 걸쳐 균일한 각도로 단차 경계에 부딪히며 통과하는 동안 일관된 압력을 유지하기 때문입니다. 이는 연석에서 똑바로 내려서는 것과 대각선으로 부딪히는 것의 차이라고 생각하면 됩니다. 비대칭적인 충격은 안정화되기까지 더 오래 걸리는 불균일한 압력 파동을 만들어냅니다.
대각선이나 곡선형 단차 경계는 블레이드가 지속적으로 변화하는 각도로 전이부에 진입하게 만들어, 인접한 개구부 사이에 압력 구배가 생기며 실시간으로 블레이드의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 페이스트 충전이 이동합니다. 비직사각형 단차 영역이 기하학적으로 불가피한 경우, 수직 벽 대신 완만한 경사면인 마이크로 가공 램프 전이부를 지정하면 압력 불연속이 줄어들고 블레이드가 높이 변화에 더 점진적으로 진입할 수 있습니다. 전이 벽면을 전해 연마하면 걸리는 경향이 더욱 줄어듭니다. 단차 영역은 보드 가장자리에서 떨어뜨려 배치하십시오. 스퀴지는 단차 전이가 시작되기 전에 압력을 안정화할 평평한 진입 및 진출 구간이 필요합니다.
단차 하강 영역의 면적비
이 제약은 단차 포일에만 해당되며, 페이스트 시험을 통해 문제가 드러날 때까지 자주 간과됩니다. 면적비(AR)는 개구부 개방 면적과 내부 벽면 면적의 비율입니다. 이는 페이스트를 개구부 밖으로 끌어내는 힘(스퀴지 압력과 중력)과 그것을 붙잡아 두는 힘(벽 마찰과 표면 장력) 사이의 균형을 좌우합니다. AR이 IPC-7525B 최소 기준인 0.66 미만으로 떨어지면 표면 장력과 벽 마찰의 힘이 우세해져, 페이스트가 패드로 깔끔하게 이형되지 못하고 개구부 안에 갇힌 채로 남아 부족하거나 형태가 일그러진 조인트를 만들어냅니다.
대부분의 엔지니어가 정반대로 착각하는 부분이 여기 있습니다. 단차 하강 영역에서 포일을 얇게 만드는 것은 면적비를 압축하는 것이 아니라 오히려 증가시킵니다. 포일 두께가 AR 공식의 분모에 위치하기 때문에, T를 T_base에서 T_step으로 줄이면 개구부 벽면 면적이 축소되어 비율이 상승합니다. 0.15mm 기본 포일에서 정확히 AR 0.66에 위치한 개구부는 국부 두께가 0.10mm로 낮아지면 개구부 치수 변화 없이도 약 AR 0.99까지 상승합니다. 이것이 바로 미세 피치 부품을 더 얇은 단차 하강 영역에 배치하는 이유입니다. 두께 감소는 페이스트 볼륨을 줄여(브리징 방지) 동시에 면적비를 끌어올려(이형 개선) 줍니다.
AR = (L × W) / (2 × (L + W) × T_step) ≥ 0.66
여기서 L = 개구부 길이, W = 개구부 폭, T_step = 국부적인 단차 하강 포일 두께입니다. 단차 깊이가 확정된 후에도 해당 영역의 모든 개구부를 다시 확인해야 합니다. L과 W가 매우 작다는 이유만으로 작은 미세 피치 개구부는 얇아진 영역에서도 0.66 미만에 머물 수 있습니다. 기준에 미달하는 경우, 개구부를 넓히거나(L 또는 W 증가), 영역을 더 얇게 만들거나(50% 한도 내에서 더 깊은 단차), 전해 연마와 나노 코팅을 함께 적용해 전이 효율을 높이거나, 둥근 형태 혹은 홈플레이트 형태의 개구부로 전환하는 방법을 고려할 수 있습니다.
단차 스텐실과 스퀴지 호환성
폴리우레탄 스퀴지 블레이드는 근본적으로 단차 포일과 호환되지 않으며, 그 물리적 이유는 명확합니다. 폴리우레탄은 점탄성 소재로, 동적 하중 하에서 힘을 강성으로 전달하기보다는 변형됩니다. 블레이드가 스텝업 경계를 통과할 때, 높이 전이부를 가로지르며 양쪽에 접촉을 유지하는 대신 그 형상을 따라 변형되어 오목한 영역으로 처집니다. 이는 동시에 두 가지 손상을 유발합니다. 오목한 영역의 큰 개구부에서 페이스트를 퍼내듯 스쿠핑하여 과충전을 일으키고, 상승된 영역에서는 접촉 압력을 잃어 과소충전을 일으킵니다. 결과적으로 블레이드는 페이스트 프린터가 아니라 페이스트 재분배기처럼 작동하며, 볼륨을 단차 하강 영역에서 단차 상승 영역으로 통제되지 않은 방식으로 문질러 옮기게 됩니다.
단차 포일에는 금속 스퀴지 블레이드가 필수입니다. 스프링강의 높은 탄성계수는 블레이드가 단차 전이부를 거의 강체 빔처럼 다리 놓듯 가로지르게 해줍니다. 높은 쪽과 낮은 쪽에 동시에 접촉하여 양쪽 영역에 걸쳐 통제된 페이스트 비드를 유지합니다. 블레이드 각도는 단차 높이에 따라 45°에서 60° 사이로 설정해야 합니다. 인쇄 속도는 일반적으로 평면 스텐실 설정보다 10–20% 낮춰야 하며, 대부분의 단차 구성에서는 대략 20–30mm/s입니다. 이는 느린 이동이 페이스트 비드가 두께 전이부를 가로지르는 동안 각 개구부로 유압을 유지할 시간을 더 많이 확보해 주기 때문입니다.
단차 스텐실 제조 방식이 설계 결정에 미치는 영향
제작 공정은 단순한 조달 세부 사항이 아닙니다. 달성 가능한 단차 형상, 공차, 개구부 벽면 품질에 실질적인 한계를 설정합니다. 이러한 트레이드오프를 이해하는 것은 견실한 단차 스텐실 설계의 일부입니다.
레이저 커팅과 단차 에칭의 결합
이 2단계 하이브리드 공정은 현대 생산에서 단차 스텐실 제조의 주류 방식입니다. 공정은 선택적 습식 화학 에칭으로 시작합니다. 감광성 마스크가 스테인리스 스틸 포일에 적층되고 노광되어 단차 영역 형상을 정의합니다. 이후 산욕(acid bath)이 마스킹되지 않은 영역의 기본 소재를 목표 단차 깊이까지 제거하고, 레지스트를 벗겨낸 뒤 포일을 세척합니다. 파이버 레이저 커팅은 전체 포일에 걸쳐 높은 위치 정확도로 개구부 배열을 형성하는 데 사용됩니다.
이 두 공정을 분리한 것이 이 방식의 품질 우위를 만들어냅니다. 화학 에칭은 넓은 면적 변화에 걸쳐 매끄럽고 점진적인 단차 프로파일을 만드는 데 적합하며, 레이저 커팅은 깔끔하고 일관된 벽면 형상을 가진 정밀한 서브밀리미터 개구부를 형성하는 데 적합합니다. 어느 한 공정만으로는 두 공정을 순차적으로 결합했을 때 달성되는 결과를 얻을 수 없습니다. 그 결과 개구부 공차는 ±0.003mm까지, 단차 깊이 제어는 약 ±5µm까지 가능해집니다. 파이버 레이저는 또한 개구부 벽면에 약간의 사다리꼴 형상을 부여합니다. 더 넓은 개구부가 아래쪽(PCB 접촉면)을 향하도록 배치하면 이 테이퍼가 양의 드래프트 각도를 형성해 깔끔한 페이스트 이형을 촉진합니다. 대부분의 생산급 단차 스텐실은 이 방식으로 제조됩니다.
전해 성형(Electroforming)
전해 성형은 소재를 깎아내는 대신 스텐실을 밑바닥부터 성장시키는 적층 제조 공정입니다. 도전성 맨드릴이 원하는 스텐실 형상의 역상으로 가공 또는 패터닝된 후 니켈 술파메이트 전기도금욕에 침지됩니다. 니켈 이온이 맨드릴 표면에 증착되어 목표 포일 두께에 도달할 때까지 층층이 쌓입니다. 공정이 끝나면 성장된 포일을 맨드릴에서 분리하며, 개구부는 후공정 절단이 아니라 맨드릴의 형상에 의해 정의됩니다.
이 원자 단위의 적층 성장 메커니즘이 갖는 핵심적인 결과는 개구부 벽면이 절단이나 삭마 과정 없이 연속적으로 형성된다는 점입니다. 레이저 슬래그 침착물도, 미세 버도, 열영향부도 없습니다. 벽면은 단순히 매끄러운 결정질 니켈이며, 표면 거칠기가 마이크로미터가 아니라 나노미터 단위로 측정됩니다. 이러한 거의 완벽한 벽면 마감은 페이스트 이형이 벽 마찰이 아니라 벌크 유변학과 표면 장력에 의해 좌우된다는 것을 의미하며, 레이저 커팅 스텐실이 일관되게 다룰 수 있는 수준보다 훨씬 낮은 약 0.50의 면적비에서도 신뢰성 있는 전달이 가능합니다. 트레이드오프도 분명합니다. 전해 성형은 가공된 맨드릴이 필요해(상당한 초기 툴링 비용) 제작 시간이 더 오래 걸리며, 경화 스테인리스 스틸보다 더 부드럽고 손상에 취약한 순수 니켈 포일을 만들어냅니다. 스텐실을 자주 장착 및 탈착하는 고사이클 생산 라인에서는 레이저 커팅 스텐실보다 전해 성형 스텐실이 더 빨리 손상되는 경향이 있습니다. 전해 성형은 0.3mm 미만 피치의 마이크로 BGA로 인해 뛰어난 전달 효율이 대규모에서 실질적인 결함률을 좌우하는 자동차 또는 의료 분야의 대량 조립에 가장 정당화됩니다.
순수 화학 에칭
순수 화학 에칭에서는 단차 프로파일과 개구부가 동일한 광화학 서브트랙티브 공정으로 형성됩니다. 포일 양면에 감광성 레지스트가 적층되고 단차 형상과 개구부 형상에 대해 별도의 아트워크로 노광된 후 산으로 에칭됩니다. 에칭이 등방성으로 진행되어 노출된 표면으로부터 모든 방향으로 균등하게 소재를 용해시키기 때문에, 산이 개구부 가장자리에서 레지스트 마스크를 언더컷합니다. 그 결과 양쪽 면이 중앙보다 넓고 포일 중심선에서 좁아지는 모래시계 형태의 개구부 벽면이 형성됩니다.
이러한 모래시계 형상은 기계적인 페이스트 트랩을 만들어냅니다. 인쇄 중에는 스퀴지 압력에 의해 개구부 상단에서 페이스트가 채워지지만, 분리 시 모래시계의 가장 좁은 지점이 페이스트가 패드로 이형되기 위해 극복해야 할 제약으로 작용합니다. 표면 장력이 그 수축부에 페이스트 기둥을 붙잡아 두며, 거칠고 불규칙한 산 에칭 벽면이 이형에 저항하는 추가적인 마찰을 제공합니다. 면적비가 넉넉한 평면 스텐실에서는 이를 품질상의 타협으로 관리할 수 있지만, 얇아진 영역이 이미 면적비 여유를 압축해 놓은 단차 스텐실에서는 감소된 포일 두께와 부실한 벽면 형상의 조합이 일관된 페이스트 이형을 구조적으로 신뢰할 수 없게 만듭니다. 순수 화학 에칭은 미세 피치 부품이 포함된 어떤 단차 스텐실 응용에도 적합하지 않습니다.
적층 제조
일부 공급업체는 서브트랙티브 에칭 없이 금속성 또는 복합 레이어를 선택적으로 증착해 단차 영역을 만드는 하이브리드 적층 공정을 검토하고 있습니다. 이 방식의 매력은 기하학적인 데 있습니다. 기존 방식으로는 여러 번의 에칭 단계나 복잡한 마스킹이 필요한 멀티레벨 프로파일을 단일 빌드 사이클로 성장시킬 수 있는 가능성입니다.
연속적인 스퀴지 압력 하에서의 구조적 내구성, 프레임 텐셔닝 특성, IPA 세척 용제에 대한 화학적 저항성은 현재 생산 수준에서 검증되고 있는 단계입니다. 이는 주목할 가치가 있는 신흥 기술이지만 아직 대량 생산 환경에 투입할 준비는 되지 않았습니다.
| 방법 | 기본 소재 | 단차 깊이 공차 | 개구부 벽면 품질 | 상대적 비용 | 미세 피치 적합성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레이저 커팅 + 에칭 | 304 스테인리스 스틸 | ±5 μm | 매우 우수(사다리꼴) | 중간 | ≤0.4mm 피치 |
| 니켈 전해 성형 | 순수 니켈 | ±10% | 탁월함(유리처럼 매끄러움) | 높음 | 0.3mm 미만 피치 |
| 순수 화학 에칭 | 강철/황동 | ±15 μm | 부실함(모래시계형 언더컷) | 낮음 | 권장하지 않음 |
| 레이저 용접 인서트 | 이종 합금 포일 | ±2% | 탁월함(레이저 커팅) | 높음 | 큰 단차 편차 |
단차 스텐실 소재, 두께 프로파일, 표면 처리
기본 소재 옵션
소재 선택은 개구부 가장자리의 예리함, 페이스트 이형 특성, 장기적인 스텐실 평탄도, 그리고 단차 형상이 생산 과정에서 증폭시키는 기계적 응력에 대한 저항성을 좌우합니다.
- 304 스테인리스 스틸: 304 스테인리스 스틸(HTA 등급)은 단차 포일의 업계 표준입니다. 고인장 어닐링 공정은 370HV 이상의 경도를 가진 미세한 재결정 결정립 구조를 만들어냅니다. 이 높은 경도는 스퀴지 하중에 의한 주기적 응력 집중이 진행적으로 저급 소재를 가공경화시켜 결국 균열을 일으키는 단차 전이부에서 특히 중요합니다. HTA 스테인리스 스틸은 수만 번의 인쇄 사이클에 걸쳐 이러한 파손 모드에 저항하며, 이것이 대부분의 단차 스텐실 조달 표준에서 이 소재가 명시적으로 지정되는 이유입니다.
- 니켈 도금 강철: 니켈 도금 강철은 얇은 니켈층으로 미세한 표면 요철을 채워 완전한 전해 성형 스텐실의 비용 없이 마찰을 낮추고 페이스트 이형을 개선합니다. 전달 효율은 중요하지만 부품 피치나 생산량이 전해 성형을 정당화하지 못하는 응용에서 합리적인 절충안입니다.
- 순수 니켈(전해 성형): 순수 니켈은 최대의 전달 효율을 제공하며, 구조적으로 적합한 전해 성형 공정에 한정해 사용해야 합니다. 상대적인 연성 때문에 기계적 취급으로 인한 일상적인 표면 접촉이 발생하는 고사이클 생산 라인에서는 실용적이지 않습니다.
단차 스텐실 두께 프로파일 선택
보드상의 부품 구성에 단차 스텐실 두께 프로파일을 맞추는 것은 초기에 내려야 할 중요한 설계 결정입니다. 생산에서 흔히 사용되는 구성은 다음과 같습니다:
- 0.15mm 기본 / 0.10mm 단차 하강 — 가장 널리 사용되는 구성입니다. 일반적인 소비자용 레이아웃에 0.4mm 피치 BGA나 QFN이 포함된 표준 SMT 보드에 적합합니다.
- 0.20mm 기본 / 0.15mm 단차 하강 — 관통홀 배럴에 상당한 페이스트 충전이 필요하면서 표준 0.5mm 피치 표면 실장 소자도 함께 있는 페이스트인홀 조립에 사용됩니다.
- 0.12mm 기본 / 0.08mm 단차 하강 — 0.3mm 마이크로 BGA나 01005 수동 소자에 빡빡한 볼륨 제어가 필요한 고밀도 구성입니다. T_step = 0.08mm에서는 개구부 AR을 신중히 확인해야 하며, IPC J-STD-005A의 5입자 최소 규칙을 충족하기 위해 일반적으로 Type 5 솔더 페이스트 파우더가 필요합니다.
프로파일을 확정한 후에는 툴링을 위한 설계가 최종 확정되기 전에 얇아진 영역의 모든 개구부에 대해 항상 면적비를 재계산하십시오.
단차 포일에서 더 중요해지는 표면 처리
평면 스텐실에서는 선택 사항이었던 표면 처리가 단차 설계에서는 거의 필수가 됩니다.
- 전해 연마: 포일이 애노드 역할을 하는 전기화학욕을 스텐실이 통과하는 공정입니다. 전류가 표면 미세지형의 돌출부, 레이저 슬래그, 버, 그리고 단차 전이부 가장자리의 응력 받은 금속을 우선적으로 용해시켜 더 매끄럽고 균일한 표면을 남깁니다. 평면 스텐실에서는 유용한 개선이지만, 단차 포일에서는 사실상 필수입니다. 단차 전이부의 예리한 수직 벽은 기하학적으로 칼날과 유사합니다. 연마하지 않으면 스퀴지가 걸려 국부적인 압력 급상승을 일으키고, 그 위치에 불규칙한 페이스트 비드를 남기거나 점진적으로 블레이드 가장자리를 손상시킵니다. 전해 연마는 이 전이부를 둥글게 다듬어 스텐실의 전체 사용 수명 동안 스퀴지가 깔끔하게 통과할 수 있게 해줍니다.
- 나노 코팅: 일반적으로 1–2µm 두께의 실리콘-불소 화합물로 이루어진 소수성 폴리머 층을 하단 표면과 개구부 벽면에 적용합니다. 메커니즘은 단순합니다. 스텐실의 표면 에너지를 낮춤으로써 솔더 페이스트와 스텐실 소재 사이의 부착력을 줄여줍니다. 면적비가 이미 여유 없이 압축된 단차 하강 영역에서, 나노 코팅은 인쇄 압력에만 의존하지 않고도 페이스트 기둥이 벽면에서 깔끔하게 전단되도록 함으로써 측정 가능한 전달 효율 개선을 제공합니다. 또한 인쇄 중 페이스트가 포일 아래로 스며드는 속도를 크게 줄여, 배면 세척 주기를 늘리고 스미어링 결함 위험을 낮춥니다.
- 초음파 저항성 접착제: 이는 평면 스텐실보다 단차 스텐실에서 더 중요한 프레임 수준의 사양입니다. 단차 설계는 오목한 포켓에 더 많은 페이스트 잔여물을 가두기 때문에 초음파 세척조를 포함한 더 강력한 세척 사이클이 필요한 경우가 많습니다. 표준 프레임 접착제는 반복적인 초음파 노출로 박리될 수 있어, 프레임 장력이 점진적으로 느슨해지고 인쇄 정합이 저하됩니다. 주문 시 초음파 등급 접착제를 지정하면 스텐실 전체 사용 수명 동안 무결성을 보호할 수 있습니다.
엔지니어들이 JLCPCB에 단차 스텐실을 주문하는 이유는?
기존 공급업체의 리드타임이나 MOQ 제약 없이 전문가급 단차 포일이 필요한 엔지니어들에게 JLCPCB는 실용적인 선택지를 제공합니다. 맞춤형 단차 스텐실은 최소 주문 수량 없이 $3부터 시작하며, 이는 단차 스텐실 프로토타이핑을 생산 물량에 대한 부담 없이 실질적으로 접근 가능하게 만듭니다. 제작 시간은 최소 12시간까지 단축될 수 있으며, 180개국 이상을 커버하는 글로벌 배송이 지원됩니다.
기술적으로 JLCPCB는 ±0.003mm까지의 레이저 커팅 공차를 가진 304 HTA 스테인리스 기본 포일을 사용합니다. 엔지니어는 거버 또는 DXF 파일 업로드를 통해 인스턴트 견적 플랫폼에서 단차 깊이, 영역 레이아웃, 전해 연마, 나노 코팅, 초음파 저항성 프레임 접착제를 직접 지정할 수 있으며, 애플리케이션 엔지니어와의 수동적인 왕복 소통이 필요하지 않습니다.
흔한 단차 스텐실 결함과 예방 방법
단차 전이부에서의 불균일한 페이스트 볼륨
단차 경계에 너무 가깝게 배치된 개구부는 높이 변화를 가로지를 때 스퀴지 블레이드 압력이 불균일한 영역에 위치하게 됩니다. 이 영역의 패드는 단차 경계의 어느 쪽에 위치하느냐에 따라 조인트 높이 편차, 솔더 부족, 또는 과잉 페이스트가 나타나게 됩니다.
해결책: 활성 개구부와 가장 가까운 단차 경계 사이에 ≥ 1.5–2.0mm의 간격을 반드시 확보하십시오. 보드 공간이 실제로 제한적인 경우, 날카로운 수직 단차 벽 대신 마이크로 가공 경사 전이부를 사용하면 압력 회복 구간이 늘어나고 압력 강하의 심각성이 줄어듭니다.
단차부에서의 스퀴지 스키핑, 바운싱, 또는 걸림
연마되지 않은 예리한 단차 전이부 가장자리와 폴리우레탄 또는 연질 스퀴지 블레이드가 원인입니다. 블레이드가 스텝업 경계에 걸려 인근 개구부를 건너뛰며, 시간이 지남에 따라 스퀴지 가장자리와 스텐실 표면 모두를 손상시킵니다.
해결책: 단차 전이 가장자리를 모따기하고 매끄럽게 만들기 위해 전해 연마를 지정하십시오. 강성 금속 스퀴지 블레이드만 사용하십시오. 새로운 단차 스텐실을 첫 생산에 투입할 때는 표준 평면 스텐실 설정 대비 인쇄 속도를 10–20% 줄이고, 이후 검사 결과에 따라 조정하십시오.
단차 경계를 가로지르는 페이스트 스미어링
스퀴지가 통과한 후 포일이 반동합니다. 스텐실이 PCB 표면에 대해 빡빡하고 일관된 개스킷 밀봉을 유지하지 못하면, 단차 가장자리 아랫면을 따라 페이스트가 고이고 보드 분리 시 인접 패드로 번지게 됩니다.
해결책: 스텐실 분리 속도를 줄이십시오. 더 느린 분리는 대개 단차 경계에서의 개스킷 밀봉을 회복시켜 줍니다. 배면 세척 빈도를 늘리십시오. 더 깊은 단차는 분리 시 반동력을 증가시키므로, 단차 깊이가 기본 두께의 50%를 초과하지 않는지 확인하십시오.
단차 경계면에서의 균열 또는 포일 피로
저급 기본 소재, 과도한 단차 깊이, 또는 단차 영역 형상의 날카로운 내부 모서리는 단차 경계에 응력 집중부를 만듭니다. 지속적인 스퀴지 압력 하에서 미세 균열이 진행되며, 스텐실 사용 수명 전반에 걸쳐 프레임 장력이 저하됩니다.
해결책: 304 HTA 스테인리스 스틸 이상의 소재를 사용하십시오. 단차 깊이를 50% 한도 내로 유지하십시오. 날카로운 90° 각도 대신 단차 영역 내부 모서리에 라운드를 지정하십시오. 분산된 응력 형상은 고사이클 라인에서 스텐실 수명을 유의미하게 늘려줍니다.
오목한 영역에서의 불충분한 페이스트 이형
단차 하강 영역에서는 포일이 더 얇아지며, 이는 실제로 이형에 도움이 됩니다. 그래서 페이스트가 여전히 떨어지지 않으려 한다면, 원인은 대개 정말로 작은 미세 피치 개구부(작은 L과 W로 인한 낮은 면적비)가 거칠고 전해 연마되지 않은 벽면으로 인해 더 악화된 경우입니다. 표면 장력과 벽 마찰로 인해 페이스트가 개구부 내부에 갇혀 있게 됩니다.
해결책: 단차 깊이가 확정된 후 단차 하강 영역의 모든 개구부에 대해 AR ≥ 0.66을 확인하십시오. 전해 연마와 나노 코팅을 함께 적용하십시오. 면적비가 여전히 부족하다면 개구부 형상을 넓히거나, 영역을 더 얇게 만들거나(50% 한도 내에서 더 깊은 단차), 둥근 형태/홈플레이트 형태의 개구부로 전환하십시오.
참고로, 직사각형 개구부의 면적비는 다음과 같습니다:
AR = (L × W) / (2 × (L + W) × T_step) ≥ 0.66
여기서 L = 개구부 길이, W = 개구부 폭, T_step = 국부적인 단차 포일 두께입니다.
단차 스텐실 설계 및 제조 관련 FAQ
Q: 동일한 스텐실의 양면에 단차 영역을 배치할 수 있나요?
가능합니다. 서로 다른 목적을 수행합니다. 보드 측 단차 하강은 페이스트 유출을 방지하기 위한 빡빡한 개스킷 밀봉을 보장합니다. 스퀴지 측 단차 상승은 보드 접촉면을 완벽하게 평평하게 유지하면서 더 큰 부품을 위한 페이스트 볼륨을 추가합니다.
Q: 솔더 페이스트 파우더 유형이 얇은 단차 하강 영역에 어떤 영향을 미치나요?
파우더 크기는 가장 얇은 영역에 맞춰야 합니다. IPC J-STD-005A에 따르면 가장 작은 개구부는 최소 5개의 파우더 입자를 수용할 수 있어야 합니다. Type 4 파우더는 0.08mm 영역에서는 아슬아슬합니다. 0.3mm 미만의 부품 피치에는 Type 5를 사용하십시오.
Q: 두 단계 이상의 두께 레벨을 사용하는 것이 실용적인가요?
드뭅니다. 추가 레벨은 포일 장력을 줄이고 인쇄 공정을 복잡하게 만듭니다. 단일 단차(두 레벨)로 대부분의 혼합 피치 보드를 처리할 수 있습니다. 세 단계는 복잡하며 생산 전 공정 검증이 필요합니다.
Q: 면적비는 언제 다시 확인해야 하나요?
단차 깊이, 개구부 형상, 또는 패드 레이아웃에 변경이 있을 때마다 재확인하십시오. 단 0.01mm의 깊이 변화만으로도 면적비가 IPC-7525B 최소 기준인 0.66 아래로 떨어질 수 있습니다. 툴링 전 설계 검토 과정에서 항상 확인하십시오.
결론: 단차 스텐실 설계를 처음부터 제대로
단차 스텐실은 평면 스텐실로는 도저히 해결할 수 없는 실질적인 페이스트 볼륨 불일치 문제를 해결해 줍니다. 다만 설계가 단차 깊이 한계, 개구부 간격 규칙, 그리고 올바른 제조 방식을 엄격히 준수할 때만 깔끔한 결과를 만들어냅니다.
단차 포일에서는 설계 품질과 제조 정밀도가 복합적으로 작용합니다. 아무리 뛰어난 레이아웃이라도 부실한 공정 관리 하에서는 실패하며, 마찬가지로 완벽한 제조도 부실하게 지정된 설계를 구제할 수 없습니다. 방정식의 양쪽 모두가 정확해야 합니다.
완벽한 단일 인쇄 생산을 보장하려면 JLCPCB 스텐실 페이지에서 전체 사양을 확인하고, 오늘 거버 또는 DXF 파일을 업로드하여 즉시 온라인 견적을 받아보십시오.