솔더 용융점 가이드: 차트, 합금 종류, 리플로우 고려 사항
2 분
- 솔더의 용융점이란 무엇인가?
- 솔더 용융점 차트: 주요 합금 비교
- 솔더 용융점의 물리학: 고상선, 액상선, 공정 합금
- 솔더 용융점에 맞춘 SMT 리플로우 프로파일 최적화
- 솔더 용융점 선택에 영향을 미치는 핵심 요소
- 리워크와 수작업 솔더링에서의 솔더 용융점
- 솔더 용융점 관련 자주 묻는 질문
- 결론: 전자 제조에서의 솔더 용융점
정밀함이 요구되는 전자 제조의 세계에서는 단 몇 도의 차이가 완벽하고 신뢰성 있는 솔더 조인트와 치명적인 "콜드" 조인트 결함을 가르는 기준이 될 수 있습니다. 많은 취미가들은 솔더링을 단순히 "금속을 녹여 무언가를 붙이는 작업"으로 여기지만, 전문적인 PCB 조립에는 열역학에 대한 정교한 이해가 필요합니다.
솔더 용융점은 단순히 데이터시트에 기재된 하나의 수치가 아닙니다. 이는 부품 선택, PCB 기판 선정(FR-4 Tg), 그리고 표면 실장 기술(SMT) 리플로우 프로파일 전체를 결정짓는 결정적인 한계값입니다.
소비자용 IoT 기기를 다루든 자동차용 제어 장치를 다루든 상관없이, 여러 합금이 용융점에서 보이는 거동을 이해하는 것은 성공적인 제조를 위해 매우 중요합니다.
솔더의 용융점이란 무엇인가?
솔더의 용융점은 합금 조성에 따라 달라집니다. 일반적인 솔더는 138°C(Sn42Bi58)부터 183°C(Sn63Pb37), 그리고 표준 무연 SMT 조립에 사용되는 217°C–220°C(SAC305)까지 다양합니다.
솔더 용융점 차트: 주요 합금 비교
업계가 RoHS(유해물질 제한지침) 준수 방향으로 전환되면서 솔더 합금 분야에 새로운 가능성이 열렸습니다. 합금 선택은 대개 용융 온도, 기계적 강도, 비용 사이의 절충으로 이루어집니다.
Sn63Pb37 용융점(유연 솔더)
용융점: 183°C(공정)
특성: 낮은 용융점과 우수한 웨팅 성능으로 잘 알려져 있습니다. 낮은 온도는 부품과 PCB 기판에 가해지는 열 응력을 줄여줍니다. 다만 납의 독성으로 인해, 신뢰성이 환경 규제보다 우선시되는 의료, 항공우주, 군용 애플리케이션에 사용이 대부분 제한되고 있습니다.
SAC305 용융점(무연 솔더)
조성: Sn 96.5% / Ag 3.0% / Cu 0.5%(주석-은-구리)
용융 범위: 217°C – 220°C(고상선/액상선: 217°C / 220°C)
특성: 대부분의 상업용 전자제품에서 기본으로 사용되는 합금입니다. 용융점이 유연 솔더보다 약 34°C 더 높습니다. 이로 인해 더 높은 리플로우 오븐 온도가 필요하며, 더 견고한 부품과 습도 민감 소자(MSD) 취급이 요구됩니다.
Sn42Bi58 저온 솔더 용융점
용융점: 138°C(공정)
특성: 비스무트를 함유한 이 합금은 매우 낮은 온도에서 녹습니다. 양면 조립(2차 리플로우 과정에서 하단면의 무거운 부품이 떨어지는 것을 방지)이나 저가형 LED, 플라스틱 커넥터 등 열에 민감한 부품에 이상적입니다. 다만 비스무트 접합부는 취성이 있어 기계적 충격(낙하 테스트)에 대한 내성이 낮습니다.
Sn10Pb88 고온 솔더 용융점
용융 범위: 268°C – 290°C
특성: 주로 부품 패키지 내부의 다이 어태치와 같은 특수 용도에 사용됩니다. 용융점이 충분히 높아, 표준 SAC305로 부품을 PCB에 솔더링할 때 내부 접합부가 재용융되지 않도록 보장합니다.
솔더 합금 종류와 용융점
| 합금 종류 | 조성 | 용융점(고상선/액상선) | RoHS 여부 | 최적 사용처 |
|---|---|---|---|---|
| Sn63Pb37(유연 공정) | 63% Sn, 37% Pb | 183°C(단일점) | 아니오 | 항공우주, 군용, 항공전자(고신뢰성) |
| SAC305(표준 무연) | 96.5% Sn, 3% Ag, 0.5% Cu | 217°C – 220°C | 예 | 일반 소비자 전자제품, IoT, 모바일 |
| Sn42Bi58(저온) | 42% Sn, 58% Bi | 138°C(단일점) | 예 | LED, 단계별 솔더링, 열에 민감한 부품 |
| Sn99.3Cu0.7(비용 효율적) | 99.3% Sn, 0.7% Cu | 227°C(단일점) | 예 | 웨이브 솔더링, 저비용 SMT |
| Sn10Pb88(고온 유연 솔더, 일반적인 조성) | 10% Sn, 88% Pb, 2% Ag | 268°C – 290°C | 아니오 | 고전력 다이 어태치, 자동차 엔진룸용 |
솔더 용융점의 물리학: 고상선, 액상선, 공정 합금
솔더 용융점을 이해하려면 먼저 대부분의 솔더가 단일 원소가 아니라 주석(Sn), 납(Pb), 은(Ag), 구리(Cu) 등 금속이 혼합된 합금이라는 점을 파악해야 합니다. 따라서 이러한 혼합물의 용융 과정은 대개 순간적으로 일어나지 않습니다.
고상선 vs. 액상선 온도 범위
엔지니어는 솔더 합금을 분석할 때 세 가지 특정 상태에 주목합니다:
고상선(Solidus): 합금이 완전히 고체 상태로 유지되는 최고 온도입니다. 이 온도 이하에서는 솔더가 구조적 안정성을 갖습니다.
액상선(Liquidus): 합금이 완전히 액체 상태가 되는 최저 온도입니다. 이 온도 이상에서는 솔더가 자유롭게 흐르며 구리 패드를 "웨팅"할 수 있습니다.
플라스틱 구간(The Plastic Range): 많은 비공정 합금에는 고상선과 액상선 사이에 "연화(mushy)" 구간이 존재합니다. 이 상태에서 솔더는 반고체이며, 일부는 결정, 일부는 액체 상태입니다.
엔지니어링 위험 요소
솔더 조인트가 플라스틱 구간에 있는 동안 기계적으로 흔들리면(예: 컨베이어 벨트 진동), 결과적으로 형성된 접합부는 알갱이 형태를 띠고 광택이 없으며 전기적으로 신뢰할 수 없게 됩니다. 이를 "흔들림 조인트(disturbed joint)"라고 합니다.
공정(共晶) 솔더란 무엇이며 왜 중요한가?
여기서 등장하는 개념이 바로 공정(Eutectic) 솔더입니다. 공정 합금은 플라스틱 구간을 없애는 특정 금속 비율을 가지고 있습니다. 공정 합금의 경우 고상선과 액상선 온도가 동일합니다.
예시: 대표적인 Sn63Pb37(주석 63%, 납 37%)은 공정 합금입니다. 정확히 183°C에서 즉시 고체에서 액체로 전환됩니다.
이러한 "즉시 응고" 특성은 냉각 단계에서 결함이 형성될 수 있는 시간을 최소화하기 때문에 제조 공정에서 매우 바람직한 특성입니다.
솔더 용융점에 맞춘 SMT 리플로우 프로파일 최적화
JLCPCB PCB 조립과 같은 전문적인 조립 환경에서, 용융점을 아는 것은 첫걸음에 불과합니다. SAC305를 위해 오븐을 그저 217°C로 설정한다고 해서 좋은 결과를 기대할 수는 없습니다. 플럭스를 활성화하고 올바른 솔더링을 보장하기 위해서는 전체 리플로우 공정이 정해진 열 프로파일에 따라 이루어져야 합니다.
표준 리플로우 프로파일은 합금의 특성에 크게 좌우되는 네 가지 구간으로 구성됩니다:
예열 구간
조립체를 천천히 가열하여 플럭스를 활성화하고 휘발성 용제를 제거합니다.
소크 구간
온도가 솔더 용융점 바로 아래에서 안정화됩니다. 인덕터와 같은 큰 부품과 0402 저항과 같은 작은 부품이 함께 가열됨으로써 툼스토닝이 발생하지 않도록 합니다.
리플로우 구간(TAL)
이 구간이 결정적인 온도 스파이크입니다. 온도가 액상선을 넘어섭니다. 피크 온도: 일반적으로 용융점보다 20°C에서 40°C 높습니다(예: SAC305의 경우 245°C). 액상선 이상 유지 시간(TAL): 솔더는 60–90초 동안 용융 상태를 유지해야 합니다. 너무 짧으면 솔더가 패드를 웨팅하지 못하고, 너무 길면 열로 인해 PCB가 손상되거나 취성이 있는 금속간 화합물(IMC) 층이 형성됩니다.
냉각 구간
솔더를 미세한 결정립 구조로 응고시키기 위한 급속 냉각입니다.
JLCPCB SMT 조립
JLCPCB의 SMT 라인은 첨단 10구간 리플로우 오븐을 사용합니다. 저희 엔지니어는 주문 시 "유연" 또는 "무연" 조립을 선택하는지에 따라 이러한 열 프로파일을 맞춤 설정하여, 민감한 부품에 열충격을 가하지 않으면서 솔더 용융점에 안전하게 도달하도록 보장합니다.
솔더 용융점 선택에 영향을 미치는 핵심 요소
에너지를 절약하기 위해 모든 경우에 가장 낮은 용융점의 솔더를 사용하면 안 될까요? 여러 기술적 요소가 그 선택을 좌우합니다.
부품의 열 민감도와 용융 임계값
플라스틱 OLED 화면이나 특정 전해 커패시터와 같은 일부 부품은 SAC305에 필요한 245°C의 피크 온도를 견디지 못합니다. 이러한 경우에는 138°C에서 녹는 저온 주석-비스무트 솔더가 필요합니다.
PCB 기판 Tg와 솔더 용융 온도
FR-4 소재의 유리전이온도(Tg)는 견고한 PCB가 연화되고 팽창하기 시작하는 지점입니다.
표준 FR-4 Tg: 약 130°C – 140°C.
하이 Tg FR-4: 170°C 초과. 무연 리플로우 공정에 높은 열이 필요한 경우, PCB는 Z축(두께) 방향으로 크게 팽창합니다. 팽창이 지나치게 심하면 비아 홀 내부의 구리 도금이 찢어질 수 있습니다(배럴 균열). 고신뢰성 무연 조립을 위해 JLCPCB는 견적 과정에서 하이 Tg FR-4를 선택할 것을 권장합니다.
사용 온도와 합금 안정성
기기가 놓이는 환경도 중요합니다. 자동차 엔진룸 내부의 센서는 주변 온도가 120°C에 이를 수 있습니다. 이 센서를 138°C에서 녹는 주석-비스무트로 솔더링하면, 작동 중 접합부가 연화되어 실패할 수 있습니다. 사용 온도는 일반적으로 합금의 고상선 온도보다 충분히 낮게 유지되어야 합니다.
리워크와 수작업 솔더링에서의 솔더 용융점
솔더 용융점은 수작업 리워크가 어떻게 이루어져야 하는지도 결정짓습니다.
인두 온도: 수작업 솔더링에서 인두 팁은 열 저장고 역할을 합니다. 빠르게 열을 전달하려면 용융점보다 상당히 높게 설정해야 하며, 일반적으로 유연 솔더의 경우 350°C, 무연 솔더의 경우 380°C – 400°C입니다.
탈납(디솔더링): 제거하기 어려운 무연 부품을 제거하는 널리 알려진 기술자들의 방법 중 하나는 접합부를 유연 솔더로 덮는 것입니다. 이렇게 솔더링하면 용융점이 더 낮은 새로운 혼합 합금이 형성되어, 패드에 가해지는 열 응력을 줄이면서 부품을 제거할 수 있습니다.
수작업 솔더링에서 브리징이나 과열 위험이 높은 복잡한 설계의 경우, JLCPCB SMT 스텐실을 활용하면 정밀한 페이스트 도포가 가능합니다. 이를 통해 핫플레이트나 오븐을 이용해 부품을 리플로우할 수 있으며, 기판 전체가 균일하게 용융점에 도달하도록 보장할 수 있습니다.
솔더 용융점 관련 자주 묻는 질문
Q: 리워크 중에 유연 솔더와 무연 솔더를 섞어도 되나요?
기술적으로는 유연 솔더와 무연 솔더를 혼합하는 것이 가능하지만, 고신뢰성 전자제품에는 권장되지 않습니다. SnPb(유연)와 SAC305(무연)를 조합하면 용융점이 명확하지 않은 "삼원" 합금이 형성되며, 이는 때로 두 원래 합금 중 어느 쪽보다도 낮은(약 177°C) 값을 가질 수 있습니다. 이는 부품 제거(탈납)에는 도움이 되지만, 기판에 의도치 않게 남아 있을 경우 '고온 균열'이나 상 분리를 유발하여 접합부가 더 약해질 수 있습니다.
Q: 무연 솔더 조인트가 광택이 없어 보이는 이유는 무엇인가요? 이것이 "콜드 조인트"인가요?
반드시 그런 것은 아닙니다. 전형적인 "콜드 조인트"(용융점에 도달하지 못해 발생)는 알갱이 형태를 띠고 광택이 없어 보입니다. 그러나 완벽하게 양호한 SAC305 접합부도 Sn63Pb37의 거울 같은 광택 마감에 비하면 광택이 없고 거친 질감을 보입니다. 이는 고주석 합금이 냉각되면서 나타나는 자연스러운 결정립 구조 때문입니다. 유연 공정에서 무연 공정으로 전환할 때는 육안 검사 기준도 조정해야 합니다.
Q: "열용량"은 오븐 내 용융점에 어떤 영향을 미치나요?
솔더의 용융점 자체는 고정되어 있지만, 특정 패드가 그 온도에 도달하는 데 걸리는 시간은 다릅니다. 작은 저항 패드는 3분 만에 217°C에 도달할 수 있는 반면, 넓은 구리 플레인에 연결된 USB 커넥터의 그라운드 핀은 같은 시간 동안 200°C에만 도달할 수도 있습니다. 이것이 바로 JLCPCB 엔지니어들이 리플로우 프로파일의 "소크 구간"을 최적화하는 이유입니다 — 기판 전체에 걸쳐 열이 균등해지도록 하여, 두꺼운 구리 영역도 작은 패드와 동시에 용융점에 도달하도록 합니다.
Q: 오래된 솔더 페이스트가 용융점에 영향을 미치나요?
금속 합금 자체는 시간이 지나도 용융점이 변하지 않지만, 플럭스는 열화됩니다. 오래된 플럭스는 산화물 제거 능력을 잃습니다. 산화물이 제거되지 않으면, 오븐 온도가 용융점보다 훨씬 높더라도 솔더가 패드를 "웨팅"하지 못합니다. 이 경우 솔더는 접합부로 흘러들어가는 대신 패드 위에 그대로 뭉쳐버립니다(그레이핑 효과 — 플럭스 활성 부족으로 인한 솔더 페이스트 뭉침 현상).
Q: 기판을 두 번 리플로우하면 어떻게 되나요?
양면 SMT 조립에서는 기판이 오븐을 두 번 통과해야 합니다. 접착제나 저온 합금을 사용하지 않는 한, 첫 번째 면의 솔더 조인트는 두 번째 통과 시 재용융됩니다. 접합부는 다시 형성되지만, 리플로우 사이클을 거칠 때마다 금속간 화합물(IMC) 층의 두께가 증가합니다. 리플로우 사이클이 지나치게 많으면 접합부가 취성을 띠게 되어 물리적 응력에 파손되기 쉬워질 수 있습니다.
결론: 전자 제조에서의 솔더 용융점
솔더의 용융점을 아는 것은 전자 제조에서 매우 중요한 요소입니다. 이는 재료 과학과 생산 사이의 간극을 이어주는 특성입니다. Sn63Pb37의 뚜렷한 공정점을 다루든, SAC305의 더 높은 열적 요구 사항을 다루든 상관없이 정확성은 무엇보다 중요합니다. 단 몇 도의 차이만으로도 콜드 솔더 조인트 형성, 패드 들뜸, 심지어 실리콘 손상까지 발생할 수 있습니다.
다음 프로젝트가 업계 최고 수준의 표준을 충족하도록 하십시오. 이러한 열적 특성을 완전히 이해하면, 제조 공정을 더 수월하게 만들 수 있도록 제품 설계를 조정할 수 있습니다.
지속적인 성장
01005 실장 가이드: PCB 설계, 스텐실, 피더 정전기와 리플로우
핵심 요점 인치식 01005 부품의 크기는 0.4 × 0.2 mm이며, 미터식 코드는 0402입니다. 안정적인 실장을 위해서는 ENIG처럼 평탄한 표면 마감, 대칭형 NSMD 패드, 약 3 mil 두께의 스텐실과 미세 분말 솔더 페이스트, 피더의 정전기 제어, 부품 실장 전 3D SPI가 필요합니다. 01005 부품은 재작업에 시간이 걸리고 불량 위험도 크므로, 1차 합격률이 가장 중요한 지표입니다. 그림: 손가락 끝에 올려놓은 SMD 커패시터 여섯 개. 왼쪽부터 01005, 0201, 0402, 0603, 0805, 1206. 사진은 필리프 발베리 촬영, CC BY-SA 4.0 라이선스, 출처는 위키미디어 공용 위 사진에서 가장 작은 커패시터는 길이 0.4 mm, 폭 0.2 mm의 01005입니다. 008004처럼 더 작은 부품도 있지만 휴대전화와 모듈 제조사 외에는 드물게 사용합니다. 그래서 대부분의 설계에서 01005가 수동 부품 크기의 실질적인 하한입니다. 0402와 0201에서 통하던......
SMD 리워크 가이드: PCB 손상을 막는 공구, 온도 및 작업 기법
타 버린 레귤레이터 교체부터 잘못된 부품 값 수정, 미세 피치 IC의 솔더 브리지 제거에 이르기까지, SMD 리워크는 전자제품 제조와 시제품 개발에서 필수적인 기술입니다. 리워크를 통해 엔지니어는 새 기판을 다시 제작하는 데 드는 비용과 시간 없이 조립 불량을 수리하고, 설계 변경을 반영하며, 값비싼 PCB를 되살릴 수 있습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: SMD 리워크란 무엇인가 대표적인 리워크 상황 공구와 온도 설정 안전한 제거 및 실장 패키지별 작업 기법 실제 수리 사례 흔한 불량과 예방법 리워크와 교체의 판단 기준 SMD 리워크란 무엇이며 왜 중요한가? SMD 리워크란 PCB와 주변 부품을 보호하면서 국부적인 열을 이용해 표면 실장 부품(SMD)을 제거·수리·교체하는 통제된 공정을 말합니다. 기판 전체를 다시 만들지 않고도 조립 불량을 바로잡거나, 고장 난 부품을 교체하거나, 설계 변경을 반영하기 위해 널리 수행됩니다. SMD 리워크가 필요한 상황: 시제품 검증: 양산 설계를 확정하기......
칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다. 정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다. 최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다. 본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을......
IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드
전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다. 본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이 SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁 IC 패키지란 무엇인가? IC 패키......
와이어 본딩 vs 플립 칩: 반도체 패키징의 핵심 차이점
빠르게 발전하는 반도체 패키징 분야에서 와이어 본딩과 플립 칩 기술 중 무엇을 선택하느냐는 단순한 기구적 결정을 넘어, 제품의 성능과 열적 한계, 그리고 수익성까지 좌우하는 전략적 분기점입니다. 기존 인터커넥트 방식의 검증된 신뢰성과 비용 효율을 원하십니까, 아니면 최신 플립 칩 구조가 제공하는 높은 I/O 밀도와 뛰어난 신호 무결성이 필요한 응용 분야입니까? 본 종합 가이드에서는 오랜 고급 패키징 엔지니어링 경험을 바탕으로 복잡한 내용을 명확하게 정리합니다. 와이어 본딩과 플립 칩의 구조적 특성, 비용 트레이드오프, 전기적 특성을 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시면 와이어 본딩과 플립 칩 중 어느 쪽이 자사의 설계 요구사항과 시장 목표에 부합하는지 판단할 수 있는, 엔지니어링에 근거한 명확한 로드맵을 얻으실 수 있습니다. 와이어 본딩 vs 플립 칩: 핵심 차이점 와이어 본딩이 가느다란 금속 와이어(금, 구리, 알루미늄)를 이용해 칩 외곽에서 연결을 형성하는 반면, 플립 칩 기......
BGA 솔더링 완벽 해설: 공정, 장비, 모범 사례 종합 가이드
전자 부품이 더 작은 실장 면적에서 더 많은 핀 수를 요구하게 되면서, 업계는 볼 그리드 어레이(BGA)에 크게 의존하고 있습니다. BGA는 기존의 와이어 리드 대신 부품 아래에 배열된 미세한 솔더 볼을 이용해 인쇄회로기판과 연결하는 표면 실장 패키지입니다. 이 접합부는 패키지 본체 아래에 가려져 있어 일반적인 육안 검사가 불가능합니다. 그래서 BGA 솔더링은 표면 실장 기술(SMT)에서 대단히 중요하면서도 복잡한 공정으로 꼽힙니다. PCB 설계자와 엔지니어에게 이 실장 방식을 숙지하는 일은 안정적인 수율을 확보하기 위한 필수 과제입니다. 이 글을 BGA 솔더링의 결정판 튜토리얼로 활용하시기 바랍니다. 본 가이드에서는 리플로우 기초부터 검증에 필요한 장비까지 BGA 솔더링 공정 전반을 다룹니다. BGA 솔더링이란 무엇입니까? BGA 솔더링이 무엇인지 궁금하시다면, 이는 볼 그리드 어레이 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 부착하는 구체적인 공정을 말합니다. 와이어 리드를 사용하는 기존 부품과 달리,......