This website requires JavaScript.
쿠폰 앱 다운로드
배송지
블로그

6-레이어 PCB 적층 및 구축 가이드라인

최초 게시일 Jul 26, 2025, 업데이트 되였습니다. Jul 26, 2025

1 분

표목(TOC)
  • 왜 6-레이어 PCB를 사용해야할까요?
  • 6-레이어 PCB 적층 구조의 주요 활용 분야
  • 표준 및 일반적인 6-레이어 PCB 적층 구조
  • 6-레이어 PCB 제작 공정
  • 최고의 6-레이어 PCB 제조업체를 선택하는 방법
  • 결론

인쇄 회로 기판(PCB)은 현대 전자제품의 중추로서 다양한 전자 부품을 연결하고 지지하는 데 필요한 인프라를 제공합니다. 전자 기기가 점점 더 복잡하고 소형화됨에 따라 다층 PCB에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 그중에서도 6-레이어 PCB는 다양한 응용 분야에서 널리 사용되는 인기 있는 선택입니다. 이 글에서는 6-레이어 PCB의 적층 구조, 적용 분야, 최적 구성 및 제조업체 선택 시 고려해야 할 가이드라인에 대해 자세히 설명합니다.

Green PCBs

왜 6-레이어 PCB를 사용해야할까요?

기능성 향상:

6-레이어 PCB의 가장 큰 장점은 더 복잡한 회로를 수용할 수 있다는 것입니다. 추가적인 층을 통해 설계자는 더 많은 배선 경로를 확보할 수 있어 부품 밀도가 높아지고 성능이 향상됩니다. 이는 한정된 공간 안에 복잡한 설계가 필요한 현대 장치에 매우 중요합니다.

신호 무결성 향상:

고속 회로는 크로스토크 나 전자기 간섭과 같은 신호 무결성 문제에 특히 민감합니다. 6-레이어 PCB는 전용 접지층 및 전원층을 구성할 수 있는 추가 레이어를 제공하여, 안정적인 기준면을 마련하고 노이즈를 줄여 신호 무결성을 유지하는 데 도움을 줍니다.

전력 분배 향상:

6-레이어 PCB의 추가 레이어는 전력 분배를 보다 효율적으로 할 수 있도록 해줍니다. 이는 다양한 전압 레벨과 높은 전류 수요가 있는 회로에서 특히 중요하며, 전압 강하를 줄이고 모든 부품에 고르게 전력을 공급하는 데 효과적입니다.

열 방출 성능 향상:

PCB 설계에서 열 관리도 중요한 요소입니다. 6-레이어 PCB는 더 넓은 표면적과 열 확산 경로를 제공함으로써 열 방출 성능을 높이고, 보드 전체의 열 관리 능력을 개선할 수 있습니다.

Circuit Boards

6-레이어 PCB 적층 구조의 주요 활용 분야

통신 장비:

6-레이어 PCB는 고속 데이터 전송 및 복잡한 배선 요구를 충족할 수 있어 라우터, 스위치, 기지국 등 통신 장비에 널리 사용됩니다.

의료 기기:

진단 장비나 환자 모니터링 시스템과 같은 첨단 의료 기기는 신뢰성과 소형화가 필수입니다. 6-레이어 PCB는 고밀도 설계와 뛰어난 신호 무결성을 제공하여 이러한 요구를 충족합니다.

소비자 전자제품:

스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기 등은 고성능과 소형화를 동시에 요구합니다. 6-레이어 PCB는 복잡한 회로를 작고 효율적인 폼 팩터 안에 통합할 수 있도록 해줍니다.

자동차 산업:

현대 자동차는 제어, 안전, 인포테인먼트 시스템 등 다양한 전자 시스템을 포함하고 있습니다. 6-레이어 PCB는 신뢰성이 높고 복잡한 기능을 지원할 수 있어 자동차 전자 장치에 적합합니다.

산업 장비:

산업 현장의 자동화 및 제어 시스템은 견고하고 신뢰성 있는 PCB를 요구합니다. 6-레이어 PCB는 높은 전력 처리 능력과 복잡한 배선을 지원하여 산업용 애플리케이션에 이상적입니다.

표준 및 일반적인 6-레이어 PCB 적층 구조

표준 적층 구성:

일반적인 6-레이어 PCB 적층 구조는 다음과 같은 층으로 구성됩니다:

1. 신호층

2. 접지층

3. 신호층

4. 신호층

5. 접지층

6. 신호층

이 구성에서 접지층은 기준면 역할을 하며, 신호의 리턴 경로를 제공하고 노이즈 및 크로스토크를 줄이는 데 기여합니다. 신호층은 회로의 트레이스를 배선하는 데 사용됩니다.

장점:

● 신호층이 접지층과 가까워 신호 무결성이 향상됨

● 전원 및 접지를 위한 전용 층을 통해 전력 분배가 향상됨

단점:

● 단순한 적층 구조에 비해 제조 복잡성과 비용 증가

● 고주파 응용 분야에서 삽입 손실 가능성 있음

Standard Stackup Configuration

최적의 6-레이어 적층 구조는 무엇인가요?

신호 무결성을 위한 최적화된 적층 구성:

신호 무결성이 중요한 설계에는 다음과 같은 대안 적층 구조가 추천됩니다:

1. 신호층

2. 접지층

3. 신호층

4. 전원층

5. 접지층

6. 신호층

이 구성은 신호층을 전원층과 접지층 사이에 배치함으로써 신호에 대한 차폐 효과를 제공하고, 크로스토크와 EMI(전자기 간섭)를 최소화합니다.

전원 및 접지층 분리의 중요성:

전원층과 접지층을 별도로 구성하면 안정적인 전력 공급과 노이즈 감소에 유리하며, 신호의 기준면 확보로 신호 품질을 개선할 수 있습니다.

설계 시 고려 사항

● 임피던스 제어:

고속 신호를 위해 일관된 임피던스 유지가 중요합니다. 이를 위해 트레이스 폭, 간격, 그리고 사용하는 재료의 유전율 등을 정밀하게 설계해야 합니다.

● 층 대칭성 유지:

PCB 제조 시 휨을 방지하려면 층간 균형이 중요합니다. 구리 배분을 균형 있게 유지하고, 구조적으로 대칭을 이루도록 설계하는 것이 필요합니다.

Layer Symmetry

6-레이어 PCB 제작 공정

재료 선택:

PCB의 성능은 사용되는 재료에 따라 크게 달라집니다. 일반적인 재료는 다음과 같습니다:

●FR4:

열 및 전기적 특성이 우수하며 보편적으로 사용됨

●Rogers:

고주파 RF 응용에 적합한 고성능 재료

유전율과 손실 탄젠트와 같은 재료 특성은 신호 무결성과 전체적인 PCB 성능에 큰 영향을 미칩니다.

제조 공정:

●적층:

코어와 프리프레그를 열과 압력으로 압착하여 단단한 보드를 형성합니다.

●드릴링:

층 간 연결을 위한 비아 구멍을 정밀하게 가공합니다.

●도금:

드릴된 구멍에 구리를 도금하여 전기적 연결을 형성합니다.

●에칭:

불필요한 구리를 제거하고 회로 패턴을 형성합니다.

품질 관리:

고품질 6-레이어 PCB를 보장하기 위해 다음과 같은 테스트가 수행됩니다:

●전기 테스트:

회로의 연속성 및 절연 상태 확인합니다.

●X-ray 검사:

비아(Via) 및 내부 층에 결함이 있는지 확인하는 고정밀 검사 방식입니다.

●열 사이클 테스트:

다양한 온도 조건에서 PCB가 어떻게 작동하는지를 테스트하여, 열에 대한 내구성과 안정성을 평가합니다.

최고의 6-레이어 PCB 제조업체를 선택하는 방법

품질 및 신뢰성:고품질 PCB를 지속적으로 제공한 실적이 있는 제조업체를 선택하세요. ISO, UL 등의 인증 여부를 확인하면 신뢰성을 판단할 수 있습니다.

기술 역량:

고급 설계 및 특수 재료를 다룰 수 있는 최신 장비와 기술을 갖춘 제조업체인지 확인해야 합니다.

비용 효율성:

비용도 중요하지만, 품질을 희생해서는 안 됩니다. 가격과 품질 사이의 균형이 잘 맞는 업체를 선택하세요.

납기 및 고객 지원:

빠른 납기와 문제 발생 시 즉각 대응 가능한 고객 지원을 제공하는 제조업체가 좋습니다.

추천 제조업체: JLCPCB

6-레이어 PCB 제작에 있어서 JLCPCB는 신뢰할 수 있는 제조업체로 다음과 같은 장점을 제공합니다:

● 고품질 제조:

첨단 장비와 공정을 통해 안정적인 품질을 보장합니다.

● 경쟁력 있는 가격:

품질을 유지하면서도 합리적인 가격을 제공합니다.

● 빠른 납기:

짧은 제작 및 배송 시간으로 프로젝트 일정 관리에 유리합니다.

● 우수한 고객 지원:

신속하고 전문적인 고객 서비스로 문제 해결이 원활합니다.

Green PCBs

결론

6-레이어 PCB는 기능성 향상, 신호 무결성 개선, 전력 분배 최적화, 열 방출 능력 향상 등 다양한 이점을 제공합니다. 성능을 최적화하려면 표준 및 최적화된 적층 구조에 대한 이해가 중요하며, 적절한 재료 선택과 정밀한 제조 공정이 반드시 필요합니다. 마지막으로, JLCPCB와 같은 신뢰할 수 있는 제조업체를 선택하는 것은 고품질 PCB 제작과 프로젝트의 성공에 결정적인 역할을 합니다.

지속적인 성장