PCB 라우팅 설계 규칙: 배선 폭·간격·리턴 패스·DRC 가이드
1 분
- PCB 라우팅이란?
- 배선 폭과 전류 용량
- 배선 간격과 3W 규칙
- 레이어 스택업과 그라운드 플레인
- 라우팅 우선순위
- PCB 라우팅 체크리스트
- 신호·전원 무결성과 리턴 경로
- 비아와 기생 성분
- 고급 라우팅 기법
- FAQ
- 결론
핵심 정리
- 배선 폭은 전류와 온도 상승을 기준으로 정합니다.
- 3W 규칙은 인접 배선 간 결합을 줄이는 시작 기준입니다.
- 고속 신호는 연속적인 기준면과 짧은 리턴 경로가 필요합니다.
- 라우팅 후 DRC와 제조성 검토를 함께 실행합니다.
PCB 라우팅이란?
PCB 라우팅은 부품 핀 사이에 전기적 연결을 만드는 과정입니다. 배선 폭, 간격, 레이어, 비아와 리턴 경로가 신호 무결성과 제조 수율에 직접 영향을 줍니다.
배선 폭과 전류 용량

전원 네트와 고전류 경로는 허용 전류, 구리 두께, 외층·내층 여부와 온도 상승 조건을 기준으로 폭을 정합니다. 신호선은 임피던스와 제조 최소 선폭을 확인합니다.
배선 간격과 3W 규칙
3W 규칙은 인접 트레이스 중심 간격을 트레이스 폭의 세 배 이상으로 두는 경험적 기준입니다. 모든 고속 설계를 자동으로 보장하는 법칙은 아니며, 임피던스 계산과 제조 규칙을 우선합니다.
| 항목 | 검토 기준 |
|---|---|
| 폭 | 전류·임피던스·제조 최소값 |
| 간격 | 전압·크로스토크·3W 시작 기준 |
| 레이어 | 기준면·리턴 경로·비아 |
레이어 스택업과 그라운드 플레인
고속 신호층에 인접한 연속 그라운드 플레인은 리턴 전류가 신호 가까이 흐르게 합니다. 플레인 분할이나 틈을 신호가 가로지르면 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다.

라우팅 우선순위
1단계: 중요 신호 선정
- 전원 네트워크와 대전류 경로
- 고속 클록·차동·USB·메모리 신호
- 민감한 아날로그 신호
- 나머지 디지털 신호
2단계: 기능 영역 분리
디지털, 아날로그와 전원 블록을 기능적으로 배치하되 고속 리턴을 끊는 물리적 분할은 신중히 합니다. 전원 스위칭 노드는 민감한 입력과 거리를 둡니다.
3단계: EasyEDA 규칙과 DRC
선폭·간격·비아·차동쌍 규칙을 먼저 설정한 뒤 라우팅합니다. DRC는 연결 누락, 간격 위반과 제조 한계를 찾는 도구이지 설계 의도를 대신 판단하지는 않습니다.

PCB 라우팅 체크리스트
| 단계 | 확인 내용 |
|---|---|
| 배치 | 부품 방향, 기능 블록, 커넥터 |
| 제약 규칙 | 폭, 간격, 임피던스, 차동쌍 |
| 신호 무결성 | 리턴 경로, 길이, 크로스토크 |
| 전원 | 전원 루프와 디커플링 |
| DFM | 최소 폭·홀·솔더 마스크 |
| DRC | 연결·간격·미사용 네트 |

신호·전원 무결성과 리턴 경로
신호는 반드시 완전한 전류 루프를 형성합니다. 신호선만 보고 리턴을 확인하지 않으면 EMI와 링잉이 발생할 수 있습니다. 임피던스가 연속되도록 레이어 전환과 기준면을 관리합니다.
비아와 기생 성분
비아는 인덕턴스와 커패시턴스를 추가합니다. 고속 경로의 비아 수를 줄이고, 레이어를 바꿀 때 리턴 비아를 가까이 배치합니다.

고급 라우팅 기법
직각 배선
90도 코너는 고속 신호에서 임피던스 불연속과 제조 문제를 만들 수 있어 45도 또는 곡선 라우팅을 사용합니다.
차동선
차동쌍은 폭, 간격과 길이 균형을 유지하고 두 선이 같은 환경을 보도록 합니다.
서펜타인 라인
길이 보정은 필요한 구간에만 적용합니다. 가까운 평행 구간 사이의 결합과 불필요한 스텁이 생기지 않도록 간격을 둡니다.

FAQ
3W 규칙은 항상 지켜야 하나요?
시작 기준일 뿐입니다. 고속 신호는 임피던스와 크로스토크 분석이 우선입니다.
고속 신호는 몇 층에 배치해야 하나요?
인접한 연속 기준면과 목표 임피던스를 만족하는 스택업을 사용합니다.
비아를 많이 사용해도 되나요?
저속 신호는 가능하지만 고속 신호는 비아 기생 성분과 리턴 전환을 확인해야 합니다.
DRC가 통과하면 설계가 완성인가요?
아닙니다. DRC 외에 SI·PI, DFM, 열과 실제 제조 조건을 검토해야 합니다.
차동선 길이를 꼭 맞춰야 하나요?
인터페이스의 상승 시간과 허용 스큐를 기준으로 필요한 만큼만 맞춥니다.
결론
좋은 PCB 라우팅은 선을 연결하는 작업을 넘어 전류, 리턴 경로, 임피던스와 제조 공정을 함께 설계하는 일입니다. 배치부터 DRC와 최종 DFM까지 단계적으로 검토하면 재작업을 줄일 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB 라우팅 설계 규칙: 배선 폭·간격·리턴 패스·DRC 가이드
핵심 정리 배선 폭은 전류와 온도 상승을 기준으로 정합니다. 3W 규칙은 인접 배선 간 결합을 줄이는 시작 기준입니다. 고속 신호는 연속적인 기준면과 짧은 리턴 경로가 필요합니다. 라우팅 후 DRC와 제조성 검토를 함께 실행합니다. PCB 라우팅이란? PCB 라우팅은 부품 핀 사이에 전기적 연결을 만드는 과정입니다. 배선 폭, 간격, 레이어, 비아와 리턴 경로가 신호 무결성과 제조 수율에 직접 영향을 줍니다. 배선 폭과 전류 용량 전원 네트와 고전류 경로는 허용 전류, 구리 두께, 외층·내층 여부와 온도 상승 조건을 기준으로 폭을 정합니다. 신호선은 임피던스와 제조 최소 선폭을 확인합니다. 배선 간격과 3W 규칙 3W 규칙은 인접 트레이스 중심 간격을 트레이스 폭의 세 배 이상으로 두는 경험적 기준입니다. 모든 고속 설계를 자동으로 보장하는 법칙은 아니며, 임피던스 계산과 제조 규칙을 우선합니다. 항목 검토 기준 폭 전류·임피던스·제조 최소값 간격 전압·크로스토크·3W 시작 기준 레이어 기준면......
Bias Tee 설계와 RF PCB 레이아웃 가이드
핵심 정리 Bias Tee는 인덕터와 커패시터를 이용해 DC 전원과 RF 신호가 하나의 전송 경로를 공유하도록 합니다. 부품 선정 기준: 인덕터 리액턴스는 시스템 임피던스의 최소 10배, 커패시터 리액턴스는 그 10분의 1 이하를 목표로 합니다. 레이아웃도 계산만큼 중요합니다. L-C 접점의 배선이 몇 mm만 길어져도 전체 주파수 응답이 달라질 수 있습니다. 시뮬레이션: PCB 제작 전에 SPICE로 AC 해석, 과도 해석과 임피던스 스윕을 수행하면 문제를 저렴한 단계에서 찾을 수 있습니다. 소개 전력 증폭기나 안테나는 안정적인 DC 전원이 필요하지만 같은 배선으로 RF 신호도 전달해야 하는 경우가 많습니다. 별도의 커넥터나 긴 초크를 추가하면 신호 경로가 복잡해질 수 있습니다. Bias Tee는 DC와 RF를 한 전도 경로에서 결합하는 수동 회로입니다. 일반적으로 인덕터는 RF를 차단하면서 DC를 통과시키고, 커패시터는 DC를 차단하면서 RF를 통과시킵니다. 실제 PCB에서는 배선 길이, 풋......
PCB 배선 길이 매칭: 주파수보다 상승 시간이 중요한 이유
핵심 요약 길이 매칭 허용오차는 클록 주파수만이 아니라 신호 상승 시간과 타이밍 예산으로 결정합니다. 같은 물리 길이라도 레이어, 유전율, 비아와 배선 구조가 다르면 도착 시간은 달라질 수 있습니다. 가능하면 mil 또는 mm보다 시간 지연(ps) 기준으로 매칭합니다. 단일 종단은 서펜타인, 밀결합 차동 쌍은 결합을 유지하는 쏘투스 방식이 유리할 수 있습니다. PCB 길이 매칭이란? PCB 배선 길이 매칭은 관련 신호의 전파 지연 차이, 즉 스큐를 허용 범위 안으로 맞추는 설계 작업입니다. 소스 동기식 버스에서는 데이터와 스트로브의 도착 시간이 지나치게 벌어지면 수신기의 setup/hold 여유가 줄어듭니다. 차동 쌍 내부의 스큐는 차동 신호 일부를 공통 모드로 변환해 EMI와 수신 마진에 영향을 줄 수 있습니다. 단순히 모든 트레이스를 같은 길이로 만드는 것이 목적은 아닙니다. 실제 목표는 관련 신호가 수신점에 필요한 시간 창 안에서 도착하도록 만드는 것입니다. PCB 배선 길이 매칭과 주파......
최적의 회로 설계 및 성능을 위한 PCB 라우팅 기술 마스터하기
소개 PCB 라우팅은 회로 설계의 기본적이면서도 복잡한 측면으로, 전자 기기의 성능, 신뢰성 및 기능에 큰 영향을 미칩니다. 효과적인 PCB 라우팅 기술은 전기적 트레이스를 최적화하고, 신호 무결성을 유지하며, PCB 레이아웃의 전반적인 효율성을 보장하는 데 중요합니다. 이 종합 가이드는 트레이스 최적화와 신호 경로 관리부터 고속 PCB 라우팅 및 레이아웃 설계 모범 사례에 이르기까지 다양한 PCB 라우팅 기술을 살펴봅니다. 이러한 기술을 숙달하면 라우팅 문제를 해결하고 특정 요구 사항을 충족하는 우수한 PCB 설계를 달성할 수 있습니다. PCB 라우팅 기술 회로 설계 및 레이아웃 PCB 라우팅은 특정한 회로 설계 및 레이아웃 접근 방식으로 시작됩니다. 잘 계획된 회로 설계는 모든 구성 요소가 전략적으로 배치되어 트레이스 길이를 최소화하고 간섭을 줄일 수 있도록 하는 효과적인 PCB 라우팅의 기초입니다. 레이아웃 설계는 구성 요소를 정밀하게 배치하여 효율적인 라우팅을 용이하게 하고 최적의 신호......
PCB 티어드롭에 대해
PCB(인쇄 회로 기판) 설계 및 제조에서 티어드롭(Teardrop, 패드 티어드롭)은 매우 중요한 역할을 합니다. 티어드롭은 전자 부품과 PCB 간의 연결 지점일 뿐만 아니라 납땜 강도를 높이고 안정성을 개선하는 데도 도움이 됩니다. 이 글에서는 PCB 티어드롭이 무엇인지, 어떤 역할을 하는지, 그리고 어떻게 설정하는지를 깊이 있게 살펴보아 이 핵심 기술을 더 잘 이해하고 적용할 수 있도록 돕겠습니다. PCB 티어드롭이란? PCB 티어드롭은 PCB 회로 기판의 전기적 연결 지점 주위에 형성되는 작은 납땜 재소의 방울입니다. 보통 타원형 또는 원형이며 패드와 회로 배선 사이에 위치하여 연결을 강화하고 납땜 강도를 높이며 응력 집중을 줄이는 역할을 합니다. 티어드롭은 납땜 과정에서 납의 표면 장력과 PCB 기판 재료의 표면 장력 사이의 균형에 의해 형성되며, 이러한 균형으로 인해 납이 패드와 회로 배선 사이에 방울 모양 구조를 이룹니다. PCB 티어드롭의 종류 일반적인 티어드롭은 끝이 가늘어지는......