Bias Tee 설계와 RF PCB 레이아웃 가이드
1 분
- 소개
- Bias Tee란 무엇인가
- Bias Tee 기호와 회로도
- RF 시스템의 주요 활용
- Bias Tee 설계 원리
- LC Bias Tee 주파수 응답과 필터 설계
- Bias Tee PCB 레이아웃 모범 사례
- 자주 발생하는 레이아웃 오류
- 제작 전 SPICE 시뮬레이션
- Bias Tee 설계 FAQ
- 결론
- 관련 설계 도구
핵심 정리
Bias Tee는 인덕터와 커패시터를 이용해 DC 전원과 RF 신호가 하나의 전송 경로를 공유하도록 합니다.
부품 선정 기준: 인덕터 리액턴스는 시스템 임피던스의 최소 10배, 커패시터 리액턴스는 그 10분의 1 이하를 목표로 합니다.
레이아웃도 계산만큼 중요합니다. L-C 접점의 배선이 몇 mm만 길어져도 전체 주파수 응답이 달라질 수 있습니다.
시뮬레이션: PCB 제작 전에 SPICE로 AC 해석, 과도 해석과 임피던스 스윕을 수행하면 문제를 저렴한 단계에서 찾을 수 있습니다.
소개
전력 증폭기나 안테나는 안정적인 DC 전원이 필요하지만 같은 배선으로 RF 신호도 전달해야 하는 경우가 많습니다. 별도의 커넥터나 긴 초크를 추가하면 신호 경로가 복잡해질 수 있습니다.
Bias Tee는 DC와 RF를 한 전도 경로에서 결합하는 수동 회로입니다. 일반적으로 인덕터는 RF를 차단하면서 DC를 통과시키고, 커패시터는 DC를 차단하면서 RF를 통과시킵니다. 실제 PCB에서는 배선 길이, 풋프린트와 접지 구조가 이상적인 회로와 다른 동작을 만들 수 있습니다.
PCB 레이아웃 서비스를 검토할 때도 목표 임피던스와 부품 배치, 제조 전 검토 조건을 함께 정의해야 합니다.
Bias Tee란 무엇인가
Bias Tee에는 DC 포트, RF 포트, DC와 RF가 결합된 출력 포트의 세 단자가 있습니다. DC 포트에서 들어온 전원은 인덕터를 거쳐 출력으로 전달되고, RF 포트의 신호는 커패시터를 거쳐 출력으로 전달됩니다.

이상적인 회로는 DC 경로가 RF에 높은 임피던스를 보이고 RF 경로가 DC에 높은 임피던스를 보인다고 가정하지만, 실제 인덕터와 커패시터에는 ESR, ESL, 자기 공진 주파수(SRF)가 존재합니다.
Bias Tee 기호와 회로도

회로도에서 인덕터는 RF 초크로, 커패시터는 DC 블록으로 표시됩니다. 설계자는 포트 이름뿐 아니라 전류 방향, DC 전압, 허용 전력과 종단 임피던스를 함께 표기해야 합니다.
RF 시스템의 주요 활용
- 전력 증폭기의 RF 출력에 바이어스 전압을 주입합니다.
- 안테나 또는 저잡음 증폭기에 DC 전원을 공급하면서 RF 경로를 유지합니다.
- 테스트 장비에서 하나의 동축 경로로 전원과 고주파 신호를 전달합니다.
- 능동 안테나, 주파수 변환기와 RF 프런트엔드에서 DC와 RF를 분리합니다.
Bias Tee 설계 원리
목표 주파수 대역의 양 끝에서 인덕터의 리액턴스가 충분히 크고 커패시터의 리액턴스가 충분히 작도록 선정합니다.
| 조건 | 식 | 설계 의미 |
|---|---|---|
| 인덕터 | XL=2πfL | RF에서 높은 임피던스로 전원 경로를 격리 |
| 커패시터 | XC=1/(2πfC) | RF에서 낮은 임피던스로 신호를 통과 |
| 목표 기준 | XL≥10Z, XC≤Z/10 | 시스템 임피던스 Z에 대한 시작 조건 |
위 기준은 시작점이며, 부품 데이터시트의 SRF와 Q, DC 바이어스에 따른 커패시턴스 변화, 허용 전류를 확인해야 합니다.
임피던스 비와 부품값 선정
50Ω 시스템이라면 선택한 최저 주파수에서 인덕터 리액턴스가 약 500Ω 이상, 커패시터 리액턴스가 약 5Ω 이하가 되도록 계산할 수 있습니다. 넓은 대역에서는 한 개의 부품으로 충분하지 않을 수 있어 서로 다른 SRF를 가진 인덕터를 조합하기도 합니다.
LC Bias Tee 주파수 응답과 필터 설계

차단 주파수 근처에서는 삽입 손실과 반사 손실이 증가할 수 있습니다. 실제 응답은 부품의 기생 성분, 패드와 비아, 트레이스 길이, 케이블 및 커넥터까지 포함해 평가해야 합니다.
설계 팁
가능하면 실제 풋프린트와 제조사가 제공하는 S-파라미터 모델을 이용해 시뮬레이션하고, 시제품에서 VNA로 삽입 손실과 반사 손실을 검증합니다.
Bias Tee PCB 레이아웃 모범 사례
제어 임피던스 배선
RF 포트에서 결합 노드까지의 배선 폭, 기준면, 유전체 두께를 정해 목표 임피던스를 유지합니다. 불필요한 스텁과 급격한 폭 변화는 피합니다.

부품 배치와 기생 성분 최소화
인덕터와 커패시터를 결합 노드 가까이에 배치하고, RF 경로를 최대한 짧게 합니다. 부품 패드가 커질수록 기생 커패시턴스가 증가할 수 있으므로 데이터시트 권장 풋프린트를 기본으로 합니다.
그라운드 플레인과 비아 스티칭
연속적인 RF 기준면을 유지하고, 필요한 경우 접지 비아를 부품과 커넥터 주변에 배치합니다. 전원 노이즈가 RF 영역으로 유입되지 않도록 기능 블록을 분리합니다.
자주 발생하는 레이아웃 오류
- 결합 노드와 인덕터 사이에 긴 배선을 넣습니다.
- RF 트레이스 아래의 기준면을 끊습니다.
- 인덕터의 전류 정격과 SRF를 확인하지 않습니다.
- 커패시터의 DC 정격과 RF 손실을 무시합니다.
- 비아와 커넥터의 기생 성분을 시뮬레이션에서 제외합니다.

기생 인덕턴스와 커패시턴스
긴 패드, 넓은 루프, 불필요한 비아는 추가 인덕턴스와 커패시턴스를 만들어 공진을 이동시킵니다. RF 부품을 가까이 배치하는 것만으로 모든 문제가 해결되지는 않으며 기준면과 리턴 경로를 함께 확인해야 합니다.
제작 전 SPICE 시뮬레이션
PCB를 제작하기 전에 모델을 사용해 동작 대역과 민감한 파라미터를 확인합니다.
AC 해석
주파수별 삽입 손실과 출력 레벨을 확인해 통과 대역과 차단 대역을 파악합니다.
과도 해석
DC 전원을 인가하거나 RF가 켜질 때의 과도 응답, 안정화 시간과 과도 전류를 확인합니다.
임피던스 스윕
부하 임피던스, 부품 공차와 배선 기생 성분을 바꾸어도 목표 성능이 유지되는지 검토합니다.

Bias Tee 설계 FAQ
Bias Tee는 왜 인덕터와 커패시터를 사용하나요?
인덕터는 RF에서 높은 임피던스를 만들고 커패시터는 RF를 통과시키면서 DC를 차단하기 때문입니다.
50Ω 시스템에서 제시한 값이 항상 맞나요?
아닙니다. 리액턴스 비는 시작 기준일 뿐이며 주파수 대역, 전력, 부품 SRF와 실제 PCB 기생 성분을 확인해야 합니다.
레이아웃에서 가장 중요한 항목은 무엇인가요?
짧은 RF 경로, 연속적인 기준면, 결합 노드 주변의 최소 루프 면적과 제어 임피던스입니다.
결론
Bias Tee는 간단한 LC 회로지만 RF 주파수에서는 부품과 PCB가 함께 필터를 형성합니다. 계산, 풋프린트, 배치, 접지와 시뮬레이션을 하나의 설계 과정으로 다뤄야 의도한 성능을 얻을 수 있습니다.
Bias Tee의 세 포트는 무엇인가요?
DC 포트, RF 포트, 그리고 두 신호가 결합되는 출력 포트입니다.
부품값만 계산하면 실제 성능을 예측할 수 있나요?
아닙니다. SRF, ESR, ESL, 패드와 배선 기생 성분까지 포함해 시뮬레이션과 측정이 필요합니다.
관련 설계 도구
지속적인 성장
PCB 라우팅 설계 규칙: 배선 폭·간격·리턴 패스·DRC 가이드
핵심 정리 배선 폭은 전류와 온도 상승을 기준으로 정합니다. 3W 규칙은 인접 배선 간 결합을 줄이는 시작 기준입니다. 고속 신호는 연속적인 기준면과 짧은 리턴 경로가 필요합니다. 라우팅 후 DRC와 제조성 검토를 함께 실행합니다. PCB 라우팅이란? PCB 라우팅은 부품 핀 사이에 전기적 연결을 만드는 과정입니다. 배선 폭, 간격, 레이어, 비아와 리턴 경로가 신호 무결성과 제조 수율에 직접 영향을 줍니다. 배선 폭과 전류 용량 전원 네트와 고전류 경로는 허용 전류, 구리 두께, 외층·내층 여부와 온도 상승 조건을 기준으로 폭을 정합니다. 신호선은 임피던스와 제조 최소 선폭을 확인합니다. 배선 간격과 3W 규칙 3W 규칙은 인접 트레이스 중심 간격을 트레이스 폭의 세 배 이상으로 두는 경험적 기준입니다. 모든 고속 설계를 자동으로 보장하는 법칙은 아니며, 임피던스 계산과 제조 규칙을 우선합니다. 항목 검토 기준 폭 전류·임피던스·제조 최소값 간격 전압·크로스토크·3W 시작 기준 레이어 기준면......
Bias Tee 설계와 RF PCB 레이아웃 가이드
핵심 정리 Bias Tee는 인덕터와 커패시터를 이용해 DC 전원과 RF 신호가 하나의 전송 경로를 공유하도록 합니다. 부품 선정 기준: 인덕터 리액턴스는 시스템 임피던스의 최소 10배, 커패시터 리액턴스는 그 10분의 1 이하를 목표로 합니다. 레이아웃도 계산만큼 중요합니다. L-C 접점의 배선이 몇 mm만 길어져도 전체 주파수 응답이 달라질 수 있습니다. 시뮬레이션: PCB 제작 전에 SPICE로 AC 해석, 과도 해석과 임피던스 스윕을 수행하면 문제를 저렴한 단계에서 찾을 수 있습니다. 소개 전력 증폭기나 안테나는 안정적인 DC 전원이 필요하지만 같은 배선으로 RF 신호도 전달해야 하는 경우가 많습니다. 별도의 커넥터나 긴 초크를 추가하면 신호 경로가 복잡해질 수 있습니다. Bias Tee는 DC와 RF를 한 전도 경로에서 결합하는 수동 회로입니다. 일반적으로 인덕터는 RF를 차단하면서 DC를 통과시키고, 커패시터는 DC를 차단하면서 RF를 통과시킵니다. 실제 PCB에서는 배선 길이, 풋......
PCB 배선 길이 매칭: 주파수보다 상승 시간이 중요한 이유
핵심 요약 길이 매칭 허용오차는 클록 주파수만이 아니라 신호 상승 시간과 타이밍 예산으로 결정합니다. 같은 물리 길이라도 레이어, 유전율, 비아와 배선 구조가 다르면 도착 시간은 달라질 수 있습니다. 가능하면 mil 또는 mm보다 시간 지연(ps) 기준으로 매칭합니다. 단일 종단은 서펜타인, 밀결합 차동 쌍은 결합을 유지하는 쏘투스 방식이 유리할 수 있습니다. PCB 길이 매칭이란? PCB 배선 길이 매칭은 관련 신호의 전파 지연 차이, 즉 스큐를 허용 범위 안으로 맞추는 설계 작업입니다. 소스 동기식 버스에서는 데이터와 스트로브의 도착 시간이 지나치게 벌어지면 수신기의 setup/hold 여유가 줄어듭니다. 차동 쌍 내부의 스큐는 차동 신호 일부를 공통 모드로 변환해 EMI와 수신 마진에 영향을 줄 수 있습니다. 단순히 모든 트레이스를 같은 길이로 만드는 것이 목적은 아닙니다. 실제 목표는 관련 신호가 수신점에 필요한 시간 창 안에서 도착하도록 만드는 것입니다. PCB 배선 길이 매칭과 주파......
최적의 회로 설계 및 성능을 위한 PCB 라우팅 기술 마스터하기
소개 PCB 라우팅은 회로 설계의 기본적이면서도 복잡한 측면으로, 전자 기기의 성능, 신뢰성 및 기능에 큰 영향을 미칩니다. 효과적인 PCB 라우팅 기술은 전기적 트레이스를 최적화하고, 신호 무결성을 유지하며, PCB 레이아웃의 전반적인 효율성을 보장하는 데 중요합니다. 이 종합 가이드는 트레이스 최적화와 신호 경로 관리부터 고속 PCB 라우팅 및 레이아웃 설계 모범 사례에 이르기까지 다양한 PCB 라우팅 기술을 살펴봅니다. 이러한 기술을 숙달하면 라우팅 문제를 해결하고 특정 요구 사항을 충족하는 우수한 PCB 설계를 달성할 수 있습니다. PCB 라우팅 기술 회로 설계 및 레이아웃 PCB 라우팅은 특정한 회로 설계 및 레이아웃 접근 방식으로 시작됩니다. 잘 계획된 회로 설계는 모든 구성 요소가 전략적으로 배치되어 트레이스 길이를 최소화하고 간섭을 줄일 수 있도록 하는 효과적인 PCB 라우팅의 기초입니다. 레이아웃 설계는 구성 요소를 정밀하게 배치하여 효율적인 라우팅을 용이하게 하고 최적의 신호......
PCB 티어드롭에 대해
PCB(인쇄 회로 기판) 설계 및 제조에서 티어드롭(Teardrop, 패드 티어드롭)은 매우 중요한 역할을 합니다. 티어드롭은 전자 부품과 PCB 간의 연결 지점일 뿐만 아니라 납땜 강도를 높이고 안정성을 개선하는 데도 도움이 됩니다. 이 글에서는 PCB 티어드롭이 무엇인지, 어떤 역할을 하는지, 그리고 어떻게 설정하는지를 깊이 있게 살펴보아 이 핵심 기술을 더 잘 이해하고 적용할 수 있도록 돕겠습니다. PCB 티어드롭이란? PCB 티어드롭은 PCB 회로 기판의 전기적 연결 지점 주위에 형성되는 작은 납땜 재소의 방울입니다. 보통 타원형 또는 원형이며 패드와 회로 배선 사이에 위치하여 연결을 강화하고 납땜 강도를 높이며 응력 집중을 줄이는 역할을 합니다. 티어드롭은 납땜 과정에서 납의 표면 장력과 PCB 기판 재료의 표면 장력 사이의 균형에 의해 형성되며, 이러한 균형으로 인해 납이 패드와 회로 배선 사이에 방울 모양 구조를 이룹니다. PCB 티어드롭의 종류 일반적인 티어드롭은 끝이 가늘어지는......