PCB 에칭에 대한 심층적 탐구
1 분
- PCB 에칭 이해하기
- 전통적인 에칭 기법
- PCB 에칭의 혁신
- 플라즈마 식각
- 광화학적 식각
- 각종 PCB 에칭 기법의 예시
- PCB 에칭의 모법 사례
- 결론
안녕하세요! 인쇄 회로 기판(PCB)을 제작하는 과정은 PCB 에칭이라는 복잡한 절차를 포함하며, 이 글에서는 PCB 에칭 과정과 이 분야를 진보시킨 다양한 방법과 혁신들을 다룰 것입니다. 여러분이 엔지니어, 취미가, 학생, 전문가, 또는 열정적인 애호가이든 관계없이, JLCPCB는 PCB 에칭에 관한 유익한 정보를 제공합니다.
PCB 에칭 이해하기
PCB 에칭은 인쇄회로기판 제작의 핵심 단계입니다. 이 과정은 기판 표면에서 구리를 선택적으로 제거하여 전자 부품을 연결하는 도전성 경로나 트레이스를 형성합니다. 에칭 과정은 정밀하고 정확한 복잡한 회로 패턴을 구현하는 데 필수적입니다.
전통적인 에칭 기법
전통적으로 PCB 에칭은 화학적 방법을 사용하여 이루어졌습니다. 화학적 에칭은 PCB 제조에서 가장 널리 사용되는 방법입니다. 이 방법은 주로 산과 같은 화학 용액을 사용하여 기판에서 구리나 불필요한 구리를 선택적으로 제거하는 과정을 포함합니다. 패턴이 있는 영역은 레지스트 재료로 보호되며, 이 레지스트는 에칭 용액이 구리를 침식하지 않도록 합니다. 가장 일반적으로 사용되는 기법은 염화제이철 에칭 공정입니다. 염화제이철은 구리와 반응하여 구리를 녹여 원하는 회로 패턴을 남겨주는 부식성 화학물질입니다. 이 기법은 그 효과와 비용 효율성 때문에 널리 채택되었습니다.
또 다른 흔히 사용되는 방법은 과황산암모늄 에칭 공정으로, 염화제이철보다 더 안전한 대안을 제공합니다. 과황산암모늄은 무독성 화학물질로, 고품질의 에칭 결과를 보장하는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
PCB 에칭의 혁신
기술의 발전과 함께, 새로운 기법 및 혁신들이 등장하여 PCB 에칭 과정을 획기적으로 변화시키고 있습니다. 다음은 주목할 만한 발전 사항들입니다 :
레이저 에칭 :
레이저 에칭은 최근 몇 년 동안 많은 주목을 받고 있는 비접촉 에칭 방법으로, 고출력 레이저를 사용해 보드의 구리를 선택적으로 제거합니다. 이 방법은 정밀한 제어가 가능하며, 복잡한 패턴의 PCB 제작에 적합합니다. 레이저 에칭은 신속한 프로토타이핑이나 소규모 생산에 자주 사용됩니다. 레이저 빔으로 구리 층을 선택적으로 제거하기 때문에 화학 물질을 사용할 필요가 없습니다. 레이저 에칭은 더 큰 유연성과 정확성을 제공하여 복잡한 PCB 설계에 적합합니다.
무전해 구리 도금 :
이 혁신적인 기술은 PCB 전체 표면, 즉 에칭된 영역을 포함한 모든 곳에 얇은 구리 층을 증착하는 과정을 말합니다. 이렇게 증착된 구리는 전도성을 향상시키고 회로 선로를 산화로부터 보호합니다. 무전해 구리 도금은 PCB의 전반적인 성능과 신뢰성을 크게 개선합니다.
플라즈마 식각
플라즈마 식각은 이온화된 가스를 이용해 회로 기판에서 불필요한 구리를 제거하는 건식 식각 공정입니다. 이 공정은 식각 깊이를 정밀하게 제어할 수 있으며, 세라믹 및 폴리머를 포함한 다양한 재료에서도 효과적으로 사용될 수 있습니다. 플라즈마 식각은 고밀도 인터커넥트(HDI) PCB와 마이크로전자공학에서 흔히 사용됩니다. 특히, 전통적인 화학 식각으로는 구현하기 어려운 매우 미세한 패턴을 식각하는 데 유리합니다.
광화학적 식각
광화학적 식각은 사진 공정을 이용하여 인쇄 회로 기판(PCB)에 패턴을 형성하는 기술입니다. 먼저 기판에 감광성 레지스트를 도포한 후, 마스크를 통해 자외선(UV) 빛을 조사합니다. 그 다음 현상 과정에서 경화되지 않은 레지스트를 제거합니다. 노출된 부분은 화학 용액을 사용하여 식각합니다. 이 방법은 **고정밀도**를 제공하며, 복잡한 회로 제작에 자주 사용됩니다.
각종 PCB 에칭 기법의 예시
1. 화학적 에칭 :
염화제이철 용액 : 이 용액은 효과적이고 경제적이어서 취미 활동이나 소량의 PCB 제작에 자주 사용됩니다.
과황산암모늄 : 이 에칭제는 전통적인 산에 비해 빠른 에칭 속도와 환경에 미치는 영향이 적어 선호됩니다.
염화제이구리 : 이 에칭제는 높은 제어도를 제공하며, 미세 피치 및 고밀도 회로 기판에서 자주 사용됩니다.
2. 플라즈마 식각 :
반응성 이온 식각 (RIE) : RIE는 산소와 불소와 같은 가스를 결합하여 반응성 종을 생성하고 구리를 선택적으로 제거합니다. 이 방식은 복잡한 특징을 가진 고급 PCB에서 정밀한 제어를 가능하게 합니다.
이온 빔 식각 (IBE) : 이 기술은 집중된 이온 빔을 사용하여 구리를 식각하며, 이를 통해 더욱 높은 수준의 정밀도와 제어를 제공합니다.
3. 레이저 식각 :
CO2 레이저 식각 : 이 방법은 고출력 CO2 레이저를 사용하여 불필요한 구리를 증발시키거나 제거하여 원하는 회로 패턴을 형성합니다. 보통 빠른 프로토타입 제작이나 소량 생산에 사용됩니다.
Nd:YAG 레이저 식각 : 이 레이저 식각 기술은 더 높은 정밀도를 제공하며, 복잡한 PCB 설계에 적합합니다. 미세한 특징을 정확하게 식각할 수 있어 고밀도 회로 기판(PCB)에 주로 사용됩니다.
4. 광화학적 에칭 :
드라이 필름 레지스트 에칭 : 드라이 필름 포토레지스트를 구리 표면에 도포한 후, 패턴 마스크를 통해 UV 광선을 조사합니다. 이후 현상 과정을 거쳐 경화되지 않은 포토레지스트를 제거합니다. 노출된 부분은 화학 용액으로 에칭할 수 있습니다.
액체 포토레지스트 에칭 : 이 방법에서는 액체 포토레지스트를 기판에 도포하고 UV 광선 아래에서 경화시킵니다. 경화된 포토레지스트는 선택적으로 용매를 사용해 제거되며, 이를 통해 에칭 과정에서 정확한 제어가 가능합니다.
*에칭 기술의 선택은 디자인의 복잡성, 생산량, 그리고 필요한 정밀도 수준 등의 요인에 따라 결정됩니다.
PCB 에칭의 모법 사례
에칭 과정 동안 최적의 결과를 보장하고 회로 설계의 무결성을 유지하려면 모법 사례를 따르는 것이 중요합니다. 다음은 몇 가지 권장 사항입니다 :
에칭 액 교반 :
에칭 액을 적절하게 교반하면 일관된 에칭 속도를 유지하고 불균일한 트랙 형성을 방지할 수 있습니다. 에칭 과정 동안 용액을 주기적으로 저어주거나 교반하세요.
온도 제어 :
에칭 액의 온도를 모니터링하고 제어하세요. 높은 온도는 에칭 속도를 빠르게 할 수 있지만, 과도한 열은 과에칭이나 품질 저하를 초래할 수 있습니다.
마스킹 및 정렬 :
정확한 정렬과 적절한 마스킹 기술은 정밀한 에칭을 위한 필수 요소입니다. 고품질 마스크를 사용하고 PCB를 신중하게 정렬하여 회로 패턴의 불일치나 오류를 방지하세요.
결론
PCB 에칭은 인쇄 회로 기판 제조에서 필수적인 과정으로, 현대 전자 기기를 구동하는 정교한 회로 패턴을 형성합니다. 이 기사에서는 전통적인 에칭 기술과 혁신적인 방법을 모두 다루었습니다. 최선의 실천 방법을 따르고 새로운 기술 발전을 수용하면, 성능이 향상된 고품질 PCB를 제작할 수 있습니다.
JLCPCB에서 우리는 업계의 최신 동향, PCB 설계, 제조 및 조립 지식에 대한 최신 정보를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 우리의 블로그가 PCB 에칭에 대한 여러분의 이해를 깊게 하고, 전자 프로젝트에서 새로운 가능성을 탐구하는 데 영감을 주었기를 바랍니다. 앞으로도 독자들에게 영감과 교육, 참여를 제공하며 PCB 기술의 세계로 안내할 추가 교육 콘텐츠를 기대해 주세요!
지속적인 성장
PCB 골드 핑거 모따기 설계: 각도·깊이와 카드 엣지 접점 신뢰성
핵심 요약 PCB 골드 핑거 가장자리의 모따기는 카드 엣지 커넥터에 보드를 부드럽게 삽입하고 접점의 마모를 줄이는 데 도움이 됩니다. 원문에서 다루는 주요 모따기 각도는 30°와 45°이며, 깊이는 기판 두께와 커넥터 규격에 맞춰 결정합니다. 적절한 모따기는 삽입력을 낮추고 도금 손상을 줄여 접점의 장기적인 신뢰성에 기여합니다. 반복 삽입이 많은 DDR 모듈과 PCIe 카드에서는 골드 핑거 형상과 커넥터의 맞물림을 함께 검토해야 합니다. 설계한 메모리 모듈을 슬롯에 끼웠을 때 골드 핑거 표면에 흠집이 생긴 경험이 있습니다. 처음에는 보드가 작동했지만 여러 차례 삽입과 분리를 반복하자 접점 마모와 간헐적인 연결 문제가 나타났습니다. 원인은 카드 가장자리의 모따기를 빠뜨린 것이었습니다. 그래픽 카드를 PCIe 슬롯에 끼우거나 DDR 메모리를 장착할 때 볼 수 있는 경사진 끝단이 바로 모따기입니다. 이 경사면 덕분에 기판이 커넥터 안으로 부드럽게 들어가고, 도금된 접점을 긁거나 벗겨낼 위험이 줄어듭......
PCB 제조 공정의 단계별 가이드
소개 인쇄회로기판(Printed Circuit Boards, PCB)은 현대 전자기기의 핵심 구성 요소로서, 전자 부품과 회로의 물리적 기초를 제공합니다. PCB의 구성 요소와 제작 과정을 이해하는 것은 전자 공학자, 디자이너, 그리고 전자기기에 관심이 있는 모든 사람에게 매우 중요합니다. PCB 제작 과정 인쇄회로기판(PCB)의 제조 과정은 설계 도면을 전문적인 기판으로 변환하는 여러 단계로 구성되어 있습니다. 이 복잡한 과정은 주로 PCB 제조 전문 시설에서 수행되며, 에칭, 드릴링, 도금과 같은 다양한 기술이 사용됩니다. 또한, 고정밀을 위해 컴퓨터 수치 제어(CNC) 기술이 통합되어 있습니다. 구리층은 여러 단계를 반복하여 제작됩니다. 먼저 감광막을 코팅한 후, 회로 패턴을 나타내는 마스크를 통해 자외선을 노출시키며, 이후 현상 과정을 거칩니다. 이 과정에서 회로 패턴이 드러나게 되며, 화학적 에칭을 통해 선택적으로 구리를 제거할 수 있게 됩니다. 최종적으로 남은 구리로 회로 패턴이 완......
`PCB 비도금 홀(NPTH) 설계 가이드: PTH 차이와 치수·공차
핵심 요약 비도금 관통홀(NPTH)은 홀 벽에 동박 도금이 없는 기계적 홀로, 기판 고정·위치 정렬·생산 지그에 사용합니다. 홀 위치와 가장자리 여유를 잘못 설계하면 조립이나 나사 체결 중 기판이 손상될 수 있습니다. 원문은 직경 약 0.5 mm 이상, 동박 이격 0.2~0.3 mm, 공차 ±0.08 mm를 예시로 들지만 실제 주문에는 최신 제조 사양을 적용해야 합니다. 가장자리 근처의 홀에는 충분한 기판 재료를 남기고 제조 파일에서 NPTH를 분명히 구분합니다. 시제품부터 양산까지 홀 치수와 DFM 검토를 함께 관리합니다. 기판을 케이스에 고정하면서 나사를 조일 때 PCB 가장자리에 미세한 균열이 생긴 적이 있나요? 고정 홀의 위치, 크기 또는 나사 머리 주변 여유가 맞지 않으면 전기 회로가 정상이어도 조립 중 손상될 수 있습니다. 임피던스나 디커플링을 꼼꼼히 검토하면서도 장착 홀은 마지막에 확인하는 경우가 있습니다. 기계적 홀은 보드의 정렬과 체결 후 내구성을 좌우합니다. 이 글에서는 비도......
PCB 에칭 계수란? 언더컷 계산과 배선 폭 관리 방법
핵심 요약 PCB 에칭 계수(etch factor)는 동박을 수직으로 제거한 깊이와 패턴 아래로 옆 방향으로 파고든 언더컷의 비율입니다. 언더컷을 관리하면 설계한 배선 폭과 실제 폭의 차이를 줄이고 임피던스·미세 패턴의 제조 가능성을 검토하는 데 도움이 됩니다. 설계에서는 배선 폭을 정확히 계산했는데 완성된 PCB에서는 더 좁아지는 경우가 있습니다. 원인 중 하나가 에칭 중 생기는 측면 언더컷입니다. 식각액은 동박을 아래로만 제거하지 않고 레지스트 아래쪽으로도 침투합니다. 이 때문에 단면은 완전한 직사각형보다 사다리꼴에 가까워질 수 있습니다. 에칭 계수는 수직 식각 깊이에 비해 측면 식각이 얼마나 발생했는지를 나타냅니다. 값이 높을수록 같은 깊이에서 언더컷이 작다는 뜻입니다. 에칭 계수와 실제 배선 폭의 관계 원문의 단순화된 예에서는 1 oz 동박을 약 35 µm로 보고 전체 두께를 식각합니다. 에칭 계수 EF가 3.0이면 한쪽 언더컷 U는 35/3≈11.7 µm, 양쪽 폭 손실은 약 23.4......
PCB 거버(Gerber) 파일 준비 방법: 제조 전 확인할 항목
핵심 요약 Gerber는 RS-274X 또는 지원되는 X2 형식으로 내보내고 모든 파일의 단위를 일치시킵니다. 동박, 솔더 마스크, 실크스크린, 보드 외곽선과 NC 드릴 데이터를 빠짐없이 준비합니다. 업로드 전 Gerber 뷰어에서 모든 층을 겹쳐 확인합니다. 애뉼러 링, 솔더 마스크 확장과 배선 간격 등 DFM 규칙을 점검합니다. 층 기능이 드러나는 파일명과 제조 메모를 사용합니다. 몇 주 동안 PCB 레이아웃을 다듬고 DRC를 통과한 뒤 제조 파일을 내보냈는데, 제조사에서 솔더 마스크 층이나 드릴 파일의 단위를 다시 확인해 달라고 연락하는 경우가 있습니다. 설계 파일이 올바르더라도 제조 데이터가 불완전하면 제작이 지연됩니다. 솔더 마스크 개구부와 드릴 위치처럼 생산에 필요한 정보를 전달하는 핵심 파일이 Gerber입니다. Gerber 세트를 정확하게 준비하면 제조사가 설계 의도를 해석하기 쉽습니다. 반대로 층이 누락되거나 단위가 맞지 않으면 재확인, 재제작 또는 기능 불량으로 이어질 수 있......
CB 슬롯 홀 설계 가이드: 도금·비도금 크기와 공차
핵심 요약 PCB 슬롯 홀은 길쭉한 개구부로, 납작한 핀·커넥터·실드 탭과 보드 정렬에 사용합니다. JLCPCB의 현재 안내 기준은 2층 도금 슬롯 최소 폭 0.5 mm, 다층 0.35 mm, 비도금 슬롯 1.0 mm입니다. 끝은 둥글게 만들고 길이는 폭의 최소 2배로 잡습니다. 원문은 더 여유 있는 2.5배를 권합니다. 패드의 애뉼러 링, 기판 가장자리 간격, DFM 규칙을 확인해 동박 단절과 도금 문제를 예방합니다. 도금 슬롯은 드릴 가공, 비도금 슬롯은 CNC 가공 조건을 확인합니다. 적절한 치수와 배치는 부품 고정, 조립 및 기구 신뢰성에 도움이 됩니다. 열 성능 개선 여부는 구조별로 검증해야 합니다. 시제품부터 양산까지 동일한 결과를 가정하지 말고 제작 파일과 공차를 주문별로 확인합니다. 납작한 전원 커넥터 핀이나 USB 실드 탭, 큰 릴레이 핀이 원형 홀에 들어가지 않을 때는 PCB 슬롯 홀을 사용합니다. 슬롯 홀은 폭보다 길이가 긴 비원형 개구부입니다. Gerber 파일에서 작은 ......