This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB 부품 배치 가이드: 기능 구역·전원·신호·DFM 원칙

최초 게시일 Sep 30, 2026, 업데이트 되였습니다. Sep 30, 2026

1 분

표목(TOC)
  • PCB 부품 배치의 5가지 기본 규칙
  • 기능 구역을 건너뛰면 생기는 문제
  • 실제 배치 순서
  • 신호 무결성을 위한 배치
  • 열·기계·절연 제약
  • 제조성(DFM)을 위한 배치
  • 라우팅과 EMC를 망치는 흔한 실수
  • PCB 부품 배치 FAQ
  • 결론: PCB 부품 배치 가이드

핵심 정리

  • 부품 배치는 라우팅 전에 기능 구역, 기계 제약과 전원·신호 흐름을 정의하는 작업입니다.
  • 커넥터와 고정 홀을 먼저 정하고, 관련 부품과 디커플링 커패시터를 가까이 배치합니다.
  • 열, 절연 거리, 조립 방향과 DFM까지 확인한 뒤 배치를 고정해야 재작업을 줄일 수 있습니다.

PCB 부품 배치의 5가지 기본 규칙

기능 구역을 먼저 계획

아날로그, 디지털, 전원, RF와 고속 인터페이스를 기능 구역으로 나누고 노이즈가 큰 영역과 민감한 영역의 경계를 정의합니다.

PCB 부품 배치 비교

커넥터와 기계 제약을 먼저 배치

외형, 고정 홀, 케이블 방향, 버튼과 방열 구조를 먼저 잠급니다. 커넥터를 나중에 옮기면 라우팅과 케이스가 함께 바뀔 수 있습니다.

관련 회로는 가깝게

IC와 지원 수동 부품, 드라이버와 부하, ADC와 센서를 기능 흐름에 맞춰 배치해 연결 길이와 루프 면적을 줄입니다.

전원 핀 옆에 디커플링

고주파 바이패스 커패시터는 전원 핀과 짧고 넓은 경로로 연결하고, 비아와 그라운드 경로도 최소화합니다.

라우팅 전 배치 검증

전원·신호 흐름, 간격, 조립 방향, 테스트 포인트와 제조 가능성을 확인한 후 배치를 고정합니다.

기능 구역을 건너뛰면 생기는 문제

구역을 정하지 않고 부품을 배치하면 민감한 신호가 전원 스위칭 노드와 교차하고, 리턴 패스가 끊기며, 라우팅 막힘과 EMC 문제가 뒤늦게 나타납니다.

PCB 기능 구역 블록도

실제 배치 순서

  1. 외형·고정 홀·커넥터와 기계 제약을 잠급니다.
  2. 주요 IC와 고전력 부품을 전원·열 흐름에 맞춰 배치합니다.
  3. 각 IC 주변에 디커플링, 저항, 커패시터와 드라이버를 배치합니다.
  4. 나머지 부품을 기능 흐름과 조립 방향에 맞춰 채웁니다.
  5. 라우팅 전 간격, 실크, 테스트 포인트와 제조 규칙을 점검합니다.

PCB 기능 구역 배치 순서

EasyEDA PCB 기계 제약 배치

신호 무결성을 위한 배치

전원 경로는 짧고 넓게

고전류 전원 경로와 전원 플레인을 부하에 가깝게 두고, PDN 임피던스와 전압 강하를 줄입니다. 디커플링 커패시터의 전원·그라운드 경로가 길어지면 효과가 감소합니다.

디커플링 커패시터의 올바른 배치와 잘못된 배치

신호 축에 맞춰 부품 정렬

고속 커넥터와 수신 IC 사이의 거리를 짧게 하고 차동쌍의 방향 전환과 비아 수를 줄입니다. 서로 다른 기능 구역을 가로지르는 라우팅은 기준면과 리턴 비아를 계획한 뒤 허용합니다.

PCB 아이디어 구현을 위한 전문 제작·조립·부품 서비스를 소개하는 녹색 회로 기판 배너

열·기계·절연 제약

열을 발생시키는 부품은 공기 흐름과 방열판을 고려해 배치하고, 고전압 부품 사이에는 필요한 creepage와 clearance를 확보합니다. 커넥터 응력, 무거운 부품의 지지, 진동과 조립 공구 접근성도 확인합니다.

열 관리를 고려한 PCB 부품 배치

제조성(DFM)을 위한 배치

웨이브 솔더링에서는 부품 방향과 그림자 효과를 고려해야 합니다. 픽앤플레이스 노즐이 접근할 수 있도록 부품 간격을 확보하고, 리플로우에서 큰 부품이 작은 부품을 가리지 않게 합니다. 조립업체의 최소 간격과 방향 규칙을 사전에 확인하십시오.

라우팅과 EMC를 망치는 흔한 실수

  • 디커플링 커패시터를 전원 핀에서 멀리 배치
  • 커넥터 신호가 기능 구역 경계를 불필요하게 가로지름
  • 수동 부품이 라우팅 채널을 막음
  • 고속·민감 회로 옆에 스위칭 노드를 배치
  • 열과 조립 방향을 마지막에 고려

잘못된 PCB 부품 배치와 올바른 배치 비교

PCB 부품 배치 FAQ

부품 배치는 어디서 시작하나요?

외형·커넥터·고정 홀과 기능 구역부터 정한 뒤 주요 IC와 전원 부품을 배치합니다.

디커플링 커패시터는 얼마나 가까워야 하나요?

가능한 한 전원 핀과 짧은 루프로 연결하고, 실제 패키지와 전류 에지 속도에 맞춰 검증합니다.

고속 부품을 서로 멀리 배치해야 하나요?

일반적으로 송신기·수신기·종단을 짧고 연속적인 기준면 위에 배치해 경로를 줄입니다.

웨이브 솔더링 부품의 방향도 중요한가요?

중요합니다. 그림자 효과와 솔더 접근 방향을 고려해 제조업체의 조립 규칙을 적용해야 합니다.

결론: PCB 부품 배치 가이드

좋은 배치는 라우팅 기술보다 먼저 시작됩니다. 기능 구역, 기계 제약, 전원·신호 흐름, 열·절연·DFM을 순서대로 검토하면 신호 무결성, EMC와 조립 수율을 함께 개선할 수 있습니다.

JLCPCB PCB 제작 견적 받기 >>

지속적인 성장