기술 안내: Mouse Bite 패널화 가이드
1 분
- 요구 사항
- 패널 레이아웃 예시
기존의 패널화 방법은 V-홈을 사용합니다. 그러나 불규칙한 형태의 보드나 특수 요구 사항(예: JLCPCB의 경제적인 SMT 조립)이 있을 경우, 봉투의 우표 자국과 비슷한 마우스 바이트 패널화가 필요합니다. 이러한 방법으로 패널화된 PCB는 "마우스 바이트 패널" 또는 "마우스 바이트 연결부"라고 합니다.
마우스 바이트 패널화는 "유니버설 패널화"라고도 할 수 있습니다. 마우스 바이트를 추가할 수 있는 위치만 있다면, 다양한 형태의 보드를 마우스 바이트를 사용하여 연결할 수 있습니다. 마우스 바이트 연결 위치의 수, 크기, 그리고 패널의 전체적인 안정성은 SMT 조립의 품질에 직접적인 영향을 미칩니다.
패널이 분리된 후에는 톱니 모양의 가장자리가 생길 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
■ 마우스 바이트 크기: 직경이 0.60 mm인 구멍 5개에서 8개로 이루어진 세트를 사용하는 것이 권장됩니다(5개 미만의 구멍 세트는 권장하지 않습니다).
■ 마우스 바이트 간격: 구멍 가장자리 간 거리는 0.35-0.4 mm이어야 합니다. 충분한 연결 강도를 위해서는 최소 0.3 mm의 간격이 필요합니다(얇은 보드는 더 큰 간격이 필요할 수 있습니다).
■ 마우스 바이트 세트 수: 폭이 30 mm 이하인 보드는 대칭적으로 최소 2세트가 필요합니다. 실제 보드 크기와 구성 요소의 무게에 따라 세트 수를 조정합니다. 50-60 mm마다 하나의 마우스 바이트 세트를 추가하는 것이 좋습니다.
■ 마우스 바이트 배치: 보드 프레임의 중심선 또는 보드 내부로 3분의 1 정도 들어가게 마우스 바이트 구멍을 추가합니다. 보드 가장자리에 비아(vias), 트레이스(traces), 장착 구멍, 돌출 부품이 있는 경우, 해당 영역에는 마우스 바이트를 피해야 합니다.
■ 패널화 간격: 일반적으로 1.6 mm 또는 2 mm의 간격을 사용하며, 최소 요구 간격은 1.2 mm입니다(이 값을 밑돌면 드릴 비트 파손이나 정렬 불량 등의 문제가 발생할 수 있습니다).
⊙ 보드 분리를 쉽게 하기 위해서 마우스 바이트는 보드의 넓은 빈 공간에 배치하는 것이 좋습니다.
❶ 프로세스 가장자리 측면(그림에서 빨간 원으로 표시된 부분)에는 마우스 바이트가 필요하지 않습니다. 마우스 바이트는 보드 외곽의 한쪽에만 추가하면 되지만, 보드를 다른 보드와 연결할 때는 양쪽 모두에 마우스 바이트를 추가해야 합니다(그림의 빨간 화살표로 표시된 부분).
❷ 원형 보드의 경우, 넓은 빈 공간이 있는 위치에 마우스 바이트를 추가하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 보드를 분리할 때 힘을 가할 수 있는 넓은 공간을 확보할 수 있습니다.
⊙ 제조 공정을 원활하게 하기 위해, 가이드라인에 따라 마우스 바이트를 추가해 주세요.
요구 사항
고객이 제공한 비준수 패널 파일에 대해 다음과 같은 요구 사항을 충족해야 합니다.
1. 고객이 제공한 패널 파일에서 마우스 바이트 간의 간격이 부족한 경우, 저희 엔지니어링 팀은 이를 고객에게 알리지 않고 최소 0.3mm로 조정합니다. 이는 충분한 지지를 제공하고 우발적인 분리를 방지하기 위함입니다.
2. 비준수 디자인의 경우, 조정이 필요하므로 각 생산이 동일함을 보장할 수 없습니다. 따라서 서로 다른 배치 간 결과에 변동이 있을 수 있습니다. 이 점에 대해 유의해 주십시오!
3. 고객이 거버 파일 없이 텍스트 설명이나 아옷라인 도면으로 지정한 패널 디자인에서는, 비준수 위치(예: 마우스 바이트, 연결 위치, 간격 등)를 저희가 자체적으로 조정합니다. 툴링 홀과 기준점은 고객이 직접 추가해야 하며, 도면에 없는 데이터는 저희가 추가하지 않습니다.
4. 고객이 거버 파일로 제공한 패널 디자인의 경우, 툴링 홀이나 기준점이 필요하면 고객이 직접 추가해야 합니다. 도면에 없는 데이터는 저희가 추가하지 않습니다. 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.
5. 고객이 제공한 패널 레이아웃 도면에서 유닛 보드(또는 공정 에지)가 동일하지 않은 경우, 저희 엔지니어링 팀은 이를 기본적으로 0 간격 패널화로 조정합니다. 거버 파일로 제공된 패널의 경우, 파일의 사양을 따릅니다. 자세한 내용은 [여기]를 클릭하십시오. 부분적으로 뒤집힌 패널화 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
중요 사항: PCB가 스텐실 및 고정 장치와 정확히 일치하도록 하려면, 시스템에서 엔지니어링 데이터를 다운로드하여 스텐실 및 고정 장치를 제작해 주세요.
패널 레이아웃 예시
지속적인 성장
SMT PCB란? 표면실장 공정·부품 선택·Gerber/BOM/CPL 준비
“SMT PCB”는 특별한 기판 종류라기보다 표면실장기술(Surface Mount Technology)로 부품을 조립하는 PCB를 가리키는 말입니다. 칩 저항부터 IC까지 표면에 실장할 수 있지만, 모든 SMT 보드가 자동으로 더 작거나 더 신뢰성 높은 것은 아닙니다. 부품 선정, 패드 설계, 솔더 페이스트와 검사 계획을 함께 맞춰야 합니다. SMT와 THT는 무엇이 다른가? SMT는 부품 단자를 PCB 표면의 패드에 납땜하는 방식이고, THT(Through-Hole Technology)는 부품 리드가 도금 홀을 통과하도록 장착하는 방식입니다. SMT는 자동 배치와 고밀도 조립에 유리하지만, 대형 커넥터나 기계적 하중을 받는 부품은 THT 또는 혼합 조립이 적합할 수 있습니다. 칩 저항·커패시터·IC가 PCB 표면에 실장된 예시입니다. 대표적인 SMT 부품과 선택 기준 부품 주요 용도 BOM 확인 항목 칩 저항 전압 분배, 풀업, 전류 제한 저항값·허용오차·정격 전력·패키지 MLCC 커패시터 ......
레이저 PCB 분할(Depaneling): V-cut·라우터와 장단점
PCB 분할(Depaneling)은 패널에 배열된 보드를 개별 제품으로 분리하는 공정입니다. 조립이 끝난 보드를 분리할 때는 납땜부·세라믹 부품·FPC에 전달되는 기계 응력과 분진을 함께 관리해야 합니다. 레이저 분할은 집광된 빔으로 재료를 층별로 제거하는 비접촉 공정입니다. 하지만 레이저가 모든 재료에서 자동으로 무열·무탄화인 것은 아니며, 파장·펄스·출력·두께·절단 품질 조건을 조정해야 합니다. 바로 보기: 레이저 원리 · 방식 비교 · 패널 설계 · 품질·속도 레이저 Depaneling은 어떻게 작동하나요? 레이저 빔은 절단 경로에서 재료를 흡수·증발·분해시키며 여러 번 스캔해 전체 두께를 통과합니다. 흄과 입자는 추출 장치로 제거합니다. 레이어별 제거 특성 때문에 완전 절단뿐 아니라 특정 층·깊이의 미세 가공도 가능할 수 있습니다. UV·그린 등 레이저와 나노·피코초 펄스 옵션은 소재 흡수와 열영향을 다르게 만듭니다. FR-4, 폴리이미드, 세라믹, IMS·RF 재료마다 공정 조건과 가......
PCB 피듀셜 마크 설계: 패드 크기·간격과 SMT 정렬
피듀셜 마크(Fiducial Marker)는 SMT 장비가 실제 PCB의 위치·회전·패널 변형을 인식하는 광학 기준점입니다. 테스트 패드나 툴링 홀과 달리 전기 접점이나 기계 고정용 부품이 아닙니다. 피듀셜은 스텐실 인쇄, 픽앤플레이스, AOI가 설계 좌표와 실제 보드 좌표를 맞추도록 돕습니다. 다만 피듀셜만 추가한다고 패드·스텐실·CPL의 모든 오류가 해결되지는 않습니다. 바로 보기: 역할 · 설계값 · 글로벌·로컬 · 패널 피듀셜·테스트 패드·툴링 홀의 차이 요소 장비가 사용하는 목적 전기 연결 피듀셜 광학 좌표·회전·스케일 기준 일반적으로 없음 테스트 패드 ICT·기능 검사·프로그래밍 접촉 있음 툴링 홀 지그·패널 위치 결정 대개 NPTH 구멍 없는 원형 노출 패드의 개념 예시이며 실제 치수는 별도 설계 데이터로 확인합니다. 피듀셜은 일반적으로 원형의 노출 구리 패드와 주변 솔더 마스크 개구로 만듭니다. 실크·동박·비아가 시야를 가리지 않도록 주변을 깨끗하게 유지합니다. JLCPCB 조립......
PCB 드릴링 가이드: 기계·레이저 드릴과 PTH·NPTH·비아
PCB 드릴링은 부품 리드 홀, 고정 홀, 비아와 기구용 컷아웃을 만드는 공정입니다. 홀의 위치와 완성 직경이 어긋나면 납땜·도금·기구 조립에 동시에 문제가 생길 수 있습니다. 이 글에서는 PTH·NPTH·비아를 구분하고, 기계식 카바이드 드릴·레이저 드릴·제어 깊이 가공의 쓰임과 제작 데이터에서 확인할 항목을 정리합니다. 특정 수치는 보드 두께·층수·제조업체 능력에 따라 달라지므로 최종 주문 능력표를 기준으로 확인하세요. 바로 보기: 홀 종류 · 드릴 방식 · 제작 파일 · 검사 체크리스트 PTH·NPTH·비아·슬롯은 어떻게 다른가요? 구분 도금·연결 주요 용도 설계 시 확인 PTH 홀 벽을 구리 도금해 층간 연결 부품 리드, 관통 비아 완성 홀·애뉴러 링·도금 두께 NPTH 구리 도금 없음 고정·기구 위치결정 홀 동박과의 안전 거리·기계 공차 비아 홀 전기적으로 도금된 작은 홀 신호·전원 층 전환 홀 직경·패드·종횡비 슬롯·컷아웃 드릴 또는 라우팅으로 외형 가공 커넥터·기구 간섭 회피 가공......
PCB 비아 충진 가이드: 텐팅·플러깅·POFV 차이와 선택법
PCB 비아 충진(Via Filling)은 도금된 비아 내부를 수지나 전도성 재료 등으로 채우는 공정입니다. 패드 안에 비아를 넣는 비아 인 패드(Via-in-Pad) 설계에서는 충진 후 평탄화와 구리 캡 도금을 더해 부품을 실장할 표면을 만들기도 합니다. 이때 핵심은 단순히 구멍을 막는 것이 아니라 솔더 유출, 표면 평탄도와 배선 밀도를 함께 관리하는 것입니다. 모든 비아를 충진해야 하는 것은 아닙니다. 이 글에서는 텐팅·플러깅·충진·POFV의 차이와 수지·구리 페이스트 선택, BGA·QFN 설계 및 제작 주문 전 확인사항을 정리합니다. 바로 보기: 공정 비교 · 충진 재료 · 제작 과정 · 설계 체크리스트 · 주문 조건 비아 텐팅·플러깅·충진·POFV는 어떻게 다른가요? 비아의 전기적 연결은 기본적으로 홀 벽의 구리 도금이 담당합니다. 수지로 채운다고 비아가 절연 홀로 바뀌는 것은 아닙니다. 반대로 표면에 솔더 마스크를 덮었다고 내부까지 완전히 채워졌다고 볼 수도 없습니다. 구분 구조·목적......
DXF 파일로 PCB 외형 만들기: Gerber와 차이·가져오기
기구 설계팀에서 받은 DXF 파일로 PCB 외형을 만들 수 있을까요? 가능합니다. DXF의 선과 곡선을 PCB 편집기로 가져와 외형 레이어에 배치하면 케이스에 맞는 보드 윤곽을 옮길 수 있습니다. 다만 DXF를 ZIP에 첨부하는 것만으로 그 모양이 자동으로 PCB 제조 데이터가 되지는 않습니다. 이 글에서는 DXF가 무엇인지, Gerber와 어떤 점이 다른지, 외형·절개부를 가져올 때 어떤 설정을 확인해야 하는지 설명합니다. 바로 보기: DXF 뜻 · DXF와 Gerber · 외형 가져오기 · 출력 전 검사 DXF 파일이란? DXF(Drawing Exchange Format)는 Autodesk가 만든 CAD 도면 교환 형식입니다. 선·호·폴리라인·문자 등의 도면 객체를 전달할 수 있으며 ASCII 또는 바이너리 형식이 있습니다. DXF에는 레이어 정보도 포함될 수 있습니다. 원고의 “DXF는 레이어를 지원하지 않는다”는 설명은 정확하지 않습니다. PCB 설계에서는 케이스의 윤곽, 장착 홀의 기......