무연 솔더 vs 유연 솔더: 차이점은 무엇인가?
1 분
- 유연 솔더란 무엇인가?
- 무연 솔더란 무엇인가?
- 유연 솔더와 무연 솔더의 주요 차이점:
- 무연 솔더와 유연 솔더의 비용 비교:
- 녹는점 방정식:
- 전 세계 규제 요구 사항:
- 결론:
대부분의 전자기기는 부품을 PCB에 연결하기 위해 솔더를 사용합니다. 솔더링의 과정은, 솔더가 녹으면 연결이 형성되는 것입니다. 이 연결은 패드 사이일 수도, 와이어 사이일 수도 있습니다. 솔더링은 용접과 달리, 두 접합부를 다시 살짝 가열함으로써 다시 붙일 수 있습니다. 다만 솔더링 단계를 마친 후에는 경화와 냉각 과정이 필요합니다. 냉각 단계에서 시스템에 어떤 방해라도 발생하면 드라이 조인트(dry joint)로 이어질 수 있습니다. 전자산업에서는 두 가지 주요 솔더 종류가 사용됩니다:
- 유연(납 기반) 솔더
- 무연 솔더
솔더의 전통적인 재료는 주석과 납입니다. 전자산업은 오랫동안 이 조합에 의존해 왔습니다. 한때 표준이었던 유연 솔더로부터 극적인 전환이 이루어졌는데, 이는 건강 및 환경에 대한 우려가 커졌기 때문입니다. 이 글에서는 무연 솔더가 왜 유연 솔더를 앞서게 되었는지 알아봅니다. 조성의 차이, 녹는점, 규제 기준을 살펴보겠습니다.
유연 솔더란 무엇인가?
유연 솔더는 납과 주석을 포함한 솔더 합금입니다. 유연 솔더는 보통 주석과 납의 비율을 나타내는 63/37이라는 이름으로 불립니다. 즉 주석 63%, 납 37%로 구성됩니다. 그런데 왜 납 기반 솔더를 사용할까요? 왜 그토록 인기가 있었을까요? 그 답은 약 185°C라는 낮은 녹는점 때문입니다. 이 솔더가 한때 표준으로 자리 잡았던 데에는 여러 이유가 있습니다:
냉각과 경화: 유연 솔더는 다른 금속 옵션보다 더 천천히 냉각됩니다. 이는 접합부 균열 가능성을 줄여주며, 드라이 솔더링과 같은 문제도 방지합니다.
접합부 습윤: 접합부 습윤이란 솔더링할 두 와이어를 더 효과적으로 만드는 것, 즉 추가적인 접착력을 부여하는 것을 의미합니다. 이 유형의 솔더는 접합부 습윤에 효과적입니다.
납 기반 제품에만 의존할 수는 없습니다. 독성이 있기 때문입니다. 납은 생태계와 인체 건강에 부정적인 영향을 미칩니다. 미국 CDC에 따르면 납 노출과 관련된 건강 문제로 분류됩니다.
무연 솔더란 무엇인가?
무연 솔더의 조성에 포함되는 금속의 비율은 다를 수 있습니다. 주석, 구리, 은, 니켈, 아연과 같은 금속이 구성 요소로 사용될 수 있습니다. 더 나은 성능과 환경 안전성을 위한 대체 무연 솔더도 제공됩니다. 납을 대체할 수 있는 금속으로는 비스무트(Bi)나 안티모니(Sb)가 있습니다. 무연 배합 중에서는 주석-구리가 217°C의 녹는점 덕분에 가장 인기가 있습니다. 기존의 납-주석 솔더와 비교했을 때 무연 솔더는 고유한 특성을 지니고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 제조업체는 제품 설계와 공정을 조정해야 합니다.
일반적인 무연 솔더 조성:
- SAC305: 주석 96.5%, 은 3%, 구리 0.5%, 녹는점 217-221°C
- SnCu0.7: 주석 99.3%, 구리 0.7%, 녹는점 227°C
주석과 구리로 구성된 조합이 무연 솔더 중 가장 널리 사용됩니다. 무연 솔더는 유연 솔더 대비 더 높은 녹는점을 가지고 있습니다. 유연 솔더링과 비교했을 때, 이 기법은 더 질기고 강한 접합부를 만들어냅니다.
유연 솔더와 무연 솔더의 주요 차이점:
무연 솔더와 유연 솔더의 비용 비교:
납은 비용이 그리 비싸지 않으며, 이것이 납이 사용되는 두 번째 이유입니다. 반면 다른 대체 금속을 사용하거나 주석을 더 많이 사용하면 더 비싼 선택지가 됩니다. 제조업체는 납을 사용할 경우 최대 10배까지 비용을 절감할 수 있습니다. 은과 같은 다른 대체재는 더 비싸지만, 전도성 덕분에 고급 시스템에 사용될 수 있습니다.
초기 투자 비용은 물론, 무연 솔더를 사용하면 전체 비용이 늘어날 수 있습니다. 무연 솔더를 제조하는 데 더 많은 자원과 공정이 필요해 일반적으로 유연 솔더보다 비용이 더 많이 들기 때문입니다. 더 높은 녹는점으로 인해 장비 마모와 에너지 비용도 함께 증가할 수 있습니다.
녹는점 방정식:
이러한 영향을 수치화하기 위해, 합금 조성, 녹는점, 온도(Tm) 사이의 관계를 설명하는 선형 방정식을 활용할 수 있습니다:
방정식: T=Tm −kC
여기서:
T는 합금의 녹는점을 나타냅니다.
C는 합금 내 해당 원소의 농도입니다.
Tm은 납이나 주석과 같은 순금속이 녹는 온도입니다.
k는 상수입니다.
전 세계 규제 요구 사항:
납은 독성이 있으며 만성적으로 노출되면 체내에 축적될 수 있습니다. 토양과 지하수를 오염시키는 유해 폐기물이기도 합니다. EU의 유해물질 제한 지침(RoHS)은 2006년에 발효되었습니다. 이 규정으로 인해 EU 기기에서는 이제 유연 솔더 사용이 제한됩니다.
유럽연합(EU):
유럽연합(EU)은 전자기기에 납 및 기타 유해 물질이 포함되는 것을 제한합니다. 새로운 제한 규정에 따르면, 균질 재료 내 함유량은 중량 대비 0.1%를 초과할 수 없습니다.
미국:
연방 차원의 RoHS 규정은 없지만, 여러 주에서 자체적인 규제를 시행하고 있습니다. 유연 솔더는 검증된 신뢰성 덕분에 예외로 인정받고 있습니다.
결론:
무연 솔더와 유연 솔더를 둘러싼 논쟁은 단순한 기술적 문제를 넘어섭니다. 더 친환경적인 전자산업으로의 발전, 규정 준수, 지속가능성이 핵심 쟁점입니다. 전자기기가 우리의 일상에 널리 퍼져 있는 만큼, 납이 포함된 제품을 피하는 것이 매우 중요합니다. 전자 조립은 무연 솔더가 강점을 발휘하는 영역 중 하나입니다. 하지만 항공이나 의료 애플리케이션에는 적합하지 않습니다. 무연 솔더 접합부는 충격을 견디기에 충분한 표면 장력을 갖추지 못할 수 있습니다.
대부분의 전자기기는 가혹한 조건에 노출되지 않기 때문에, 이는 일반적인 PCB 용도에서는 큰 문제가 되지 않습니다. 무연 솔더 사용에는 여러 장점이 있습니다. JLCPCB에서는 신뢰성 있는 성능을 보장하면서도 전 세계 환경 기준을 충족하는 무연 솔더를 사용합니다. 제조업체, 엔지니어, 애호가들이 올바른 결정을 내릴 수 있도록, 조성상의 중요한 차이를 이해하는 것이 매우 중요합니다.
지속적인 성장
01005 실장 가이드: PCB 설계, 스텐실, 피더 정전기와 리플로우
핵심 요점 인치식 01005 부품의 크기는 0.4 × 0.2 mm이며, 미터식 코드는 0402입니다. 안정적인 실장을 위해서는 ENIG처럼 평탄한 표면 마감, 대칭형 NSMD 패드, 약 3 mil 두께의 스텐실과 미세 분말 솔더 페이스트, 피더의 정전기 제어, 부품 실장 전 3D SPI가 필요합니다. 01005 부품은 재작업에 시간이 걸리고 불량 위험도 크므로, 1차 합격률이 가장 중요한 지표입니다. 그림: 손가락 끝에 올려놓은 SMD 커패시터 여섯 개. 왼쪽부터 01005, 0201, 0402, 0603, 0805, 1206. 사진은 필리프 발베리 촬영, CC BY-SA 4.0 라이선스, 출처는 위키미디어 공용 위 사진에서 가장 작은 커패시터는 길이 0.4 mm, 폭 0.2 mm의 01005입니다. 008004처럼 더 작은 부품도 있지만 휴대전화와 모듈 제조사 외에는 드물게 사용합니다. 그래서 대부분의 설계에서 01005가 수동 부품 크기의 실질적인 하한입니다. 0402와 0201에서 통하던......
SMD 리워크 가이드: PCB 손상을 막는 공구, 온도 및 작업 기법
타 버린 레귤레이터 교체부터 잘못된 부품 값 수정, 미세 피치 IC의 솔더 브리지 제거에 이르기까지, SMD 리워크는 전자제품 제조와 시제품 개발에서 필수적인 기술입니다. 리워크를 통해 엔지니어는 새 기판을 다시 제작하는 데 드는 비용과 시간 없이 조립 불량을 수리하고, 설계 변경을 반영하며, 값비싼 PCB를 되살릴 수 있습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: SMD 리워크란 무엇인가 대표적인 리워크 상황 공구와 온도 설정 안전한 제거 및 실장 패키지별 작업 기법 실제 수리 사례 흔한 불량과 예방법 리워크와 교체의 판단 기준 SMD 리워크란 무엇이며 왜 중요한가? SMD 리워크란 PCB와 주변 부품을 보호하면서 국부적인 열을 이용해 표면 실장 부품(SMD)을 제거·수리·교체하는 통제된 공정을 말합니다. 기판 전체를 다시 만들지 않고도 조립 불량을 바로잡거나, 고장 난 부품을 교체하거나, 설계 변경을 반영하기 위해 널리 수행됩니다. SMD 리워크가 필요한 상황: 시제품 검증: 양산 설계를 확정하기......
칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다. 정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다. 최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다. 본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을......
IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드
전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다. 본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이 SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁 IC 패키지란 무엇인가? IC 패키......
와이어 본딩 vs 플립 칩: 반도체 패키징의 핵심 차이점
빠르게 발전하는 반도체 패키징 분야에서 와이어 본딩과 플립 칩 기술 중 무엇을 선택하느냐는 단순한 기구적 결정을 넘어, 제품의 성능과 열적 한계, 그리고 수익성까지 좌우하는 전략적 분기점입니다. 기존 인터커넥트 방식의 검증된 신뢰성과 비용 효율을 원하십니까, 아니면 최신 플립 칩 구조가 제공하는 높은 I/O 밀도와 뛰어난 신호 무결성이 필요한 응용 분야입니까? 본 종합 가이드에서는 오랜 고급 패키징 엔지니어링 경험을 바탕으로 복잡한 내용을 명확하게 정리합니다. 와이어 본딩과 플립 칩의 구조적 특성, 비용 트레이드오프, 전기적 특성을 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시면 와이어 본딩과 플립 칩 중 어느 쪽이 자사의 설계 요구사항과 시장 목표에 부합하는지 판단할 수 있는, 엔지니어링에 근거한 명확한 로드맵을 얻으실 수 있습니다. 와이어 본딩 vs 플립 칩: 핵심 차이점 와이어 본딩이 가느다란 금속 와이어(금, 구리, 알루미늄)를 이용해 칩 외곽에서 연결을 형성하는 반면, 플립 칩 기......
BGA 솔더링 완벽 해설: 공정, 장비, 모범 사례 종합 가이드
전자 부품이 더 작은 실장 면적에서 더 많은 핀 수를 요구하게 되면서, 업계는 볼 그리드 어레이(BGA)에 크게 의존하고 있습니다. BGA는 기존의 와이어 리드 대신 부품 아래에 배열된 미세한 솔더 볼을 이용해 인쇄회로기판과 연결하는 표면 실장 패키지입니다. 이 접합부는 패키지 본체 아래에 가려져 있어 일반적인 육안 검사가 불가능합니다. 그래서 BGA 솔더링은 표면 실장 기술(SMT)에서 대단히 중요하면서도 복잡한 공정으로 꼽힙니다. PCB 설계자와 엔지니어에게 이 실장 방식을 숙지하는 일은 안정적인 수율을 확보하기 위한 필수 과제입니다. 이 글을 BGA 솔더링의 결정판 튜토리얼로 활용하시기 바랍니다. 본 가이드에서는 리플로우 기초부터 검증에 필요한 장비까지 BGA 솔더링 공정 전반을 다룹니다. BGA 솔더링이란 무엇입니까? BGA 솔더링이 무엇인지 궁금하시다면, 이는 볼 그리드 어레이 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 부착하는 구체적인 공정을 말합니다. 와이어 리드를 사용하는 기존 부품과 달리,......