This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

SMT 인쇄에서 나노 코팅이 스텐실 성능에 미치는 영향

최초 게시일 Feb 24, 2026, 업데이트 되였습니다. Feb 24, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 기존 스텐실 공정의 문제점:
  • 나노 코팅 스텐실의 스마트한 해결책:
  • 나노 코팅의 과학적 원리
  • 스텐실 인쇄의 비용 요인:
  • 나노 코팅의 종류:
  • SAM과 세라믹 중 선택하기:
  • 결론:

솔더 페이스트 스텐실의 바닥면과 가장자리는 나노 코팅이라는 얇은 층으로 처리되며, 이는 오일을 배척하는 성질(oleophobic)과 방수 성질(hydrophobic)을 가지고 있습니다. 이로 인해 표면이 비점착성이 되어 솔더 페이스트 인쇄 과정에서 필요한 세척 주기를 줄일 수 있습니다. 5나노미터 미만의 코팅은 스텐실의 크기나 형태를 변경하지 않으며, 스텐실 포일과 미세한 결합을 형성합니다.JLCPCB는 이러한 기술을 활용한 나노 코팅 스텐실을 제공하여 인쇄 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다.

스텐실 바닥에 남은 페이스트가 없기 때문에 다음 인쇄 시 PCB로 전이되지 않으며, 이는 브리징(bridging)을 줄이고 다음 인쇄도 처음과 같이 깨끗하게 유지됩니다. 또한 제거해야 할 솔더 페이스트가 줄어들어 바닥면 세척 빈도도 감소합니다. 저는 일부 고객이 각 인쇄 후 세척에서 20번 인쇄 후 세척으로 변경된 사례를 목격한 바 있습니다. 이 글에서는 나노 코팅의 정의, 종류, 인쇄 품질, 신뢰성 및 기존 SMT 스텐실과의 ROI 비교를 다룹니다. 해당 페이지를 방문하여 지금 JLCPCB에서 추가 비용 없이 나노 코팅 스텐실을 주문하세요.

기존 스텐실 공정의 문제점:

솔더 페이스트는 인쇄 시 스텐실의 상부에 잘 붙어야 하지만, 스텐실 하부에는 남지 않아야 합니다. 만약 개구부 벽면이나 바닥면에 남게 되면 솔더 페이스트 스머링(solder paste smearing)이나 솔더 누락(solder missing) 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

stencil window

이러한 제조상의 한계를 극복하기 위해 고밀도 기판의 경우 거의 매 인쇄 후마다 바닥면을 세척해야 합니다! 이로 인해 SMD 생산 라인 전체가 느려지고, 세척 재료 비용이 증가하는 문제의 근본 원인을 해결하지 못하게 됩니다.

나노 코팅 스텐실의 스마트한 해결책:

스텐실의 바닥면과 개구부 벽면에는 영구적인 방점착 코팅이 적용되며, 상부는 코팅되지 않습니다. 이 나노 코팅은 단 몇 나노미터 두께이기 때문에 기존 스텐실의 치수는 그대로 유지됩니다.

nanocoatings on stencil

나노 코팅은 산업 현장에서 검증된 기술로, 첫 인쇄부터 즉각적인 개선 효과를 제공합니다. 스텐실과 함께 사용할 수 있는 나노 재료의 특성에 대한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 나노 코팅은 스텐실 재료의 표면 에너지를 낮추어 솔더 페이스트가 원하지 않는 부분에 붙는 것을 방지합니다. 따라서 인쇄된 솔더 페이스트의 형상이 더욱 일관되고 깨끗하며 반복성 있게 유지됩니다.

나노 코팅의 과학적 원리

이를 나노기술 코팅 또는 나노코팅이라고도 합니다. 기본적으로 나노입자를 포함한 액체 폴리머입니다. 이 나노입자는 일반적으로 실리카 또는 이산화티탄으로 만들어지며, 매우 얇고 투명한 보호막을 형성합니다. 나노 스케일 수준(보통 125μm)에서 스텐실 재료와 결합하여 나노 스텐실로 만듭니다.

nanocoatings

나노 코팅은 매우 균일하고 매끄러운 표면을 통해 정밀도와 내구성이 뛰어나며, 복잡한 스텐실 설계에 적합합니다. 또한 마모, 충격 및 화학적 노출에 대한 저항성도 제공합니다.

스텐실 인쇄의 비용 요인:

솔더 페이스트 인쇄의 주요 비용 요소는 다음과 같습니다:

stencil wiping

  • 정기적인 바닥면 세척
  • 솔더 페이스트 낭비
  • 불량 수율 손실
  • 재작업 및 재인쇄에 소요된 시간
  • 세척 자재 및 장비

이러한 지속적인 비용은 특히 대량 생산 환경에서 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 미세 피치 부품(SAR < 0.55)의 경우 일반적으로 코팅되지 않은 스텐실은 매 인쇄 후 세척이 필요하며, 나노 코팅 스텐실은 20번 인쇄 후 세척으로 빈도가 줄어듭니다.

  • 코팅되지 않은 스텐실: 1분당 1개 보드 생산
  • 나노 코팅 스텐실: 1분당 2개 보드 인쇄

대량 생산되는 PCB 조립 공정에서는 이 생산성 2배 향상이 혁명적인 변화를 가져옵니다.

나노 코팅의 종류:

나노 코팅에는 주로 두 가지 유형이 있습니다:

types of nanocoatings

1. 자기 조립 단층(Self-Assembled Monolayer, SAM) 코팅:

  • 얇은 코팅 (2–4 나노미터)
  • 스텐실 표면에 닦아서 적용
  • 일반적으로 투명하고 보이지 않음
  • 사용자가 쉽게 재적용 가능
  • 브리징 및 바닥면 세척 감소
  • 내구성이 낮고 마찰이나 세척으로 점차 제거됨

2. 세라믹 나노 코팅:

  • 두꺼운 코팅 (2–4 마이크로미터)
  • 전용 장비로 분사 후 건조
  • 가시성을 위한 UV 표시제 또는 색소 포함
  • 마모에 강하고 내구성이 뛰어남
  • 면적 비율 < 0.66에서 전달 효율성 향상
  • 사용자가 재적용 불가능

stencil

실험 연구에 따르면 세라믹 나노 코팅 스텐실은 01005 또는 0.4 mm BGA 같은 소형 부품에서 솔더 페이스트 전달 효율을 최대 22%까지 향상시킬 수 있습니다. 반면, SAM 코팅은 일관되지 않은 결과를 보이며, 낮은 표면적 비율에서는 전달 효율이 오히려 감소하기도 합니다.

SAM과 세라믹 중 선택하기:

SAM을 선택하는 경우:

  • 프로토타입 또는 소량 생산 중
  • 빠르고 저렴한 코팅이 필요할 때
  • 스텐실의 개구부가 큰 경우

세라믹을 선택하는 경우:

  • 대량 생산 중
  • 보드에 미세 피치 QFN, BGA, 01005 등이 포함된 경우
  • 장기적인 내구성과 효율성이 중요할 때

결론:

결론적으로, 나노 코팅 기술은 기존 SMT 스텐실에 비해 현저한 성능 향상을 제공합니다. 향후 동일 주제의 글에서는 ROI 및 납땜 테스트와 같은 요소들을 다룰 예정입니다. 나노 코팅은 전체 수율을 높이고 세척 빈도를 줄이므로 유용합니다. 초기 비용은 높지만, 특히 세라믹 코팅의 경우 몇 백 개의 보드 내에 투자 대비 수익이 빠르게 실현됩니다. 나노 코팅 스텐실은 정밀도와 신뢰성을 추구하는 전자 설계자 및 SMT 공정 엔지니어에게 현명하고 혁신적인 선택입니다.

pitch of stencil

SMT 설계가 발전함에 따라 전자 부품은 더 작아지고 피치는 더 좁아지고 있습니다. 기존 스텐실 서비스는 큰 SMD 패드에 사용할 수 있지만, 기술이 발전함에 따라 나노 코팅 스텐실이 등장하고 있습니다. 나노 코팅은 오일과 물, 솔더 페이스트 플럭스를 배척하는 성질을 가지고 있습니다. 이러한 코팅을 사용하면 전달 효율성이 향상되고, 바닥면 세척 빈도가 줄며, 인쇄 후 브리징이 감소하는 이점이 있습니다.

SMT 스텐실의 나노 코팅에는 두 가지 종류가 있습니다. 첫 번째는 자기 조립 단층(Self Assembled Monolayer, SAM) 코팅입니다. SAM 코팅은 스텐실의 바닥면 또는 보드 측면, 즉 포일이 PCB와 접촉하는 부위에 수작업으로 적용됩니다. 이 코팅은 일반적으로 보이지 않으며 두께가 2~4나노미터입니다. SAM 코팅은 마모되면 재적용할 수 있습니다. 이러한 코팅의 주요 이점은 브리징 감소와 바닥면 세척 빈도 감소입니다. 다른 하나는 세라믹 기반 코팅입니다.JLCPCB는 나노 코팅 스텐실을 제공하며, 첫 주문은 무료입니다.

지속적인 성장