This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB 스텐실에서 전기연마는 어떻게 작동하는지

최초 게시일 Feb 24, 2026, 업데이트 되였습니다. Feb 24, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 전기 연마란?
  • 전기 연마가 필요한 이유:
  • 전기 연마 스텐실 제조 공정:
  • 전기 연마 스텐실의 과학적 원리:
  • 스텐실 전기 연마의 정확한 공정:
  • 전기 연마의 이점:
  • 전기 연마 vs. 기타 스텐실 표면 처리 방법
  • 표준 및 모범 사례:
  • 결론:

최적의 솔더 페이스트 이탈을 위해 PCB 스텐실 제조사는 우수한 표면 처리를 제공해야 합니다. 스텐실 성능을 향상시키는 한 가지 방법은 전기 연마(electropolishing)입니다. 전기 연마는 무엇이며, 어떻게 PCB 스텐실을 개선할까요?

PCB 스텐실 제작 과정에서 레이저 빔을 지속적으로 조사하면 개구부 벽면이 거칠어집니다. 이는 레이저 빔이 금속 시트를 녹이면서 표면 불규칙이 생기기 때문입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 개구부 벽면을 매끄럽게 하기 위해 전기 연마가 사용됩니다. 본 문서에서는 SMT 조립에서 전기 연마의 이점, PCB 스텐실 제조에서의 역할, 그리고 작동 원리를 설명합니다.

JLCPCB는 서비스의 일환으로 전기 연마된 스텐실을 제공하여, 더욱 매끄러운 개구부 벽면으로 솔더 페이스트 이탈을 개선하고 조립 품질을 높입니다.

전기 연마란?

전기 연마는 도전성 금속 공작물의 표면을 매끄럽게 하고, 미세 버(micro-burr)와 기타 표면 결함을 제거하는 전기화학적 표면 처리 기술입니다. 전기 연마는 "전기 도금의 반대"라고도 불리며, 미세 수준에서 금속을 용해시킵니다.

전기 연마의 기본 원리:

  • 양극 공정: 전해징 욕조에서 스텐실은 양극(+)으로 연결됩니다.
  • 음극(-): 일반적으로 납 또는 스테인리스 스틸로 제작됩니다.
  • 전해징: 산성 용액, 흔히 황산과 인산의 혼합물입니다.
  • 인가 전압: 직류(DC)가 인가되면 금속 이온이 표면의 돌출부에서 선택적으로 용해됩니다.

그 결과, 미세한 결함이 제거되고 더욱 매끄럽고 균일한 표면이 됩니다.

전기 연마가 필요한 이유:

이는 고품질 스텐실을 제작하기 위한 최신 기술 중 하나입니다. 기존에는 레이저를 사용했습니다. 레이저를 스테인리스 스틸에 집중시키면 고강도로 인해 금속이 녹으며, 이를 이용해 레이저 컷팅 스텐실에 구멍과 개구부를 만들었습니다. 그러나 이 과정에서 개구부 가장자리에 금속 슬래그가 생기고, 벽면이 곧고 매끄럽지 않아 솔더 페이스트 인쇄가 어려워집니다. 이러한 레이저 스텐실의 단점을 보완하기 위해 전기 연마가 사용됩니다.

솔더 페이스트 인쇄의 품질은 스텐실 성능에 직접적으로 영향을 받으며, 특히 미세 피치(0.4 mm 이하) 부품에서 더욱 그렇습니다. 레이저 컷팅 스텐실은 개구부 가장자리에 미세 버나 거칠기가 남아 있어:

  • 솔더 페이스트가 걸리게 되고,
  • 불규칙한 페이스트 이탈을 유발하며,
  • 솔더 부족 또는 브리징 같은 결함으로 이어질 수 있습니다.

제조사는 전기 연마를 통해 개구부 벽면을 광택 처리함으로써 일관되고 완벽한 인쇄를 보장할 수 있으며, 이는 미세 피치 또는 대량 SMT 조립에서 필수적입니다.

전기 연마 스텐실 제조 공정:

1. 스테인리스 스틸 재료를 이용해 기본적인 스텐실을 제작합니다.

2. 전기 연마를 위해 스텐실을 전해징 용액에 담그며, 이는 전기화학적 셀 내에서 이루어집니다.

3. 스텐실에 직류(DC)를 인가하면 금속 이온이 표면에서 용해됩니다.

4. 금속 이온이 용해되면서 거친 상층이 제거되고, 매끄럽게 광택 처리된 표면이 됩니다.

전기 연마 스텐실의 과학적 원리:

일정 전압을 산성 세척 과정에서 인가하여 개구부 벽면의 거칠기를 조절합니다. 본질적으로, 역 갈바닉 공정에서 금속 이온이 산성 욕조로 주입됩니다.

1단계: 전해징 용액이 인가되면 스텐실에 양전하를 부여하고 용액에는 음전하를 전달합니다.

2단계: 스텐실에 직류가 인가되면 금속 이온이 제거되고 음극 방향으로 이동합니다.

이 과정을 통해 전체 표면, 특히 레이저 컷팅된 개구부 벽면이 매끄럽고 표면 불규칙이 제거됩니다. 니켈 도금도 때로는 매끄러운 개구부 벽면을 만들기 위해 사용되지만, 개구부 크기를 줄이고 아트워크 수정이 필요하다는 단점이 있습니다.

스텐실 전기 연마의 정확한 공정:

1. PCB 스텐실 준비

  • 레이저 컷팅된 스테인리스 스틸 스텐실을 철저히 세척하여 먼지와 기름을 제거합니다.
  • 스텐실을 산성 전해징 용액에 담그고 양극으로 연결합니다.

2. 전기화학적 재료 제거

  • 직류가 인가되면 금속이 양극에서 조절된 조건 하에 용해됩니다.
  • 표면의 돌출부(피크)가 움푹한 부분(밸리)보다 빠르게 용해되어 균일한 표면이 됩니다.

3. 전기 연마 후 처리

  • 전기 연마 후 스텐실을 탈이온수로 세척합니다.
  • 건조 후 표면의 균일성과 매끄러움을 검사합니다.

전기 연마의 이점:

전기 연마된 스텐실은 특히 미세 PCB 패드에서 우수한 인쇄 정밀도를 제공합니다. JLCPCB의 전기 연마 및 나노 코팅 스텐실 조합은 이러한 이점을 더욱 강화하여, 뛰어난 페이스트 이탈과 오래 지속되는 성능을 제공합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다:

  • 개구부 벽면에 대한 페이스트 접착력 감소로 인해 이탈 성능이 향상됩니다.
  • 일관된 솔더 페이스트 전달을 촉진합니다.
  • 결함 및 솔더 브리징을 방지합니다.
  • 사용 후 스텐실 세척이 더욱 빠르고 완전해집니다.
  • 특히 고습도 환경에서 스텐실 수명이 연장됩니다.

전기 연마 vs. 기타 스텐실 표면 처리 방법

표준 및 모범 사례:

IPC 가이드라인:

  • IPC-7525C: 스텐실 설계 가이드라인은 신뢰할 수 있는 페이스트 전달을 위해 고품질 개구부 마감을 권장합니다.
  • IPC-A-610: 적합성 기준은 클래스 2(상업용) 및 클래스 3(고신뢰성) 제품에서 일관된 솔더 증착의 중요성을 강조합니다.

결론:

이 방법은 스텐실 재료 표면에 전해징 용액을 적용하여 평탄도를 개선합니다. 이는 모든 경우에 필수는 아니지만, 솔더 페이스트 적용의 일관성을 향상시킬 수 있습니다.

(이 전기 연마 공정은 JLCPCB에서 수행됩니다.)

SMT 스텐실의 경우, 레이저 컷팅이 정밀도 때문에 주로 선호됩니다. 빠른 생산 시간과 다양한 설계에 대한 적응성이 뛰어납니다. 정밀도가 중요한 경우, 전기 연마된 PCB 스텐실이 좋은 선택이 됩니다. 밀집된 피치 부품이 있는 PCB용 스텐실을 제작할 때, 전기 연마 단계는 필수적입니다. 전기 연마된 스텐실은 매끄러운 개구부 벽면을 통해 페이스트 이탈을 개선하여 SMT 생산 수율을 높이고 결함률을 낮춥니다.빠른 생산과 글로벌 배송으로, JLCPCB와 함께 전문가 수준의 도구로 다음 프로젝트를 지원받으세요.


지속적인 성장