PCB 표면 마감 방법에 대한 종합 안내
1 분
- HASL (Hot Air Solder Leveling)
- 무연 HASL
- ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)
- OSP (Organic Solderability Preservative)
- 은도금 (Immersion Silver)
- 주석 도금
- 경질 금도금
- PCB 표면 처리 선택 가이드
PCB 표면 처리 공정은 PCB 제조에서 중요한 단계입니다. 이 공정의 목적은 구리 표면을 산화로부터 보호하고, 납땜 과정에서 납땜과 잘 결합할 수 있도록 보장하는 것입니다. 다음은 몇 가지 일반적인 PCB 표면 처리 공정과 그 장단점입니다 :
HASL (Hot Air Solder Leveling)
HASL(열풍 솔더 레벨링)은 PCB 표면 처리를 위한 전통적인 방법입니다. 이 공정은 PCB를 용융 주석에 담근 후, 열풍을 사용하여 과도한 주석을 제거하고 평탄한 주석 층을 형성하는 방식입니다.
장점
● 우수한 납땜성 : HASL 공정으로 형성된 패드는 뛰어난 습윤성(wettability)을 제공하여 납땜 공정의 신뢰도를 높여줍니다.
● 넓은 적용성 : HASL 공정은 다층 PCB, 경성(Rigid) PCB, 연성(flexible) PCB 등 다양한 유형의 PCB에 적용할 수 있습니다.
● 비용 효율성 : HASL 공정은 다른 복잡한 표면 처리 방법에 비해 비용이 상대적으로 저렴합니다.
단점
이 방법은 분무 주석 판의 표면 평탄도가 좋지 않아 미세 간격의 핀과 너무 작은 부품을 납땜하기에 적합하지 않으며, 후속 조립 과정에서 솔더 비드가 발생할 수 있습니다. 미세 피치 부품은 단락을 일으킬 가능성이 더 높습니다.
무연 HASL
이것은 전통적인 핫 에어 솔더링 (HASL) 공정보다 개선된 무연 PCB 표면 처리 공정입니다.
장점
● 무연 및 환경 친화적 : 무연 주석 스프레이 공정은 납을 포함하지 않으며, 환경 보호와 지속 가능한 개발 요구 사항을 충족합니다.
● 높은 표면 평탄성 : 주석 스프레이 공정은 용융된 주석을 인쇄 회로 기판(PCB) 표면에 분사하여 평탄하고 균일한 주석 층을 형성합니다. 이는 우수한 납땜 성능과 신뢰성 있는 전기적 연결을 보장합니다.
● 다양한 응용 시나리오에 적합 : 무연 주석 스프레이 공정은 자동차 전자 장치와 의료 기기 등 엄격한 무연 요구 사항을 갖춘 산업을 포함한 다양한 전자 제품에 적합합니다.
단점
● 장기 보관에 취약 : 다른 표면 처리 기술에 비해 무연 주석 스프레이 공정은 장기간 보관 시 산화와 주석 조각층을 형성할 수 있으며, 이는 납땜 접촉의 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.
● 고온 및 고주파 응용에 부적합함 : 무연 주석 스프레이 공정으로 형성된 주석 층은 일반적으로 얇으며, 상대적으로 낮은 녹는점 때문에 고온 응용 제품이나 고주파 회로에는 적합하지 않을 수 있습니다.
ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)
이것은 인쇄 회로 기판(PCB) 제조에서 사용되는 표면 처리 방식입니다.
PCB 표면 처리를 위한 일반적인 공정으로, 두 가지 주요 단계로 구성됩니다: 니켈 도금과 금도금.
무전해 니켈-금 도금 공정은 먼저 PCB에 니켈 층을 입힌 후, 그 위에 금 층을 더하는 작업입니다. 이 공정은 우수한 납땜성과 긴 보관 기간을 제공하며, 금 층은 납땜 과정에서 니켈이 용해되는 것을 방지합니다.
장점
● ENIG 공정은 뛰어난 납땜 성능과 신뢰성 있는 특성을 제공합니다. 금 층은 습기로부터 보호하여 안정적인 전기 연결을 보장합니다.
● 높은 내식성을 제공하여, PCB 표면을 산화 및 부식으로부터 보호합니다.
● 우수한 리플로우 성능을 유지하는 데 기여합니다.
● 높은 신뢰성을 가지고 있으며, 특히 고성능 전자 제품에서 다양한 응용 시나리오에 적합합니다.
단점
● 높은 비용 : 침금 공정은 다른 표면 처리 방법에 비해 비용이 더 많이 듭니다. 이는 주로 금이라는 재료의 높은 비용 때문입니다.
● 환경적 영향 : 침금 공정에 사용되는 화학 물질은 환경에 대한 영향을 최소화하기 위해 적절하게 처리되고 폐기되어야 합니다. 높은 온도에서는 적합하지 않음 : 침금 공정은 높은 온도 조건에서 금 층이 취약해지거나 기판에서 금 층이 벗겨질 수 있습니다.
● 적외선 납땜에 적합하지 않음 : 두꺼운 침금 층으로 인해 적외선 납땜에 부적합합니다.
OSP (Organic Solderability Preservative)
유기 보호막 공정은 PCB(인쇄회로기판) 동 표면에 유기 화합물 층을 코팅하는 것을 포함합니다. 납땜 과정에서 이 보호막은 제거되어 순수한 동 표면을 드러냅니다. 이 공정은 환경 친화적이고 비용 효율적이지만, 보호막은 열 저항성과 보관 수명이 제한적입니다.
장점
● 유연한 전자 기기에 적합 : OSP는 회로 기판의 유연성을 해치지 않으면서 충분한 보호를 제공하기 때문에 유연한 전자 기기 응용에 적합합니다.
● 비교적 저렴한 비용 : 일부 귀금속 표면 처리 방법, 예를 들어 침금 공정과 달리 유기 재료를 사용하므로 비용 면에서 더 효율적입니다.
● 단기 저장에 적합 : 품질을 유지하면서도 단기 저장에 충분한 보호를 제공하므로 이 방법은 단기 저장에 효율적입니다.
단점
● 장기 보관에 부적합 : OSP의 보호 효과는 시간이 지나면서 약해질 수 있어, 장기간 보관이 필요한 경우에는 적합하지 않습니다.
● 주변 습도에 민감 : OSP의 성능은 주변의 습도에 영향을 받을 수 있으며, 특히 고습 환경에서는 산화 문제가 발생할 수 있습니다.
● 높은 신뢰성 요구 분야에 부적합 : OSP는 침금 기술과 같은 다른 표면 처리 방법에 비해 높은 신뢰성과 장기 안정성이 요구되는 응용에는 적합하지 않을 수 있습니다.
은도금 (Immersion Silver)
침은(은도금 공정)은 PCB 표면에 직접 은층을 증착하여 ENIG공정과 유사한 부드러운 표면을 제공하면서도 비용이 더 저렴합니다. 그러나 은 층은 공기 중에서 쉽게 산화되기 때문에 적절한 포장과 신속한 사용이 필요합니다.
장점
● 우수한 전기 전도성과 납땜성을 가지고 있어 무연 납땜에 적합합니다. 또한 표면이 평탄하여 고주파 응용에 적합합니다.
단점
● 이 재료는 황화(vulcanization)되기 쉬워 전도성이 저하될 수 있습니다. 보관 및 사용 시 오염과 흠집을 방지하기 위해 주의가 필요합니다.
주석 도금
주석 도금 공정은 PCB 표면에 순수한 주석 층을 입혀 납땜성을 향상시킵니다. 그러나 이 주석층은 구리와 쉽게 반응하여 주석 수염(tin whiskers)을 형성할 수 있는데, 이는 단락을 유발할 수 있습니다.
장점
● 우수한 납땜성, 무연 공정, 미세 피치 부품에 적합한 평탄한 표면.
단점
● 쉽게 산화되며, 환경 조건에 민감하고 적절한 보관이 필요함. 장기간 보관 후에는 코팅에 휘스커가 발생할 수 있음.
경질 금도금
경질 금 도금은 주로 엣지 커넥터(edge connector)에 사용되어 뛰어난 내마모성과 전기 전도성을 제공합니다. 이 과정은 비용이 많이 들기 때문에, 주로 잦은 플러그 연결과 분리가 필요한 인터페이스에만 사용됩니다.
장점
● 우수한 내마모성으로 인해, 골드 핑거와 같은 내마모성이 요구되는 응용 분야에 적합합니다.
● 뛰어난 전기 전도성을 가지고 있습니다. 경질 금도금은 탁월한 전기 전도성을 제공하며 고품질의 신호 전송을 보장할 수 있습니다.
단점
● 높은 비용 : 전체 보드 표면 처리가 아닌 부분 금도금에만 적합합니다.
PCB 표면 처리 선택 가이드
PCB 표면 처리를 선택할 때 다음 요소들을 고려해야 합니다 :
비용
비용은 중요한 고려 사항 중 하나입니다. 예를 들어, ENIG 공정은 뛰어난 성능을 제공하지만 비용이 더 높습니다. 반면, OSP 공정은 상대적으로 비용이 적게 들지만 성능이 제한적일 수 있습니다.
응용 분야
특정 응용 분야에 따라 적합한 표면 처리가 다를 수 있습니다. 예를 들어, 고주파 응용 분야에서는 은도금을 선택할 수 있으며, 마모 저항성이 필요한 커넥터의 경우 경질 금도금을 선택할 수 있습니다.
납땜성(Solderability)
고품질 전자 조립을 위해서는 우수한 납땜성 이 필요합니다. HASL과 ENIG는 일반적으로 가장 좋은 납땜성을 제공합니다.
환경적 요구사항
무연 HASL과 ENIG 같은 무연 공정은 RoHS 규정을 준수하며, 환경적으로도 친화적인 선택입니다.
보관 기간
PCB를 장기간 보관해야 할 경우, ENIG나 침은처럼 긴 보관 수명을 제공하는 표면 처리 공정을 선택하는 것이 좋습니다.
잦은 접속과 분리가 필요한 인터페이스
잦은 접속과 분리가 필요한 인터페이스에는 탁월한 내마모성을 가진 경질 금도금이 최적의 선택입니다.
신호 무결성
고속 또는 고주파 애플리케이션에서 표면 평탄도와 신호 손실의 최소화가 중요한 경우, 침금과 침은이 더 나은 선택일 수 있습니다.
요약하면, PCB 표면 처리 공정을 선택할 때 비용, 성능 요구 사항, 환경 기준, 저장 수명 및 특정 응용 요구 사항 등의 다양한 요소를 고려해야 합니다. JLCPCB는 HASL, 무연 HASL, ENIG, OSP를 포함한 여러 가지 표면 처리 방법을 제공합니다. 전자 엔지니어들은 특정 응용 시나리오와 예산에 따라 가장 적합한 표면 처리 방법을 선택해 PCB 제품의 성능과 신뢰성을 보장해야 합니다.
지속적인 성장
ENEPIG란 무엇이고 PCB 마감 처리에서 ENIG와 비교하면 어떻습니까?
ENEPIG(Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold)는 보관 및 작동 중에 환경 요인으로부터 보호하기 위해 인쇄 회로 기판에 적용되는 표면 도금 유형입니다. ENEPIG는 무전해 니켈(Ni 3-5μm)을 증착한 다음 무전해 팔라듐(Pd 0.05-0.1μm)과 침지 금층(Au 0.03-0.05μm)을 증착하여 제조합니다. 솔더 접합 강도, 금 와이어 본딩, 알루미늄 와이어 본딩에 적합하며 접촉 저항이 낮습니다. 거의 모든 PCB에 쉽게 증착할 수 있으므로 'Universal Finishing'이라고도 합니다. 고급 HDI(High-Density Interconnect) 설계와의 호환성으로 기능성을 손상시키지 않고도 더 세련되고 컴팩트한 전자 제품을 만들 수 있습니다. 오늘은 두 가지 주목할 만한 경쟁자 ENIG(Electroless Nickel Immersion Gold)와 ENEPIG(Electroless Nickel Electrol......
PCB 키보드의 정수: 설계, 커스터마이징 및 성능에 대한 심층 가이드
기계식 키보드는 그 정교한 설계와 광범위한 커스터마이징 가능성으로 열정가들과 엔지니어들의 마음을 사로잡고 있습니다. 기계식 키보드의 성능과 매력은 PCB 레이아웃, 스위치 장착 방식, 키 매트릭스 구성과 같은 요소들에 크게 영향을 받습니다. 본 글에서는 PCB 레이아웃 최적화, 스위치 유형, 커스터마이징 기법과 같은 핵심 측면들을 상세히 다루며, 기계식 키보드를 이해하고 개선하기 위한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 데스크탑 환경의 기계식 스위치와 푸시버튼이 실장된 키보드 PCB 1.PCB 레이아웃과 설계 PCB 레이아웃은 기계식 키보드의 성능에 있어 가장 중요한 요소입니다. 잘 설계된 PCB 레이아웃은 스위치의 정밀한 배치와 전기 회로 및 패드의 효율적인 라우팅을 포함합니다. PCB 설계 소프트웨어를 활용하여 상세한 레이아웃을 생성하며, 이를 통해 스위치가 키 매트릭스를 통해 정확하게 장착되고 연결되도록 보장합니다. PCB 레이아웃과 설계를 최적화하는 것은 전기적 간섭을 최소화하고 기계식 키보......
맞춤형 PCB
JLCPCB는 고객의 정확한 사양에 맞춘 신뢰성 높은 고품질 맞춤형 PCB를 제공합니다. 당사의 혁신적인 생산 기술은 복잡한 디자인이나 엄격한 공차가 요구되는 경우에도 모든 PCB가 뛰어난 정밀도로 제작되도록 보장합니다. 프로토타입 제작이든 대량 생산이든 관계없이, 공간과 비용을 최적화하면서 성능을 향상시키는 견고한 솔루션을 제공합니다. 가격은 2달러부터 시작하며, 당사의 우수한 품질을 직접 경험해보실 수 있도록 할인 쿠폰도 제공해 드립니다. 표준 2층 맞춤형 PCB 적층 구조 JLCPCB의 기본 2층 맞춤형 PCB 적층 구조는 다양한 상황에서 최적의 성능을 발휘하도록 세심하게 설계되었습니다. 각각 1온스(35μm) 두께의 구리층 2개와 약 4.5의 Dk를 가진 고품질 FR-4 소재의 유전체층으로 구성되어 있습니다. 이러한 설계는 효과적인 성능에 필수적인 우수한 전기 절연성과 신호 무결성을 제공합니다. 각 구리층은 강력한 에폭시 접착제로 결합되어 층간 안정성을 유지합니다. 전체 두께는 조절 가......
다층 레이어 업데이트
다층 PCB JLCPCB는 via-in-pad 기술이 적용된 다층 PCB를 개선하여 배선 속도와 방열 성능을 향상시켰습니다. 품질 보증을 위해 모든 다층 PCB는 엄격한 4-wire 저항 테스트를 거칩니다. 48시간 내 신속 배송이 가능하며, ENIG 2u" 표면처리가 된 6층 50x50mm 기판(5장)은 2달러부터 시작하는 합리적인 가격에 제공됩니다. 6층 100x100mm 기판(5장)과 같은 더 큰 사이즈는 약 35.1달러부터 시작합니다. 일반적인 다층 PCB 적층 구조 다층 PCB는 최소 3개의 도체층과 그 사이의 절연층으로 구성됩니다. 적층 구조는 설계 요구사항에 따라 달라집니다. 각 층은 고유한 기능을 수행하며, 전원층과 접지층은 전원 분배를 제어하고 전자기 간섭(EMI)을 감소시키는 데 도움을 줍니다. 일반적인 적층 구조는 다음과 같습니다: (신호층/접지층/전원층/신호층/접지층/신호층). JLCPCB는 최대 32층까지 제작이 가능하여, 신호 무결성과 방열 성능이 향상된 복잡한 설계를......
PCB에서의 Via-in-Pad: 장점과 과제
인쇄 회로 기판(PCB) 설계에서 via-in-pad 기술은 특히 고밀도 상호 연결(HDI) 설계에서 널리 사용되는 기술입니다. 이 기술은 패키지 피치가 0.8mm 이하인 BGA에 적합하도록 설계되었습니다. 이는 부품의 표면 실장 패드 내에 비아를 직접 배치하는 방식으로, 여러 설계 및 성능상의 이점을 제공합니다. 예를 들어, 디커플링 커패시터를 IC 핀에 더 가깝게 배치하여 바이패싱 및 노이즈 성능을 개선할 수 있습니다. 올바르게 구현된 via-in-pad는 열 관리, RF 차폐, 전력 응용 분야와의 호환성을 보장합니다. 그러나 via-in-pad는 제조 과정에서 고유한 문제를 수반하며, 설계 및 생산 시 신중한 고려가 필요합니다. 이 문서에서는 PCB 설계에서 via-in-pad 사용 시의 장점, 도전 과제, 실질적인 고려사항에 대해 다룹니다. 비아는 다층 PCB에서 서로 다른 층 간에 전기 신호를 전달하는 데 사용됩니다. 신호를 핀에서 멀리 우회하여 일반적인 비아를 배치하는 대신, 비아를......
OSP(유기 솔더 보존제) 도금과 다른 PCB 표면 마감 방식 비교
PCB 제조 과정에서 마지막 단계 중 하나는 표면층에 노출된 구리에 표면 도금을 적용하는 것입니다. 표면 처리를 하지 않으면 구리는 시간이 지나면서 산화되므로, 이를 방지하고 납땜이 가능한 표면을 제공하기 위해 다양한 표면 마감 방식이 사용됩니다. 이 중 하나인 OSP(Organic Solderability Preservative)는 유기 화합물을 기반으로 한 유일한 구리 표면 처리 방식입니다. OSP를 PCB에 적용하려면 금속 표면 처리 방식과는 다른 적절한 저장 및 취급 방법이 필요합니다. 또한, OSP 처리가 된 PCB는 다시 작업할 때 처리된 도체의 신뢰성을 유지하기가 어려울 수 있습니다. OSP 도금은 비용 효율성과 우수한 납땜성을 바탕으로 PCB 제조에서 널리 사용되고 있는 표면 마감 방식입니다. 하지만 이러한 장점에도 불구하고 PCB의 신뢰성과 성능을 유지하기 위해 해결해야 할 여러 과제가 존재합니다. 본 문서에서는 OSP 도금과 관련된 주요 문제점과 이를 극복하기 위한 전략을 다......