기술 안내 : 캐릭터 디자인 사양
1 분
- 1. 문자 크기 매개변수
- 2. 문자와 솔더 패드 간 거리
- 3. 구리 표면에 있는 문자 처리
- 4. 기판 위의 문자 처리
- 5. 특수 문자 디자인 안내
부품 조립, 향후 유지보수 및 제조업체와 생산 날짜 등의 PCB 제조 정보의 추적 가능성을 높이기 위해 PCB 표면에 다양한 문자가 실크스크린 방식으로 인쇄됩니다.
전통적인 PCB 문자 실크스크린은 스크린 프린팅 기법을 통해 제작됩니다 ("실크스크린 문자"라는 용어가 여기서 비롯되었습니다). 표준 "실크스크린 문자" 외에도 JLCPCB는 고객이 주문 시 선택할 수 있는 "고해상도 문자"와 "고정밀 문자" 옵션도 제공합니다. 각 옵션의 차이점은 다음과 같습니다.
1. 문자 크기 매개변수
문자의 선 너비와 높이는 비례해야 합니다. 문자 간에 적절한 간격이 있어야 하며, 아웃라인 문자보다는 일반 선형 문자가 선호됩니다.
❶ 표준 글꼴 : 문자 획 너비 ≥ 0.15 mm, 문자 높이 ≥ 1 mm (고정밀 문자의 경우 최소 획 너비는 0.1 mm, 최소 높이는 0.8 mm).
❷ 비어 있는 글꼴 : 문자 획 너비 ≥ 0.2 mm, 문자 높이 ≥ 1.5 mm.
[특별 주의 사항] 만약 치수가 이 기준값 이하로 떨어지면, JLCPCB의 엔지니어링 팀은 파일의 문자 높이는 수정하지 않지만, 문자 너비는 적절하게 조정할 수 있습니다. 제조 능력 한계를 초과하여 발생하는 문자 불명확 또는 흐림에 대한 불만은 접수되지 않습니다.
2. 문자와 솔더 패드 간 거리
문자는 솔더 패드에 겹쳐서는 안 됩니다. 문자는 솔더 패드로부터 최소 0.15mm 떨어져 있어야 하며, 문자 선 사이의 간격도 0.15mm 이상이어야 합니다.
[특별 참고 사항] 이 매개변수보다 거리가 짧은 경우, JLCPCB의 엔지니어 팀은 SMT 조립 과정에서 납땜 브리지를 방지하기 위해 납땜 패드 위에 있는 문자를 직접 제거합니다. 이에 따라 문자가 제거되는 상황에 대해서는 이의를 접수하지 않습니다.
3. 구리 표면에 있는 문자 처리
노출된 구리나 주석 도금, 금 도금된 영역에 있는 문자는 모두 제거됩니다.
4. 기판 위의 문자 처리
구리가 없는 기판(잉크가 있거나 없는 경우 모두 포함) 위의 문자는 완전히 보존됩니다.
5. 특수 문자 디자인 안내
부품 조립에 방해가 되지 않도록 하기 위해, 문자가 솔더 패드나 구리 영역과 겹치는 경우, 문자를 제거하고 노출된 구리 솔더 패드나 구리 영역을 우선시해야 합니다. 특정 문자 요구 사항이 있는 고객의 경우, 문자가 반드시 노출된 구리 솔더 패드나 구리 영역에 인쇄되도록 해야 합니다. 주문 시 이에 대해 명확히 설명하고, 최종 결과를 확인할 수 있도록 제작 도안을 확인해 주십시오.
예시: 비고에 “문자 XXX이 솔더 패드와 겹치도록 허용합니다”라고 명시해 주십시오.
주문 시 구체적인 지시사항이 없는 경우, 솔더 패드나 구리 영역과 0.15mm 이내에 겹치는 문자는 자동으로 삭제됩니다.
이러한 세부 사항에 주의하는 것이 매우 중요하므로, PCB 설계 팀에게 이러한 요구 사항을 반드시 전달하시고 단순히 파일만 제공하지 마십시오. 아래 이미지는 CAM 엔지니어가 기본 설정에 따라 창 영역에 겹치는 문자를 직접 제거하는 예시입니다.
이 이미지는 원본 초안과 제작 초안을 비교한 것입니다.
지속적인 성장
SMT PCB란? 표면실장 공정·부품 선택·Gerber/BOM/CPL 준비
“SMT PCB”는 특별한 기판 종류라기보다 표면실장기술(Surface Mount Technology)로 부품을 조립하는 PCB를 가리키는 말입니다. 칩 저항부터 IC까지 표면에 실장할 수 있지만, 모든 SMT 보드가 자동으로 더 작거나 더 신뢰성 높은 것은 아닙니다. 부품 선정, 패드 설계, 솔더 페이스트와 검사 계획을 함께 맞춰야 합니다. SMT와 THT는 무엇이 다른가? SMT는 부품 단자를 PCB 표면의 패드에 납땜하는 방식이고, THT(Through-Hole Technology)는 부품 리드가 도금 홀을 통과하도록 장착하는 방식입니다. SMT는 자동 배치와 고밀도 조립에 유리하지만, 대형 커넥터나 기계적 하중을 받는 부품은 THT 또는 혼합 조립이 적합할 수 있습니다. 칩 저항·커패시터·IC가 PCB 표면에 실장된 예시입니다. 대표적인 SMT 부품과 선택 기준 부품 주요 용도 BOM 확인 항목 칩 저항 전압 분배, 풀업, 전류 제한 저항값·허용오차·정격 전력·패키지 MLCC 커패시터 ......
레이저 PCB 분할(Depaneling): V-cut·라우터와 장단점
PCB 분할(Depaneling)은 패널에 배열된 보드를 개별 제품으로 분리하는 공정입니다. 조립이 끝난 보드를 분리할 때는 납땜부·세라믹 부품·FPC에 전달되는 기계 응력과 분진을 함께 관리해야 합니다. 레이저 분할은 집광된 빔으로 재료를 층별로 제거하는 비접촉 공정입니다. 하지만 레이저가 모든 재료에서 자동으로 무열·무탄화인 것은 아니며, 파장·펄스·출력·두께·절단 품질 조건을 조정해야 합니다. 바로 보기: 레이저 원리 · 방식 비교 · 패널 설계 · 품질·속도 레이저 Depaneling은 어떻게 작동하나요? 레이저 빔은 절단 경로에서 재료를 흡수·증발·분해시키며 여러 번 스캔해 전체 두께를 통과합니다. 흄과 입자는 추출 장치로 제거합니다. 레이어별 제거 특성 때문에 완전 절단뿐 아니라 특정 층·깊이의 미세 가공도 가능할 수 있습니다. UV·그린 등 레이저와 나노·피코초 펄스 옵션은 소재 흡수와 열영향을 다르게 만듭니다. FR-4, 폴리이미드, 세라믹, IMS·RF 재료마다 공정 조건과 가......
PCB 피듀셜 마크 설계: 패드 크기·간격과 SMT 정렬
피듀셜 마크(Fiducial Marker)는 SMT 장비가 실제 PCB의 위치·회전·패널 변형을 인식하는 광학 기준점입니다. 테스트 패드나 툴링 홀과 달리 전기 접점이나 기계 고정용 부품이 아닙니다. 피듀셜은 스텐실 인쇄, 픽앤플레이스, AOI가 설계 좌표와 실제 보드 좌표를 맞추도록 돕습니다. 다만 피듀셜만 추가한다고 패드·스텐실·CPL의 모든 오류가 해결되지는 않습니다. 바로 보기: 역할 · 설계값 · 글로벌·로컬 · 패널 피듀셜·테스트 패드·툴링 홀의 차이 요소 장비가 사용하는 목적 전기 연결 피듀셜 광학 좌표·회전·스케일 기준 일반적으로 없음 테스트 패드 ICT·기능 검사·프로그래밍 접촉 있음 툴링 홀 지그·패널 위치 결정 대개 NPTH 구멍 없는 원형 노출 패드의 개념 예시이며 실제 치수는 별도 설계 데이터로 확인합니다. 피듀셜은 일반적으로 원형의 노출 구리 패드와 주변 솔더 마스크 개구로 만듭니다. 실크·동박·비아가 시야를 가리지 않도록 주변을 깨끗하게 유지합니다. JLCPCB 조립......
PCB 드릴링 가이드: 기계·레이저 드릴과 PTH·NPTH·비아
PCB 드릴링은 부품 리드 홀, 고정 홀, 비아와 기구용 컷아웃을 만드는 공정입니다. 홀의 위치와 완성 직경이 어긋나면 납땜·도금·기구 조립에 동시에 문제가 생길 수 있습니다. 이 글에서는 PTH·NPTH·비아를 구분하고, 기계식 카바이드 드릴·레이저 드릴·제어 깊이 가공의 쓰임과 제작 데이터에서 확인할 항목을 정리합니다. 특정 수치는 보드 두께·층수·제조업체 능력에 따라 달라지므로 최종 주문 능력표를 기준으로 확인하세요. 바로 보기: 홀 종류 · 드릴 방식 · 제작 파일 · 검사 체크리스트 PTH·NPTH·비아·슬롯은 어떻게 다른가요? 구분 도금·연결 주요 용도 설계 시 확인 PTH 홀 벽을 구리 도금해 층간 연결 부품 리드, 관통 비아 완성 홀·애뉴러 링·도금 두께 NPTH 구리 도금 없음 고정·기구 위치결정 홀 동박과의 안전 거리·기계 공차 비아 홀 전기적으로 도금된 작은 홀 신호·전원 층 전환 홀 직경·패드·종횡비 슬롯·컷아웃 드릴 또는 라우팅으로 외형 가공 커넥터·기구 간섭 회피 가공......
PCB 비아 충진 가이드: 텐팅·플러깅·POFV 차이와 선택법
PCB 비아 충진(Via Filling)은 도금된 비아 내부를 수지나 전도성 재료 등으로 채우는 공정입니다. 패드 안에 비아를 넣는 비아 인 패드(Via-in-Pad) 설계에서는 충진 후 평탄화와 구리 캡 도금을 더해 부품을 실장할 표면을 만들기도 합니다. 이때 핵심은 단순히 구멍을 막는 것이 아니라 솔더 유출, 표면 평탄도와 배선 밀도를 함께 관리하는 것입니다. 모든 비아를 충진해야 하는 것은 아닙니다. 이 글에서는 텐팅·플러깅·충진·POFV의 차이와 수지·구리 페이스트 선택, BGA·QFN 설계 및 제작 주문 전 확인사항을 정리합니다. 바로 보기: 공정 비교 · 충진 재료 · 제작 과정 · 설계 체크리스트 · 주문 조건 비아 텐팅·플러깅·충진·POFV는 어떻게 다른가요? 비아의 전기적 연결은 기본적으로 홀 벽의 구리 도금이 담당합니다. 수지로 채운다고 비아가 절연 홀로 바뀌는 것은 아닙니다. 반대로 표면에 솔더 마스크를 덮었다고 내부까지 완전히 채워졌다고 볼 수도 없습니다. 구분 구조·목적......
DXF 파일로 PCB 외형 만들기: Gerber와 차이·가져오기
기구 설계팀에서 받은 DXF 파일로 PCB 외형을 만들 수 있을까요? 가능합니다. DXF의 선과 곡선을 PCB 편집기로 가져와 외형 레이어에 배치하면 케이스에 맞는 보드 윤곽을 옮길 수 있습니다. 다만 DXF를 ZIP에 첨부하는 것만으로 그 모양이 자동으로 PCB 제조 데이터가 되지는 않습니다. 이 글에서는 DXF가 무엇인지, Gerber와 어떤 점이 다른지, 외형·절개부를 가져올 때 어떤 설정을 확인해야 하는지 설명합니다. 바로 보기: DXF 뜻 · DXF와 Gerber · 외형 가져오기 · 출력 전 검사 DXF 파일이란? DXF(Drawing Exchange Format)는 Autodesk가 만든 CAD 도면 교환 형식입니다. 선·호·폴리라인·문자 등의 도면 객체를 전달할 수 있으며 ASCII 또는 바이너리 형식이 있습니다. DXF에는 레이어 정보도 포함될 수 있습니다. 원고의 “DXF는 레이어를 지원하지 않는다”는 설명은 정확하지 않습니다. PCB 설계에서는 케이스의 윤곽, 장착 홀의 기......