커패시터 기호 읽는 법: 극성·탄탈·전해 콘덴서 표시
1 분
- 커패시터 회로 기호는 무엇을 뜻하나요?
- 극성 커패시터의 +와 본체 줄무늬는 같은 뜻인가요?
- 가변 커패시터·바랙터·피드스루 기호 구분
- 회로 기호와 PCB 풋프린트가 다를 때 확인할 5가지
- 자주 묻는 질문
- 참고 자료
회로도에서 커패시터 기호를 볼 때 가장 먼저 확인할 것은 극성 표시와 부품 번호입니다. 두 평행선으로 표현되는 기본 기호는 커패시터의 기능을 보여 주지만, 세라믹인지 탄탈인지, 정격 전압이 얼마인지까지 알려 주지는 않습니다. 실물의 방향은 회로도·풋프린트·BOM·데이터시트를 함께 대조해야 합니다.
이 글에서는 무극성·극성·가변 커패시터 기호를 읽는 법과 알루미늄 전해·탄탈 커패시터의 외형 표시를 구분하는 방법을 정리합니다.
바로 보기: 기본 기호 · 극성 읽기 · 가변·특수 기호 · 풋프린트 확인
커패시터 회로 기호는 무엇을 뜻하나요?
기본 기호는 서로 떨어진 두 전극을 간단하게 나타냅니다. 도면 규격과 CAD 라이브러리에 따라 선이나 직사각형으로 그릴 수 있습니다. 모양이 다르다고 곧 다른 유전체나 다른 정격 전압을 뜻하는 것은 아닙니다. IEC 60617 같은 기호집과 사용 중인 라이브러리의 설명을 확인하세요.
| 기호에서 보이는 단서 | 일반적인 의미 | 기호만으로 알 수 없는 것 |
|---|---|---|
| 대칭적인 두 전극 | 일반·무극성 커패시터 표시 | 세라믹·필름 등 실제 재료, 용량과 전압 |
| + 표시 또는 극성을 명시한 전극 | 지정된 양극과 음극이 있는 부품 | 실물 본체의 어느 쪽에 줄무늬가 있는지 |
| 전극을 가로지르는 화살표 | 가변 또는 조정 가능한 용량의 표시로 사용 | 조정 범위와 실제 작동 방식 |
| 다른 기호와 결합된 형태 | 특수 기능을 가진 소자일 수 있음 | 정확한 핀 기능과 내부 회로 |
부품의 ESR(등가 직렬 저항), ESL(등가 직렬 인덕턴스), 허용 오차, 온도 특성과 고주파 특성 역시 기본 기호에 담기지 않습니다. 값이 중요한 회로에서는 BOM의 정확한 제조사 부품 번호와 데이터시트를 확인해야 합니다.
극성 커패시터의 +와 본체 줄무늬는 같은 뜻인가요?
아닙니다. 회로도의 +는 연결해야 할 양극을 나타내지만, 실물 본체의 띠·색·절개 표시는 제품 종류에 따라 다른 단자를 가리킬 수 있습니다.
- 일부 칩 탄탈 커패시터: 본체의 줄무늬가 양극(+)을 나타냅니다.
- 많은 SMD 알루미늄 전해 커패시터: 본체의 음영 띠가 음극(−)을 나타냅니다.
- 일반 MLCC: 전기적 극성이 없는 경우가 많아 +·− 방향 표시가 필요하지 않습니다.
이것은 모든 제조사·시리즈에 적용되는 보편 법칙이 아닙니다. 출고된 실제 부품의 표시가 어느 단자를 뜻하는지 해당 부품의 데이터시트와 포장 라벨로 확인하세요. 특히 회로도에는 +가 왼쪽인데 풋프린트 패드 1은 오른쪽인 식의 핀 매핑 오류가 있으면 실장 방향이 뒤집힐 수 있습니다.
극성 부품을 반대로 연결하면 수명 저하 또는 고장으로 이어질 수 있지만, 고장 방식이나 발생 속도를 재료 이름만으로 단정할 수는 없습니다. 회로가 허용하는 역전압과 제조사의 사용 조건을 따르세요.
가변 커패시터·바랙터·피드스루 기호 구분
트리머와 가변 커패시터
커패시터 기호에 사선 화살표나 조정 표시가 결합되면 용량을 바꿀 수 있는 소자를 가리키는 경우가 많습니다. 트리머는 조립·조정 과정에서 설정하는 제품이 흔하며, 실제 조정 방식과 핀 연결은 제품 도면을 따릅니다.
바랙터(버랙터) 다이오드
바랙터는 역바이어스 전압에 따라 접합 정전용량이 달라지는 다이오드입니다. 회로도에서는 다이오드 기반 기호로 나타낼 수 있으므로 일반적인 가변 커패시터와 동일 부품으로 취급하면 안 됩니다. 사용 전압과 용량 변화 곡선을 데이터시트에서 확인하세요.
피드스루 커패시터
EMI 필터링에 사용되는 피드스루 제품은 신호가 통과하는 단자와 접지 연결 구조를 포함할 수 있습니다. 두 핀짜리 일반 커패시터 풋프린트를 그대로 배정하지 말고 실제 단자 구성을 확인하세요.
회로 기호와 PCB 풋프린트가 다를 때 확인할 5가지
- 정확한 제조사 부품 번호: 용량·정격 전압·유전체·패키지와 온도 범위를 확인합니다.
- 심벌 핀 번호: 논리적 +·−가 풋프린트 패드 번호와 맞는지 확인합니다.
- 실크 방향: 부품을 올린 뒤에도 양극 또는 음극 표시를 확인할 수 있는지 검토합니다.
- BOM·배치 파일: 주문 코드와 장착 면, 회전값을 실제 테이프 포장 방향과 대조합니다.
- 실물 샘플: 첫 조립 전에 본체 표시와 PCB 표시를 육안으로 확인합니다.
EDA의 전기 규칙 검사(ERC)나 PCB 규칙 검사(DRC)는 방향 오류를 모두 찾아 주지 않습니다. 부품 라이브러리가 있어도 심벌·풋프린트·BOM 사이의 매핑을 다시 확인해야 합니다.
극성, 풋프린트와 부품 번호를 검토했다면 시제품 보드의 제작 사양을 비교해 보세요. 조립을 계획한다면 부품 공급과 실장 방향 데이터도 함께 준비하세요.
자주 묻는 질문
회로 기호만 보면 MLCC와 필름 커패시터를 구분할 수 있나요?
일반적인 무극성 기호만으로는 구분하기 어렵습니다. 값과 부품 번호를 확인하세요.
커패시터의 줄무늬는 항상 음극인가요?
아닙니다. 일부 탄탈 제품의 줄무늬는 양극을 표시합니다. 정확한 방향은 해당 제품 자료를 기준으로 판단합니다.
정격 전압은 기호에 적나요?
그래픽 기호 자체가 정격 전압을 나타내지는 않습니다. 설계자가 회로도 속성, 부품 번호 또는 주석에 표시하고 BOM·데이터시트에서 확인해야 합니다.
참고 자료
지속적인 성장
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......
커패시터 종류와 용도: 세라믹·전해·탄탈·필름 비교
커패시터는 입출력 신호 결합, 바이패스, 디커플링 등 전자 회로 전반에 쓰입니다. 종류나 용량을 잘못 고르면 전원 노이즈, 기동 불량 또는 부품 손상이 생길 수 있습니다. 설계할 때 중요한 질문은 브랜드보다 어떤 용도에 어떤 종류와 용량을 쓸지입니다. 이 글은 유전체 이론보다 실제 부품 선택에 초점을 맞춥니다. 용도에 적합한 커패시터 계열을 정한 뒤 용량, 정격 전압과 기타 사양을 확인하는 순서로 살펴보겠습니다. 커패시터 종류 한눈에 보기 그림: 세라믹, 전해, 탄탈, 필름, 폴리머, 슈퍼커패시터, 운모의 대표 용량 범위 커패시터 종류는 주로 전극 사이의 유전체와 구조로 구분합니다. 이 차이가 용량 범위, 정격 전압, 등가 직렬 저항(ESR), 안정성, 크기, 극성에 영향을 줍니다. 대표적인 종류에는 세라믹 MLCC, 알루미늄 전해, 폴리머, 탄탈, 필름, 슈퍼커패시터, 운모, 가변 커패시터가 있습니다. 커패시터 종류 비교표 종류 유전체 용량 범위 예 전압 범위 예 ESR 온도 안정성 극성 주......
커패시터 정격 전압 선택법: 3.3 V·5 V·12 V 전원 레일별 기준
회로도에서 커패시터의 정격 전압을 고르는 일은 간단해 보입니다. 하지만 선택한 값은 회로 신뢰성뿐 아니라 부품 크기와 BOM 비용에도 영향을 줍니다. 정격이 낮으면 과전압에 취약하고, 지나치게 높이면 공간과 비용이 늘 수 있습니다. 특히 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 표기 용량과 실제 사용 중 용량이 다를 수 있어 함께 확인해야 합니다. 이 글에서는 전압 디레이팅의 1.5배·2배 경험칙, 3.3 V·5 V·12 V·24 V·48 V 전원 레일의 선택 예, 높은 정격 전압이 MLCC의 실효 용량에 미치는 영향을 살펴봅니다. 아래 값은 출발점이며, 최종 부품은 해당 제조사의 데이터시트와 실제 과도 전압 조건으로 결정해야 합니다. 커패시터 정격 전압: 전원 레일별 빠른 참고표 전원 전압에 따라 어떤 정격 전압부터 검토하면 될까요? 아래 표는 일반적인 회로를 위한 참고 예입니다. 회로 전압 검토 가능한 정격 원문의 권장값 적용 예 3.3 V 6.3~10 V 10 V STM32·ESP32 디커플링 ......
SMD 인덕터 크기표와 선택법: RF·전력용 패키지 비교
SMD 인덕터 크기는 PCB 면적뿐 아니라 허용 전류, 포화 특성, 직류 저항(DCR), 전자파 간섭(EMI)에도 영향을 줍니다. 크기만 보고 부품을 고르면 회로가 목표 성능을 내지 못해 PCB를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 인덕터 패키지에는 여러 표기 체계가 있습니다. 또 작은 풋프린트와 높은 Q값을 중시하는 RF 칩 인덕터와, 낮은 DCR·높은 포화 전류·자기 차폐가 중요한 전력 인덕터는 선정 기준이 다릅니다. 이 가이드에서는 SMD 인덕터 패키지 크기표, RF용과 전력용의 차이, 고전류 패키지, 풋프린트 및 용도별 선정 항목을 살펴봅니다. 그림: 0402·0805 칩, CD 드럼 코어, NR 차폐형 전력 인덕터. 참고 인덕터의 기본 동작은 SMD 인덕터 가이드를 참고하십시오. SMD 인덕터 크기는 무엇을 뜻하나요? 일반적으로 PCB 위 부품의 길이와 너비를 뜻합니다. 칩 인덕터는 저항·커패시터와 비슷한 네 자리 크기 코드를 사용하지만, 전력 인덕터는 제조사별 시리즈명이 다를 수 있습니......