블라인드 비아 vs 매립 비아: PCB 설계 종합 가이드
1 분
- 블라인드 비아란?
- 블라인드 비아의 주요 특성:
- 블라인드 비아 사용의 장점:
- 블라인드 비아 사용의 단점:
- 매립 비아란?
- 매립 비아의 주요 특성:
- 매립 비아 사용의 장점:
- 매립 비아 사용의 단점:
- 블라인드/매립 비아 제조 시 고려 사항
- 블라인드 및 매립 비아를 위한 PCB 기술
- 매립/블라인드 비아의 응용 분야:
- 블라인드 비아 및 매립 비아 비용
- 블라인드 및 매립 비아의 신뢰성 고려 사항
- 결론:
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 층의 동박 회로가 서로 겹쳐 구성되며, 서로 다른 회로 층 간의 연결은 비아(via)에 의존합니다. 드릴 기계나 레이저로 가공된 홀을 그대로 두면 전기가 통하지 않습니다. 원래의 드릴 홀 표면은 수지(resin)로만 이루어져 있어 전도성이 없기 때문입니다. 따라서 드릴 홀의 표면에 전도성 소재(일반적으로 구리)를 도금해야 합니다. 이를 통해 전류가 서로 다른 동박 층을 통해 전달됩니다. PCB에서 흔히 볼 수 있는 다양한 유형의 비아를 살펴보겠습니다.
기본적인 관통 비아(through-hole via)는 기판 전체를 관통하는 반면, 블라인드 비아(blind via)와 매립 비아(buried via)라고 불리는 더 발전된 구조는 기판을 완전히 관통하지 않고 인접한 층 사이만 연결합니다. 이 문서에서는 블라인드 비아와 매립 비아에 대해 심층적으로 살펴보고, 제조 기법, 설계 고려 사항, 신뢰성 요소 및 응용 분야를 설명합니다.
블라인드 비아란?
블라인드 비아는 기판의 최외층을 하나 이상의 내부 층과 연결하되, 기판 전체 두께를 관통하지 않는 홀입니다. 외부 층을 기판 전체를 관통하지 않고 내부 층에 연결해야 하는 다층 PCB에 활용됩니다. 공간 절약에 유리하며, 고밀도 설계에 자주 사용됩니다. 한쪽 면에서만 보이기 때문에 "블라인드(blind, 맹목)"라고 불립니다.
다만, 드릴 깊이(Z축)에 특별히 주의해야 합니다. 홀 내부를 도금하는 과정에서 어려움이 발생하는 경우가 많아, 현재는 제조업체들이 거의 사용하지 않는 추세입니다. 건물 매입 비유를 들자면, 6층 건물에서 1층과 2층, 또는 5층과 6층만 연결하는 계단이 있는 경우를 블라인드 비아라고 할 수 있습니다. 블라인드 비아는 기판 공간 절약, 더욱 컴팩트한 설계 구현, 신호 경로 단축을 통한 신호 무결성 향상 등 여러 장점을 제공합니다.
블라인드 비아의 주요 특성:
● 블라인드 비아는 외부 층과 하나 이상의 내부 층을 연결하는 데 사용됩니다.
● 각 연결 레벨의 홀은 별도의 드릴 파일로 정의해야 합니다.
● 드릴 직경 대 홀 깊이의 비율(애스펙트비)은 1:1 이상이어야 합니다.
● 특수 제조 공정이 필요합니다.
● 고-밀도 인터커넥트 라우팅에 주로 사용됩니다.
블라인드 비아 사용의 장점:
1. 밀도 향상: 표면 실장 부품을 내부 층과 연결함으로써 기판 공간을 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다. 결과적으로 PCB의 전체 크기와 무게가 줄어들 수 있습니다.
2. 층 수 감소: 블라인드 비아는 라우팅에 필요한 층 수를 줄여 PCB 제조 비용 절감에 기여할 수 있습니다.
3. 신호 성능 개선: 블라인드 비아를 통한 신호 라우팅은 트레이스 간 크로스토크와 EMI를 줄여 신호 품질과 신뢰성을 향상시킵니다.
블라인드 비아 사용의 단점:
1. 제조 난이도: 블라인드 비아는 정밀한 드릴링 및 도금 작업이 필요하며, 이로 인해 기판 제조 비용과 복잡성이 증가할 수 있습니다.
2. 층 수 제한: 블라인드 비아는 PCB 설계에서 사용 가능한 층 수를 제한할 가능성이 있습니다.
매립 비아란?
매립 비아는 PCB 내부에 완전히 위치하며, 외부 층으로 연장되지 않고 두 개 이상의 내부 층을 연결합니다. 매립 비아는 고밀도 PCB 설계에 유용합니다. 공간이 중요하고 외부 층의 표면적을 확보해야 하는 복잡한 다층 PCB에 사용됩니다. 더욱 복잡한 라우팅과 높은 회로 밀도를 가능하게 합니다.
건물 매입 비유를 이어가자면, 6층 건물에서 3층과 4층 사이의 계단만 연결된 경우를 매립 비아라고 합니다. 매립 비아는 기판 외관으로는 볼 수 없으며, 실제로는 회로 기판의 내부 층에 위치합니다. 이 특성 덕분에 설계자는 비아의 간섭 없이 부품 배치나 트레이스 라우팅 등의 목적으로 기판 외부 층을 자유롭게 활용할 수 있습니다.
매립 비아의 주요 특성:
● 매립 비아는 외부 층과 접촉 없이 내부 층 간의 연결을 만드는 데 사용됩니다.
● 각 연결 레벨의 홀은 별도의 드릴 파일로 정의해야 합니다.
● 드릴 직경 대 홀 깊이의 비율(애스펙트비)은 1:12 이상이어야 합니다.
● 접지 및 전원 플레인에 주로 사용됩니다.
매립 비아 사용의 장점:
1. 밀도 향상: 상부 층으로 연장되지 않고 PCB 내부 층을 연결하는 매립 비아는 기판의 부품 밀도를 높이는 데 기여할 수 있습니다.
2. 층 수 감소: 매립 비아는 필요한 라우팅 층 수를 줄여 제조 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
3. 신호 성능 개선: 매립 비아를 통한 신호 라우팅은 트레이스 간 크로스토크와 EMI를 줄여 신호 품질과 신뢰성을 향상시킵니다.
매립 비아 사용의 단점:
1. 제조 난이도: 매립 비아는 정밀한 드릴링 및 도금 작업이 필요하며, PCB 생산의 비용과 복잡성을 증가시킵니다.
2. 접근성 문제: 매립 비아는 기판 표면에서 보이지 않기 때문에, 불량 발생 시 문제 해결 및 수리가 어려울 수 있습니다.
블라인드/매립 비아 제조 시 고려 사항
블라인드 관통-홀 생산 과제로는 정밀한 드릴링 및 도금 작업의 필요성이 있으며, 이는 제조 비용을 높일 수 있습니다. 레이저 드릴링 기술은 정밀도를 높이고 비용을 절감할 수 있지만, 모든 PCB 설계에 적합하지 않을 수 있습니다.
설계자는 비아의 애스펙트비, 즉 비아의 직경 대 깊이의 비율도 고려해야 합니다. 애스펙트비가 클수록 작업이 더 어려워져 비용 증가와 제조 문제의 가능성이 높아집니다.
블라인드 및 매립 비아를 위한 PCB 기술
블라인드 및 매립 비아 구현을 가능하게 하는 몇 가지 고급 PCB 제조 기술이 있습니다:
1) 순차 적층(Sequential Lamination): 각 내부 층이 층 간에 정렬된 사전 형성 비아와 함께 적층됩니다. 비아 구조 설계에 높은 유연성을 제공합니다.
2) 레이저 어블레이션(Laser Ablation): 레이저를 사용하여 컨포멀 유전체 코팅을 선택적으로 제거함으로써 필요한 위치에 블라인드/매립 비아 연결을 개방합니다.
3) 플라즈마 에칭(Plasma Etching): 얇은 유전체 층을 통한 플라즈마 에칭으로 금속 패드를 선택적으로 노출시켜 블라인드 비아를 형성합니다.
4) 포토-비아 텐팅(Photo-Via Tenting): 감광성 유전체 층을 사용하여 비아를 선택적으로 덮어, 블라인드/매립 비아가 필요한 위치에만 개구부를 남깁니다.
이러한 공정을 사용하려면 블라인드 또는 매립 비아 작업에 특화된 PCB 설비와 절차가 필요합니다. 결과적으로 표준 다층 기판보다 비용이 높습니다. 이러한 단계에 대해 더 자세히 알고 싶다면 PCB 제조 완전 가이드를 방문해 보시기 바랍니다.
매립/블라인드 비아의 응용 분야:
● 팬인 블라인드 마이크로비아를 통해 구현되는 패키지 하부의 고밀도 BGA 라우팅.
● 부품 주변을 우회하지 않고 부품 하부에서 신호 층을 전환.
● 관통 홀 없이 외부 층에서 내부 접지 플레인으로 직접 접지 비아 연결.
● 디지털 및 아날로그 전원 배분 분리를 위한 전원 플레인 파티셔닝.
● 외주 접지 비아를 사용한 RF 회로 및 안테나 주변의 효과적인 차폐.
● 모듈 내 인접 PCB 간의 기판 스태킹 인터커넥트.
● 중요한 디지털 및 아날로그 라우팅 간의 혼합 신호 절연.
● HDI, 마이크로파, 플렉시블 PCB 기술의 고-밀도 인터커넥트.
블라인드 비아 및 매립 비아 비용
텐티드 비아(tented via)는 PCB 제조 공정에서 비아 홀이 솔더 마스크로 덮이거나 "텐팅(tenting)"되는 PCB의 일종입니다. 즉, 비아 홀이 솔더 마스크 소재로 완전히 코팅됩니다. 솔더 마스크는 PCB의 동박 트레이스 위에 적용되는 보호층으로, 솔더 브리징, 단락 및 기타 제조 및 조립 문제를 방지합니다. PCB 설계에 사용할 소재 유형을 결정하기 전에, 여러 가지 고려 사항을 신중하게 검토해야 합니다. 이 결정은 PCB 제조 전에 이루어져야 합니다. PCB 설계 시 반영되는 주요 고려 사항은 다음과 같습니다:
● 요구되는 밀도
● 기판 층 수
● 신호 속도 및 가용 예산
● 블라인드 비아와 매립 비아는 층이 많은 고밀도 시스템에 더 적합합니다.
블라인드 및 매립 비아의 신뢰성 고려 사항
블라인드 또는 매립 비아를 적용할 때 신뢰성 및 PCB 조립과 관련된 여러 요소를 평가해야 합니다:
도금 피복(Plating Coverage): 블라인드/매립 홀 내부의 완전한 도금 피복은 신뢰성에 매우 중요합니다. X선 촬영으로 검사하십시오.
접합(Bonding): 순차 적층에 의해 생성되는 계면이 많아질수록 층간 박리 위험이 증가합니다.
비아 충전(Via Filling): 블라인드/매립 비아를 충전하면 조립 수율과 신뢰성이 향상됩니다.
응력(Stress): 열 응력이 비아에 집중되므로, 고-신뢰성 응용에서는 분석이 필요합니다.
검사(Inspection): 마이크로 단면(microsectioning) 또는 열화상(thermography) 등의 고급 기법은 매립된 구조의 검증에 도움이 됩니다.
재작업(Rework): 매립된 네트 수리는 기판 전체 분해 없이는 어렵거나 불가능할 수 있습니다.
결론:
요약하자면, 블라인드 비아와 매립 비아는 PCB 설계자의 핵심 도구로, 소형의 고-성능·고밀도 기판 구현을 가능하게 합니다. 그러나 이를 적용하려면 열 관리, 신뢰성, 조립, 테스트 접근성을 위한 고급 제조 공정과 설계 고려 사항이 필요합니다. 추가적인 제조 비용이 발생하더라도, 이러한 특수 비아는 현대 전자 기기의 요구를 충족시키는 데 없어서는 안 될 요소입니다. 각 비아 유형의 차이점과 응용 분야를 이해함으로써, 설계자는 PCB 설계를 최적화하고 전자 제품에서 최상의 성능을 달성할 수 있습니다.
지속적인 성장
Via-in-Pad 설계 가이드: BGA 배선, 충전·캡핑 공정과 주의사항
Via-in-Pad(VIP)는 부품의 솔더 패드 안에 비아를 배치하는 PCB 설계 방식입니다. BGA처럼 패드 간격이 좁은 부품에서는 신호를 다른 층으로 곧바로 빼내 배선 공간을 확보할 수 있습니다. 하지만 열린 비아가 솔더를 빨아들이면 접합 불량이 생길 수 있어 비아 충전·평탄화·도금 캡핑을 제조 공정과 함께 검토해야 합니다. 일반 비아는 패드 밖에, Via-in-Pad는 솔더 패드 안에 배치됩니다. Via-in-Pad란 무엇인가요? 패드는 부품 단자가 납땜되는 구리 영역이고, 비아는 PCB 층 사이를 전기적으로 연결하는 구멍입니다. 전통적인 설계는 패드에서 짧은 배선을 빼낸 뒤 비아를 놓습니다. VIP는 그 연결 지점을 패드 안으로 옮겨 팬아웃 길이를 줄이고 다른 층으로 직접 연결합니다. 모든 0.8 mm 이하 BGA에 반드시 필요한 방식은 아니며 피치, 핀 배열, 층 수와 제조 가능한 선폭·간격에 따라 결정합니다. 촘촘한 BGA 팬아웃에서는 패드 안 비아가 배선 공간을 확보할 수 있습니다......
적층 비아가 HDI PCB에서 더 높은 밀도와 성능을 구현하는 방법
핵심 요약 적층 비아(Stacked Via)는 HDI PCB에서 더 높은 라우팅 밀도와 우수한 성능을 구현하는 데 필수적인 기술입니다. 마이크로비아를 하나의 세로축에 수직으로 정렬함으로써, 흔히 비아 인 패드 설계와 결합되어, 전통적인 스태거드 비아 대비 브레이크아웃 영역을 크게 줄이고, 신호 경로를 단축하며, 기생 인덕턴스를 낮추고, 열전도성을 향상시킵니다. 정밀한 순차 적층, 비아 충전, 엄격한 설계 규칙이 요구되지만, 적층 비아는 설계자가 레이어 수를 줄이고, 신호 무결성을 향상시키며, 현대 전자 제품이 요구하는 소형화를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 최신 스마트폰이나 작은 웨어러블 기기를 열어보고, 엔지니어들이 어떻게 이렇게 작은 공간에 그토록 많은 기능을 담아냈는지 궁금하셨던 적이 있으신가요? 그 해답의 상당 부분은 고밀도 PCB 설계를 가능하게 하는 중요한 인터커넥트 기술인 적층 비아에 있습니다. 적층 비아가 없다면, 오늘날 소비자 가전, 의료 기기, 항공우주 시스템에서 나타나고 있......
비아 인 패드(VIP) 기술: 첨단 PCB 제조에서의 밀도 및 신뢰성 향상
비아 인 패드(Via in Pad)는 이름 그대로, 비아를 짧은 트레이스로 옆으로 빼서 라우팅하는 대신 부품의 솔더링 패드 안에 직접 배치하는 방식입니다. 개념 자체는 단순해 보이지만, 이는 PCB 설계 철학에서 중요한 진화를 의미하며, 오늘날의 고밀도 인터커넥트(HDI) 보드에는 필수적인 요소가 되었습니다. 전통적인 PCB 설계에서는 비아를 항상 부품 패드 영역 바깥에 배치하고 짧은 팬아웃 트레이스로 연결했습니다. 이 방식은 공간이 충분할 때는 잘 작동합니다. 하지만 부품 패키지가 소형화되면서, 예를 들어 BGA 피치가 1.27mm에서 0.4mm 이하로 줄어들면서 패드 사이에 외부 비아로 이스케이프 트레이스를 라우팅할 공간이 충분하지 않게 되었습니다. PCB 비아 인 패드 기법은 팬아웃을 완전히 없애고 비아를 패드 안에 직접 배치함으로써 이 문제를 해결하며, 귀중한 라우팅 공간을 확보할 수 있게 해줍니다. 비아 인 패드 기술의 발전 과정은 HDI 제조 역량의 발전과 밀접하게 맞물려 있습니다.......
고밀도 PCB 스택업과 일반 PCB 스택업 비교
고밀도 인쇄회로기판(PCB)은 일반 PCB와는 다릅니다. 그 차이가 무엇인지 알고 계신가요? 레이어 수가 많고 트레이스 밀도가 높은 PCB를 HDI라고 합니다. HDI는 소형 프로토타입이나 취미용으로는 잘 사용되지 않고, 보다 전문적인 애플리케이션에 사용되기 때문에 흔히 접하기는 어렵습니다. 복잡한 스택업을 가진 HDI 보드의 가장 좋은 예시 중 하나로 여러분이 보셨거나 가지고 계실 수도 있는 것은 바로 PC의 마더보드입니다. 적절한 스택업을 갖춘 다층 PCB인 HDI가 등장하면서 상황이 완전히 달라집니다. 이 글에서는 HDI와 일반 PCB 보드에서 사용되는 스택업/레이어에 대해 살펴보겠습니다. 1. PCB 스택업이란 무엇인가요? PCB 스택업이란 보드의 레이어와 소재를 순서대로 배열한 것을 말합니다. 일반적으로 구리 신호 레이어, 유전체 레이어(프리프레그 및 코어), 내부 그라운드 또는 전원 평면, 기계적 두께 사양이 포함됩니다. 모든 레이어가 라우팅을 위한 것은 아니며, 일부는 보드에 더 ......
HDI PCB와 표준 PCB: 주요 차이점과 장점
인쇄회로기판(PCB)은 모든 전자 시스템의 핵심을 이루며, 다른 전자 부품과의 기계적·전기적 연결을 제공합니다. PCB는 우리가 운전하는 자동차, 우리가 여는 캡슐과 그 안에 들어가는 부품, 그리고 점점 더 독창적인 항공우주 솔루션이 적용되는 비행기와 로켓에도 사용됩니다. 사실 전통적인 PCB 보드는 수십 년간 업계 표준으로 자리 잡아 왔지만, 더 작고 빠른 제품에 대한 수요로 인해 고밀도 인터커넥트(HDI) 기술이 부상하게 되었습니다. 두 유형 모두 기본적인 기능은 동일하게 수행하지만, 복잡성, 제조 방식, 구조, 비용, 응용 분야에서 차이를 보입니다. 이번 글에서는 이러한 차이점과 잠재적 장점, 한계, 응용 분야를 살펴보겠습니다. 1. 표준 PCB란 무엇인가요? 표준 PCB는 전통적인 PCB라고도 불리며, 전자 제품용 회로기판으로 가장 널리 사용되는 선택지입니다. 일반적으로 FR-4 기판 위에 구리 트레이스를 층층이 쌓는 단순한 구조로 되어 있습니다. 회로기판의 레이어 수는 필요에 따라 달......
HDI PCB 보드의 레이어 스택업을 최적화하는 방법
다층 PCB 설계의 첨단 기술인 HDI 스택업의 도입으로, PCB 설계자들은 앞으로 점점 더 복잡하고 작은 보드를 제작할 수 있게 될 것입니다. PCB 스택업을 설계하는 첫 단계는 프로젝트의 요구 사항을 정확하게 파악하는 것입니다. 필요한 레이어 수를 결정하는 것이 첫 번째 단계이며, 이는 회로의 복잡도, 신호 밀도, 전력 분배 요구 사항, 그리고 설계에 RF 또는 고속 신호가 필요한지 여부에 따라 달라집니다. HDI PCB 제조는 1980년대 후반에 시작되었습니다. 1984년의 순차 적층(Sequential Build-up) 방식이 최초의 HDI 제조의 시작을 알렸습니다. 이후 제조업체와 설계자들은 더 좁은 공간에 더 많은 부품을 배치할 수 있는 방법을 지속적으로 모색해 왔습니다. HDI 보드는 IPC-2315 및 IPC-2226 규격에 따라 설계 및 생산됩니다. 이 글에서는 PCB 스택업이란 무엇인지, 왜 중요한지, 어떻게 선택하는지, 일반적인 스택업 구성, 그리고 HDI PCB의 임피던스......