열전 발전기란 무엇이며 어떻게 작동합니까?
1 분
- 열전 발전기란 무엇입니까?
- 열전 발전기는 어떻게 작동합니까?
- 열전 발전기의 내부 구조
- 열전 발전기의 성능을 결정하는 요소
- 열전 발전기는 얼마나 많은 전력을 생산할 수 있습니까?
- 열전 발전기는 어디에 사용합니까?
- 열전 발전기와 열전 냉각기의 비교
- 열전 발전기의 장점과 한계
- 열전 발전기에 관한 자주 묻는 질문
엔진, 산업 공정, 기타 열원에서 나오는 열을 움직이는 부품 없이 유용한 전기로 바꿀 수 있습니까? 열전 발전기(TEG)는 제베크 효과를 통해 온도 차이를 전력으로 직접 변환합니다. 출력은 장치 양단의 온도 차이, 열전 소재, 전체 시스템 설계에 따라 달라집니다.
열전 발전기란 무엇입니까?
열전 발전기(TEG)는 고온부와 저온부를 서로 다른 온도로 유지할 때 열을 전기로 변환하는 고체 소자입니다. 제베크 효과에 의해 이 온도 차이가 전압을 발생시키며, 이 전압으로 외부 회로에 전류를 흘릴 수 있습니다.
열원만으로는 충분하지 않습니다. 온도 차이를 지속하려면 저온부가 고온부보다 낮은 온도를 유지해야 합니다. 두 면의 온도가 같아질수록 발생 전압은 감소합니다.
일반적인 발전기는 주로 기계적 운동과 전자기 유도로 전기를 생산하지만, TEG에는 움직이는 기계 부품이 없습니다. 따라서 작은 크기, 조용한 동작, 적은 유지보수가 중요한 용도에 유용하며, 특히 폐열 회수에 적합합니다. 다만 출력은 일반적으로 크지 않으므로, 많은 고출력 용도에는 일반적인 발전기가 더 적합합니다.
열전 발전기는 어떻게 작동합니까?
제베크 효과
엔진, 가열로, 프로세서, 냉각 시스템, 인체는 모두 열을 방출합니다. 폭넓게 활용할 수 있는 에너지원처럼 들리지만, 열전 발전기는 온도 자체만으로 작동하지 않습니다. 소재 양단에 온도 차이가 필요합니다. 양쪽 끝이 똑같이 따뜻해지면 장치 전체에 여전히 열에너지가 남아 있더라도 전압은 사라집니다.
열전 소재가 고온 영역과 저온 영역 사이에 놓이면 전하 운반자가 온도 구배에 반응해 재분포합니다. 단위 온도 차이당 발생 전압을 제베크 계수 S라고 하며, 보통 켈빈당 마이크로볼트로 표시합니다. 그 절댓값이 클수록 같은 온도 구배에서 더 높은 개방 전압을 얻습니다.
p형 및 n형 반도체의 작동 원리
제베크 계수의 부호는 지배적인 전하 운반자의 거동을 나타냅니다. p형 소재는 양의 계수, n형 소재는 음의 계수를 갖습니다. 두 종류의 전하 운반자는 온도 구배에 서로 반대 방향으로 반응하므로, 같은 온도 차이가 걸린 p형 레그와 n형 레그는 모듈 회로에서 같은 방향으로 전류를 흐르게 합니다. 일반적인 모듈이 두 종류를 한 쌍으로 구성하는 이유입니다.
유연한 n형 유기 소재는 공기에 노출되면 열전 특성을 잃을 수 있습니다. 그래핀 및 MXene 코팅에 관한 2022년 리뷰 논문에 소개된 2019년 Advanced Electronic Materials 연구에서는 탄소나노튜브, 폴리에틸렌이민, 산화 그래핀으로 구성된 다층 구조를 조사했습니다. 공정 처리와 보호 코팅을 통해 전기적 특성과 공기 중 안정성을 개선했습니다.
유연 소자에서는 소재 처리와 보호 방법이 기판에 적합해야 합니다. PET에서 효과가 있는 공정도 열에 민감한 직물에 적용하려면 변경이 필요할 수 있습니다.
온도 차이를 전력으로 변환하는 과정
개방 전압은 실제로 사용할 수 있는 전력과 다릅니다. 부하를 연결하면 전류는 열전 코팅, 접점, 상호 연결부, 부하를 통과해야 합니다. 내부 저항이 높으면 큰 제베크 전압이 발생하더라도 전류는 미미한 수준에 그칠 수 있습니다. 전기 전도도에 제베크 계수 S의 제곱을 곱한 출력 인자는 이러한 소재 특성 중 두 가지를 반영하지만, 열 누설은 여전히 포함하지 않습니다.
무차원 성능 지수 zT는 전기 전도도, 제베크 계수, 절대 온도, 열전도도를 함께 반영하며, zT = σS²T/k로 나타냅니다. 유용한 열전 소재는 전하를 잘 전달하고, 켈빈당 충분한 전압을 발생시키며, 온도 구배를 유지할 수 있을 만큼 열을 적게 전달해야 합니다. 하지만 전하를 이동시키는 운반자와 구조가 열도 전달할 수 있으므로 이러한 요구는 서로 충돌합니다.

열전 성능을 높이려면 높은 전기 전도도와 제베크 계수에 낮은 열전도도가 함께 필요합니다. 한 특성을 개선하면 다른 특성이 달라질 수 있습니다.
열전 발전기의 내부 구조
일반적인 열전 모듈에는 p형과 n형 레그가 번갈아 배치됩니다. 각 쌍은 같은 고온부와 저온부를 공유하므로 레그는 열적으로 병렬입니다. 전기적으로는 상호 연결부를 통해 직렬로 연결되어 전압이 합산됩니다. 단일 코팅에서도 높은 제베크 계수가 나타날 수 있지만, 발전기를 구성하려면 서로 보완하는 전하 운반자 유형, 반복 재현 가능한 패터닝, 낮은 저항의 연결부, 모든 레그에 걸쳐 온도 구배를 유지하는 레이아웃이 필요합니다.

열전 발전기에는 두 종류의 전하 운반자가 모두 필요합니다. p형과 n형 레그는 열적으로 병렬이며 전기적으로 직렬 연결됩니다. 여러 열전쌍의 전압이 합산되지만, 접촉 저항, 열 누설, 작은 ΔT, 제한된 면적이 실제 출력을 제약합니다.
유연 발전기에서는 독립적인 펠릿 대신 코팅으로 열전 기능을 구현하는 경우가 많습니다. 침지, 분사, 층별 적층 방식으로 PET, 종이, 면 또는 기타 가벼운 표면에 연결된 네트워크를 형성할 수 있습니다. 2차원 플레이크는 넓은 전도 경로를 제공하고, 1차원 나노튜브는 틈을 연결하며, 전도성 고분자는 분산액을 안정화하고 전하 운반자의 거동을 조절할 수 있습니다. 코팅을 반복하면 독립된 취성 펠릿을 만들지 않고도 두께와 조성을 조절할 수 있습니다.
전기적 결과는 잉크, 기판, 공정으로 구성된 전체 시스템에 좌우되므로, 2차원 전도성 잉크와 코팅 공정의 적합성을 맞추는 작업은 별도의 제조 세부 사항이 아니라 열전 설계의 일부입니다.
코팅형 레그의 구성 사례로, 같은 리뷰 논문에 소개된 2016년 Advanced Energy Materials 연구에서는 PET 위에 폴리아닐린, 그래핀 나노플레이트, 탄소나노튜브, PEDOT:PSS를 포함하는 약 1 µm 두께의 p형 다층막을 보고했습니다. 이 구조는 약 1.9 × 10⁵ S·m⁻¹의 전기 전도도와 약 120 µV·K⁻¹의 제베크 계수를 달성했으며, 출력 인자는 2710 µW·m⁻¹·K⁻²였습니다. 이 소재 수치는 해당 연구 조건에서 유리한 특성 조합을 보여 주지만, 그 자체로 발전기 전체의 효율이나 웨어러블 기기의 출력을 입증하지는 않습니다.
열전 발전기의 성능을 결정하는 요소
온도 차이
모든 것은 장치의 절대 온도가 아니라 열전 레그 양단의 온도 차이에서 시작됩니다. 유연 소자에서는 이 차이를 구분하는 것이 매우 중요합니다. 표면 형상을 따라 밀착되는 코팅은 곡면의 열원과 매우 잘 접촉할 수 있지만, 반대쪽 면은 더 낮은 온도를 유지해야 합니다. 기계에서는 강한 열원을 활용할 수 있더라도 저온부 설계, 단열, 부착 방식이 발전기의 일부가 됩니다.
개방 전압은 제베크 계수에 온도 차이를 곱한 값이므로, 더 큰 온도 구배를 지속적으로 유지하면 같은 레그에서 얻을 수 있는 전압이 직접 증가합니다.
열전 소재
상용 열전 모듈은 실온 부근에서 일반적으로 텔루르화 비스무트(Bi₂Te₃) 기반 소재를 사용합니다. 더 높은 온도에서는 텔루르화 납과 실리콘-게르마늄을 사용하며, 우주 임무용 방사성동위원소 발전기에도 사용됩니다. 이러한 단단한 무기 반도체는 높은 변환 성능을 제공할 수 있지만, 비용, 가공, 공급 가능성에 관한 문제가 있을 수 있으며 직물이나 움직이는 표면의 형상에 자연스럽게 따라가지 못합니다. 그래핀 계열 소재, 탄소나노튜브, 고분자, 잠재적으로는 MXene를 기반으로 한 전도성 코팅은 다른 방법을 제공합니다. 변형을 따를 수 있는 기판 위에 얇은 네트워크로 전기적 기능을 구현하는 방식입니다. 이는 형상과 구조의 활용성을 개선하지만 변환 효율까지 자동으로 높이지는 않습니다.
네트워크는 단순히 전도성을 갖추는 것만으로는 부족합니다. 그래핀을 추가해 전도도가 높아지더라도 제베크 계수가 낮아지면 출력 인자는 개선되거나 악화될 수도 있고, 특정 조성에서 최적값을 보일 수도 있습니다. 두꺼운 막이 전류를 잘 전달하면서 기판을 따라 열도 확산시킨다면, 각 열전 레그에 실제로 걸리는 온도 차이는 줄어들 수 있습니다. 바인더는 접착성을 높이지만 전자 이동 경로를 끊을 수 있습니다. 어닐링은 전도도를 높이는 동시에 직물이나 저가 고분자의 내열 한계를 초과할 수 있습니다.
열전달과 열 관리
두께 방향 발전기는 고온 표면과 저온 표면을 서로 반대쪽 면에 배치합니다. 이 구조는 직접적인 열 경로를 만들 수 있지만, 매우 얇은 코팅에서는 온도 차이를 형성할 수 있는 두께가 작아 구현하기 어렵습니다. 면내 방향 발전기는 표면에 긴 p형 및 n형 소자를 패터닝해 고온 영역과 저온 영역이 가로 방향으로 떨어져 있도록 합니다. 인쇄하거나 코팅한 직물에 적합하지만, 기판 자체가 두 영역 사이에서 열을 전달할 수 있습니다.
길고 폭이 좁은 레그는 온도 차이를 유지하는 데 도움이 되지만 전기 저항이 높아집니다. 짧고 폭이 넓은 레그는 저항을 줄이지만 열 누설이 더 커질 수 있습니다. 열전쌍을 늘리면 전압이 높아지지만 상호 연결부와 접촉 손실도 증가합니다. 유연한 레이아웃은 구부려져도 이러한 접합부가 끊어지거나 열원과의 접촉 압력이 변하지 않아야 합니다. 따라서 최적 형상은 사용 가능한 면적, 온도 구배의 방향, 부하 저항, 허용 두께에 따라 달라집니다.
봉지 처리에도 또 다른 절충이 따릅니다. 차단층은 공기에 민감한 n형 층을 보호하거나 마모를 방지할 수 있지만, 강성과 열저항을 높일 수 있습니다. 고온부의 열저항은 열이 레그로 들어가는 것을 방해하고, 저온부의 열저항은 열 방출을 늦출 수 있습니다. 보호 구조는 전기적 최적화를 마친 뒤 추가하는 것이 아니라 열 경로의 일부로 설계해야 합니다.
전기 부하
연결된 부하도 발생 전압이 어느 정도의 유용한 전력으로 바뀌는지를 결정합니다. 발전기에는 열전 레그 자체, 접점, 상호 연결부에서 생기는 내부 저항이 있습니다. 따라서 부하가 소자 임피던스와 정합될 때에만 전달 전력이 최대가 됩니다. 개방 전압만 제시하면 실제로 중요한 동작점을 설명하지 못하는 이유입니다. 부하가 정합된 최대 출력 조건의 수치가 중요합니다.
내부 저항도 일정하지 않습니다. 구부림, 세탁, 노화는 소자가 여전히 전압을 발생시키는 상태에서도 최대 출력을 줄이거나 부하 정합을 깨뜨릴 만큼 임피던스를 변화시킬 수 있습니다. 따라서 발전기는 실제로 구동할 부하를 연결한 상태에서 특성을 평가해야 합니다.
열전 발전기는 얼마나 많은 전력을 생산할 수 있습니까?
소재의 출력 인자는 후보 소재를 선별하는 데 유용하지만, 소자를 평가하려면 지속적으로 유지되는 온도 차이, 모듈의 면적과 두께, 내부 저항, 부하, 열적 경계 조건이 필요합니다. 개방 전압과 함께 전류-전압 곡선 및 출력 곡선을 제시해야 합니다. 측정에서는 표시된 온도 차이가 열전 레그 양단의 값인지, 단순히 멀리 떨어진 고온판과 저온판 사이의 값인지 밝혀야 합니다.
같은 리뷰 논문에 소개된 2020년 Advanced Functional Materials 연구는 이 과제의 규모를 보여 줍니다. 연구진은 분사 코팅한 p형 및 n형 면직물 소자를 2개의 p/n 열전쌍으로 연결했습니다. 약 70 K의 온도 차이에서 소자는 약 1.65 mV의 전압과 약 1.0 nW의 최대 출력을 냈습니다. 이 실험은 유연한 직물에서 발전이 가능함을 보여 주지만, 실험에서 가한 큰 온도 구배가 모든 체열 활용 상황을 대표하지는 않으며 출력도 대부분의 독립형 전자기기에 필요한 수준보다 훨씬 낮습니다.
보고된 열전 발전기를 평가할 때는 전체 측정 조건을 명확히 해야 합니다.
- 열원, 저온부 냉각, 접촉 압력, 주변 환경 조건, 활성 소재 양단의 실제 ΔT를 정의해야 합니다.
- p형 및 n형 소재의 특성, 레그 치수, 열전쌍 수, 접촉 저항, 봉지 구조를 제시해야 합니다.
- 전압만 제시하지 말고 전기 부하를 정합하고 최대 출력 조건을 설명해야 합니다.
- 실제 사용을 반영한 구부림, 세탁, 공기 노출 후의 열전 및 전기적 성능을 추적해야 합니다.
열전 발전기는 어디에 사용합니까?
TEG의 활용 분야는 작동 원리에서 바로 이어집니다. 온도 차이가 지속적으로 존재하고 크지 않더라도 신뢰성이 매우 높은 전력으로 충분한 곳이라면 열전 발전기를 검토할 수 있습니다.
폐열 회수
엔진, 가열로, 프로세서, 냉각 시스템은 모두 지속적으로 열을 방출합니다. 방출되는 열 흐름을 가로질러 배치한 열전 발전기는 추가 연료를 소비하지 않고 열의 일부를 전기로 바꿉니다. 회수되는 에너지의 기여분은 작으므로, 유연한 2차원 코팅은 분산된 위치에서 소량의 에너지를 얻는 것이 유용하거나 단단한 모듈로는 접촉을 유지할 수 없는 곳에서 가장 가치가 있습니다.
웨어러블 및 체열 활용
2차원 소재와 탄소 기반 전도성 코팅으로 만든 소자는 피부, 직물, 곡면 장비의 형상을 따라 밀착될 수 있어 체열 에너지 수확용 후보가 됩니다. 피부에서는 의복과 주변 공기 사이에 작은 온도 구배만 형성될 수 있으며, 움직임에 따라 접촉 상태와 냉각 조건이 계속 바뀝니다. 소자가 피부와 주변 공기 사이의 온도 차이를 유지하면 체열로 전압을 발생시킬 수 있지만, 일상적인 착의와 움직임 속에서도 그 작은 온도 구배가 유지되는지가 궁극적으로 웨어러블 발전 출력을 제한합니다.
원격 센서와 IoT 기기
대부분의 시간을 슬립 상태로 보내는 기기는 소량이지만 지속적으로 수확되는 전류와 잘 맞습니다. 일정 주기로 작동하는 센서 노드와 IoT 기기에서는 발전기가 측정 사이에 에너지 저장부를 충전하고, 노드는 그 에너지를 짧은 시간 동안 집중적으로 사용합니다. 따라서 유연 TEG는 범용 전자기기에 연속으로 전원을 공급하는 용도보다 저전력 감지나 에너지 저장부 충전에 더 현실적입니다.
자동차 분야
차량 엔진은 지속적으로 열을 방출하므로 자동차 배기가스 흐름은 열전 방식으로 열을 회수하는 대상으로 꾸준히 검토됩니다. 배기계 표면은 수백 °C에 이를 수 있어 자동차용 시제품에서는 단단한 무기 소재 모듈과 모듈 온도를 제어하는 열교환기를 사용합니다. PET, 종이, 면 위에 형성한 고분자 및 탄소 기반 유연 코팅은 각 소재의 허용 범위 안에서 더 낮은 온도의 표면에 적합합니다. 고체 방식으로 작동하므로 발전기에 움직이는 부품은 없지만, 모듈, 접점, 장착 구조는 여전히 차량의 진동과 열 사이클을 견뎌야 합니다.
우주와 극한 환경
열전 발전기는 우주에서 오랜 기간 사용되어 왔습니다. 방사성동위원소 열전 발전기(RTG)는 플루토늄-238의 자연 붕괴에서 발생하는 열을 전기로 변환합니다. 태양광 패널을 사용하기에는 햇빛이 너무 약한 환경을 포함해, 수십 년 동안 심우주 탐사선과 행성 탐사 로버에 전력을 공급해 왔습니다. 고체 구조와 긴 수명 덕분에 전체 시스템을 해당 조건에 맞게 설계한다면 다른 극한 환경이나 무인 환경에서도 열전 발전을 유용하게 사용할 수 있습니다.
열전 발전기와 열전 냉각기의 비교
펠티어 모듈이라고도 부르는 열전 냉각기(TEC)는 발전기와 마찬가지로 p형 및 n형 레그를 번갈아 배치한 구조이지만, 같은 물리 현상을 반대 방향으로 이용합니다. TEG는 온도 차이로 전하 운반자를 이동시켜 제베크 효과를 통해 전압을 발생시킵니다. TEC는 전력을 소비하면서 펠티어 효과를 통해 저온부의 열을 고온부로 이동시킵니다. 두 효과는 같은 열전 현상을 서로 반대 방향으로 이용하므로 원리상 같은 모듈을 어느 방향으로도 작동시킬 수 있지만, 상용 모듈은 한 가지 역할에 맞춰 최적화됩니다.
유연 소자에서는 이와 관련된 또 다른 구분도 중요합니다. 유연 열전 발전기와 유연 저항 히터는 열과 전력을 반대 방향으로 변환합니다. TEG는 지속적으로 유지되는 온도 차이를 이용해 전압을 발생시키는 반면, 유연 히터는 전력을 소비해 제어된 열을 발생시킵니다. 에너지 수확보다 능동 가열, 제빙, 온도 유지가 목적이라면 맞춤형 유연 히터가 해당 용도에 맞는 부품입니다.
열전 발전기의 장점과 한계
장점
고체 구조는 열전 발전기에 여러 실용적인 장점을 제공합니다.
- 고체 방식으로 에너지를 변환하므로 움직이는 부품과 내부 연소가 없으며 조용하게 작동합니다.
- 추가 연료나 작동 유체 없이 이미 방출되고 있는 열에서 직접 전력을 얻습니다.
- 유연한 형태를 구현할 수 있습니다. 2차원 소재와 탄소 기반 전도성 코팅으로 만든 소자는 피부, 직물, 곡면 장비의 형상에 맞춰 밀착될 수 있습니다.
- 제조 방법이 다양해집니다. 침지, 분사, 층별 적층 공정으로 PET, 종이, 면, 기타 가벼운 표면에 열전 기능을 구현할 수 있습니다.
- 곡면, 움직이는 표면, 직물 표면에서 단단한 모듈로는 접촉을 유지하기 어려운 경우 소량의 에너지를 분산된 위치에서 얻을 수 있습니다.
- 무인 환경과 극한 환경에서 장기 신뢰성을 제공합니다. 우주 임무에서 수십 년 동안 열전 발전을 신뢰해 온 이유입니다.
한계
이러한 한계는 사소한 엔지니어링 세부 사항이 아닙니다. 낮은 온도 구배, 열 누설, 저항, 불안정한 n형 거동, 연결부가 유망한 막을 실제 발전기로 만들 수 있는지를 결정합니다.
- TEG에는 뜨거운 표면뿐 아니라 지속적으로 유지되는 온도 차이가 필요하므로, 저온부 냉각도 설계의 일부입니다.
- 앞서 설명한 면직물 시제품에서 볼 수 있듯이 절대적인 출력은 작습니다.
- 성능은 기계적 이력에 따라 달라집니다. 2020년 면직물 연구에서는 반복해서 구부린 뒤 전기 저항이 5배로 증가했으며, 세탁 후에는 약 30% 증가했습니다. 소자가 물리적으로 온전한 상태를 유지하더라도 임피던스가 최대 출력을 낮추거나 부하 정합을 깨뜨릴 만큼 변할 수 있습니다.
- 모든 보호 구조와 연결에는 절충이 따릅니다. 봉지 처리는 강성과 열저항을 높이며, 상호 연결부가 추가될 때마다 접촉 손실이 발생합니다.
따라서 내구성을 보고할 때는 기계적 이력과 열전 특성 수치를 연결해야 합니다. 구부림, 비틀림, 세탁, 환경 노출 전후에 저항, 제베크 계수, 정해진 온도 구배에서의 전압, 실제 전달 전력을 측정해야 합니다. 접힌 막의 사진은 변형을 따를 수 있다는 점을 보여 줄 뿐, 전하 운반자 유형, 열적 접촉, 출력이 안정적으로 유지된다는 사실까지 입증하지는 못합니다.
실제 성능은 활용 가능한 온도 차이 중 어느 정도가 내구성을 갖춘 소자에 걸리고 유용한 부하의 출력으로 이어지는지에 달려 있습니다.
열전 발전기에 관한 자주 묻는 질문
TEG에는 어느 정도의 온도 차이가 필요합니까?
정해진 최소값은 없습니다. 개방 전압은 열전 레그 양단에서 유지되는 온도 차이에 비례하므로, 피부와 주변 공기의 온도 차이만으로도 측정 가능한 전압을 발생시킬 수 있습니다. 실제로 사용할 수 있는 전력은 저온부가 그 온도 차이를 얼마나 유지할 수 있는지와 부하에 따라 달라집니다.
열전 발전기에 연료가 필요합니까?
TEG 자체는 연료를 태우지 않으며, 기존 열 흐름의 일부를 전기로 변환합니다. 시스템에 연료가 필요한지는 열원에 따라 달라집니다. 엔진이나 버너는 연료를 소비하지만, 체열과 태양열에는 별도의 연소 열원이 필요하지 않습니다.
열전 발전기로 체열에서 전기를 생산할 수 있습니까?
소자가 피부와 주변 공기 사이의 온도 차이를 유지한다면 가능합니다. 의복, 부족한 저온부 냉각, 움직임, 제한된 면적, 내부 저항이 얻을 수 있는 전력을 제약합니다. 측정 가능한 전압이 발생한다는 사실만으로 웨어러블 기기에 전원을 공급할 수 있다고 판단할 수는 없습니다.
열전 발전기로 배터리를 충전할 수 있습니까?
발전 가능한 전력 범위 안에서는 가능합니다. 수확되는 전류가 작기 때문에 TEG는 일반적으로 전자기기에 직접 전원을 공급하기보다 낮은 전압을 조정하는 전력 관리 회로를 통해 배터리나 커패시터 같은 에너지 저장부를 충전합니다. 저전력 감지를 위한 작은 에너지 저장부를 충전하는 용도는 현실적입니다.
열전 발전기에는 어떤 소재를 사용합니까?
기존 열전 발전기에는 단단한 무기 반도체를 사용하며, 실온 부근에서는 텔루르화 비스무트(Bi₂Te₃) 기반 소재가 가장 흔합니다. 연구 단계의 유연 소자는 대신 그래핀 계열 소재, 탄소나노튜브, 전도성 고분자를 PET, 종이, 면 위의 코팅으로 사용할 수 있습니다. MXene 코팅도 또 다른 연구 방향입니다. 소재는 동작 온도, 유연성, 안정성, 요구 출력에 따라 선택합니다.