This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

스트립 히터란 무엇인가요? 작동 원리 완벽 가이드

최초 게시일 Nov 02, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 02, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 스트립 히터란 무엇인가요?
  • 스트립 히터는 무엇으로 구성되나요?
  • 스트립 히터는 어떻게 작동하나요?
  • 스트립 히터에는 어떤 주요 종류가 있나요?
  • 스트립 히터는 어디에 사용하나요?
  • 스트립 히터의 성능과 선정에 영향을 미치는 요소는 무엇인가요?
  • 스트립 히터와 유연 히터는 어떻게 다른가요?
  • 스트립 히터에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
  • 결론: 스트립 히터에 관해 알아둘 사항

스트립 히터는 금속 표면, 기계, 산업용 장비를 가열하는 데 널리 사용하는 전기 저항 히터입니다. 평평하고 폭이 좁은 구조이므로 표면에 밀착하여 설치하거나 다른 형태의 히터를 사용하기 어려운 공간에 장착할 수 있습니다. 스트립 히터의 구조와 설치 방법을 이해하면 특정 가열 용도에 적합한지 판단하는 데 도움이 됩니다.

스트립 히터란 무엇인가요?

스트립 히터는 평평한 금속 시스 내부에 들어 있는 저항 발열체를 통해 전기 에너지를 열로 변환합니다. 적합한 표면에 밀착하여 설치하거나 적절한 장비에 내장하면, 설계된 가열 방식을 통해 대상에 열을 전달합니다. 히터의 구조와 장착 방법은 열전달 효율과 사용 중 성능에 영향을 미칩니다.

Main components inside an industrial strip heater

스트립 히터는 무엇으로 구성되나요?

스트립 히터는 효과적인 가열을 가능하게 하는 여러 핵심 부품과 작동 메커니즘으로 구성됩니다.

저항 발열체

열을 발생시키는 부품은 저항 발열체입니다. 저항선, 코일형 발열체 또는 띠 형태의 저항 리본으로 만들 수 있습니다. 원하는 작동 범위에서 전기 에너지를 열로 변환할 수 있는 고저항 합금이 흔히 사용됩니다.

발열체와 완성된 스트립 히터를 혼동해서는 안 됩니다. 발열체는 내부 부품 중 하나일 뿐입니다. 완성된 스트립 히터에는 절연재, 시스, 전기 연결부, 장착 구조도 포함됩니다.

전기 절연재와 금속 시스

저항 발열체는 전기 절연재로 감싸거나 절연재를 이용해 분리합니다. 절연재는 전압이 인가된 발열체를 외부 시스와 전기적으로 절연하면서도, 열이 바깥쪽 시스로 전달되도록 합니다. 운모 절연형은 운모 시트로 발열체를 감싸고, 세라믹 절연형은 세라믹 절연체로 발열체를 지지하며, 무기 절연형은 압축한 산화마그네슘(MgO) 분말로 발열체 주변을 채웁니다.

금속 시스는 내부 조립체를 보호하며, 장비나 공기로 열을 전달하는 실질적인 경로를 제공합니다. 시스 소재는 작동 온도, 산화, 부식, 기계적 조건, 주변 환경 등을 고려하여 선택합니다. 제품마다 설계가 다르므로, 의도한 사용 조건에 맞는지 제조사의 기술 문서에서 확인해야 합니다.

단자와 장착 구조

단자나 리드선은 히터를 전원 및 제어 회로에 연결합니다. 장착 구조에는 탭, 슬롯, 구멍, 클램프, 밴드, 브래킷 등이 포함될 수 있습니다.

이러한 구조는 단순한 기계적 세부 사항에 그치지 않습니다. 장착 방식은 가열 표면과의 접촉, 열 방출, 열팽창, 히터의 전반적인 안정성에 영향을 미칩니다.

발열체는 열을 발생시키는 내부 저항 부품이며, 스트립 히터는 발열체, 절연재, 시스, 단자, 장착 구조를 포함하는 완성된 조립체입니다.

스트립 히터는 어떻게 작동하나요?

가열 과정은 전기 입력에서 시작하여, 제어된 열을 대상 영역에 전달하는 간단한 경로를 따릅니다.

1. 전기 저항으로 열을 발생시킵니다

이 과정은 저항 발열체에 적절한 전압을 인가하면서 시작됩니다. 저항 소재에 전류가 흐르면 전기 에너지가 열에너지로 변환됩니다. 이러한 현상을 줄 발열 또는 저항 가열이라고 합니다.

기본 관계식은 다음과 같습니다.

P = VI

P = I²R

P = V²/R

위 식에서 P는 와트(W) 단위의 전력, V는 볼트(V) 단위의 전압, I는 암페어(A) 단위의 전류, R은 옴(Ω) 단위의 저항을 나타냅니다.

이 식들은 저항만으로 히터의 전력을 단순하게 판단할 수 없는 이유도 보여 줍니다. 전압이 일정할 때 저항이 증가하면 P = V²/R에 따라 실제로 전력은 감소합니다. 따라서 히터 저항, 공급 전압, 정격 전력을 함께 고려해야 합니다.

히터는 지정된 공급 전압에서 작동시켜야 합니다. 적절하지 않은 전압을 인가하면 전력이 크게 달라질 수 있으며, 안전하지 않은 작동 상태가 발생할 수 있습니다.

2. 열이 절연재와 시스를 통과합니다

발열체에서 열이 발생하면 열에너지가 바깥쪽 시스로 이동합니다. 절연재는 전기적 절연을 확보하면서도 열이 통과할 수 있도록 합니다. 이후 시스는 열을 분산하여 가열 대상이나 주변 공기에 전달합니다.

이 에너지 전달 경로가 중요한 이유는 시스가 단순한 덮개가 아니기 때문입니다. 시스는 열 시스템의 일부입니다. 소재, 두께, 가열 대상과의 접촉 상태, 공기 노출 조건은 모두 히터에서 열이 얼마나 효과적으로 빠져나가는지에 영향을 미칩니다.

시스의 최고 온도를 목표 온도나 공정 온도와 혼동해서도 안 됩니다. 히터에는 시스의 작동 한계 온도가 정해져 있어도, 실제 금형, 다이, 열판, 탱크 벽, 공기 흐름 또는 공정 재료는 다른 온도에서 작동할 수 있습니다.

3. 대상에 열을 전달하고 제어합니다

시스에서 열이 전달되는 방식은 히터의 장착 방식에 크게 좌우됩니다.

스트립 히터를 금형, 다이, 열판, 탱크 또는 다른 고체 표면에 단단히 클램핑하면 일반적으로 전도가 주된 열전달 방식이 됩니다. 열은 시스에서 접촉한 재료로 전달됩니다.

공기를 가열할 때는 대류가 중요합니다. 핀 부착형 스트립 히터는 공기와 접하는 표면적을 늘려 주며, 함체, 오븐, 건조 장비, 덕트와 같은 자연 대류 또는 강제 대류 시스템에 자주 사용됩니다.

뜨거운 시스에서 발생하는 열복사도 에너지를 전달하는 또 다른 메커니즘입니다. 특히 시스가 노출되어 있고 가열 대상과 가까이 있지 않을 때 그 영향이 커집니다.

어떤 열전달 방식이 가장 중요한지는 스트립 히터의 장착 방식과 가열하려는 대상에 따라 달라집니다.

How a strip heater generates and transfers heat

스트립 히터는 일반적으로 더 큰 온도 제어 시스템의 일부입니다. 보통의 제어 루프는 다음과 같이 작동합니다.

  1. 열전대, RTD, 서미스터 또는 온도조절기를 이용해 온도를 측정합니다.
  2. 제어기는 측정값과 설정값을 비교합니다.
  3. 릴레이, 전자접촉기, 전력 제어기 또는 무접점 릴레이(SSR)로 히터에 공급되는 전력을 제어합니다.
  4. 독립적인 과열 보호 장치로 별도의 안전 한계를 설정할 수 있습니다.

열전대는 온도에 대응하는 작은 전기 신호를 발생시키는 온도 센서입니다. RTD, 즉 측온저항체는 감지 소자의 전기 저항이 온도에 따라 예측 가능하게 변하는 특성을 이용하여 온도를 측정합니다.

PID(비례·적분·미분) 제어는 공정을 원하는 온도로 제어하는 데 사용됩니다. 산업용 제어기는 열전대 및 RTD 입력을 지원하며, 출력 제어 방식은 온·오프 또는 PID일 수 있습니다.

모든 스트립 히터에 센서나 제어기가 포함되는 것은 아닙니다. 많은 설비에서는 이러한 부품을 별도로 선정하고 설치합니다.

Strip heater heat transfer modes

스트립 히터에는 어떤 주요 종류가 있나요?

스트립 히터의 주요 종류에는 운모 절연형, 세라믹 또는 무기 절연형, 핀 부착형이 있으며, 링형, 광폭형, 성형 제품도 있습니다.

운모 절연형 스트립 히터

운모 절연형 스트립 히터는 저항 발열체의 전기 절연재로 운모를 사용하며, 일반적으로 금속 시스로 감쌉니다. 금형, 다이, 열판 및 이와 유사한 장비의 일반적인 표면 가열과 접촉 가열에 널리 사용됩니다.

모든 운모 스트립 히터에 공통으로 적용되는 최고 온도는 없습니다. 허용 작동 조건은 히터 전체 구조, 시스 소재, 전력 밀도, 장착 방식, 제조사 정격에 따라 달라집니다.

세라믹 및 무기 절연형 스트립 히터

기존 운모 히터와 구조 및 열전달 요구 조건이 다른 설계에는 세라믹이나 내화 절연재, 압축한 무기 절연재를 사용합니다. 이러한 설계는 구체적인 구조에 따라 더 높은 온도에서 작동하거나 다른 열전달 특성을 제공할 수 있습니다.

활용 분야에는 금형, 다이, 열판, 오븐, 탱크, 포장 장비 등이 있습니다. 온도나 전력 밀도 수치는 공통 정격으로 간주하지 말고, 해당 제조사의 문서에서 확인해야 합니다. 예를 들어 제조사는 시스와 절연 구조에 따라 서로 다른 정격을 제시합니다.

핀 부착형 스트립 히터

핀 부착형 스트립 히터는 외부에 핀을 추가하여 표면적을 늘립니다. 주로 전기 함체, 건조 장비, 오븐, 덕트에서 자연 대류나 강제 대류를 이용한 공정용 공기 가열에 사용됩니다.

선정 시에는 공기 흐름, 공기 온도, 핀 구성, 전력 밀도, 시스 온도를 고려해야 합니다. 제조사의 핀 히터 선정 지침에서는 일반적으로 허용 전력 밀도를 정할 때 공기 유속과 작동 조건을 함께 고려합니다.

링형, 광폭형, 성형 제품

링 히터는 원형 표면에 적합하며, 폭이 넓은 스트립 히터는 더 넓은 접촉 면적을 덮을 수 있습니다. 일부 스트립 히터는 공장에서 지정된 반경이나 형상으로 성형합니다.

이러한 성형 제품을 사용 중 반복적으로 휘어질 수 있는 유연 히터와 혼동해서는 안 됩니다. 성형 제품은 정해진 형상에 맞춰 제조하며, 일반적으로 작동 중에도 고정된 형태를 유지합니다.

Main industrial strip heater types

스트립 히터는 어디에 사용하나요?

스트립 히터는 금형, 다이, 열판, 포장 기계, 오븐, 덕트, 탱크, 제어반 등의 표면 가열과 공정용 공기 가열에 흔히 사용됩니다. 길고 폭이 좁은 형태이므로 장비나 공정의 특정 영역에 열을 집중시킬 수 있습니다.

활용 분야 가열 기능 주요 열전달 방식
금형과 다이 공정 온도를 유지합니다 전도
열판과 실링 바 국부적인 공정 열을 제공합니다 전도
포장 기계 밀봉과 성형을 지원합니다 전도
산업용 오븐 공기나 내부 표면을 가열합니다 대류/복사
덕트와 건조 장비 공정용 공기를 가열합니다 대류
탱크와 대형 배관 벽면이나 재료의 온도를 유지합니다 전도
제어반 결로를 줄이거나 동결을 방지합니다 자연 대류
실험실 장비 부품 온도를 유지합니다 주로 전도

표면을 직접 가열할 때는 일반적으로 히터가 가열 표면에 잘 접촉해야 합니다. 평탄도, 클램핑, 기계적 배치는 모두 열전달 경로에 영향을 미칩니다. 탱크와 배관의 경우 히터를 적절히 성형하고, 밴드나 클램프 같은 적합한 장착 방식을 이용해 고정해야 합니다.

일반적인 스트립 히터가 액체에 직접 담가 사용하는 용도에 적합하다고 가정해서는 안 됩니다. 액체 가열에는 해당 용도로 특별히 설계되고 정격이 정해진 히터가 필요합니다.

스트립 히터의 성능과 선정에 영향을 미치는 요소는 무엇인가요?

스트립 히터의 성능에는 여러 요소가 영향을 미치며, 이러한 요소에 따라 특정 용도에 가장 효과적인 스트립 히터의 종류가 결정됩니다.

전력과 전력 밀도

히터 전력은 히터에 공급되는 전체 전력을 뜻합니다. 전력 밀도는 유효 가열 면적당 인가되는 전력입니다.

기본 관계식은 다음과 같습니다.

전력 밀도 = 정격 전력 ÷ 유효 가열 면적

두 히터의 전체 전력은 같더라도 유효 가열 면적이 다르면 전력 밀도는 달라질 수 있습니다. 전력 밀도는 시스 온도에 영향을 미치므로, 가열 대상의 열전도율, 공기 흐름, 열손실, 작동 조건과 함께 고려해야 합니다.

전력이 높다고 반드시 가열 성능이 더 좋은 것은 아닙니다. 용도에 비해 전력 밀도가 지나치게 높은 히터는 시스 온도가 불필요하게 높아지거나 더 큰 열응력을 받을 수 있습니다. 적합한 정격을 결정할 때는 항상 제조사의 문서를 확인해야 합니다.

장착 방식과 열전달

장착 방식은 유효한 열전달에 직접적인 영향을 미칩니다. 표면 히터는 일반적으로 맞닿는 표면이 충분히 평평하고, 적절하면서도 균일하게 접촉할 때 성능이 더 좋습니다.

공기층은 열저항으로 작용하여 가열 대상으로 전달되는 열을 줄이고 시스의 국부 온도를 높입니다.

그 밖의 요소에는 클램핑 방법, 체결부 사이의 간격, 접촉면 압력, 공기 흐름, 열팽창 등이 있습니다. 제조사의 설치 지침에서는 표면에 장착하는 스트립 히터에 대해 매끄러운 접촉면과 적절한 클램핑을 강조하는 경우가 많습니다.

온도, 소재, 열손실

요구되는 목표 온도와 히터의 시스 온도는 구분해야 합니다. 열이 가열 대상으로 계속 전달되고 주변 환경으로 손실되므로, 시스는 다른 온도에서 작동할 수 있습니다.

시스와 절연재는 예상되는 기계적 조건, 오염, 산화, 부식 환경 및 온도에 맞춰 선택할 수 있습니다. 공기의 움직임과 노출된 표면은 열손실을 증가시킬 수 있으며, 열용량이 크면 가열 대상의 온도 변화 속도가 느려질 수 있습니다.

많은 시스템에서는 히터 전력을 단순히 늘리기보다 적절한 외부 단열재로 불필요한 열손실을 줄이는 편이 더 효과적일 수 있습니다.

온도 제어

제어기는 측정한 온도에만 반응할 수 있으므로 센서의 종류와 위치가 중요합니다. 실제 공정 영역에서 너무 멀리 떨어진 센서는 가열 표면 가까이에 설치한 센서와 다른 응답을 보일 수 있습니다.

온도조절기로 간단한 온·오프 온도 제어를 구현할 수 있습니다. 용도상 더 정밀한 공정 제어가 필요하면 PID 제어기를 사용할 수 있습니다. 시스템 설계에 따라 릴레이, 전자접촉기, SSR, 전력 제어기로 히터 전원을 개폐하거나 전력을 조절할 수 있습니다.

과열로 장비나 공정이 손상될 수 있는 경우에는 독립적인 과열 보호 장치도 유용합니다. 그러나 제어기로 용량이 부족한 히터, 과도한 열손실, 불량한 장착 접촉, 부적절한 전력 밀도를 보완할 수는 없습니다.

스트립 히터와 유연 히터는 어떻게 다른가요?

스트립 히터와 유연 히터는 모두 전기 저항으로 열을 발생시킵니다. 주된 차이는 저항 발열체를 감싸는 구조와 히터의 장착 방식에 있습니다.

비교 항목 스트립 히터 유연 히터
구조 일반적으로 강성이 있으며 금속 시스로 감쌉니다 얇은 고분자 또는 엘라스토머로 절연한 회로입니다
일반적인 형상 길고 폭이 좁으며, 성형 제품도 있습니다 맞춤형 외곽 형상으로 제조할 수 있습니다
장착 방식 클램프, 볼트, 브래킷, 밴드 또는 슬롯을 사용합니다 접착제나 기계적 고정 방식을 사용합니다
적합한 표면 평평하거나 사전에 정해진 고정 형상의 표면입니다 평면, 곡면 또는 불규칙한 형상의 표면입니다
기계적 보호 일반적으로 더 견고합니다 추가 보호가 필요할 수 있습니다
공기 가열 핀 부착형 모델이 적합합니다 주로 접촉 가열용으로 설계됩니다
두께와 무게 일반적으로 더 두껍고 무겁습니다 일반적으로 더 얇고 가볍습니다

어느 히터도 모든 조건에서 더 우수하지는 않습니다. 스트립 히터는 견고한 구조와 고정 장착이 필요한 표면 가열 및 공기 가열 용도에 적합합니다. 유연 히터는 두께, 무게, 표면 밀착성 또는 맞춤형 외곽 형상이 주요 설계 제약일 때 고려할 수 있습니다.

강성 히터로 용도의 형상, 두께, 무게 또는 설치 요구 조건을 충족할 수 없다면, 곡면이나 불규칙한 표면에 맞춰 외곽 형상을 제작할 수 있는 JLCPCB의 유연 히터를 고려해 보십시오.

표준 히터가 맞지 않으십니까?

JLCPCB는 용도에 맞는 다양한 형상과 크기의 맞춤형 폴리이미드(PI) 및 실리콘 고무 유연 히터를 제공합니다.

유연 히터 살펴보기

Strip heater vs flexible heater

스트립 히터에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)

스트립 히터는 얼마나 뜨거워질 수 있나요?

모든 스트립 히터에 공통으로 적용되는 최고 온도는 없습니다. 실제 한계는 절연 시스템, 시스 소재, 전력 밀도, 장착 구조, 히터에서 열이 얼마나 효과적으로 방출되는지에 따라 달라집니다. 시스 온도는 목표 온도와도 상당히 다를 수 있습니다. 반드시 해당 모델의 데이터시트에서 정격 작동 조건을 확인해야 합니다.

스트립 히터로 표면을 직접 가열할 수 있나요?

네, 접촉 가열용으로 설계하고 장착한 스트립 히터는 표면을 직접 가열할 수 있습니다. 단단하고 충분히 균일한 접촉은 시스에서 가열 대상으로 이어지는 전도 경로를 개선합니다. 접촉 불량이나 표면의 불균일로 생기는 공기층은 열전달을 줄이고 국부적인 과열 지점을 만들 수 있습니다.

스트립 히터로 공기를 가열할 수 있나요?

네, 핀 부착형 스트립 히터는 핀으로 대류에 활용할 수 있는 표면적을 늘리므로 공정용 공기 가열에 흔히 사용됩니다. 일부 용도에서는 자연 대류를 이용할 수 있으며, 강제 공기 흐름을 사용하면 열전달을 더 높일 수 있습니다. 공기 흐름, 공기 온도, 전력 밀도, 히터의 정격 조건을 함께 고려해야 합니다.

스트립 히터에 온도조절기가 필요한가요?

설정값이나 온도 한계를 제어해야 하는 용도라면 스트립 히터에 온도조절기나 다른 온도 제어 시스템이 필요할 수 있습니다. 온도조절기는 간단한 개폐 기능을 제공하며, 센서와 제어기를 결합한 시스템은 더 정밀한 제어를 제공할 수 있습니다. 이러한 제어 장치는 히터 외부에 설치되는 경우가 많지만, 일부 히터 조립체는 제어 부품을 통합한 형태로 공급받을 수도 있습니다.

스트립 히터는 왜 고장 나나요?

흔한 원인에는 과도한 전력 밀도, 불량한 장착 접촉, 공기 가열 용도에서의 부족한 공기 흐름, 잘못된 전압, 수분이나 오염, 반복적인 가열·냉각, 정격 시스 온도를 초과한 작동 등이 있습니다. 특히 기계적 접촉 불량은 시스에서 가열 대상으로 전달되는 열의 흐름을 제한하여 국부 과열을 일으킬 수 있으므로 중요합니다.

결론: 스트립 히터에 관해 알아둘 사항

스트립 히터는 고체 표면, 공기 또는 원하는 공정 대상에 열을 전달하는 길고 폭이 좁은 전기 저항 히터입니다. 에너지 전달 경로는 간단합니다. 전기 에너지가 저항 발열체에 공급되고 줄 발열로 열에너지로 변환되며, 열에너지는 전기 절연재와 금속 시스를 통과하여 대상에 전달됩니다.

장착 구조에 따라 전도, 대류, 열복사가 각각 열전달에 기여합니다. 표면 가열에서는 양호한 접촉과 적절한 클램핑이 중요합니다. 공정용 공기 가열에서는 핀 구조와 공기 흐름의 중요성이 커집니다.

전력만으로 가열 성능을 판단할 수는 없습니다. 전력 밀도, 장착 접촉 상태, 소재 선택, 열손실, 열용량, 시스 온도, 온도 제어를 용도에 맞춰야 합니다. 스트립 히터를 제대로 이해하려면 히터의 구조뿐 아니라 전원에서 공정까지 이어지는 전체 열전달 경로를 알아야 합니다.

맞춤형 가열 솔루션이 필요하십니까?

곡면과 좁은 공간에 적합한 유연 히터를 살펴보시고, 첫 주문에 사용할 수 있는 25달러 쿠폰을 받아 보십시오.

25달러 쿠폰 받기