This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

유연 전자소자란 무엇일까요? 작동 원리와 활용 분야

최초 게시일 Oct 28, 2026, 업데이트 되였습니다. Oct 28, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 유연 전자소자란 무엇입니까?
  • 유연 전자소자는 어떻게 작동합니까?
  • 유연·인쇄·신축성·유기·하이브리드 전자소자의 차이
  • 유연 전자소자는 어떻게 만듭니까?
  • 유연 전자소자는 어디에 사용합니까?
  • 유연성의 절충 요소와 신뢰성
  • 제품에 유연 전자소자가 실제로 필요합니까?
  • 유연 전자소자에 관한 자주 묻는 질문
  • 결론: 유연 전자소자에 관해 알아야 할 사항

유연 전자소자는 구부러지거나 표면 형상에 밀착된 상태에서도 의도한 기능을 유지하도록 설계된 전자 회로, 소자, 시스템입니다. 이를 통해 곡면이 있거나 움직이는 제품, 가볍거나 공간이 제한된 제품에 전자 기능을 구현할 수 있습니다. 대표적인 예로 카메라와 휴대전화의 연성 회로, 웨어러블 센서, 유연 히터, 유연 디스플레이, RFID 및 NFC 라벨, 표면 밀착형 산업용 센서, 의료용 패치가 있습니다. 유연 전자소자는 연성 인쇄회로기판과 인쇄 전자소자를 비롯해 서로 다른 기술과 접근 방식을 포괄하는 넓은 분야입니다.

유연 전자소자란 무엇입니까?

단단한 기판에 구현한 전자기기와 달리 유연 전자소자는 특정 형태의 기계적 변형을 수용하도록 설계됩니다. 용도와 성능 요구 사항에 따라 유연한 기판, 전도 경로, 전자 부품, 보호층을 조합해 구성할 수 있습니다.

굽힘은 소자의 곡률을 바꾸는 반면, 인장은 길이를 늘리며 소재와 전기적 연결부에 다른 요구 조건을 부과합니다. 모든 유연 전자 시스템이 늘어날 수 있는 것은 아니며, 견딜 수 있는 변형은 구조와 사용 목적에 따라 달라집니다.

Anatomy of a Flexible Electronic System

유연 전자소자는 어떻게 작동합니까?

유연한 기판은 지지 역할을 합니다. 도체는 전력과 신호를 전달합니다. 부품은 감지, 연산, 연결, 발광, 발열 기능을 수행합니다. 유전체는 전기적으로 절연하고, 접착제는 층을 결합합니다. 전체가 유연한 구조도 있고, 특정 영역에 단단한 칩을 탑재한 구조도 있습니다.

온도 측정 패치를 예로 들겠습니다. 센서는 전기 신호를 변화시킵니다. 배선은 센서를 처리 칩에 연결하고, 안테나는 측정값을 전송합니다. 배터리나 수확한 에너지가 전력을 공급합니다.

움직임은 변형률, 즉 원래 치수에 대한 국부적인 변형을 발생시킵니다. 적층 구조를 얇게 만들면 굽힘 변형률을 줄일 수 있습니다. 취약한 층을 굽힘 변형률이 0인 중립면 가까이에 배치하는 것도 보호에 도움이 됩니다. 다층 구조의 역학 연구는 층의 형상이 중요하다는 점을 보여 줍니다. 서펜타인 도체와 아일랜드-브리지 레이아웃은 변형이 부품에 집중되지 않도록 유도합니다.

절연 보호 필름인 커버레이는 회로를 마모로부터 보호합니다. 배리어 필름은 수분 침투를 제한하고, 국부적인 보강판은 커넥터를 지지합니다. 보강부로 전환되는 구간에서는 변형 집중을 완화해야 합니다. 기판을 구부릴 수 있다는 사실만으로 입증되는 것은 많지 않습니다. 유연 전자소자는 조립된 시스템으로서 지정된 움직임과 환경 조건에서 견뎌야 합니다.

How Flexible Electronics Maintain Function While Bending

유연·인쇄·신축성·유기·하이브리드 전자소자의 차이

SEMI의 용어 가이드는 한데 묶여 사용되기 쉬운 특성을 구분합니다.

용어 설명하는 특성 예시 범위와 구분
유연 전자소자 기계적 유연성 표면 밀착형 센서 여러 기술을 포괄하는 상위 범주
인쇄 전자소자 인쇄로 형성한 패턴 인쇄 안테나 단단한 기판에도 적용 가능
신축성 전자소자 인장 변형을 견디는 능력 전자 피부 변형률을 수용할 수 있는 구조 필요
유기 전자소자 유기 전자 소재 유기 트랜지스터 형상이 아닌 소재의 분류
유연 하이브리드 전자소자(FHE) 유연한 구조와 기존 부품의 조합 실리콘 칩을 탑재한 인쇄 센서 국부적으로 단단한 영역 포함
플렉스 PCB / 연성 인쇄회로(FPC) 유연한 유전체 위의 구리 회로 카메라 연결 회로 확립된 구현 방식 중 하나

이러한 분류는 서로 겹칩니다. FHE 센서는 인쇄 도체, 유연한 영역, 단단한 실리콘을 동시에 포함할 수 있습니다. 고분자 기판을 사용한다는 이유만으로 그 위의 회로가 ‘유기’ 전자소자가 되는 것은 아닙니다.

기능별 주요 유형

  • 상호 연결부: 떨어져 있는 조립체 사이에 전기적 연결을 제공합니다.
  • 센서: 표면에서 일어나는 물리적 또는 화학적 변화를 감지합니다.
  • 디스플레이와 조명: 분산된 활성층을 통해 빛을 제어합니다.
  • 에너지 소자: 변형을 따를 수 있는 구조 안에서 에너지를 수확하거나 저장합니다.
  • 발열체: 폴리이미드 및 실리콘 고무 유연 히터처럼 전력을 표면에 고르게 분포된 열로 변환합니다.
  • 통합 시스템: 여러 기능을 제어 및 통신 기능과 결합합니다.

유연 전자소자는 어떻게 만듭니까?

유연 전자소자에는 어떤 소재를 사용합니까?

기본적으로 대표적인 구성 순서는 기판, 상호 연결부, 기능 소자, 절연층 또는 접합층, 봉지 구조입니다. 실제 공정에서는 이 단계들을 교차해 적용할 수 있습니다. 유연 전자소자 소재를 선택하려면 공정 조건을 사용 중 요구 사항에 맞춰야 합니다. Corzo, Tostado-Blázquez, Baran이 작성한 리뷰 논문에서도 이를 설명합니다. 전도성 잉크는 인쇄할 수 있는 유체 안에 전도성 입자나 고분자를 포함합니다.

소재와 역할 강점 제약 조건과 일반적인 용도
폴리이미드(PI) 지지 기판 내열성이 필요한 공정에 적합 광학 특성은 등급에 따라 다릅니다. 연성 회로와 유연 히터에 사용합니다.
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 또는 폴리에틸렌 나프탈레이트(PEN) 지지 기판 투명성과 필름 취급성 온도와 치수 안정성이 공정의 제약 조건입니다. 라벨과 디스플레이에 사용합니다.
엘라스토머 지지 기판 탄성 변형 차단 성능과 접착성에 주의해야 합니다. 연성 센서와 실리콘 고무 히터에 사용합니다.
구리 상호 연결부 높은 전도도 형상에 따라 피로에 민감합니다. 전력과 신호 배선에 사용합니다.
전도성 잉크 또는 박막 패터닝 가능한 기능층 경화, 면저항, 접착성을 고려해야 합니다. 안테나와 전극에 사용합니다.
실리콘 소자 또는 박막 소자 연산 또는 감지 부착 방식과 변형률의 한계를 고려해야 합니다. 능동 기능을 수행합니다.
유전체, 접착제, 커버레이, 차단층, 봉지재 절연, 접합, 환경 보호 계면이 분리될 수 있습니다. 패키징에 사용합니다.

모든 비교 조건에서 적합한 유연 전자소자 소재의 조합은 없습니다. 용매와의 상용성, 투과성, 비용, 치수 안정성을 함께 확인해야 합니다.

예를 들어 투명 필름은 광학 소자에 적합하더라도 경화 중 변형될 수 있습니다. 인쇄 가능한 도체는 패터닝을 단순화하지만, 회로에 필요한 저항을 얻으려면 더 넓은 배선이 필요할 수 있습니다.

네 가지 제조 방법

  1. 감산 제조: 동박 적층 필름에 패턴을 형성하고 에칭한 뒤 절연층을 추가하고 부품을 조립합니다. 연성 인쇄회로에 널리 확립된 제조 방법입니다. 유연 히터도 같은 에칭 및 라미네이션 방식을 사용하지만, 구리 대신 스테인리스강이나 FeCrAl 같은 저항 포일을 사용합니다.
  2. 인쇄: 스크린, 잉크젯, 그라비어, 플렉소 인쇄 장비 등을 사용해 전도성 또는 기능성 잉크를 도포할 수 있습니다. 해상도, 경화, 층간 정렬, 전도도, 수율을 바탕으로 적합성을 판단합니다.
  3. 박막 공정: 전극, 반도체, 유전체를 증착하고 패터닝합니다. 온도에 민감한 필름에는 제어된 공정과 임시 지지 기판이 필요할 수 있습니다.
  4. 전사 또는 하이브리드 조립: 제작한 소자를 옮기거나 기존 부품을 유연한 지지체 위에 실장한 다음, 전기적으로 연결하고 보호합니다.

‘롤투롤’은 생산 과정에서 연속 웹을 이송하고 취급하는 공정을 뜻합니다. 이 방식이 자동으로 비용 절감으로 이어지는 것은 아닙니다. 미국 국립학술원(National Academies)의 평가에서도 기판과 소자 통합에 관한 과제를 지적합니다.

Manufacturing Routes for Flexible Electronics

유연 전자소자는 어디에 사용합니까?

유럽연합 집행위원회의 활용 분야 개요에서는 포장, 운송, 의료, 에너지 분야를 다룹니다. 다양한 유연 전자소자 용도에서 가치를 제공하는 요소는 다음과 같습니다.

활용 분야 예시 기계적 이점 주요 제약 조건
소비자용 제품 카메라와 휴대전화의 연성 회로 좁은 하우징 내부를 통과하는 배선 패키징과 피로
웨어러블 및 의료 신체 부착형 패치 표면과의 밀착 수분, 생체 적합성, 검증
자동차와 항공우주 곡면에 맞춘 센서와 제어 장치 형상이 있는 구조물과 통합 가능 진동, 온도, 적격성 평가
산업 및 인프라 접착식 변형률 게이지 장비 표면의 형상에 밀착 교정과 내구성
포장 및 물류 RFID/NFC 라벨 포장물에 얇게 부착 개당 비용과 재활용성
에너지 및 조명 유연 태양전지, 배터리, 조명 가벼운 곡면 구조로 통합 차단층의 건전성과 수명
열 관리 배터리, 디스플레이, 센서에 부착하는 유연 히터 곡면이나 좁은 공간의 표면을 직접 가열 온도 제어와 접착제의 한계
로봇 및 직물 연성 센서, 전도성 원사 움직임 수용 변형률 범위, 세탁, 커넥터

소비자용 조립체에서는 정적 굽힘(설치 후 발생하는 굽힘)과 동적 굽힘(조립체가 작동하는 동안 반복해서 발생하는 굽힘)을 구분합니다. 적격성 평가에서 내부에 고정된 리본 회로와 움직이는 힌지에 필요한 조건은 서로 다릅니다.

디스플레이와 조명의 적층 구조는 얇은 기능층, 기판 선택, 봉지 구조에 좌우됩니다. 유연하다고 해서 접거나 늘릴 수 있다는 의미는 아닙니다. 의료 분야의 예시는 기기의 형태를 설명하며, 진단 용도로 승인되었다는 뜻은 아닙니다. 직물 설계에서는 피부 접촉과 세탁을 모두 고려해야 합니다. 한편 엘라스토머 기반 로봇 센서는 서펜타인 연결부를 사용할 수 있습니다. 많은 유연 배터리 구조는 아직 개발 단계에 있습니다. 상용화 성숙도는 기술마다 다릅니다.

열 관리와 국부 가열

유연 히터 자체도 유연 전자 회로입니다. 폴리이미드 또는 실리콘 고무 층 사이에 패터닝된 저항 배선을 밀봉한 구조입니다. 저온에서 작동해야 하거나, 결로를 방지해야 하거나, 센서 온도를 안정적으로 유지해야 하는 다른 유연 시스템에 추가하는 경우가 많습니다. 가열 목적에 따라 선택해야 합니다.

가열 목적 가열 대상과 가열 특성 설치 조건과 기술 선택
웨어러블 가열 접촉 패드. 고르고 제어된 온기를 제공합니다. 움직이는 표면. 온도 피드백 기능이 있는 유연 히터를 사용합니다.
배터리 온도 조절 셀 조립체. 분산된 영역을 예열합니다. 전기 절연이 필요하고 여유 공간이 작습니다. 절연 포일 히터를 사용합니다.
소형 장비의 온도 안정화 센서 하우징. 특정 부위의 온도를 유지합니다. 곡면 장착 영역. 박막 히터 또는 에칭 히터를 사용합니다.

이는 설계 상황의 예시이며, 정해진 온도 조건으로 받아들여서는 안 됩니다. 장착면의 접촉 상태, 열손실, 센서 위치가 결과를 결정합니다.

히터 아래의 공기층은 열적 접촉을 방해합니다. 그 결과 발열체와 가열 대상의 온도가 달라질 수 있습니다. 성능이 중요한 위치에서 가열 대상의 온도를 측정해야 합니다. 전기 입력만으로는 표면 온도를 알 수 없습니다. 대부분의 고정 저항형 유연 히터는 스스로 온도를 조절하는 대신 일정한 전압에서 대략 일정한 전력을 공급합니다. 온도 제어가 필요하다면 NTC 서미스터와 제어기 또는 서모스탯을 사용해 폐루프를 구성해야 합니다. 실제 사용 온도 한계는 장착용 접착제가 결정하는 경우가 많습니다.

Thermal Jobs for Conformable Heating Elements

유연성의 절충 요소와 신뢰성

평가 항목 기대할 수 있는 이점 절충 요소
형상과 구조 얇은 곡면 패키징 적층 구조 전체에 발생하는 변형률
조립 케이블과 커넥터 수 감소 취급, 고정, 수리가 더 어려움
생산 규모 대면적 연속 웹 생산 수율과 경화 비용
사용자 경험 표면에 밀착되는 인터페이스 착용감과 세탁 가능성 검증
신뢰성 통합된 상호 연결부 피로, 균열, 박리
전기적 기능 분산형 감지와 전력 공급 일부 잉크나 소자는 기존 대안보다 성능이 낮음

유연 전자소자가 항상 단단한 설계보다 나은 것은 아닙니다. 기계적 이점이 전기적 성능, 환경 내구성, 수명, 비용 측면에서의 절충을 정당화할 수 있어야 합니다.

변형 방식, 움직임 빈도, 반복 횟수, 적층 두께, 굽힘 반경을 명시해야 합니다. 굽힘 반경은 곡률에 해당하는 반지름입니다. 접기, 비틀기, 인장은 서로 다른 하중을 가합니다. 배선과 부품 배치, 날카로운 모서리, 중립축 위치, 보강판 경계부를 함께 검토해야 합니다.

구리의 피로, 막의 균열, 계면 분리를 확인해야 합니다. 온도 사이클, 습도, 화학물질, 마모, 세탁은 손상을 가속할 수 있습니다. 움직이는 동안 도통이나 저항을 측정한 다음, 굽힘 내구성, 접착성, 관련 환경 노출에 대한 내성을 평가해야 합니다. 제품에 맞는 합격 기준을 정해야 합니다. 굽힘 시연을 통과했다는 사실이 수명의 근거가 되지는 않습니다.

Common Flexible-Electronics Failure Modes

제품에 유연 전자소자가 실제로 필요합니까?

설계에서 유연 전자소자로 해결하려는 문제는 무엇입니까? 먼저 기구 도면과 필요한 전기적 기능부터 확인해야 합니다. 조립체가 움직여야 하는 부분, 지지된 상태를 유지할 수 있는 부분, 실제로 능동 기능이 필요한 표면을 표시해야 합니다. 이 작업만으로도 소재를 선택하기 전에 선택지를 좁히는 데 도움이 되는 경우가 많습니다.

힌지 주변이나 곡면 하우징 내부에 배선을 통과시키는 것이 목적이라면 FPC로 충분할 수 있습니다. FPC는 완전히 새로운 소자 기술 없이도 확립된 구리 상호 연결부와 부품 실장 방식을 제공합니다. 반면 표면에서 압력, 온도, 변형률, 화학적 특성을 측정해야 한다면 유연 센서나 인쇄 센서 플랫폼을 검토해야 합니다.

길이가 상당히 늘어나야 하는 유연 전자소자 용도라면 신축성 구조나 전자 직물을 고려해야 합니다. 움직이는 신체에 밀착하려면 단순한 굽힘 이상의 특성이 필요할 수 있습니다. 센서에 기존 방식의 연산이나 무선 통신이 필요하다면 FHE로 이러한 기능을 연결할 수 있습니다. 필요한 기능이 국부 가열이라면 유연 히터가 발열 회로 자체를 제공하며 감지 소자와 함께 사용할 수도 있습니다.

외형만 바꾸는 유연성에 비용을 지불해서는 안 됩니다. 하우징에 공간이 충분하다면 케이블이나 커넥터를 연결한 단단한 기판이 유지보수에 더 유리할 수 있습니다. 장착 방식과 교체를 위한 접근성까지 포함해, 의도한 사용 환경과 수명 조건에서 실제 사용을 반영한 시제품을 비교해야 합니다.

필요한 기능과 시험 근거를 기준으로 FPC, 인쇄 소자, FHE, 박막 시스템, 신축성 플랫폼, 유연 히터, 단단한 전자기기 중에서 선택해야 합니다. 곡면이나 작은 표면에 열이 필요하다면 폴리이미드 또는 실리콘 고무 히터를 선택하기 전에 가열 면적, 공급 전압, 요구 전력, 목표 온도, 장착 조건을 정의해야 합니다.

유연 전자소자에 관한 자주 묻는 질문

유연 전자소자는 플렉스 PCB와 같습니까?

같지 않습니다. 플렉스 PCB는 더 넓은 유연 전자소자 분야 안에 포함되는 회로 및 상호 연결 플랫폼입니다. 디스플레이의 발광층, 인쇄 감지 코팅, 유연 배터리는 FPC를 통해 연결되더라도 서로 다른 기능을 수행합니다. 견적을 요청할 때는 실제로 필요한 부분이 무엇인지 밝혀야 합니다. 부품이 실장되지 않은 회로인지, 기능 소자인지, 완성된 하이브리드 조립체인지 구분해야 합니다.

유연 히터도 유연 전자소자의 한 종류입니까?

그렇습니다. 유연 히터는 신호 전달보다 열 발생을 목적으로 설계한 유연 회로입니다. 폴리이미드 또는 실리콘 고무 절연층 사이에 스테인리스강이나 FeCrAl 같은 저항 포일 배선을 라미네이션한 구조를 사용합니다. 플렉스 PCB와 달리 신호 배선보다 전력 밀도와 온도 균일도를 중심으로 설계합니다.

모든 유연 전자소자는 늘어날 수 있습니까?

그렇지 않습니다. 굽힘을 견디는 능력이 인장 변형률의 허용 범위를 결정하지는 않습니다. 표면을 따라 구부러질 때는 견디던 도체도 소자를 길이 방향으로 당기면 끊어질 수 있습니다. 늘어나려면 적절한 탄성 소재나 펼쳐질 수 있는 형상이 필요합니다. 공급업체에 허용 신장률, 하중 방향, 복원 거동을 확인해야 합니다. 구부린 시료의 사진만으로는 이러한 사항을 알 수 없습니다.

유연 전자소자의 수명은 얼마나 됩니까?

모든 제품에 공통으로 적용되는 수명은 없습니다. 특정 시험 조건에서의 결과는 소재, 적층 구조, 패키징, 움직임, 환경에 따라 달라집니다. 유용한 공급업체 보고서에는 시편, 고정 장치, 변형 조건, 전기적 모니터링, 고장 판정 기준이 명시되어 있습니다. 이 조건을 제품의 사용 조건과 비교해야 합니다. 또한 제시된 내구성이 조립된 소자 전체에 해당하는지, 부품이 실장되지 않은 시험 스트립에만 해당하는지도 확인해야 합니다.

유연 전자소자는 단단한 전자기기보다 비쌉니까?

반드시 그렇지는 않습니다. 제조가 완료된 조립체 전체를 비교해야 합니다. 커넥터를 없애고 조립 단계를 줄이면 더 높은 소재 가격을 상쇄할 수 있습니다. 반면 특수한 취급, 낮은 수율, 보호 패키징, 적격성 평가는 비용을 높일 수 있습니다. 기판 자체만 비교해서는 안 됩니다. 같은 수량과 성능 목표를 기준으로 비교 가능한 견적을 요청해야 합니다. 견적에는 금형·치공구, 검사, 재작업, 교체 비용을 포함해야 합니다.

결론: 유연 전자소자에 관해 알아야 할 사항

유연 전자소자는 제어된 변형을 수용하도록 설계된 구조에 전기적 기능을 구현합니다. 기능층, 변형률 관리 전략, 생산 방법, 적격성 평가를 하나의 엔지니어링 판단으로 함께 검토해야 합니다. 인쇄, 유기, 하이브리드, 신축성, 플렉스 PCB라는 명칭은 서로 겹치는 측면을 설명하며, 서로 바꾸어 쓸 수 있는 사양이 아닙니다. 가장 확실한 출발점은 무엇이 움직여야 하고 무엇이 계속 작동해야 하는지 측정 가능한 요구 사항으로 정의하는 것입니다. 유연 히터는 패터닝된 저항 회로가 대상 표면에 밀착된 상태에서 열을 발생시키므로 이 분야에 포함됩니다. 배터리 예열, 결로 방지, 센서 온도 안정화가 목적이라면 열적 요구 사항부터 정의하고, 용도에 맞게 절연 구조, 전력 밀도, 온도 피드백, 장착용 접착제를 선택해야 합니다.

곡면이나 작은 표면에 열이 필요하십니까?

맞춤형 폴리이미드 및 실리콘 고무 히터를 5개부터 제작할 수 있으며, 회로 설계와 레이아웃을 무료로 제공합니다.

견적 요청 →