This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

발열체의 종류와 작동 원리

최초 게시일 Nov 02, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 02, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 발열체는 어떻게 작동하나요?
  • 발열체에는 어떤 소재를 사용하나요?
  • 발열체에는 어떤 주요 유형이 있나요?
  • 유연 히터와 기존 발열체 비교
  • 적합한 발열체는 어떻게 선택하나요?
  • 발열체에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
  • 결론: 열전달 경로에 맞는 발열체 선택

전기 발열체는 일반적으로 전기 저항을 이용해 전기 에너지를 열로 변환하는 소자입니다. 저항 소재에 전류가 흐르면 전력이 열의 형태로 소모됩니다.

겉보기에 같은 발열체라도 설계와 사용 방식에 따라 매우 다른 결과를 낼 수 있습니다. 일부는 노출되어 있고, 다른 일부는 시스로 감싸거나 장비 내부에 삽입하도록 설계합니다. 표면에 클램프로 고정하거나 유연한 기판에 접착하는 형태도 있습니다.

발열체의 작동 방식은 저항 소재뿐 아니라 구조, 형상, 부착 방법, 열전달 경로, 가열하는 재료나 매질에 따라서도 달라집니다.

이 가이드에서는 발열체의 작동 원리와 구성 소재, 주요 유형의 차이, 공기·액체·표면 가열에 적합한 유형을 고르는 방법을 설명합니다.

발열체는 어떻게 작동하나요?

발열체는 설계된 전기 저항에 전류를 흘려 작동합니다. 저항에 의해 전기 에너지가 열에너지로 변환되며, 이를 줄 발열이라고 합니다. 발생한 열은 전도, 대류, 복사를 통해 발열체 구조를 거쳐 가열 대상으로 전달됩니다.

Typical heat path through a sheathed electric heating element.

전기적 관계식은 P = VI이며, P는 전력, V는 전압, I는 전류를 뜻합니다. 저항성 부하에서는 이를 P = I²R 또는 P = V²/R로 나타낼 수 있습니다. 전류가 일정하면 저항이 증가할수록 전력이 증가하고, 전압이 일정하면 저항이 증가할수록 전력이 감소합니다.

따라서 저항이 높을수록 항상 더 많은 열이 발생한다고 말하는 것은 옳지 않습니다. 결과는 전압과 전류 중 어느 값이 일정하게 유지되는지에 따라 달라집니다.

일반적인 시스형 발열체에서는 저항 소재에서 전기 절연재나 지지 구조로, 이어서 시스나 히터 표면으로, 마지막으로 가열 대상으로 열이 전달됩니다. 가열 대상은 흐르는 공기, 액체, 금속 부품 또는 다른 고체일 수 있습니다. 노출 코일형 발열체는 노출된 저항선에서 직접 열을 방출할 수 있으며, 유연한 에칭 금속박 히터는 주로 넓은 표면을 통해 열을 전달합니다.

직접 접촉에 의한 열전달을 전도라고 합니다. 대류는 표면과 움직이거나 흐르는 유체, 즉 공기나 액체 사이에서 열이 전달되는 현상입니다. 복사는 뜨거운 표면에서 전자기 복사를 통해 에너지를 전달하는 방식입니다. 주된 열전달 경로는 히터의 형상에 따라 달라지며, 모든 발열체가 모든 액체나 개방된 공기 흐름에 적합한 것은 아닙니다.

발열체는 열을 발생시키지만, 발열만으로 완전한 온도 제어 시스템이 구성되지는 않습니다. 온도 센서는 온도를 측정하고, 제어기는 측정값을 목표값과 비교하며, 개폐 및 전력 제어 장치가 전기 입력을 조절합니다.

센서는 측정값이 제어 대상 부품이나 매질의 온도를 나타낼 수 있도록, 실제 설치 가능한 범위에서 대상에 최대한 가깝게 배치해야 합니다. 제어 방식도 제어하는 부품이나 매질에 적합해야 합니다.

발열체에는 어떤 소재를 사용하나요?

전기 발열체에는 니켈-크롬이나 철-크롬-알루미늄과 같은 합금이 가장 흔히 사용됩니다. 소재는 작동 온도, 주변 분위기, 내산화성, 전기 비저항, 필요한 발열체 형상 등 여러 조건을 기준으로 선택합니다.

실제로 열을 발생시키는 저항 소재는 완성된 발열체의 일부에 불과합니다. 많은 시스형 구조에서는 저항선 주변을 압축한 산화마그네슘(MgO)으로 채웁니다. 이는 전기적 절연을 제공하는 동시에 열이 금속 시스로 전달되는 경로를 형성합니다.

시스는 별도의 보호 부품입니다. 내부 구조를 감싸고 내구성 있는 외부 표면을 제공하며, 주변 공기, 액체 또는 고체에 열을 전달합니다.

Simplified construction of a common tubular/sheathed element.

다른 구조에서는 서로 다른 지지재와 절연재를 사용합니다. 세라믹은 저항 발열체를 지지하거나 전기적으로 절연할 수 있으며, 운모는 전기적·열적 특성이 설계에 적합한 일부 히터 조립체에 사용됩니다. PTC 세라믹 발열체는 이와 또 다릅니다. 세라믹 저항 소재가 큰 양의 온도 계수를 갖기 때문에 온도가 높아지면 저항이 증가합니다. 정전압 전원으로 구동하면 발열체가 뜨거워질수록 전류와 전력이 변하므로, 제품 설계 범위 내에서 자기 조절 작동이 이루어집니다.

발열체의 구성 소재는 세 가지 질문으로 명확하게 구분할 수 있습니다. 무엇이 저항을 제공하는지, 무엇이 전기적 절연이나 기계적 지지를 제공하는지, 무엇이 조립체를 보호하고 열을 전달하는지입니다. 합금 특성과 회로 설계에 관한 자세한 내용은 저항 가열 소재와 설계 가이드를 참고해 주십시오.

발열체에는 어떤 주요 유형이 있나요?

전기 발열체의 주요 유형에는 관형(시스형), 노출 코일형, 카트리지형, 스트립형과 밴드형, 유연 에칭 금속박형, 세라믹 또는 PTC 히터가 있습니다. 모두 저항 가열을 사용하지만, 발열체의 구조와 장착 방식, 가열하는 공기·액체·고체와 열적으로 연결되는 방식이 다릅니다.

유형 발열 소재 구조 / 형태 장착 방식 열전달 경로 일반적인 가열 대상 주요 제약 사항
관형 / 시스형 저항선 MgO와 금속 시스 내부에 코일을 배치하며, 직선형·절곡형·핀 부착형·성형 제품이 있습니다 클램프로 고정하거나 지지하며, 침지하거나 조립체에 통합합니다 전도 → 시스 → 대류 / 복사 또는 고체 접촉 공기, 액체, 고체 표면 시스, 밀봉, 전력 밀도, 가열 매질이 제품 정격에 부합해야 합니다
노출 코일형 / 저항선 노출된 저항선 또는 저항 리본 저항선이나 리본을 지지하며, 세라믹 지지체를 사용하는 경우가 많습니다 공기 가열 또는 복사 가열 영역에 매달거나 고정합니다 직접적인 대류와 복사 공기 또는 복사 가열 영역 전압이 인가되거나 뜨거운 선이 노출되므로 적절히 관리된 설치와 알맞은 공기 흐름이 필요합니다
카트리지형 저항선 절연재를 사이에 두고 금속 시스 가까이에 소형 코일을 배치합니다 간극이 작은 구멍에 삽입합니다 전도 고체 공구, 블록, 금형 또는 기타 부품 끼워맞춤과 접촉 상태가 열전달에 큰 영향을 미칩니다
스트립형 / 밴드형 저항선 평평하거나 성형된 시스형 히터이며, 밴드형은 원통을 감쌉니다 평면이나 원통형 표면에 클램프로 고정합니다 표면으로 전도된 후 대류 / 복사 고체 표면을 가열하며, 일부 핀 부착형은 공기를 가열합니다 접촉 상태, 클램핑, 표면 형상이 중요합니다
유연형 / 에칭 금속박형 에칭한 금속박 또는 저항성 도체 절연층 사이에 얇은 회로를 적층하거나 접착합니다 표면에 접착하거나 다른 방식으로 부착합니다 넓은 면적에 걸친 표면 전도 곡면, 불규칙한 표면 또는 공간이 제한된 표면 온도, 전력 밀도, 절연, 장착 방식, 환경에 따라 사용이 제한됩니다
세라믹 / PTC 세라믹 지지체 위의 저항선 또는 PTC 세라믹 세라믹 지지 구조 또는 PTC 세라믹 본체 압착 접촉, 홀더, 열교환기 또는 조립체별 장착 방식을 사용합니다 공기 / 표면으로의 전도이며, 열교환기 구조에서는 대류를 이용합니다 공기, 열교환기 또는 표면 가열 PTC 특성이 있어도 적절한 제어와 보호는 필요합니다

관형(시스형) 발열체

관형 발열체는 동일한 기본 구조를 여러 열전달 조건에 맞는 형상으로 만들 수 있다는 점에서 주목할 만합니다. 일반적인 관형 구조에서는 금속 시스 내부에 저항 코일을 넣고 그 사이를 압축한 절연재로 채웁니다. 직선형과 절곡형은 다양한 조립체에 사용할 수 있으며, 핀 부착형은 공기 가열에 활용할 수 있는 표면적을 늘려 줍니다. 침지용 형태는 액체와의 접촉을 전제로 설계하므로, 제품별로 적합한 시스, 밀봉, 전력 밀도, 설치 정격이 필요합니다.

노출 코일형 발열체

노출 코일형 히터의 저항선은 금속 시스에 싸여 있지 않습니다. 따라서 열용량이 작고 공기나 복사 가열 영역으로 직접 열을 방출합니다. 다만 설치 및 접촉 안전에 관한 고려 사항은 완전히 시스로 감싼 도체와 다릅니다.

카트리지 히터

카트리지 히터는 소형 삽입형 히터입니다. 저항선은 시스 가까이에 배치하며, 압축한 MgO 절연재로 시스와 분리합니다. 일반적으로 간극이 작은 구멍에 히터를 설치하여 주변 고체로 전도를 통해 열을 전달합니다.

스트립 히터와 밴드 히터

스트립 히터와 밴드 히터는 표면 장착형입니다. 스트립 히터는 평평한 표면에 클램프로 고정할 수 있으며, 밴드 히터는 원통형 부품을 감싸도록 성형합니다. 히터와 표면 사이의 접촉 품질은 열 설계의 일부입니다. 핀 부착형 스트립 구조는 공기로 열을 전달하도록 배치할 수도 있습니다.

유연 에칭 금속박 히터

유연 히터와 에칭 금속박 히터는 전기 절연층 사이에 얇은 저항 회로를 적층하거나 접착한 구조입니다. 두께가 얇고 곡면이나 불규칙한 표면에 밀착할 수 있으며, 지정된 면적에 걸쳐 열을 분산합니다. JLCPCB는 에칭한 황동, 스테인리스강 또는 FeCrAl 회로를 폴리이미드나 실리콘 고무 절연재 사이에 적층하여 맞춤형 유연 히터를 제작하며, 용도에 적합한 소재를 선택합니다.

세라믹 및 PTC 히터

PTC 세라믹 히터와 세라믹 지지형 저항 히터를 혼동해서는 안 됩니다. 일반적인 세라믹 지지형 히터에서는 금속 저항선이 발열 소재이며, 세라믹은 지지와 전기적 절연을 제공합니다. PTC 히터에서는 세라믹 자체가 저항 소재입니다.

PTC 제품은 온도가 높아지면 저항이 증가하므로, 정전압 전원에서 출력 전력이 달라집니다. 이러한 특성으로 고온에서 발열을 줄일 수 있지만, 모든 온도 센서, 제어기 또는 안전장치를 대신할 수 있는 것은 아닙니다.

유연 히터와 기존 발열체 비교

발열체의 유형은 형상과 가열 대상에 따라 선택합니다. 부착 방법과 원하는 열전달 방식도 선택에 영향을 미칩니다. 일부 설계에서는 두께가 얇은 유연 히터가 유리할 수 있습니다. 곡면이나 불규칙한 표면에 밀착할 수도 있습니다.

삽입, 침지, 공기 흐름, 클램핑 또는 더 높은 기계적 지지력이 필요하다면 강성이 있는 관형, 카트리지형, 스트립형, 밴드형 또는 노출 코일형 발열체가 더 적합할 수 있습니다.

가열 요구 사항 적합할 수 있는 유형 이유
곡면이나 불규칙한 표면에 얇은 히터를 설치합니다 유연형 / 에칭 금속박형 두께가 얇은 구조로 표면에 밀착하고 일정 면적에 걸쳐 열을 분산할 수 있습니다.
간극이 작은 금속 구멍 내부를 가열합니다 카트리지형 강성이 있는 원통형 구조로 고체 내부에 직접 전도를 통해 열을 전달하도록 설계합니다.
해당 용도의 정격을 갖춘 침지형 조립체로 액체를 가열합니다 관형 / 침지 히터 해당 용도로 정격이 지정된 시스형 발열체는 발열 표면을 액체 안에 직접 넣을 수 있습니다.
흐르는 공기를 가열합니다 노출 코일형, 핀 부착 관형, 세라믹 또는 PTC 가장 적합한 형태는 공기 흐름, 전력, 온도, 공간, 안전, 제품 정격에 따라 달라집니다.
원통형 표면을 가열합니다 밴드형 또는 성형 스트립형 / 관형 히터를 표면 둘레에 클램프로 고정하거나 표면에 밀착시킬 수 있습니다.
복사 가열 또는 개방된 가열 영역 노출 코일형 또는 복사 가열용 관형 구조 노출된 표면이나 복사 표면은 가열 대상과 직접 접촉하지 않고도 열을 전달할 수 있습니다.

설치 공간, 표면 형상, 가열 면적, 낮은 질량 또는 표면과의 밀착 요구로 인해 기존의 강성 발열체를 배치하기 어렵다면 유연 히터를 고려할 수 있습니다. 유연 히터가 무조건 더 우수한 것은 아닙니다. 온도 범위, 전력 밀도, 장착 방법, 절연 시스템, 환경 노출, 센서 위치, 제어 전략은 여전히 실제 용도에 맞아야 합니다.

곡면에 사용할 얇은 히터가 필요하십니까?

맞춤형 폴리이미드 및 실리콘 고무 히터를 5개부터 주문하실 수 있으며, 회로 설계와 레이아웃을 무료로 제공합니다.

견적 요청

유연한 구조와 소재 선택 사항을 자세히 살펴보려면 유연 히터란 무엇인가요? 완벽 가이드를 참고해 주십시오.

적합한 발열체는 어떻게 선택하나요?

가열 대상에서 출발하여 열전달 경로와 설치 조건을 역으로 검토해야 합니다. 다음 순서에 따르면 저항 소재만이 아니라 전체 열 시스템을 중심으로 선정할 수 있습니다.

  1. 가열 대상 — 주된 대상이 공기, 액체, 고체 표면 또는 구멍 내부인지 정합니다.
  2. 형상과 장착 방식 — 발열체를 배치하거나 담그거나 클램프로 고정하거나 접착하거나 매달거나, 표면을 감싸는 형태로 성형할 수 있는지 확인합니다. 필요한 공간과 가열 조건을 파악합니다.
  3. 열부하 — 가열할 질량, 목표 온도, 예열 시간, 열손실, 열용량을 추정합니다. 온도만으로 히터를 고르지 말고, 이를 바탕으로 필요한 전체 전력을 결정합니다.
  4. 전력 밀도 — 히터의 전력이 발열 면적에 어떻게 분포하는지 확인합니다. 전력은 전체 전기적 출력을 뜻하며, 전력 밀도는 면적당 전력을 나타냅니다. 어느 수치도 단독으로는 발열체 온도나 가열 대상의 온도를 알려 주지 않습니다.
  5. 전기적 요구 사항 — 공급 전압, 전류, 저항, 배선, 개폐 방식, 접지, 적용되는 전기 안전 요구 사항을 확인합니다. P = VI이며, I²R과 V²/R 형태는 서로 다른 변수를 일정하게 유지하는 조건을 설명한다는 점을 기억해야 합니다.
  6. 온도와 감지 — 발열체 온도, 시스 온도, 가열 대상의 온도를 구분합니다. 제어하는 부품이나 매질의 온도를 나타내는 위치에 온도 센서를 배치하고, 시스템에 적합한 제어기와 개폐 방식을 선택합니다.
  7. 환경 — 수분, 액체의 화학적 특성, 압력, 화학물질, 진동, 오염, 공기 흐름, 설치 방향을 확인합니다. 히터의 시스, 밀봉, 절연재, 장착 방식은 해당 조건에 적합한 정격을 갖춰야 합니다.
  8. 검증 — 실제 조립체에서 예열, 정상 상태 온도, 온도 균일성, 열전달, 비정상 조건, 반복적인 가열·냉각을 시험합니다. 제품 정격만으로 전체 설치 상태의 검증을 대신할 수는 없습니다.

실제로 열을 발생시키는 저항 소재는 중요하지만, 선정 요소 중 하나일 뿐입니다. 완성된 형태와 열전달 경로에서 출발해야 합니다.

발열체에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)

발열체는 왜 타거나 끊어지나요?

발열체 온도가 지나치게 높아지거나 전기적·열적 설계 범위를 벗어나 작동하면 발열체가 소손될 수 있습니다. 가능한 원인에는 잘못된 전압, 과도한 전력 밀도, 불량한 열전달, 부족한 공기 흐름, 액체에 충분히 잠기지 않은 상태, 오염, 산화, 반복적인 가열·냉각, 제어 장치 고장 등이 있습니다. 실제 고장 메커니즘은 발열체의 구조와 용도에 따라 달라집니다.

발열체를 수리할 수 있나요?

수리 가능 여부는 구조와 고장 위치에 따라 달라집니다. 많은 밀봉형, 시스형, 세라믹형, 유연형 발열체는 현장 수리를 전제로 하지 않으므로 내부 발열 회로가 고장 나면 교체해야 합니다. 외부 단자나 배선은 수리할 수 있는 경우도 있지만, 제조사가 허용하고 수리한 조립체가 여전히 전기적·열적 안전 요구 사항을 충족할 수 있을 때만 가능합니다.

발열체에 온도조절기가 필요한가요?

온도를 제어하거나 안전한 작동 한계를 유지해야 하는 용도에는 일반적으로 적절한 온도 센서와 제어기가 필요하며, 위험 평가에서 요구하는 경우 독립적인 과열 보호 장치도 필요합니다. 일부 PTC 발열체에는 자기 조절 특성이 있지만, 전체 시스템에서 온도 감지, 제어, 안전 요구 사항을 무시해도 된다는 뜻은 아닙니다.

공기 가열에는 어떤 발열체가 가장 적합한가요?

노출 코일형, 핀 부착 관형, 세라믹형, PTC 발열체는 모두 공기 흐름, 온도, 공간, 전력, 안전, 제품 정격에 따라 공기 가열에 적합할 수 있습니다. 노출 코일은 직접 열을 방출할 수 있으며, 핀 부착형이나 시스형 구조는 보호된 열전달 표면을 제공합니다. 최종 선택은 발열체의 이름만이 아니라 실제 공기 흐름과 히터 정격을 기준으로 해야 합니다.

액체 가열에는 어떤 발열체가 가장 적합한가요?

침지용 정격을 갖춘 히터나 시스형 관형 히터는 액체 가열에 흔히 사용되지만, 히터가 액체와 설치 조건에 맞아야 합니다. 시스 소재, 전력 밀도, 단자 밀봉, 액체의 화학적 특성, 압력, 장착 방향, 필요한 제어가 모두 중요합니다. 특정 액체 용도에서 작동하는 히터라고 해도, 제품별 정격을 확인하지 않고 다른 액체 용도에도 적합하다고 가정해서는 안 됩니다.

결론: 열전달 경로에 맞는 발열체 선택

일반적인 전기 발열체는 대부분 저항 가열을 사용하지만, 특정 열전달 경로에 맞춰 제작되므로 완성된 형태는 매우 다를 수 있습니다. 노출 코일은 저항선을 공기나 복사 가열 영역에 노출합니다. 관형 발열체는 저항선을 절연재와 보호 시스 내부에 배치합니다. 카트리지형은 간극이 작게 끼워진 고체 내부로 전도를 집중시키며, 스트립 히터와 밴드 히터는 표면에 직접 열을 전달합니다. 유연 히터와 에칭 금속박 히터는 얇거나 곡면이거나 불규칙하거나 공간이 제한된 표면에 열을 분산합니다. PTC 세라믹 발열체는 온도가 올라가면 저항이 증가하는 소재를 사용하므로, 공급 전압이 일정할 때 가열될수록 전력이 제한됩니다.

실제 선정 과정에서는 먼저 가열 대상을 정한 다음 형상과 장착 방식을 선택해야 합니다. 이어서 열부하, 전기적 요구 사항, 온도 감지와 제어를 평가하고, 마지막으로 환경 조건과 제품별 정격을 확인합니다.

이러한 단계를 구분하면 다음과 같은 흔한 실수를 피할 수 있습니다.

  • 전력과 온도를 혼동해서는 안 됩니다.
  • 저항이 높으면 무조건 더 많은 열이 발생한다고 생각해서는 안 됩니다.
  • 시스나 장착 방식을 선택할 때는 가열 매질을 고려해야 합니다.