기술 안내 : BGA 설계 규칙
1 분
- BGA 패키지의 응용 분야 :
- 기존 플러그형 비아를 사용할 때의 BGA 기능 :
전자 산업이 발전함에 따라 칩 통합도가 계속 높아지고 IO 핀 수가 빠르게 증가합니다. 이에 따라 전력 소비도 증가하여 집적 회로 패키징에 대한 요구 사항이 더욱 엄격해지고 있습니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 Ball Grid Array(BGA) 패키징 기술이 도입되었습니다. 이 기술은 패키지 기판 하부에 솔더 볼 배열을 형성하여 회로의 I/O 인터페이스로 사용하고, 이를 통해 인쇄 회로 기판(PCB)과 연결합니다. 이 기술을 이용해 패키징된 장치는 표면 실장 부품의 한 종류입니다.
BGA 패키지의 응용 분야 :
하지만 몇 가지 문제가 발생했습니다. 아래 그림을 살펴보겠습니다.
1. 클리어런스오 인해 잘린 BGA 패드
2. 오픈 비아가 있는 BGA 패드
기존 플러그형 비아를 사용할 때의 BGA 기능 :
고급 일반/구리 에폭시 충전 비아인패드를 사용한 BGA 기능 :
에폭시 충전 또는 구리 페이스트 충전 비아를 적용하면 비아-인-패드(Via-in-Pad)가 BGA 라우팅에 가장 적합한 선택이 됩니다. 동시에 다층 보드 제조 장비의 발전으로 더 정밀한 BGA 패드를 만들 수 있습니다.
팁 :
패드 내부의 비아는 플러그를 사용할 수 없으며, 대신 에폭시 또는 구리 페이스트(구리 페이스트는 더 나은 열 및 전기 전도성을 제공합니다)를 사용한 후, 충전된 비아 위에 도금할 수 있습니다.
위의 충전된 비아 프로세스를 사용하여 설계하는 경우 비아(내경)는 0.2mm 이상이고 패드(외경)는 0.35mm 이상으로 설계하는 것을 목표로 합니다. 자세한 내용은 PCB 제조 및 조립 기능을 클릭하세요.
다층 보드에서 일부 트레이스는 0.076mm(3 mil)만큼 좁아도 허용되지만, 가능한 한 트레이스를 최소 0.09mm 이상으로 설계하십시오.
지속적인 성장
방열 성능 개선하기: PCB 설계에서 서멀 패드를 스마트하게 활용하는 방법
핵심 요약 PCB 서멀 패드 설계와 비아 배열을 최적화하는 것은 FR4의 낮은 열전도율로 인한 반도체 불량을 방지하는 데 필수적입니다. 1.0–1.2mm의 비아 피치를 적용하고 세그먼트 스텐실을 통해 솔더 보이드를 25% 미만으로 유지함으로써, 설계자는 국소적인 핫스팟을 제거하고 프로토타입부터 대량 생산까지 보드 신뢰성을 높일 수 있습니다. 일반적인 FR4 PCB의 열전도율이 약 0.3W/mK에 불과하다는 사실을 생각해 보신 적이 있으신가요? 저전력 회로에서는 이 정도 수치도 충분히 받아들여질 만합니다. 하지만 전력을 많이 소모하는 IC, 전압 레귤레이터, 고휘도 LED를 보드에 추가하는 순간, 소리 없이 신뢰성을 위협하는 적, 바로 '열'을 마주하게 됩니다. 이때 우수한 PCB 서멀 패드가 큰 도움이 될 수 있습니다. 전자 조립체의 조기 고장을 유발하는 가장 흔한 원인 중 하나가 바로 열입니다. 접합부 온도가 10°C 상승할 때마다 반도체의 수명은 절반으로 줄어들 수 있습니다. 구리 트레이스......
꿈꾸던 커스텀 키보드 PCB 제작을 위한 설계 고려사항
꿈꾸던 커스텀 키보드를 제작할 때, PCB 설계는 전반적인 사용 경험에 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 다양한 설계 요소를 고려하고 현명한 선택을 함으로써, 커스텀 키보드 PCB가 고유한 요구 사항을 충족하고 최적의 성능을 발휘하도록 할 수 있습니다. 이 글에서는 꿈꾸던 커스텀 키보드 PCB를 제작하는 데 도움이 되는 핵심 설계 고려 사항을 살펴봅니다. 최적의 키보드 PCB 설계가 주는 이점 키보드 PCB 설계 분야에서 재택으로 효과적으로 작업하는 데는 많은 장점이 있습니다. 우선, 전문가들이 자신의 작업 환경을 더 자유롭게 커스터마이징하고 조정할 수 있게 해줌으로써 생산성을 높여줍니다. 또한 원격 근무는 출퇴근 시간을 없애고 더 건강한 일과 삶의 균형을 촉진합니다. 전문가들은 현명한 기법을 실천함으로써 원격으로 작업할 때도 최고의 성과를 보장할 수 있습니다. 꿈꾸던 커스텀 키보드 PCB를 제작하는 방법 키보드 요구 사항 파악하기 원하는 취향에 맞는 키보드 크기와 레이아웃을 결정하세요(예: ......
고출력 애플리케이션에서 BGA와 LGA 비교 분석
전자 기기가 소형화되고 성능이 향상되면서, 열 방출 관리는 PCB 설계에서 중요한 고려사항이 되었습니다. 고출력 응용 분야에서 널리 사용되는 두 가지 패키지 형태는 볼 그리드 어레이(BGA)와 랜드 그리드 어레이(LGA)입니다. BGA와 LGA는 각각 고유한 장점을 가지고 있지만, 구조적으로 서로 다른 특징을 지니고 있어 열 특성에도 차이가 있습니다. 이 글에서는 BGA와 LGA 패키지에 대해 개략적으로 설명하고, 고출력 상황에서의 열 관리 문제를 살펴보며, 효과적인 열 관리를 위한 설계 고려사항과 해결책을 논의해 보겠습니다. BGA 및 LGA 패키지 이해 볼 그리드 배열(BGA) 패키지는 IC 칩 아래에 있는 솔더 볼 그리드를 통해 PCB와 연결됩니다. 이 솔더 볼들은 전기적 연결을 제공하는 동시에, 다이에서 보드로 열을 전달하는 역할을 합니다. BGA는 높은 I/O 밀도, 뛰어난 전기적 성능, 그리고 대형 다이 크기로 확장할 수 있는 능력 때문에 널리 사용됩니다. 반면, 랜드 그리드 배열(......
IC 패키지 기술의 종합 안내
IC 패키지란 무엇입니까? IC 패키징은 전자 부품(예: 칩, 트랜지스터, 콘덴서, 저항기 등)을 PCB에 쉽게 장착하고 회로에 연결할 수 있도록 특정 모양과 크기로 포장하는 프로세스입니다. 캡슐화는 기계적 보호 기능을 제공할 뿐만 아니라 전기 연결 및 열 관리 기능도 제공합니다. IC 패키지 유형 및 크기 IC 패키지의 유형과 크기는 구성 요소의 종류, 기능 및 적용 분야에 따라 다릅니다. 다음은 일반적인 IC 패키지 유형과 그 대략적인 크기입니다. 표면 실장 장치(SMD) QFP(Quad Flat Package)는 IC 및 집적 회로에 일반적으로 사용되는 더 큰 PCB 풋프린트(footprint)입니다. 일반적인 크기에는 7x7mm, 10x10mm, 14x14mm 등이 있으며 핀 수는 수십에서 수백까지 다양합니다. BGA(Ball Grid Array) BGA 패키지에는 일반적으로 구형 패드가 있으며 패키지 피치는 일반적으로 0.75mm~1.0mm 범위이고 핀 수는 수십에서 수백까지 다양합니......
QFN 패키지 완벽 가이드: 장점, 종류 및 전자 분야 활용
QFN(Quad Flat No-Lead) 패키지는 크기가 작고 가벼우며 두께가 얇은 IC 패키지 유형입니다. 조립 후에도 리드를 육안으로 확인하고 접촉할 수 있어 칩스케일 패키지(chip-scale package)라고도 불립니다. 리드 대신 패키지 하단에 전극 패드가 있으며, 우수한 열 성능을 제공하는 서멀 패드(thermal pad)를 갖추고 있습니다. QFN 패키지는 모바일 기기와 자동차 전자장치를 포함한 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 수많은 중요한 선택지 가운데서도 QFN 패키지는 항상 인기 있는 선택으로 꼽혀 왔습니다. 이 패키지 유형이 이토록 인기 있는 이유는 무엇일까요? 여러분의 프로젝트에도 사용해야 할까요? 이 가이드에서는 QFN 패키지에 대해 명확하고 종합적으로 살펴봅니다. QFN 패키지란 무엇인가? (Quad Flat No-Lead 설명) QFN은 'Quad Flat No-Lead(사각형 평판 리드리스)'의 약자입니다. QFN 패키지는 표면실장기술(SMT)을 이용해 실리콘 ......
임베디드 컴포넌트로 구현하는 더 작고 스마트한 PCB
스마트워치나 무선 이어버드를 열어 그 안의 초소형 칩을 본 뒤, 이토록 작은 하우징 안에 어떻게 이렇게 많은 기능을 담을 수 있는지 궁금해하신 적이 있으신가요? 표면실장기술(SMT)은 초소형 0201, 01005 패키지의 등장과 함께 눈부시게 발전해 왔지만, 보드 표면에 실장할 수 있는 부품 수에는 물리적인 한계가 존재합니다. 이러한 병목 현상을 극복하기 위해 전자제조 산업은 점점 더 임베디드 컴포넌트로 눈을 돌리고 있습니다. 저항기, 커패시터는 물론 베어 실리콘 다이(bare silicon die)까지도 이제 PCB 내부 레이어에 직접 실장되고 있습니다. 이는 미래 실험실의 개념에 그치지 않고, 현재 실제로 최신 전자기기를 변화시키고 있는 기술입니다. 부품을 보드 내부에 매립함으로써 설계자는 귀중한 표면적을 확보하고, 신호 경로를 대폭 단축하며, 공간을 차지하고 고장 위험을 유발하는 취약한 표면 솔더 접합부를 제거할 수 있습니다. 이 가이드에서는 임베디드 컴포넌트란 무엇인지, 어떻게 설계 및......