This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB 설계에 필요한 IPC 표준 가이드: IPC-2221부터 검사 기준까지

최초 게시일 Oct 14, 2026, 업데이트 되였습니다. Oct 14, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 자주 사용하는 IPC 문서의 역할
  • IPC Class 1·2·3은 어떻게 선택하나요?
  • PCB 레이아웃에 적용할 7가지 체크포인트
  • EDA 도구에 IPC 기준을 입력하는 방법

PCB 설계에서 IPC 문서는 설계자, 기판 제조사, 조립사가 같은 용어와 품질 기준으로 대화하도록 돕습니다. 그러나 모든 IPC 문서가 같은 역할을 하는 것은 아닙니다. 설계 규칙, 완성 기판의 성능 요구, 외관 수용 기준, 조립품 검사 기준을 구분하고, 계약에 지정된 판본과 제조사의 실제 공정 능력을 함께 확인해야 합니다.

IPC 표준과 연관된 PCB 제작 예시
IPC 문서는 PCB 설계·제조·조립·검사 단계에서 각각 다른 목적을 갖습니다.

자주 사용하는 IPC 문서의 역할

문서주요 역할실무에서 활용할 때
IPC-2221 / IPC-2222인쇄회로기판의 일반 설계 및 경성 기판별 설계 요구스택업·배선·간격·홀 등 설계 기준 선정
IPC-2152구리 도체의 전류 용량과 온도 상승 관계전력 배선 폭과 발열 검토
IPC-7351B / IPC-7352표면실장 랜드 패턴 관련 자료풋프린트의 출발점으로 활용하고 부품 데이터시트로 검증
IPC-6012경성 완성 기판의 성능 요구제조사와 요구 품질·시험 조건 협의
IPC-A-600완성 기판의 수용 가능 외관 기준검사 결과의 판정 언어로 사용
J-STD-001 / IPC-A-610납땜 조립 요구 / 완성 조립품 수용 기준PCBA 공정·검사 요구 정의

IPC의 문서 개정 현황표에는 일부 문서가 더 이상 유지보수되지 않는다고 표시됩니다. 예를 들어 IPC-7351B와 IPC-2152는 여전히 참고 자료로 접할 수 있지만, 최신 설계 요구를 자동으로 대표한다고 가정해서는 안 됩니다. 계약서에 명시할 때는 문서 번호뿐 아니라 판본·추가 요구사항도 확인하세요.

IPC Class 1·2·3은 어떻게 선택하나요?

IPC의 성능 등급은 일반 전자제품(Class 1), 지속적인 기능이 중요한 제품(Class 2), 높은 신뢰성 또는 가혹 환경 제품(Class 3)처럼 요구 수준을 나누는 기준입니다. 특정 산업명만으로 등급이 자동 결정되지는 않으며 범주가 겹칠 수도 있습니다. 발주자와 제조·조립사가 목표 등급과 예외 조건을 계약 또는 주문 문서에 명확히 적어야 합니다. IPC의 성능 등급 안내도 구매자가 등급을 지정해야 한다고 설명합니다.

등급은 제품의 법적 안전 인증을 대신하지 않습니다. 의료·항공·자동차 등에서는 별도 제품 규격, 고객 요구, 지역 규제를 함께 검토해야 합니다.

PCB 레이아웃에 적용할 7가지 체크포인트

  1. 선폭과 간격: 전류, 구리 두께, 온도 상승, 동작 전압을 따로 검토합니다. 전류 용량은 IPC-2152 같은 자료와 제조사 계산값을 참고합니다.
  2. 스택업: 임피던스, 기준면, 전원 분배와 제조 가능한 층 구성을 제조사와 확인합니다.
  3. 비아·홀: 드릴 직경, 도금, 애뉼러 링, 비아 보호 방식을 선택한 서비스 규칙에 맞춥니다.
  4. 부품 패드: 랜드 패턴 참고 문서보다 실제 부품의 권장 풋프린트와 조립 공정 조건을 우선합니다.
  5. 고속·RF 신호: 목표 임피던스와 리턴 경로를 스택업 기반으로 계산하고, 필요하면 시뮬레이션과 측정을 수행합니다.
  6. 방열: 도체의 전력 손실과 부품 온도를 검토합니다. ‘전류 몇 A당 선폭 몇 mm’ 같은 단일 경험칙만 쓰지 않습니다.
  7. 제조·검사: 기판의 성능 기준(예: IPC-6012), 기판 수용 기준(IPC-A-600), 조립품 기준(IPC-A-610)을 서로 혼동하지 않습니다.

EDA 도구에 IPC 기준을 입력하는 방법

KiCad, EasyEDA, Altium 등 EDA 도구의 DRC는 설정한 규칙을 검사합니다. 따라서 ‘DRC 통과 = IPC 적합’은 아닙니다. 제품 등급, 전압, 구리 두께, 제조 공정이 정해진 뒤 설계 규칙을 입력하고, 설계 리뷰에서 예외와 제조사 DFM 피드백을 확인해야 합니다.

  • 프로젝트 시작 시 적용 표준의 번호·판본·목표 등급을 문서화합니다.
  • 제조사의 선폭·간격·홀·마스크 최소 규격을 EDA 규칙에 반영합니다.
  • 부품 데이터시트의 랜드 패턴과 실제 BOM 품번을 일치시킵니다.
  • 전기적 정격과 열·기계적 제약은 DRC 외에 별도 검토합니다.
  • 출하 검사와 수용 판정 범위를 제조·조립 주문서에 명확히 적습니다.

IPC 기준을 바탕으로 PCB 제작 또는 PCBA를 준비한다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 실제 공정 규격을 확인하세요. 특정 IPC 등급의 제공·검사 범위는 주문 옵션과 업체 확인 내용을 기준으로 판단해야 합니다.