PCB 조립에서 BGA 기술에 대한 모든 것
1 분
- 1. PCB 보드에서 BGA이란 무엇인가요?
- 2. BGA 패키지 유형은 무엇입니까?
- 3. BGA의 장단점 :
- 4. BGA의 독특한 특징 :
- 5. BGA의 품질 검사 :
- BGA 결함 제거 :
- JLCPCB BGA 기술 :
BGA는 Ball Grid Array의 약자로, SMT 조립에서 사용되는 고급 패키징 기술입니다. 이는 전자 기술 분야에서 중요한 진보를 이루었으며, 패키징 기법의 큰 발전을 나타냅니다.
BGA 패키지는 표면에 다수의 구형 융기부들(bumps)을 포함하고 있어, 고밀도 패키징의 목표를 달성할 수 있는 많은 상호 연결 지점을 제공합니다.
1. PCB 보드에서 BGA이란 무엇인가요?
BGA 통합 회로는 리드가 없는 표면 실장 소자(SMD)입니다. 대신, PCB에 납땜된 금속 구슬 배열인 솔더 볼(solder balls)을 포함하고 있습니다. BGA의 솔더 볼을 PCB에 고정하는 작업은 PCB 패키지 보드 하단에 있는 적층 기판을 통해 이루어집니다.
금속 배선을 사용하여 다이(Die)의 연결을 솔더 볼에 연결합니다. BGA-PCB 패키지는 평면 패키지나 듀얼 인라인 보드에 비해 더 많은 IO 연결을 허용합니다.
BGA IC는 실리콘 다이에서 솔더 볼로의 연결 길이가 짧기 때문에 더 높은 효율성과 고속 성능을 제공합니다. BGA 패키지는 짧은 리드 길이와 넉넉한 리드 간격을 갖추고 있어, 고밀도 회로가 포함된 고속 PCB 제품에 최적의 솔루션을 제공합니다.
PCB에서 BGA 적층 공정 :
PoP : PoP(package on package)는 BGA의 IC와 부품을 지정된 패키지에 적층하는 데 사용됩니다. 이 프로세스는 여러 개의 IC를 하나의 패키지에 적층하는 데 효율적이며, 예를 들어 메모리/로직 장치와 프로세서를 함께 패키징하는 경우에 유용합니다.
2. BGA 패키지 유형은 무엇입니까?
1. PBGA(Plastic over-molded BGA) : 플라스틱 코팅된 몸체, 유리 혼합 라미네이트 기판 및 식각된(etched) 구리 배선을 사용한 BGA. 볼 피치: 1.0 mm, 1.27 mm. 2-4층의 유기물 보드로 구성됨.
2. FlipChip BGA : 보드 위에 단단한 다층 기판을 사용하는 BGA.
3. CBGA(Ceramic BGA) : 세라믹 기판에 FlipChip(FC) 전기 연결이 포함된 세라믹 BGA.
4. CDPBGA(Cavity Down PBGA) : 칩 영역에 사각형의 얕은 오목한 부분(캐비티 영역)이 있는 PBGA.
5. TBGA(Tape BGA) : 플렉서블한 스트립 형태의 기판을 가진 BGA로, 1-2층 PCB를 포함하며, Flex Tape BGA라고도 불림.
6. H-PBGA : 높은 열 전도성을 가진 BGA입니다.
3. BGA의 장단점 :
BGA의 장점 :
- 소형화된 보드
- 전기적 성능의 효율적 구현
- 우수한 열 방출
- 높은 효율성과 신뢰성
- 경제적인 비용
BGA의 단점 :
- 납땜 후 검사하기가 어렵습니다.
- 매우 신중하고 어려운 재작업이 필요할 수 있습니다.
- 환경 변화에 대한 BGA 부품의 높은 민감성.
- 정전기 방지와 높은 수준의 저장 유지 관리가 필요 합니다.
4. BGA의 독특한 특징 :
- PoP 적층으로 인한 높은 상호 연결 밀도와 간단한 보드 설계
- 저비용 처리 공정
- 낮은 열 저항으로 칩 과열 방지
- 낮은 전기적 인덕턴스(inductance)
- 보드에서 차지하는 공간이 적음
5. BGA의 품질 검사 :
BGA 패키지의 검사 작업은 솔더 볼의 배치 때문이 매우 어렵습니다. 기존의 광학 검사 방법은 결함을 정확히 탐지하기엔 부족합니다. 이에 정확성을 높이기 위해, 전기적 테스트, 경계 스캔 검사, 그리고 자동 X-레이 검사가 BGA를 포함한 SMT 조립 공정에서 일반적으로 사용됩니다.
1. 전기 테스트 : 이 전통적인 방법은 회로의 개방(open) 및 단락(short) 결함을 식별하는 데 사용됩니다.
2. 경계 스캔 검사 : 경계 스캔 설계의 검사 포트를 이용하여, 이 기술은 경계 커넥터의 각 솔더 접점을 탐지하여 구성 요소의 개방(open) 및 단락(short)을 감지합니다.
3. 자동 엑스레이 검사 : 자동 엑스레이 검사는 구성 요소 아래의 납땜 접합을 검사하여, AOI(자동 광학 검사)에서는 감지할 수 없는 기포나 빈 공간 같은 숨겨진 결함을 찾아냅니다. 일반적인 BGA 결함에는 정렬 불량, 불완전한 납땜(loose solder), 단선, 냉납, 브리지 단락, 공동(cavities), 납땜 볼 누락/탈락, 그리고 불규칙한 크기가 포함됩니다.
BGA 결함 제거 :
부품 분리 : BGA 부품의 결함은 먼저 회로 기판에서 부품을 분리함으로써 수정할 수 있습니다. 이를 위해, 기판의 특정 부품을 신중하게 가열하여 납땜 접합부를 녹인 다음, 필요한 부품을 교체하고 납땜 접합부를 고정합니다.
BGA 재작업(rework) 공정 : BGA 재작업 공정은 공장 내 전용 재작업 스테이션에서 이루어집니다. 여기서 BGA-PCB 부품은 적외선 히터로 가열됩니다. 열 레벨은 열전대를 통해 모니터링할 수 있습니다. 패키지를 기판에서 분리할 때는 진공 장치를 비롯한 다양한 장비를 사용합니다.
국부 가열 : 가열 과정은 매우 신중하게 진행되며, 결함이 있는 부분에만 한정됩니다. 국부 가열을 통해 보드의 인접 부품들이 손상되지 않도록 안전을 확보합니다.
JLCPCB BGA 기술 :
JLCPCB은 신뢰할 수 있는 PCB 제조 및 조립 서비스 제공업체로 알려져 있으며, BGA 생산을 그들의 포괄적인 서비스 포트폴리오의 핵심 요소로 제공합니다. JLCPCB는 BGA 패키지를 포함한 PCB의 생산 및 조립에 있어 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. BGA 패키지는 고급 패키징 기술로, 높은 밀도의 인터커넥션을 가능하게 하는 솔더 볼 그리드로 구성되어 있습니다. JLCPCB는 BGA-PCB 제품을 최종 고객에게 발송하기 전에 고도로 효율적인 테스트 및 검사 시스템을 통해 품질을 보장합니다.
JLCPCB의 BGA 생산 서비스는 현대 전자제품의 요구 사항을 충족시키기 위해 특별히 최적화되어 있으며, 고객의 PCB 디자인에 BGA를 통합하는 다양한 요구를 높은 정밀도와 품질로 만족시킵니다.
지속적인 성장
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......
커패시터 종류와 용도: 세라믹·전해·탄탈·필름 비교
커패시터는 입출력 신호 결합, 바이패스, 디커플링 등 전자 회로 전반에 쓰입니다. 종류나 용량을 잘못 고르면 전원 노이즈, 기동 불량 또는 부품 손상이 생길 수 있습니다. 설계할 때 중요한 질문은 브랜드보다 어떤 용도에 어떤 종류와 용량을 쓸지입니다. 이 글은 유전체 이론보다 실제 부품 선택에 초점을 맞춥니다. 용도에 적합한 커패시터 계열을 정한 뒤 용량, 정격 전압과 기타 사양을 확인하는 순서로 살펴보겠습니다. 커패시터 종류 한눈에 보기 그림: 세라믹, 전해, 탄탈, 필름, 폴리머, 슈퍼커패시터, 운모의 대표 용량 범위 커패시터 종류는 주로 전극 사이의 유전체와 구조로 구분합니다. 이 차이가 용량 범위, 정격 전압, 등가 직렬 저항(ESR), 안정성, 크기, 극성에 영향을 줍니다. 대표적인 종류에는 세라믹 MLCC, 알루미늄 전해, 폴리머, 탄탈, 필름, 슈퍼커패시터, 운모, 가변 커패시터가 있습니다. 커패시터 종류 비교표 종류 유전체 용량 범위 예 전압 범위 예 ESR 온도 안정성 극성 주......
커패시터 정격 전압 선택법: 3.3 V·5 V·12 V 전원 레일별 기준
회로도에서 커패시터의 정격 전압을 고르는 일은 간단해 보입니다. 하지만 선택한 값은 회로 신뢰성뿐 아니라 부품 크기와 BOM 비용에도 영향을 줍니다. 정격이 낮으면 과전압에 취약하고, 지나치게 높이면 공간과 비용이 늘 수 있습니다. 특히 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 표기 용량과 실제 사용 중 용량이 다를 수 있어 함께 확인해야 합니다. 이 글에서는 전압 디레이팅의 1.5배·2배 경험칙, 3.3 V·5 V·12 V·24 V·48 V 전원 레일의 선택 예, 높은 정격 전압이 MLCC의 실효 용량에 미치는 영향을 살펴봅니다. 아래 값은 출발점이며, 최종 부품은 해당 제조사의 데이터시트와 실제 과도 전압 조건으로 결정해야 합니다. 커패시터 정격 전압: 전원 레일별 빠른 참고표 전원 전압에 따라 어떤 정격 전압부터 검토하면 될까요? 아래 표는 일반적인 회로를 위한 참고 예입니다. 회로 전압 검토 가능한 정격 원문의 권장값 적용 예 3.3 V 6.3~10 V 10 V STM32·ESP32 디커플링 ......
SMD 인덕터 크기표와 선택법: RF·전력용 패키지 비교
SMD 인덕터 크기는 PCB 면적뿐 아니라 허용 전류, 포화 특성, 직류 저항(DCR), 전자파 간섭(EMI)에도 영향을 줍니다. 크기만 보고 부품을 고르면 회로가 목표 성능을 내지 못해 PCB를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 인덕터 패키지에는 여러 표기 체계가 있습니다. 또 작은 풋프린트와 높은 Q값을 중시하는 RF 칩 인덕터와, 낮은 DCR·높은 포화 전류·자기 차폐가 중요한 전력 인덕터는 선정 기준이 다릅니다. 이 가이드에서는 SMD 인덕터 패키지 크기표, RF용과 전력용의 차이, 고전류 패키지, 풋프린트 및 용도별 선정 항목을 살펴봅니다. 그림: 0402·0805 칩, CD 드럼 코어, NR 차폐형 전력 인덕터. 참고 인덕터의 기본 동작은 SMD 인덕터 가이드를 참고하십시오. SMD 인덕터 크기는 무엇을 뜻하나요? 일반적으로 PCB 위 부품의 길이와 너비를 뜻합니다. 칩 인덕터는 저항·커패시터와 비슷한 네 자리 크기 코드를 사용하지만, 전력 인덕터는 제조사별 시리즈명이 다를 수 있습니......