JLCPCB 공장 탐방: PCB 조립 제조 공정의 모든 것
1 분
완벽하게 작동하는 회로 기판을 제작하기 위한 가장 중요한 요소 중 하나는 조립 기술과 공정입니다. 이 단계는 최종 제품의 완성도를 보장하기 위해 철저히 통제되고 신중하게 실행되어야 합니다.
JLCPCB는 PCB 조립 서비스를 제공하며, 보유한 역량을 바탕으로 각 구성 부품을 기판에 정확히 솔더링하는 모든 단계를 책임집니다. 이를 통해 엔지니어와 기업들은 더 많은 시간을 절약하고 제품 개발 경로를 단축할 수 있습니다.
PCB 조립 공정은 PCB 제조 직후에 진행됩니다. 필요한 양의 솔더 페이스트를 구성 부품의 패드에 균일하게 도포한 후, 구성 부품을 실장하여 리플로우 단계를 거쳐 회로 조립을 완성하는 방식입니다.
JLCPCB의 PCB 조립 서비스
JLCPCB의 PCB 조립 서비스는 고객의 전자 제품 제조 요구를 충족시키기 위한 신뢰할 수 있으며 효율적인 선택지입니다. 합리적인 가격에 고품질 조립을 제공하기 때문에 모든 엔지니어의 선택에서 최상위를 차지하고 있습니다.
더 철저한 조립 품질 관리는 더 높은 회로 기판의 신뢰성으로 이어집니다. 이것이 바로 JLCPCB PCBA 서비스가 성공적인 주된 이유이며, 각 제조 단계는 전문 지식을 갖춘 숙련된 직원들에 의해 꼼꼼하게 관리됩니다.
1. 부품 준비
고객이 PCB 설계 파일을 업로드하면, JLCPCB 엔지니어들은 관련 "제조용 데이터"를 정리하고 조립에 필요한 전자 부품의 수량을 확정합니다. 이후 조립용 픽 앤 플레이스(Pick & Place) 장비의 피더에 장착될 수 있도록 부품들을 준비합니다. JLCPCB는 표면 실장 장치(SMD) 및 스루홀(Through-Hole) 부품을 모두 포함하는 방대한 부품 라이브러리를 보유하고 있으며, 35만 개 이상의 부품이 체계적으로 분류되어 있어 고객이 쉽게 검색하고 선택할 수 있습니다. 부품은 고객이 제공한 BOM(Bill Of Materials) 파일을 기반으로 조립 시스템에서 자동으로 인식됩니다. BOM 파일에는 부품 접두사(Prefix), 수량 등 각 부품에 대한 모든 필요한 정보가 포함되어 있으며, 모든 필요한 부품은 PCB 제조 단계를 기다리며 준비됩니다.
2. 솔더 페이스트 도포
빠른 진행은 빠른 납품으로 이어집니다. PCB가 제조되는 동안 부품뿐만 아니라 스텐실 준비도 동시에 진행되는 또 다른 병렬 단계입니다. 스텐실은 각 부품의 패드에 정확한 양의 솔더 페이스트를 도포하는 핵심 요소입니다.
JLCPCB는 솔더 페이스트 도포 및 검사를 완전 자동화된 프로세스로 진행합니다. PCB 제조 공정을 마친 기판은 즉시 솔더 페이스트 도포 공정으로 이동하여, 준비된 스텐실 위에 노출된 패드에 솔더 페이스트를 정확하게 받게 됩니다.
3. 솔더 페이스트 검사 (SPI)
모든 단계가 세심하게 관리되어야 하므로, 솔더 페이스트 도포 후에는 SPI 공정을 통해 품질을 검증합니다. 이 검사는 모든 부품 패드가 PCB에 부품을 정확하게 부착하고 내구성 있는 연결을 유지하기 위해 필요한 솔더 페이스트를 적절히 받았는지 평가합니다. 이는 부품의 잘못된 실장으로 인한 기판 불량을 방지하고, 조립 공정 초기 단계에서 잠재적 결함을 밝혀내는 매우 중요한 검사 단계입니다.
JLCPCB는 자동 광학 검사(AOI)와 고성능 X-Ray 고해상도 카메라를 장착한 완전 자동화 장비를 사용합니다. 이를 통해 패드 위의 솔더 페이스트 형상을 정밀하게 분석하고, 실시간으로 촬영된 이미지를 엔지니어가 작성한 이상적인 기준 이미지와 비교하여 SPI 실행의 양불(Good/Bad)을 판정합니다. 이 검사는 확실하게 내구성 있는 전기적 연결을 갖춘, 성공적으로 조립된 회로 기판을 만드는 데 기여합니다.
4. 부품 실장 (픽 앤 플레이스)
PCB의 해당 영역에 솔더 페이스트가 도포된 후, 부품 실장 단계로 넘어갑니다. 이 단계는 매우 정밀하며, 픽 앤 플레이스(Pick & Place, P&P) 장비라는 정교한 기계로 수행됩니다. 이름에서 알 수 있듯이, 이 기계는 부품을 집어서 PCB 위에 정확히 배치합니다. 쉬운 작업처럼 들리지만, 가능한 최단 시간 내에 부품 실장을 완료하기 위해 기계가 부품을 처리하는 속도가 매우 빨라야 하는 매우 복잡한 단계입니다.
기계는 먼저 리얼(reel), 튜브(tube), 웨이퍼 팩(waffle pack) 형태의 부품을 수용하는 수많은 피더(feeder)를 통해 부품으로 장전됩니다. 이후 기계 암의 헤드가 움직여 부품을 취한 후 PCB 위에 배치합니다. 이 헤드는 다양한 패키지 크기(소형 및 대형 부품)의 부품을 취할 수 있습니다. 기계는 고객이 제공한 '픽 앤 플레이스' 파일을 바탕으로 JLCPCB 엔지니어가 수동으로 작성한 프로그램에 따라, 각 부품의 X 및 Y 중심 좌표 위치에 정확히 맞춰 암을 이동시킵니다.
5. 리플로우 솔더링
이는 모든 PCB 제조사가 표면 실장 부품을 회로 기판에 부착하기 위해 가장 널리 사용하는 공정일 것입니다. 이 단계를 성공적으로 수행하는 핵심은 사용되는 장비에도 있습니다.
JLCPCB는 다양한 크기의 기판을 조립할 수 있고 요구되는 라인 속도를 달성하는 데 적합한 오븐을 갖춘 최적의 리플로우 솔더링 장비를 사용합니다.
잘 조립된 부품의 형태는 결국 조립 공정 자체에 달려 있습니다. 적합한 장비가 있더라도 부품을 정확히 솔더링하기 위해 따라야 할 다른 요구사항들이 있습니다. 주요 목표는 부품/PCB와 솔더 페이스트를 예열한 후, 과열로 인한 손상을 방지하는 허용 가능한 리플로우 프로파일을 통해 솔더를 녹여 솔더 조인트를 생성하는 것입니다.
6. 조립 후 검사
이것은 또 다른 조립 품질 보증 단계입니다. 부품이 PCB에 솔더링된 후, 모든 부품이 제대로 부착되었는지, 정렬 불량, 콜드 조인트, 또는 조립된 패드 간의 단락 등의 오류가 없는지 확인해야 합니다. 이 검사를 위해 광학 카메라가 사용되어 부품의 양불을 판정하며, 부품 조립 상태는 JLCPCB 엔지니어가 업로드한 이상적인 기준 이미지와 비교하여 판단됩니다.
카메라로 패드를 확인할 수 없는 특정 경우(예: BGA 패키지처럼 패드가 부품 본체 아래에 숨겨져 있는 경우)에는 X-Ray 검사 장비를 사용하여 조립 상태를 특히 점검합니다.
기판이 완벽하게 조립되고 철저히 검사 및 테스트를 통과한 후, 생산된 이 회로 기판들은 세정되어 JLCPCB 고객에게 배송됩니다. 전체적으로 조립 공정은 외부에서는 쉬워 보일 수 있지만, 내부적으로는 합리적인 가격에 내구성 있고 작동하는 회로 기판을 성공적으로 제작하기 위해 수행해야 하는 많은 정밀한 단계들이 존재합니다.
기술 혁신을 더 쉽게 만드는 것, 그것이 JLCPCB가 항상 추구하는 가치입니다. JLCPCB는 지능형 관리 시스템의 완전한 구현, 최첨단 장비의 사용, 그리고 대규모 제조 효과를 통해 고품질 제품을 최고의 가격에 제공할 수 있습니다. 예산이 전자 엔지니어와 메이커의 장벽이 되지 않도록 하기 위함입니다. 지금 JLCPCB 공식 웹사이트에서 $60 상당의 신규 회원 쿠폰을 받고, 여러분의 창의성을 우리와 함께 펼쳐보세요!
지속적인 성장
더 빠른 생산을 위한 턴키 PCB 어셈블리의 4가지 이점
엔지니어, 창업가, 그리고 열정적인 취미 개발자들에게 있어, 훌륭한 회로도를 실제로 동작하는 완성된 회로 기판으로 구현하는 과정은 수많은 물류적 도전으로 가득합니다. 기존의 방식은 단절된 비효율적인 공급망으로 이루어져 있었습니다. PCB 제조업체에서 나동판, 각종 유통업체에서 수백 개의 개별 부품, 그리고 별도의 조립 공장에서 조립을 각각 소싱해야 했습니다. 이러한 비효율성은 납기 지연, 예상치 못한 비용, 그리고 물류 과정에서 발생하는 실수로 이어져 프로젝트가 시작도 하기 전에 좌초되는 경우도 있습니다! 바로 이때 "턴키" 제조 서비스의 개념이 근본적인 변화를 가져올 수 있습니다. 턴키 PCB 조립이란 무엇인가요? 풀 턴키 PCB 조립(PCBA)은 포괄적인 단일 소싱 제조 및 조립 솔루션입니다. 초기 PCB 제조부터 자재명세서(BOM)에 기재된 부품의 완전한 조달, 그리고 자동화 조립의 마지막 단계까지 인쇄 회로 기판의 전체 제조 수명 주기를 통합적으로 관리합니다. 고객은 거버, BOM, 센......
저비용 고속 프로토타입 PCB 조립 서비스
하드웨어 개발자, 전기 엔지니어, 기업가에게 제품 개발의 가장 중요한 단계는 디지털 설계에서 실제 프로토타입으로의 전환입니다. 훌륭한 회로 설계를 완전히 작동하는 기판으로 구현하는 것이 궁극적인 목표이지만, 역사적으로 이 과정은 가장 비용이 많이 들고 시간이 걸리는 단계였습니다. 여기서 프로토타입 PCB 조립이 전자 설계가 처음으로 물리적으로 구현되는 핵심 제조 단계가 됩니다. 이 글은 엔지니어와 제품 팀이 과거의 느리고 비싼 방식에서 벗어나 효율적이고 비용 효과적인 PCB 조립 제조업체를 선택하는 데 도움을 주는 기술 가이드입니다. 오늘날 통합 온라인 제조 플랫폼은 신속한 프로토타이핑, PCB 조립, 빠른 납기를 가능하게 했습니다. 이러한 변화는 전례 없는 수준의 대규모 혁신을 촉진하고 있습니다. 프로토타입 PCB 조립이란 무엇이며 왜 중요한가 본질적으로 프로토타입 인쇄 회로 기판 조립은 주로 테스트 및 검증 목적으로 소량의 관련 전자 부품으로 베어 회로 기판(PCB)을 조립하는 과정을 말합......
PCB 조립 제조업체 선정: 전문 엔지니어 팁
전자 분야에서 최종 제품의 신뢰성은 인쇄 회로 기판 조립(PCBA)에 달려 있습니다. PCB 조립은 전자 부품을 베어 PCB에 납땜하는 과정입니다. 이 복잡한 조립 행위는 제품의 기능에 매우 중요합니다. PCB 조립 제조업체를 선택하는 것은 파트너십 결정으로 봐야 합니다. 유능한 제조업체는 엔지니어링 팀의 연장선으로서 DFM(제조를 위한 설계)에 대한 중요한 피드백을 제공하고 품질 표준을 충족하도록 도와줍니다. 다음 가이드는 전문 엔지니어와 설계자가 프로젝트 요구사항에 가장 잘 맞는 PCB 조립 제조업체를 선택할 때 고려할 기술적 프레임워크를 제공하는 데 도움이 됩니다. 베어 보드에서 부품 장착, 납땜, 최종 테스트까지 PCB 조립 공정. 핵심 기술 역량: 설계 복잡도에 맞는 PCB 조립 제조업체 찾기 오늘날의 전자 기기는 매우 높은 밀도의 부품을 가지고 있으며 소형화되고 복잡한 열 요구사항을 포함합니다. 첫 번째 작업은 잠재적 파트너의 핵심 PCB 조립 역량을 분석하는 것입니다. #1 PCB......
스타트업 및 프로토타이핑을 위한 소량 PCB 조립
들어가며: 첫 번째 프로토타입을 넘어서 전자 산업의 빠른 발전으로 디지털 설계에서 실제 제품으로 가는 여정이 단축되었습니다. 스타트업, R&D 연구소, 개인 메이커에게 시간이 촉박한 솔루션을 물리적으로 프로토타이핑하고 반복하는 능력은 단순한 좋은 옵션이 아니라 필수입니다. 소량 PCB 조립은 소량의 완성된 회로 기판 제조를 위한 전문 제조 서비스로, 대부분의 경우 수 장에서 수천 장 범위입니다. 이것은 단순한 "소규모 생산 런"이 아니라 신제품 도입(NPI) 프로세스의 중요한 단계이며 소량 PCB 조립이라고도 합니다. 소량 PCB 조립은 단일 수작업 프로토타입과 더 큰 규모의 고비용 위험 제조 사이의 중요한 교차점 역할을 합니다. 이를 통해 검증을 위한 설계 반복, 하드웨어 확인, 초기 시장 진입 계획이 가능하며, 동시에 자본 투자와 위험을 최소화합니다. 이 가이드는 소량 PCBA의 과제부터 PCBA 제조업체 선정의 기본 지표, 제조를 위한 설계 충족을 위한 설계 규칙까지 엔지니어에게 제공되는......
턴키 PCB 어셈블리 설명: 전체 vs 부분 공정 및 이점
턴키 PCB 조립은 단일 서비스 공급업체에서 부품 소싱, PCB 제조, 조립, 품질 관리를 처리하여 전자 제품을 설계에서 생산으로 이어주는 간소화된 방법을 제공합니다. 긴 납기, 복잡한 BOM 관리, 여러 공급업체와의 반복적인 소통에 어려움을 겪는 팀에게 턴키 솔루션은 이러한 병목 현상을 해소하고 생산 지연의 위험을 크게 줄여줍니다. 조달과 조립을 단일 워크플로우로 통합함으로써 턴키 PCB 조립은 더 빠른 프로토타입, 더 신뢰할 수 있는 대량 생산, 더 낮은 전체 제조 비용을 가능하게 합니다. 이 가이드에서는 턴키 PCB 조립의 작동 방식, 풀 또는 파셜 턴키를 선택하는 경우, 그리고 더 짧은 시장 출시 시간으로 고품질 기판을 납품하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 설명합니다. 1. 턴키 PCB 조립이란? 가장 혁신적인 소기업과 스타트업이 인쇄 회로 기판(PCB)을 사용해야 할 때, 다양한 부품의 대규모 재고를 보유하고 이를 제작할 사내 팀이 필요한 것처럼 해당 PCB 조립에 어려움을 겪는 ......
인쇄 회로 기판 조립(PCBA): 단계별 가이드
인쇄 회로 기판 조립(PCBA)은 솔더 페이스트 도포, SMT 배치, 리플로우 솔더링, 검사, 최종 테스트를 통해 전자 부품을 제작된 PCB에 장착하는 공정입니다. 잘 제어된 PCB 조립 워크플로우는 전기적 성능, 신뢰성, 전반적인 제조 수율에 필수적입니다. 이 가이드는 전체 인쇄 회로 기판 조립 공정에 대한 명확하고 단계별 개요를 제공합니다. JLCPCB에서는 PCB 제조와 조립이 하나의 생태계에 통합되어 있습니다. 부품 소싱부터 정밀 스텐실을 이용한 솔더 페이스트 도포, SMT 기계의 정확한 부품 배치, 최적화된 리플로우 프로파일을 통한 일관된 솔더 접합 보장까지 모두 이루어집니다. 이 간소화된 워크플로우는 엔지니어들이 설계에서 완성된 하드웨어로 더 효율적으로 이동할 수 있도록 도와줍니다. JLCPCB의 인쇄 회로 기판 조립 JLCPCB PCB 조립 서비스는 고객의 전자 제조 요구를 충족시키는 신뢰할 수 있고 효율적인 옵션입니다. 접근 가능한 가격대에서 고품질 조립을 제공함으로써 JLCPC......