This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

초보자가 흔히 하는 PCB 설계 실수 5가지 (그리고 이를 피하는 방법)

최초 게시일 Sep 17, 2024, 업데이트 되였습니다. Dec 26, 2025

1 분

표목(TOC)
  • 실수 #1: 접지면(Ground Plane)을 사용하지 않음
  • 실수 #2: 간격 규칙 미확인
  • 실수 #3: 디커플링 커패시터를 사용하지 않음
  • 실수 #4: 부품에 레이블을 붙이지 않음
  • 실수 #5: 설계 규칙 검사(DRC)를 실행하지 않음
  • 결론

인쇄 회로 기판(Printed Circuit Boards, PCBs)은 현대 전자 제품의 핵심 구성 요소입니다. 스마트폰, 노트북, 자동차, 가전제품 등 거의 모든 전자 장치에 사용됩니다. PCB는 전자 부품을 연결하는 효과적인 방법으로, 신호와 전력을 소형화된 구조로 안정적으로 전달합니다. 그러나 PCB 설계는 특히 초보자에게 결코 쉬운 작업이 아닙니다.

이 글에서는 초보자들이 주로 범하는 PCB 설계 실수 5가지와 그 해결 방법에 대해 알아보겠습니다. 이러한 실수들은 신호 간섭, 열 문제, 전원 공급 문제, 심지어 부품 손상과 같은 문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 실수를 피함으로써, 여러분의 PCB 설계가 기능적이고 신뢰할 수 있도록 보장할 수 있습니다.

실수 #1: 접지면(Ground Plane)을 사용하지 않음

A ground plane

그라운드 플레인은 PCB(인쇄 회로 기판)에 넓게 펼쳐진 구리 영역으로, 접지와 연결되어 있습니다. 이는 전자기 간섭(EMI)이 PCB의 신호에 영향을 미치는 것을 방지하는 쉴드 역할을 합니다. 그라운드 플레인이 없으면 신호에 잡음이 유입될 수 있어 회로 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면 PCB 설계에 그라운드 플레인을 추가해야 합니다. 대부분의 PCB 설계 소프트웨어에는 그라운드 플레인을 쉽게 추가할 수 있는 기능이 내장되어 있습니다. 설계에서 새로운 레이어를 생성한 후 이를 접지 네트와 연결하기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 그라운드 플레인으로 활용할 수 있는 넓은 구리 영역이 생깁니다.

실수 #2: 간격 규칙 미확인

간격 규칙(DRC)은 PCB에서 두 전도체 간의 최소 거리를 의미하며, 예를 들어 두 트레이스나 트레이스와 패드 사이의 간격을 말합니다. 간격 규칙을 확인하지 않으면 단락이나 신호 간섭이 발생할 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면 PCB 설계 소프트웨어에서 간격 규칙을 확인하고 설정해야 합니다. 대부분의 PCB 설계 소프트웨어는 '룸(Rooms)'이라는 기능을 통해 다양한 객체들 사이의 간격 규칙을 설정할 수 있습니다. 이러한 규칙은 각 객체가 너무 가깝게 배치되어 단락이나 신호 간섭이 발생하지 않도록 방지해 줍니다.

Clearance Rules

실수 #3: 디커플링 커패시터를 사용하지 않음

디커플링 커패시터는 집적 회로(IC)의 전원 핀과 접지 핀 사이에 연결되는 커패시터입니다. 이 커패시터는 전원 공급을 안정화하고 전원 라인에서 발생하는 노이즈를 억제하는 역할을 합니다. 디커플링 커패시터를 사용하지 않으면 전원 공급이 불안정해지고 회로의 성능이 저하될 수 있습니다.

Not Using Decoupling Capacitors

이 실수를 교정하려면, PCB 설계에 디커플링 커패시터를 추가해야 합니다. 디커플링 커패시터의 크기와 유형은 IC와 전원 공급 전압에 따라 다릅니다. IC 데이터시트를 참조하여 적절한 디커플링 커패시터 값과 위치를 결정하는 것이 중요합니다.

실수 #4: 부품에 레이블을 붙이지 않음

부품에 레이블을 붙이지 않으면 조립 중 혼동과 실수가 발생할 수 있습니다. 레이블이 없으면 특히 복잡한 설계의 경우 어떤 부품이 어디에 위치해야 하는지 식별하기 어려울 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면, PCB 설계에서 모든 부품에 레이블을 붙여야 합니다. 대부분의 PCB 설계 소프트웨어에는 부품에 텍스트 레이블을 추가할 수 있는 기능이 있습니다. 읽기 쉽고 이해하기 쉬운 명확하고 간결한 레이블을 사용하는 것이 중요합니다.

실수 #5: 설계 규칙 검사(DRC)를 실행하지 않음

DRC는 잘못된 간격, 중첩된 객체 및 연결되지 않은 핀과 같은 오류를 검사하는 소프트웨어 기능입니다. DRC를 실행하지 않으면 조립 중이나 최종 제품에서 문제를 일으킬 수 있는 PCB 설계 오류가 발생할 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면, PCB 설계 소프트웨어에서 DRC를 실행해야 합니다. 대부분의 PCB 설계 소프트웨어에는 설계를 검사하고 발견된 문제에 대한 보고서를 제공하는 내장된 DRC 기능이 있습니다. DRC 보고서를 주의 깊게 검토하고, 생산을 시작하기 전에 설계에서 필요한 수정 사항을 수행하는 것이 중요합니다.

결론

PCB 설계는 특히 초보자에게 도전적인 작업일 수 있습니다. 그러나 초보자가 흔히 저지르는 상위 5가지 실수를 피하고 최선의 관행을 따르면, 기능적이고 신뢰할 수 있는 PCB를 설계할 수 있습니다.

한 마디로, 초보자가 자주 저지르는 상위 5가지 PCB 설계 실수는 그라운드 플레인을 사용하지 않는 것, 간극 규칙을 확인하지 않는 것, 디커플링 커패시터를 사용하지 않는 것, 부품에 라벨을 붙이지 않는 것, 그리고 설계 규칙 검사(DRC)를 실행하지 않는 것입니다. 이러한 실수를 해결하면 신호 간섭, 전원 문제, 부품 손상과 같은 일반적인 문제를 피할 수 있습니다.

이러한 실수를 고치기 위해서는, 적절한 도구를 사용하고 PCB 설계의 최선의 관행을 따르는 것이 중요합니다. 대부분의 PCB 설계 소프트웨어에는 그라운드 플레인 추가, 간극 규칙 확인, 디커플링 커패시터 추가, 부품 라벨링, 그리고 DRC 실행과 같은 기능이 내장되어 있어 이를 쉽게 수행할 수 있습니다.

PCB를 제작하기 전에 설계를 꼼꼼하게 검사하고 재검사함으로써 비용이 많이 드는 실수와 지연을 피할 수 있습니다. 부품의 데이터시트를 참조하고, 적절한 도구를 사용하며 PCB 설계의 최선의 관행을 따르는 것을 반드시 기억하십시오.

결론적으로, PCB 설계는 보람 있는 경험이 될 수 있지만, 세부 사항에 대한 세심한 주의와 실수로부터 배우려는 의지가 필요합니다. 이 글에서 설명한 상위 5가지 초보자 PCB 설계 실수를 피함으로써 기능적이고 신뢰할 수 있는 PCB를 설계하여 여러 해 동안 용도에 맞게 사용할 수 있습니다.

지속적인 성장