PCB 스타 접지 설계 가이드: 리턴 전류와 그라운드 플레인 비교
1 분
- 소개
- PCB 스타 접지란?
- 장점과 적합한 적용 조건
- 혼합신호 센서·MCU 보드 사례
- 스타 접지와 그라운드 플레인 비교
- 스타 접지 PCB 레이아웃 단계
- 자주 발생하는 스타 접지 실수
- 스타 접지 FAQ
- 결론
- 관련 PCB 설계 자료
핵심 정리
제어된 리턴 경로: 스타 접지는 선택한 회로 블록의 리턴 경로를 분리한 뒤 하나의 제어된 물리 지점에서 만나게 합니다. 노이즈가 큰 블록과 민감한 블록 사이의 공유 임피던스 결합을 줄일 수 있습니다.
적용 분야: 소형·저주파·저전류·노이즈 민감 회로, 오디오 단계와 센서 인터페이스에서 유용할 수 있습니다.
그라운드 플레인: 고속 디지털, RF와 복잡한 혼합신호 보드에서는 넓고 낮은 인덕턴스의 연속 플레인이 보통 더 적합합니다.
주의: USB, Ethernet, DDR, RF와 빠른 클록에 스타 접지를 무조건 적용하지 마세요. 신호 가까이에 연속적인 리턴 경로가 필요합니다.
절대 넘지 말아야 할 것: 그라운드 영역 사이의 틈을 신호가 가로지르면 리턴 루프가 커지고 EMI와 신호 무결성 문제가 생길 수 있습니다.
소개
PCB가 모든 DRC를 통과해도 실제 장비에서 ADC 값이 흔들리거나 오디오에 험이 생기고, 모터 드라이버가 MCU를 리셋할 수 있습니다. 전원 레일과 배선이 정상이어도 문제의 원인은 리턴 전류 전략일 수 있습니다.
그라운드는 전류를 흡수하는 마법의 싱크가 아닙니다. 모든 신호와 전원은 완전한 전류 루프를 만들며, PCB 레이아웃은 그 리턴 전류가 어디로 흐르는지 결정합니다. 스타 접지는 이 문제를 해결하는 방법 중 하나지만 모든 보드에 적용되는 규칙은 아닙니다.
PCB 스타 접지란?

스타 접지는 여러 회로 블록의 리턴을 하나의 의도된 지점으로 모으는 단일점 토폴로지입니다. 아날로그 프런트엔드, MCU와 전원 스테이지가 있는 보드라면 각 블록의 GND 리턴을 전용 도체로 구성하고 전원 리턴이나 벌크 커패시터 근처에서 만나게 할 수 있습니다.
단일점 접지의 핵심 개념
중요한 것은 배선이 실제 별 모양처럼 보이는지가 아니라 공유 임피던스를 제어하는 것입니다. LED 드라이버의 펄스 전류가 센서 증폭기와 같은 얇은 리턴 트레이스를 흐르면 그 트레이스의 전압 강하가 ADC 기준에 나타납니다. 별도 브랜치는 이러한 결합을 줄일 수 있지만, 각 브랜치의 길이와 루프 면적이 작아야 합니다.
스타 접지가 리턴 경로를 제어하는 방법
PCB 동박에는 저항과 인덕턴스가 있습니다. 낮은 주파수에서는 V=I×R이 중요한 설명이지만, 주파수가 높아지면 인덕턴스와 전류의 근접 효과가 더 중요해집니다. 빠른 신호의 리턴 전류는 신호선 가까이 흐르므로 긴 방사형 스타 브랜치는 오히려 루프 면적을 키울 수 있습니다.

장점과 적합한 적용 조건
- 아날로그 센서와 디지털 스위칭 전류의 공유 임피던스를 제한할 수 있습니다.
- 오디오나 정밀 계측에서 저주파 험과 기준 전압 변동을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 각 블록의 전류 경로를 검토하기 쉬워 디버깅이 편해집니다.
단일점 접지는 보드가 작고 전류가 비교적 느리며, 설계자가 각 리턴 경로를 명확하게 제어할 수 있을 때 효과적입니다. 고속 인터페이스, RF, DDR과 같이 전송선로 동작이 지배적인 영역에는 연속 플레인을 우선 검토해야 합니다.
혼합신호 센서·MCU 보드 사례
센서 증폭기, ADC, MCU와 전원 스테이지가 한 보드에 있다고 가정해 보겠습니다. 센서의 아날로그 리턴을 전원 스위칭 전류와 같은 얇은 트레이스로 연결하면 기준 전압이 흔들릴 수 있습니다. 스타 접지점을 벌크 커패시터나 전원 입력의 저임피던스 노드에 두고, 각 브랜치를 짧고 넓게 유지하는 방식이 한 가지 해결책입니다.

스타 접지와 그라운드 플레인 비교
그라운드 플레인은 넓은 구리 면으로 낮은 임피던스의 기준과 리턴 경로를 제공합니다. 최신 고속 PCB에서는 신호 가까이에 연속 플레인을 유지하는 것이 긴 스타 브랜치를 만드는 것보다 안전한 경우가 많습니다.
| 항목 | 스타 접지 | 그라운드 플레인 |
|---|---|---|
| 토폴로지 | 선택한 리턴이 한 지점에서 만남 | 넓고 연속적인 구리 기준면 |
| 강점 | 저주파·저전류 블록의 공유 임피던스 제어 | 낮은 인덕턴스, 짧은 고주파 리턴 |
| 주의점 | 브랜치가 길면 루프와 인덕턴스 증가 | 분할·틈이 리턴을 우회시킬 수 있음 |
| 적합 예 | 오디오, 센서, 정밀 저주파 | 고속 디지털, RF, 복잡한 혼합신호 |
스타 접지 PCB 레이아웃 단계
1. 기능 영역 식별
아날로그, 디지털, 전원, 모터와 통신 블록을 구분하고 각 블록의 전류 크기와 주파수 성분을 적습니다.
2. 스타 포인트 선택
회로도상의 GND 심볼이 아니라 실제 전류가 모이는 저임피던스 노드를 선택합니다. 전원 입력, 벌크 커패시터 또는 기준 노드가 후보가 될 수 있습니다.
3. 접지 브랜치 배선
각 브랜치를 짧고 넓게 배선하고 다른 블록의 리턴이 중간에서 합류하지 않도록 합니다.
4. 격리 검증
전원 스위칭 전류가 민감한 아날로그 브랜치를 통과하지 않는지, 신호와 그 리턴이 같은 경로를 공유하는지 확인합니다.
5. 혼합신호 IC 처리
ADC나 DAC의 아날로그·디지털 GND 핀을 데이터시트 권고에 따라 연결합니다. 무조건 핀을 멀리 분리하면 내부 리턴 경로가 길어질 수 있습니다.
6. 최종 DRC와 리턴 경로 검토
EasyEDA 또는 사용 중인 PCB CAD에서 DRC를 수행하고, 각 고속 신호의 가까운 기준면과 리턴 비아를 실제 레이어 구조에서 확인합니다.

자주 발생하는 스타 접지 실수
그라운드 영역의 틈을 신호가 가로지르는 경우
신호가 플레인의 분할이나 틈을 건너면 리턴 전류가 우회해 큰 루프를 만들 수 있습니다. 가능하면 신호 레이어와 인접한 연속 기준면을 유지합니다.
너무 긴 접지 트레이스로 안테나 루프를 만드는 경우
긴 트레이스는 인덕턴스와 방사 면적을 키웁니다. 스타 접지를 사용하더라도 브랜치를 길게 늘여 모든 GND를 중앙으로 모으는 방식은 피해야 합니다.

스타 접지 FAQ
스타 접지는 모든 PCB에 필요한가요?
아닙니다. 저주파·저전류·노이즈 민감 블록에서 검토할 수 있으며, 고속 디지털과 RF에서는 연속 그라운드 플레인이 보통 더 적합합니다.
아날로그 GND와 디지털 GND를 항상 분리해야 하나요?
데이터시트와 전류 경로를 기준으로 판단해야 합니다. 무조건 분리하면 리턴 경로가 길어지거나 틈을 가로지르는 문제가 생길 수 있습니다.
스타 포인트는 어디에 둬야 하나요?
주요 리턴 전류가 모이는 저임피던스 노드를 기준으로 정합니다. 전원 입력이나 벌크 커패시터 근처가 후보지만 회로마다 다릅니다.
USB와 Ethernet에도 스타 접지를 적용할 수 있나요?
고속 차동 신호의 연속적인 근접 리턴 경로가 우선이므로 별도 스타 브랜치를 무조건 적용해서는 안 됩니다.
그라운드 플레인과 스타 접지를 함께 사용할 수 있나요?
가능합니다. 저주파 블록에는 의도된 단일점 연결을 사용하고, 고속 신호 영역은 연속 플레인과 짧은 리턴 경로를 유지하는 식으로 역할을 나눌 수 있습니다.
결론
스타 접지는 모양이 아니라 리턴 전류와 공유 임피던스를 관리하는 설계 방법입니다. 오디오와 센서처럼 적용 조건이 맞는 블록에서는 유용하지만, 고속 신호에는 연속 그라운드 플레인과 근접 리턴 경로가 우선입니다.



관련 PCB 설계 자료
지속적인 성장
PCB 스타 접지 설계 가이드: 리턴 전류와 그라운드 플레인 비교
핵심 정리 제어된 리턴 경로: 스타 접지는 선택한 회로 블록의 리턴 경로를 분리한 뒤 하나의 제어된 물리 지점에서 만나게 합니다. 노이즈가 큰 블록과 민감한 블록 사이의 공유 임피던스 결합을 줄일 수 있습니다. 적용 분야: 소형·저주파·저전류·노이즈 민감 회로, 오디오 단계와 센서 인터페이스에서 유용할 수 있습니다. 그라운드 플레인: 고속 디지털, RF와 복잡한 혼합신호 보드에서는 넓고 낮은 인덕턴스의 연속 플레인이 보통 더 적합합니다. 주의: USB, Ethernet, DDR, RF와 빠른 클록에 스타 접지를 무조건 적용하지 마세요. 신호 가까이에 연속적인 리턴 경로가 필요합니다. 절대 넘지 말아야 할 것: 그라운드 영역 사이의 틈을 신호가 가로지르면 리턴 루프가 커지고 EMI와 신호 무결성 문제가 생길 수 있습니다. 소개 PCB가 모든 DRC를 통과해도 실제 장비에서 ADC 값이 흔들리거나 오디오에 험이 생기고, 모터 드라이버가 MCU를 리셋할 수 있습니다. 전원 레일과 배선이 정상이어도 ......
회로기판 그라운드 플레인과 파워 플레인 가이드 2026
핵심 요약 연속된 구리가 우선입니다: 우수한 회로기판 그라운드 플레인은 낮은 임피던스의 리턴 경로를 형성하고 노이즈를 줄이며, 혼합 신호 보드에서도 대부분 스플릿 플레인보다 안전합니다. 전류 루프 관점에서 생각하십시오: 모든 신호는 바로 아래에 리턴 경로가 필요합니다. 고속 트레이스는 절대 플레인 갭, 슬롯, 컷아웃을 가로질러 배선하지 마십시오. 스택업을 미리 계획하십시오: 중요한 신호를 배선하기 전에 레이어 배치를 먼저 결정하고, 파워 플레인과 그라운드 플레인을 서로 가깝게 배치하여 배전 인덕턴스를 낮추십시오. 배치가 필터링보다 우선입니다: 짧은 디커플링 루프, 적절히 배치된 스티칭 비아, 신중한 부품 배치는 대부분의 EMI 및 그라운드 루프 문제를 방지합니다. 제작 전에 반드시 확인하십시오: 제작 전에 구리 폴리곤을 재생성하고, DRC를 실행하며, 거버 파일을 검사하고, 스택업과 동박 두께를 제조사의 실제 사양과 일치시키십시오. 우수하게 설계된 회로기판 그라운드 플레인은 단순히 그라운드에 ......
고전류 PCB 설계를 위한 엔지니어 가이드 2026
핵심 요약 시스템 레벨 사고: 고전류 PCB 설계는 트레이스, 비아, 동박 플레인, 커넥터, 부품 패드, 리턴 경로가 함께 작동하는 전체 전류 경로에 관한 것입니다. 약한 연결 고리 하나가 전압 강하, 과열, 장기적인 고장을 유발할 수 있습니다. 흔한 고장 지점: 너무 작은 트레이스, 부족한 비아 배열, 끊어진 그라운드 플레인 연속성, 디레이팅 없이 IPC 표에만 의존하는 것, 간과된 커넥터 접촉 저항이 고전류 보드 고장의 가장 흔한 다섯 가지 원인입니다. 소재 및 열 관련 결정을 먼저 하십시오: 동박 두께(1oz vs. 2~3oz), 기판 종류(FR4, 하이 Tg, 메탈코어), 표면 처리는 배선을 시작하기 전에 선택해야 합니다. 열관리는 레이아웃이 끝난 후가 아니라 배치 단계에서 계획되어야 합니다. 양산 전에 검증하십시오: IR 드롭 및 열 시뮬레이션, DFM 검토, 열화상 매핑을 포함한 실제 부하 테스트를 통해 첫 보드 제작 전에 약점을 잡아내십시오. 화면상으로는 문제없어 보이는 트레이스도......
트랙 폭 대 전류 용량: PCB 전력 라우팅 팁
PCB 설계라는 정교한 과정에서 전력 라우팅은 숨은 영웅과도 같습니다. 이는 회로에 전류를 공급하여 생명을 불어넣는 중요한 역할을 합니다. 신호 트레이스가 임피던스 매칭과 노이즈 제어로 주목받는 동안, 전력 트랙은 과열되거나 구성 요소를 손상시키지 않으면서 조용히 전류를 전달하는 책임을 맡습니다. 그렇다면 이러한 트랙의 폭은 얼마나 넓어야 할까요? 바로 트랙 폭과 전류 용량 간의 관계가 핵심입니다. 만약 0.1mm 트랙으로 10A를 처리할 수 있다고 생각한다면, 이는 퓨즈처럼 작동하는 PCB를 설계하는 것과 다름없습니다. 전력 라우팅에서 트랙 폭의 중요성 전력 라우팅의 핵심은 전류를 효율적으로 전달하면서 열, 전압 강하, 그리고 신호 무결성을 관리하는 데 있습니다. 트랙 폭이 적절하지 않으면 열 축적, 전압 강하, 심지어 트레이스 손상과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 물론 SF 영화에서는 녹아내린 트레이스가 멋지게 보일 수 있지만, 현실에서는 설계 실패일 뿐입니다. IPC(국제 인쇄 회로 ......
PCB 레이아웃에서 바이패스 캐패시터에 대한 완벽 가이드
경험이 풍부한 엔지니어든 열정적인 취미 활동가든 모든 인쇄 회로 기판(PCB) 설계자는 한 번쯤 경험합니다: 회로의 예측 불가능한 동작입니다. 무작위 간격으로 리셋되는 마이크로컨트롤러, 점점 더 들쭉날쭉해지는 ADC 읽기, 또는 항상 오류로 가득한 고속 통신 버스. 대부분의 경우 문제는 결함이 있는 부품이나 논리 오류가 아니라 미묘하고 잠재적인 문제, 즉 노이즈가 많은 전력 분배 네트워크(PDN)입니다. 고주파 노이즈와 불안정한 전력 레일은 민감한 전자 장비에 큰 혼란을 줄 수 있습니다. 이러한 혼돈에 대한 첫 번째이자 가장 중요한 방어 수단은 소박한 바이패스 커패시터입니다. 이 글은 바이패스 커패시터의 적절한 배치와 사용에 대한 종합적인 기술 가이드 역할을 합니다. 일반적인 "핀 근처에 그냥 놓으세요"라는 조언을 넘어, 커패시터 배치의 물리학, 고급 배치/실무 지침, 전력/그라운드 조정된 평면, 일반적인 배치 문제(기생 인덕턴스, EMI 등)의 진단 및 수정에 대해 논의하겠습니다. 마지막으로......