일반적인 웨이브 솔더링 결함을 해결하는 방법
1 분
- 파형 납땜 결함
- 기공(Voids)
- 납땜 플래그
- 냉납
- 납땜 접합부의 브리지 또는 쇼트
파형 납땜 결함
파형 납땜 공정은 PCBA(인쇄 회로기판 조립)에서 결함을 주로 유발하는 공정입니다. 이 공정은 전체 PCBA 조립 과정에서 최대 50%까지 결함율을 발생시킬 수 있습니다. 파형 납땜은 특히 관통형 부품(회로 기판에 뚫린 구멍에 리드가 삽입되는 부품)에 가장 적합합니다.
다음은 파형 납땜 공정에서 흔히 발생하는 문제와 그 해결책입니다 :
불완전한 납땜
전자 부품의 납땜 과정에서 납이 납땜 포인트에 제대로 부착되지 않을 경우 불완전한 납땜이 발생할 수 있습니다. 이는 약한 납땜 접합부나 간헐적인 접촉 문제를 일으킬 수 있습니다. 납땜 결함은 적절하지 않은 납땜 온도, 부족한 플럭스, 불충분한 납땜 시간, 오염된 납땜 표면 등 여러 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 이러한 납땜 문제를 예방하기 위해 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다:
- 납이 완전히 녹아 납땜 표면에 효과적으로 젖게 하려면 적절한 납땜 온도를 유지하십시오.
- 납땜 표면에 잘 부착되도록 적절한 양의 플럭스를 사용하십시오.
- 납땜 시간이 충분하되 너무 짧지 않도록 조절하십시오.
- 납땜 전에 납땜할 표면을 깨끗이 청소하여 오염이 없도록 하십시오.
- 정기적으로 납땜 품질을 점검하고 약한 접합부와 같은 문제를 즉시 찾아내어 수리하십시오.
기공(Voids)
웨이브 납땜 및 수작업 납땜에서는 가스 방출 문제가 흔하게 발생합니다. 기공은 용접 접합부에 생기는 가스 구멍을 의미합니다. 기공의 형성은 납땜 표면에 있는 산화물, 기름, 불순물과 관련이 있을 수 있으며, 납땜 과정 중 발생하는 가스 방출로 인해 생길 수도 있습니다. 이러한 기공은 접합부 표면에 작은 구멍이나 더 큰 공동 형태로 나타날 수 있습니다.
통과 구멍에서는 적절한 구리 도금 두께가 매우 중요하며, 구멍 벽 표면에는 최소 25µm의 구리가 도금되어야 합니다. 또한, 납땜 표면이 깨끗하며 산화물, 기름, 불순물이 없어야 합니다. 가스 생성을 줄이고 축적을 방지하기 위해, 납땜 온도와 납땜 플로우과 같은 납땜 매개변수를 조정해야 합니다. 이러한 방법을 통해 기공 문제가 효과적으로 감소되고, 납땜의 품질과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
과도한 납 사용
납땜을 처음 접하는 초보자들은 더 많은 납을 사용하는 것이 좋다고 생각하지만, 과도한 납 사용은 부품 단자와 핀이 납에 잠기거나, 납땜 접합부에 둥글고 볼록한 기포가 생길 수 있습니다. 이러한 문제의 원인으로는 지나치게 길게 돌출된 리드, 플럭스 부족, 과도한 솔더 드래, 부적절한 노즐 스트리핑 동작 등 있습니다.
과도한 땜납은 일반적으로 뜨거운 다리미 끝을 사용하여 제거할 수 있습니다. 극단적인 경우에는 납땜 추출기나 납땜 심지도 도움이 될 수 있습니다.
납땜 플래그
납땜 조인트 팁은 납땜 과정 중에 나타나는 납땜 조인트의 비정상적인 모양을 의미하며, 날카롭거나 돌출된 형태를 가질 수 있습니다. 잘라낸 후, 납땜 조인트 팁은 부품 리드와 전체적으로 일치해야 하며, PCB를 2mm 이상 넘지 않아야 합니다.
납땜 팁 도금 문제의 주요 원인으로는 납땜 인두 팁이 잘못된 방향으로 납땜 조인트를 떠나는 것, 납땜 인두를 너무 천천히 이동시키는 것, 불량한 납땜재, 납땜재 내 과도한 불순물, 그리고 너무 낮은 온도에서 납땜하는 것이 있습니다. 이로 인해 발생하는 결과로는 외관 불량과 브리징 가능성이 있으며, 고전압 회로에서는 팁 방전이 일어날 수도 있습니다.
납땜 조인트의 날카로움을 방지하기 위해서는 납땜 과정에서 각도, 속도, 온도를 정확하게 제어하고, 고품질 납땜재를 선택하며, 납땜 장비가 정상적으로 작동하는지 확인하는 것이 중요합니다. 올바른 납땜 작업과 철저한 품질 관리를 통해 납땜 조인트의 날카로움 발생을 효과적으로 줄일 수 있으며, 이를 통해 납땜의 품질과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
냉납
냉납은 납땜 불량이라고도 불립니다. 납땜 접합부의 표면이 불규칙한 자국과 울퉁불퉁함을 나타냅니다. 납땜 불량은 일시적 접촉 불량과 동일한 현상을 보입니다. 제조 과정에서는 이를 완전히 식별하기 어렵기 때문에 제품을 사용 중에 발견되는 경우가 많습니다. 사용자가 이를 발견하기까지는 며칠에서 몇 달, 혹은 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 이러한 문제는 심각한 부정적인 영향을 미치며, 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 냉납은 강도가 낮아 전도성이 좋지 않기 때문입니다.
● 냉각 중에 체인이 진동하거나 외부 힘에 의해 영향을 받아 납땜이 불량해질 수 있습니다.
● 납땜 온도가 너무 낮거나 체인 속도가 너무 빠르면, 용융된 납땜의 점도가 너무 높아져 납땜 접합부 표면에 주름이 생길 수 있습니다.
● 차가운 납땜 접합부를 수리하려면, 뜨거운 납땜 인두로 접합부를 다시 가열하여 납이 흐르도록 하면 됩니다.
납땜 접합부의 브리지 또는 쇼트
납땜 접합부의 브리징은 파형 납땜에서 흔히 발생하는 결함입니다. 이는 부품 핀이 너무 가까이 배치되었거나, 파형이 불안정한 경우에 발생할 수 있습니다. 가능한 원인으로는 납땜 온도가 너무 낮게 설정된 경우, 납땜 시간이 너무 짧은 경우, 납땜 후 온도가 너무 빨리 떨어지는 경우, 그리고 플럭스의 분사량이 너무 적은 경우가 있습니다.
이런 경우에는 파형을 확인하고 납땜 좌표가 정확한지 확인해야 합니다. 이는 납땜 온도나 예열 온도를 높이거나, 납땜 시간을 연장하거나, 냉각 시간을 늘리거나, 플럭스 분사량을 증가시키는 방법들로 개선할 수 있습니다.
지속적인 성장
01005 실장 가이드: PCB 설계, 스텐실, 피더 정전기와 리플로우
핵심 요점 인치식 01005 부품의 크기는 0.4 × 0.2 mm이며, 미터식 코드는 0402입니다. 안정적인 실장을 위해서는 ENIG처럼 평탄한 표면 마감, 대칭형 NSMD 패드, 약 3 mil 두께의 스텐실과 미세 분말 솔더 페이스트, 피더의 정전기 제어, 부품 실장 전 3D SPI가 필요합니다. 01005 부품은 재작업에 시간이 걸리고 불량 위험도 크므로, 1차 합격률이 가장 중요한 지표입니다. 그림: 손가락 끝에 올려놓은 SMD 커패시터 여섯 개. 왼쪽부터 01005, 0201, 0402, 0603, 0805, 1206. 사진은 필리프 발베리 촬영, CC BY-SA 4.0 라이선스, 출처는 위키미디어 공용 위 사진에서 가장 작은 커패시터는 길이 0.4 mm, 폭 0.2 mm의 01005입니다. 008004처럼 더 작은 부품도 있지만 휴대전화와 모듈 제조사 외에는 드물게 사용합니다. 그래서 대부분의 설계에서 01005가 수동 부품 크기의 실질적인 하한입니다. 0402와 0201에서 통하던......
SMD 리워크 가이드: PCB 손상을 막는 공구, 온도 및 작업 기법
타 버린 레귤레이터 교체부터 잘못된 부품 값 수정, 미세 피치 IC의 솔더 브리지 제거에 이르기까지, SMD 리워크는 전자제품 제조와 시제품 개발에서 필수적인 기술입니다. 리워크를 통해 엔지니어는 새 기판을 다시 제작하는 데 드는 비용과 시간 없이 조립 불량을 수리하고, 설계 변경을 반영하며, 값비싼 PCB를 되살릴 수 있습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: SMD 리워크란 무엇인가 대표적인 리워크 상황 공구와 온도 설정 안전한 제거 및 실장 패키지별 작업 기법 실제 수리 사례 흔한 불량과 예방법 리워크와 교체의 판단 기준 SMD 리워크란 무엇이며 왜 중요한가? SMD 리워크란 PCB와 주변 부품을 보호하면서 국부적인 열을 이용해 표면 실장 부품(SMD)을 제거·수리·교체하는 통제된 공정을 말합니다. 기판 전체를 다시 만들지 않고도 조립 불량을 바로잡거나, 고장 난 부품을 교체하거나, 설계 변경을 반영하기 위해 널리 수행됩니다. SMD 리워크가 필요한 상황: 시제품 검증: 양산 설계를 확정하기......
칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다. 정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다. 최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다. 본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을......
IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드
전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다. 본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이 SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁 IC 패키지란 무엇인가? IC 패키......
와이어 본딩 vs 플립 칩: 반도체 패키징의 핵심 차이점
빠르게 발전하는 반도체 패키징 분야에서 와이어 본딩과 플립 칩 기술 중 무엇을 선택하느냐는 단순한 기구적 결정을 넘어, 제품의 성능과 열적 한계, 그리고 수익성까지 좌우하는 전략적 분기점입니다. 기존 인터커넥트 방식의 검증된 신뢰성과 비용 효율을 원하십니까, 아니면 최신 플립 칩 구조가 제공하는 높은 I/O 밀도와 뛰어난 신호 무결성이 필요한 응용 분야입니까? 본 종합 가이드에서는 오랜 고급 패키징 엔지니어링 경험을 바탕으로 복잡한 내용을 명확하게 정리합니다. 와이어 본딩과 플립 칩의 구조적 특성, 비용 트레이드오프, 전기적 특성을 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시면 와이어 본딩과 플립 칩 중 어느 쪽이 자사의 설계 요구사항과 시장 목표에 부합하는지 판단할 수 있는, 엔지니어링에 근거한 명확한 로드맵을 얻으실 수 있습니다. 와이어 본딩 vs 플립 칩: 핵심 차이점 와이어 본딩이 가느다란 금속 와이어(금, 구리, 알루미늄)를 이용해 칩 외곽에서 연결을 형성하는 반면, 플립 칩 기......
BGA 솔더링 완벽 해설: 공정, 장비, 모범 사례 종합 가이드
전자 부품이 더 작은 실장 면적에서 더 많은 핀 수를 요구하게 되면서, 업계는 볼 그리드 어레이(BGA)에 크게 의존하고 있습니다. BGA는 기존의 와이어 리드 대신 부품 아래에 배열된 미세한 솔더 볼을 이용해 인쇄회로기판과 연결하는 표면 실장 패키지입니다. 이 접합부는 패키지 본체 아래에 가려져 있어 일반적인 육안 검사가 불가능합니다. 그래서 BGA 솔더링은 표면 실장 기술(SMT)에서 대단히 중요하면서도 복잡한 공정으로 꼽힙니다. PCB 설계자와 엔지니어에게 이 실장 방식을 숙지하는 일은 안정적인 수율을 확보하기 위한 필수 과제입니다. 이 글을 BGA 솔더링의 결정판 튜토리얼로 활용하시기 바랍니다. 본 가이드에서는 리플로우 기초부터 검증에 필요한 장비까지 BGA 솔더링 공정 전반을 다룹니다. BGA 솔더링이란 무엇입니까? BGA 솔더링이 무엇인지 궁금하시다면, 이는 볼 그리드 어레이 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 부착하는 구체적인 공정을 말합니다. 와이어 리드를 사용하는 기존 부품과 달리,......