단계별로 완성하는 PCB 레이아웃 프로세스 가이드
2 분
- 서론
- PCB 레이아웃 체크리스트
- PCB 레이아웃 프로세스란 무엇인가
- PCB 레이아웃 프로세스 개요
- 상세 PCB 레이아웃 설계 단계
- 고급 PCB 레이아웃 모범 사례
- PCB 레이아웃 프로세스 관련 FAQ
핵심 요약
즉흥적 진행이 아닌 프로세스: 반복 가능하고 표준화된 PCB 레이아웃 프로세스야말로 작동하는 회로도를 첫 시도에 성공하는 보드로 만들어주는 요소이며, 운이 아닙니다.
배치가 모든 것을 좌우합니다: 부품 배치와 기능 블록 구획화는 가장 영향력이 큰 단계입니다. 좋은 배치는 배선을 쉽게 만들고, 나쁜 배치는 배선을 불가능하게 만듭니다.
중요 신호는 먼저 수동으로 배선하십시오: 클럭, 차동 페어, 민감한 아날로그 네트, 전원 스위칭 루프는 다른 모든 것을 자동 배선하기 전에 반드시 수동으로 배선해야 합니다.
처음부터 제조 용이성을 고려한 설계: 기구적 제약을 먼저 확정하고, 데이터시트 대비 풋프린트를 검증하며, 설계 규칙을 제조사의 실제 생산 한계에 맞추십시오.
접지 평면은 타협의 대상이 아닙니다: 모든 다층 보드는 최소 하나의 견고하고 연속된 접지 평면이 필요하며, 어떤 신호도 평면 분할부를 가로질러서는 안 됩니다.
서론
취미 애호가와 엔지니어를 가르는 질문이 하나 있습니다. 시뮬레이션에서 완벽하게 작동하는 회로도를 첫 시도에 생산 단계에서도 완벽하게 작동하는 실제 보드로 만들어낼 수 있습니까? 그 답은 대개 "탄탄한 프로세스 없이는 불가능하다"입니다.
현대의 PCB 설계는 단순히 회로를 연결하는 것 이상의 작업입니다. 제품 성능, 신호 무결성, 제조 용이성(DFM)을 직접적으로 좌우합니다. 회로도는 회로가 무엇을 하는지를 담고 있습니다. PCB 레이아웃 프로세스는 기생 커패시턴스가 실재하고 열 구배가 존재하며, 제조사가 최소 환형 링 크기에 대해 매우 구체적인 기준을 가지고 있는 현실 세계에서 그 회로가 얼마나 잘 작동하는지를 결정합니다.
개념적인 회로도를 신뢰성 있는 대량 생산 실물 보드로 전환하려면 엔지니어는 체계적이고 표준화된 절차를 따라야 합니다. 단계를 건너뛰거나, 지름길을 택하거나, 제조 제약을 무시하면 어떤 엔지니어도 좋아하지 않는 일, 즉 보드를 두 번째로 다시 발주하는 상황을 겪게 됩니다. 제대로 된 프로세스, 혹은 전문적인 JLCPCB 레이아웃 서비스였다면 "거버 생성"을 클릭하기 전에 이러한 문제들을 미리 잡아냈을 것입니다.
이 글은 종합적인 PCB 레이아웃 가이드로서, PCB 레이아웃 설계에 관련된 핵심 단계와 다음 하드웨어 프로젝트가 첫 시도에 성공하기 위해 필요한 필수 PCB 레이아웃 모범 사례를 안내합니다. 첫 2층 브레이크아웃 보드를 레이아웃하는 경우든, 밀도 높은 혼합 신호 설계를 다루는 경우든, 여기서 다루는 PCB 레이아웃 프로세스는 회로도 임포트부터 거버 파일 출력까지 반복 가능하고 생산에서 검증된 워크플로우를 제공합니다.
PCB 레이아웃 체크리스트
- 기구적 제약 사항 및 보드 외형
- 레이어 적층 설계 및 설계 규칙
- 전원 분배 및 접지 전략
- 부품 배치 및 기능 블록 할당
- 중요 신호 배선 및 나머지 배선
PCB 레이아웃 프로세스란 무엇인가
PCB 레이아웃 프로세스는 회로 회로도를 제조 가능한 인쇄 회로 기판으로 전환하는 엔지니어링 워크플로우로, 보드 치수를 정의하고, 부품을 최적의 물리적 위치에 배치하며, 부품 간 동박 회로를 배선하고, 생산에 필요한 제작 파일을 생성하는 과정을 포함합니다. 이는 부품이 추상적인 기호로 표현되고 이상적인 배선으로 연결되는 논리적 회로 설계와, 모든 밀리미터의 동박, 모든 비아, 모든 여유 간격이 신호 품질, 열적 거동, 제조 수율에 실질적인 영향을 미치는 물리적 제품 사이의 간극을 메워줍니다. 회로도를 건축 설계도, PCB 레이아웃 설계를 실제 시공이라고 생각해 보십시오. 같은 건물이지만 하나는 종이 위에만 존재하고, 다른 하나는 실제 지진을 견뎌내야 합니다.
PCB 레이아웃 프로세스 개요
회로도 캡처에서 레이아웃 설계까지
모든 PCB 레이아웃 프로세스는 겉보기에는 단순해 보이지만 실은 그렇지 않은 하나의 단계에서 시작됩니다. 바로 회로도 넷리스트를 PCB 설계 환경으로 옮기는 작업입니다. 이 단계에서 여러분이 부품 기호 사이에 그린 논리적 연결, 즉 네트가 레이아웃 도구가 만족시켜야 할 물리적 제약으로 바뀝니다.
EasyEDA(그리고 대부분의 최신 EDA 도구)에서는 이 전환이 넷리스트 동기화 과정을 통해 이루어집니다. "PCB로 변환" 또는 "PCB 업데이트"를 클릭하면 도구가 회로도를 읽어 들여 할당된 풋프린트와 함께 모든 부품을 추출하고, 아직 배선되지 않은 논리적 연결을 보여주는 얇은 선인 랫츠네스트 선으로 연결된 미배치 부품 묶음으로 PCB 편집기에 가져옵니다.
이 단계는 자동으로 이루어지는 것처럼 보이지만, 실제로는 많은 설계가 조용히 무너지는 지점이기도 합니다. 가장 흔한 실패 유형은 풋프린트 불일치입니다. 회로도상의 부품에 할당된 풋프린트가 실제로 실장하려는 부품과 물리적으로 일치하지 않는 경우입니다. SOIC-8 패키지에 SOIC-16 풋프린트가 할당되거나, 0402 저항에 0603 패드가 지정되거나, QFN에 잘못된 열 패드 크기가 적용되는 식입니다. 이러한 불일치는 회로도 오류로 나타나지 않으며, 풋프린트 자체는 "유효"하기 때문에 DRC에서도 걸러지지 않습니다. 단지 실제 부품과 일치하지 않을 뿐입니다.
대처법은 간단하지만 꾸준한 습관이 필요합니다. 넷리스트를 옮기기 전에 모든 풋프린트를 해당 부품의 데이터시트와 대조하여 검증하십시오. SMD 부품의 경우, 패드 치수가 IPC-7351B: Generic Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard를 준수하는지 확인하십시오. 이 표준은 랜드 패턴 크기 산정을 위한 세 가지 밀도 레벨(Most/Nominal/Least)을 제공합니다. EasyEDA의 내장 부품 라이브러리는 일반적으로 신뢰할 수 있지만, 커스텀 풋프린트를 제작했거나 서드파티 라이브러리를 가져온 경우에는 수동 검증이 필수입니다.
프로세스의 결과물
전체 PCB 레이아웃 프로세스의 최종 목표는 제조사가 모호함 없이 보드를 제작할 수 있도록 하는 제조 파일 세트입니다. 이러한 결과물에는 다음이 포함됩니다:
- 거버 파일 — 각 동박 레이어, 솔더 마스크 레이어, 실크스크린 레이어, 보드 외형을 설명하는 업계 표준 형식입니다. 각 레이어는 별도의 거버 파일(예:
GKO,GBL,GBP,GBO,GBS)로 구성됩니다. EasyEDA는 RS-274X 형식으로 거버 파일을 내보낼 수 있으며, JLCPCB는 이를 그대로 받아들입니다. - 드릴 파일(Excellon) — 보드상의 모든 홀의 위치, 지름, 유형(도금관통홀 여부)을 정의합니다. 비아, 부품 관통홀, 마운팅 홀이 모두 여기에 명시됩니다.
- 부품 목록(BOM) — 부품값, 패키지 유형, 지정번호, 제조사 부품번호를 포함한 전체 부품 목록입니다. JLCPCB의 SMT 조립 서비스의 경우, 올바른 부품 소싱을 위해 BOM에 특정 열(지정번호, 풋프린트, 수량, LCSC 부품번호)이 포함된 형식이어야 합니다.
- 픽앤플레이스 파일(CPL) — 센트로이드 파일이라고도 하며, 모든 SMD 부품의 X/Y 좌표, 회전, 레이어(상단 또는 하단)를 명시합니다. 조립 장비는 이 파일을 사용해 각 부품을 정확히 어디에 배치해야 하는지 파악합니다.
아래에서 이러한 결과물로 이어지는 각 설계 단계를 자세히 살펴보겠습니다.
상세 PCB 레이아웃 설계 단계
1기구적 제약 사항 및 보드 외형
부품을 하나라도 배치하기 전에, PCB의 물리적 경계를 정의해야 합니다. 이는 창의적인 결정이 아니라 인클로저, 커넥터 위치, 마운팅 하드웨어, 그리고 보드가 수용해야 하는 기타 모든 물리적 인터페이스에 의해 결정되는 기구적 제약입니다.
이 단계에서 정의해야 할 사항
- 보드 외형. 정확한 보드 형상을 가져오거나 직접 그립니다. 기구 엔지니어가 인클로저 PCB 공간의 DXF 파일을 제공했다면, 정확한 치수 일치를 위해 이를 EasyEDA에 직접 가져오십시오(파일 → 가져오기 → DXF). 직접 보드 형상을 정의하는 경우에는 보드 외형 레이어를 사용하여 정확한 치수로 외곽선을 그리십시오.
- 마운팅 홀. 인클로저 설계에서 지정한 위치에 마운팅 홀을 배치하십시오. M3 마운팅 홀은 일반적으로 3.2mm 드릴과 6.5mm 패드를 사용하며, 접지 요구사항에 따라 동박 금지 구역을 두기도 합니다. 홀-가장자리 간격이 제조사의 요구사항을 충족하는지 확인하십시오.
- 금지 구역. 동박, 부품, 비아를 배치할 수 없는 영역을 정의하십시오. 일반적인 금지 구역에는 기계적 간섭이 발생할 수 있는 커넥터 하부 영역, V-그루브 패널화 또는 라우팅으로 소재가 제거될 보드 가장자리 인근 영역, 반대쪽 면의 높은 부품 상하부 영역 등이 있습니다.
JLCPCB 공정 제약
JLCPCB는 V-컷 패널화의 경우 보드 가장자리-동박 최소 간격 0.3mm, 탭 라우팅의 경우 0.2mm를 요구합니다. 마운팅 홀은 보드 가장자리로부터 최소 1mm의 환형 링 또는 금지 구역 간격을 유지해야 합니다. V-컷 패널로 제작 가능한 최소 크기는 70mm × 70mm이며, 최대 크기는 475mm × 475mm입니다. 이를 벗어나면 V-컷 장비를 통과할 수 없습니다. 기구적 제약을 먼저 확정해 두면, 아름다운 레이아웃을 완성한 후에야 USB 커넥터가 인클로저 벽과 충돌하거나 마운팅 홀이 BGA 패키지 바로 아래에 위치한다는 사실을 뒤늦게 발견하는 고통스러운 상황을 방지할 수 있습니다. 두 번 재고, 한 번에 배치하십시오.
2레이어 적층 설계 및 설계 규칙
보드 외형이 정의되었다면, 다음 결정은 몇 개의 레이어가 필요하며 그 레이어들을 어떻게 구성할지입니다. 이 결정은 신호 밀도(배선해야 할 회로 수), 임피던스 제어 요구사항(제어 임피던스 전송선이 필요한지 여부), 전원 분배 복잡도(분배해야 할 전압 레일 수)에 따라 좌우됩니다.
레이어 수 결정
대부분의 설계에서는 다음과 같은 실용적인 위계를 따릅니다:
- 2층 — 부품 밀도가 낮고, 임피던스 제어가 필요 없으며, 고속 신호가 적은 단순한 설계에 적합합니다. 브레이크아웃 보드, 단순 센서 모듈, 저속 마이크로컨트롤러 응용에 이상적입니다.
- 4층 — 중간 복잡도 설계에 최적입니다. 전용 접지 평면을 사이에 두고 상단과 하단에 두 개의 신호 레이어가 배치됩니다. 대부분의 임베디드 시스템, IoT 기기, 혼합 신호 보드에 적합한 주력 구성입니다.
- 6층 이상 — 고속 디지털 시스템(DDR 메모리, FPGA 등), 밀집된 BGA 팬아웃 구조, 전용 전원 평면이 필요한 복잡한 전원 분배 네트워크, 정밀한 레이어 적층과 제어된 전자기 커플링이 요구되는 RF/마이크로파 응용 등 고급 설계에 일반적으로 필요합니다.
설계 규칙 구성
적층 구조가 정의되었다면, 설계 내 모든 회로, 패드, 비아를 관장할 전역 설계 규칙을 EasyEDA에서 설정하십시오. 설계 → 설계 규칙으로 이동하여 목표 제조 공정에 맞는 값을 설정하십시오:
| 항목 | JLCPCB 표준(1–2층 PCB) | JLCPCB 표준(4층 이상 PCB) |
|---|---|---|
| 최소 회로 폭 | 4mil (0.10mm) | 3.5mil (0.09mm) |
| 최소 회로 간격 | 4mil (0.10mm) | 3.5mil (0.09mm) |
| 최소 비아 홀 직경 | 0.15mm | 0.25mm |
| 최소 비아 직경 | 0.15mm | 0.25mm |
| 최소 환형 링 | 0.18mm | 0.15mm |
| 솔더 마스크 확장 | 0.09mm | 0.09mm |
이는 일반적인 경험칙입니다. 실제 설계에서는 이 값들을 목표치가 아니라 절대 최소값으로 취급해야 합니다. 일반적인 배선의 경우 8mil 회로 폭/간격을 기본값으로 사용하고, 설계상 필요한 경우(BGA 팬아웃, 미세 피치 QFP 배선 등)에만 더 좁게 적용하는 것이 안전합니다.
JLCPCB 공정 제약
제어 임피던스 설계의 경우, 설계자는 선택한 적층 구조를 기준으로 목표 임피던스(일반적으로 단일 종단 50Ω 또는 차동 100Ω)에 필요한 정확한 회로 폭을 산출하기 위해 JLCPCB의 임피던스 계산기를 사용해야 합니다. 일반 공식으로 계산한 회로 폭은 JLCPCB 소재의 구체적인 유전율과 두께를 반영하지 않는 한 실제 생산과 일치하지 않습니다.
3전원 분배 및 접지 전략
다층 PCB 설계(4층 이상)의 경우, 전원 및 접지 계획은 레이아웃 프로세스 초기에 고려되어야 합니다. 부품 배치와 별개로 평면을 설계하기보다는, 엔지니어는 일반적으로 레이어 할당, 전원 분배, 부품 배치 간의 반복적인 최적화 과정을 거칩니다.
사전 평면 전략은 상세 배선을 시작하기 전에 적절한 전류 귀환 경로를 보장하고, 전원 루프 면적을 최소화하며, 신호 무결성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
접지 평면: 타협 불가 요소
모든 다층 PCB는 최소 하나의 견고하고 연속적이며 끊김 없는 접지 평면이 필요합니다. 이는 권장 사항이나 모범 사례가 아니라 신호 무결성, EMI 성능, 안정적인 전원 분배를 위한 필수 요건입니다. 접지 평면은 보드상의 모든 신호에 대한 귀환 전류 경로 역할을 하며, 그 연속성이 귀환 경로의 품질을 직접적으로 결정합니다.
4층 적층 구조에서 접지 평면은 일반적으로 내층 1(상단 신호 레이어 바로 아래)에 위치합니다. 이러한 배치는 상단 레이어의 모든 회로에 인접한 기준 평면을 제공하여, 제어 임피던스 배선을 가능하게 하고 고주파 신호의 루프 면적을 최소화합니다.
전원 평면 계획
전원 평면(6층 보드에서는 일반적으로 내층 3 또는 4층)은 보드 전역에 공급 전압을 분배합니다. 설계에 단일 전압 레일(예: 3.3V)만 있다면 전체 평면을 해당 레일에 할당할 수 있습니다. 여러 레일(3.3V, 5V, 1.8V)이 있다면 평면을 구역별로 분할해야 하지만, 신호 회로 아래로 슬롯이 지나가지 않도록 이러한 분할은 신중하게 계획되어야 합니다.
이 단계에서는 회로의 전압 도메인을 기준으로 전원 평면의 대략적인 구획을 스케치하십시오. 상세한 분할 경계는 각 IC와 그 디커플링 커패시터가 정확히 어디에 배치될지 파악한 후 4단계에서 다듬게 됩니다.
JLCPCB 공정 제약
JLCPCB는 6–20층 보드 전체에 대해 수지 충전 동박 캡핑 비아인패드(POFV)를 무료로 제공합니다. 이는 고밀도 설계의 전원 평면 계획에 매우 중요한데, 내층 전원 평면에 연결되는 비아를 부품 패드에 직접 배치할 수 있어 비아 우회 배선이 필요 없기 때문입니다. 4층 보드의 경우, 내층 평면에 연결되는 표준 관통홀 비아는 추가 비용 없이 처리됩니다.
4부품 배치 및 기능 블록 할당
이 단계에서 설계가 실제로 형태를 갖추기 시작합니다. 그리고 이는 전체 PCB 레이아웃 프로세스에서 가장 영향력이 큰 단계라고 해도 과언이 아닙니다. 좋은 배치는 배선을 쉽게 만듭니다. 나쁜 배치는 배선 도구를 아무리 능숙하게 다루더라도 배선을 불가능하게 만듭니다.
가져오기 및 초기 배치
회로도로부터 동기화한 후, 모든 부품은 보드 외형 바깥에 랫츠네스트 선으로 연결된 묶음으로 나타납니다. 첫 번째 작업은 이들을 보드 위로 끌어와 대략적인 초기 배치로 정렬하는 것입니다. 아직 완벽함을 걱정할 필요는 없습니다. 목표는 회로의 기능적 구조를 반영하는 공간적 구성을 확립하는 것입니다.
기능 블록 구획화
회로도를 기능별 시트로 나누었던 것처럼, 보드도 기능별 영역으로 나누십시오. 일반적인 블록은 다음과 같습니다:
- 전원 공급부 — 입력 커넥터, 전압 레귤레이터(LDO/스위칭), 인덕터, 벌크 및 바이패스 커패시터, 보호 부품(TVS, 퓨즈). 이들은 전원 입력 커넥터 근처에 배치하고, 스위칭 루프 부품들은 서로 밀접하게 그룹화하십시오.
- 디지털/MCU부 — 마이크로컨트롤러, 수정 발진기, SPI 플래시, USB 인터페이스, 디버그 헤더. 수정 발진기와 그 부하 커패시터는 MCU의 발진기 핀에 최대한 가깝게 배치해야 합니다. 수정 발진기와 IC 사이의 회로가 1밀리미터씩 늘어날 때마다 기생 커패시턴스가 추가되어 발진 안정성이 저하됩니다.
- 아날로그/센서부 — ADC, 연산 증폭기, 센서 인터페이스, 전압 기준. 노이즈 커플링을 최소화하기 위해 디지털부 및 전원부와 물리적으로 분리하십시오.
- RF부(해당하는 경우) — RF IC, 정합 네트워크, 안테나 커넥터 또는 트레이스 안테나. 임피던스 제어 경로는 서브밀리미터 단위의 치수 변화에도 민감하기 때문에 RF부는 가장 세심한 배치가 요구됩니다.
- 커넥터 및 인터페이스 — 인클로저 설계 및 케이블 배선과 일치하는 위치의 보드 가장자리에 배치하십시오.
IC 핀 분포에 따른 평면 반복 조정
이 지점에서 초보자와 숙련된 설계자가 갈립니다. 고속 및 혼합 신호 설계에서 전원 평면 계획과 부품 배치는 순차적인 단계가 아니라 반복적인 과정입니다. 주요 IC를 배치하고 실제 핀 배열 위치를 파악한 후에는 전원 평면으로 돌아가 분할 경계를 다듬어야 합니다.
예를 들어 MCU의 VCC 핀이 7번, 18번, 32번, 48번 핀(패키지 둘레에 분산)에 있다면, 전원 평면의 3.3V 구역은 짧은 비아를 통해 이 모든 핀에 도달할 수 있도록 MCU 아래까지 확장되어야 합니다. ADC가 별도의 조용한 아날로그 전원(AVCC)을 필요로 한다면, 아날로그 전원 구역은 ADC 바로 아래에 위치해야 하며 AVCC 핀으로부터 2–3mm 이내에 전용 디커플링 커패시터를 배치해야 합니다.
디커플링 커패시터 배치
디커플링 커패시터 배치는 특별히 강조할 필요가 있습니다. 모든 IC의 모든 전원 핀에는 물리적으로 가능한 한 핀에 가깝게 전용 바이패스 커패시터를 배치하고, 접지 평면까지의 비아 경로도 최대한 짧게 유지해야 합니다. 디커플링 커패시터의 효과는 커패시터에서 비아를 거쳐 전원 평면으로, 그리고 다시 접지 평면을 거쳐 IC의 접지 핀으로 돌아가는 경로의 루프 인덕턴스에 의해 좌우됩니다. 전원 핀으로부터 20mm 떨어진 곳에 배치된 100nF 커패시터는 전기적으로 현대 미술품과 다를 바 없습니다. 장식적이긴 하지만 고주파에서는 기능적으로 무의미합니다.
JLCPCB 공정 제약
JLCPCB의 조립 서비스를 통한 SMT 조립의 경우, 부품 간 간격이 픽앤플레이스 정확도를 위한 최소 여유를 충족하는지 확인하십시오. JLCPCB는 표준 SMT 조립 시 인접한 부품 본체 간 최소 0.3mm의 간격을 권장합니다. 이보다 가깝게 배치된 부품은 실장 장비 충돌이나 리플로우 중 솔더 브리징을 유발할 수 있습니다. 부품 랜드 패턴은 설계상 고밀도(Level C) 실장이 특별히 요구되지 않는 한 IPC-7351B의 표준 밀도 레벨(Level B)을 준수해야 합니다.
5중요 신호 배선 및 나머지 배선
부품 배치와 평면 계획이 끝났다면 이제 동박을 그릴 차례입니다. 이는 모든 것이 하나로 합쳐지고 규율이 가장 중요한 PCB 레이아웃 설계 단계입니다.
중요 신호 배선: 언제나 수동이 먼저
배선의 대원칙은 다음과 같습니다. 다른 어떤 것도 보드에 손대기 전에, 중요 신호를 가장 먼저 수동으로 배선하십시오. 자동 배선기는 회로를 이해하지 못합니다. 기능이 아니라 네트만을 볼 뿐입니다. 만약 그것이 기하학적으로 가장 짧은 연결이라면, 자동 배선기는 100MHz 클럭 신호를 스위칭 레귤레이터 아래로 구불구불하게 배선하는 것도 서슴지 않을 것입니다.
수동 배선 우선순위가 요구되는 신호는 다음과 같습니다:
- 고속 클럭 — 회로를 짧고 직선적으로 유지하고, 끊김 없는 접지 평면 위에 배치하십시오. 비아는 피하십시오. 비아가 불가피하다면 귀환 전류 경로를 제공하기 위해 50mil 이내에 접지 스티칭 비아를 배치하십시오.
- 차동 페어 — 일정한 간격을 유지하며 긴밀하게 결합된 페어로 배선하십시오. 인터페이스 표준이 명시한 공차(예: USB 2.0의 경우 ±5mil) 이내로 회로 길이를 맞추십시오. EasyEDA의 차동 페어 배선 도구를 사용하면 커플링과 길이 매칭을 자동으로 적용할 수 있습니다.
- 민감한 아날로그 신호 — 저레벨 센서 입력, 기준 전압 분배기, 전압 레귤레이터의 피드백 네트워크. 접지 폴리곤이나 가드 트레이스로 이들을 보호하고, 디지털 스위칭 노이즈와 물리적으로 분리하십시오.
- 전원 스위칭 루프 — 스위칭 레귤레이터의 고전류 루프(입력 커패시터 → 스위치 노드 → 인덕터 → 출력 커패시터 → 귀환)는 "신호"는 아니지만 동일한 주의를 기울여 배선해야 합니다. 이러한 부품들을 밀접하게 배치하고 넓고 짧은 회로 또는 동박 폴리곤을 사용해 루프 면적을 최소화하십시오.
나머지 배선: 연결 완료하기
모든 중요 네트가 배선된 후, 나머지 저속·비중요 신호(GPIO, LED 표시등, 버튼 입력, 중간 속도의 I2C/SPI, 설정 핀)를 배선할 수 있습니다. 설계 복잡도와 개인 선호도에 따라 두 가지 접근 방식이 있습니다:
- 수동 배선 — 회로 경로에 대한 완전한 제어를 제공하며, 보드 밀도가 중간 수준이고 합리적인 시간 내에 배선을 완료할 수 있는 설계에 권장됩니다.
- 보조 자동 배선 — 저속 연결이 많은 보드의 경우 EasyEDA의 자동 배선기가 나머지 네트를 처리할 수 있습니다. 다만 자동 배선 후에는 반드시 철저한 수동 검토를 수행하십시오. 불필요하게 긴 회로 경로, 중요 신호와 평행하게 지나가는 회로(잠재적 크로스토크), 제거 가능한 비아, 접지 평면 분할부를 가로지르는 회로 등을 점검하십시오.
모든 네트가 배선된 후에는 설계 규칙 검사(DRC)를 실행하여 모든 연결이 이루어졌는지, 모든 간격 요건이 충족되는지, 모든 회로 폭이 설정된 최소값을 만족하는지 확인하십시오. 위반 사항을 모두 수정하고 깨끗한 DRC 통과가 나올 때까지 재실행하십시오.
JLCPCB 공정 제약
전류 용량 대비 회로 폭 및 일반적인 회로 간격에 대한 가이드라인은 IPC-2221: Generic Standard on Printed Board Design에 명시되어 있습니다. 실무 상황에 대한 보수적인 기준으로는 1A를 전달하는 데 1mm/30mil 회로가 선호되지만, 실제 용량은 다양한 변동 요인에 따라 달라집니다. 한편 간격 요건은 전압 차와 도체 위치를 기준으로 정의됩니다.
고급 PCB 레이아웃 모범 사례
제조 용이성을 고려한 설계
PCB 설계는 제조사에 제출하는 순간까지는 시뮬레이션 환경 안에만 존재합니다. 그 시점부터는 모든 치수, 모든 여유 간격, 모든 드릴 홀이 실제 공차로 작동하는 실제 장비로 생산 가능해야 합니다. EDA 도구에서는 완벽해 보이지만 제조사의 생산 능력을 벗어나는 보드를 설계하면 생산 실패로 이어집니다.
제조 용이성을 고려한 설계(DFM)란 마지막에 뒤늦게 확인하는 절차가 아니라, 처음부터 제조사의 구체적인 생산 한계를 염두에 두고 설계하는 것을 의미합니다. 여기에는 최소 회로 폭 및 간격, 최소 환형 링 크기, 솔더 마스크 댐 폭(인접 패드 사이의 솔더 마스크 브리지, JLCPCB의 경우 일반적으로 최소 0.2mm), 실크스크린-패드 간격, 비아-패드 간격 등이 포함됩니다.
JLCPCB의 PCB 레이아웃 서비스를 선택하면 이 단계에서 DFM 검사가 자동으로 수행되어 설계가 JLCPCB의 생산 능력을 충족하는지 확인됩니다. 숙련된 레이아웃 엔지니어는 일반적인 DRC 규칙으로는 다루지 못하는 예외 상황을 포함해 JLCPCB 생산 라인의 정확한 제조 공차를 숙지하고 있어, 전달된 파일이 재작업이나 재제작 없이 바로 생산에 들어갈 수 있도록 보장합니다. 전기적 성능만큼이나 DFM 준수가 중요한 복잡한 설계의 경우, 이 서비스는 추측에 의존할 필요를 완전히 없애줍니다.
신호 무결성 확보 및 크로스토크 최소화
신호 무결성 문제는 명확한 오류 메시지로 나타나는 경우가 드뭅니다. 대신 간헐적인 글리치, 아슬아슬한 타이밍 실패, 예기치 못한 EMI 방사, 그리고 "내 책상에서는 되는데 생산에서는 안 된다"는 악명 높은 증상으로 나타납니다. 이러한 문제를 방지하는 PCB 레이아웃 모범 사례는 이미 잘 정립되어 있으며, 워크플로우에 처음부터 반영한다면 추가 비용 없이 적용할 수 있습니다.
- 신호 회로 간 긴 평행 구간을 피하십시오. 두 회로가 몇 밀리미터 이상 평행하고 인접하게 지나가면, 그 사이의 용량성·유도성 커플링으로 인해 한 회로에서 다른 회로로 에너지가 전달됩니다. 이것이 크로스토크입니다. 평행 구간이 길수록 커플링은 더 심해집니다. 두 회로가 같은 방향으로 가야 한다면, 배선을 엇갈리게 하거나 그 사이에 접지 회로(또는 접지 폴리곤)를 실드로 삽입하십시오.
- 인접 레이어의 신호는 서로 수직으로 배선하십시오. 상단 레이어의 신호 회로가 수평으로 지나간다면, 하단 레이어의 회로는 수직으로(또는 최소한 상단 레이어 회로와 상당한 각도를 이루도록) 지나가야 합니다. 이는 서로 다른 레이어의 회로 간 중첩 면적을 최소화하여 레이어 간 용량성 커플링을 줄여줍니다. 이러한 수직 배선 관례는 가장 오래되고 효과적인 PCB 레이아웃 모범 사례 중 하나입니다.
- 접지 평면을 보호하십시오. 접지 평면의 모든 슬롯, 분할부, 틈은 그것을 가로지르는 모든 신호 회로에 잠재적인 임피던스 불연속을 일으킵니다. 신호 회로 아래를 흐르는 귀환 전류는 어떤 틈이든 우회해야 하므로, 루프 면적이 커지고 의도치 않은 안테나가 형성됩니다. 규칙은 단순합니다. 신호 회로를 접지 평면의 분할부나 슬롯 위로 절대 배선하지 마십시오. 분할이 필요한 경우(예: 아날로그/디지털 절연), 어떤 신호 회로도 그 경계를 가로지르지 않도록 하십시오.
효과적인 열 관리
열은 전자기기의 조용한 파괴자입니다. 보드상의 모든 부품은 전력을 소비하며, 그 전력은 열이 됩니다. 이 열이 관리되지 않으면, 즉 부품에서 전도되어 동박으로 퍼져나가 최종적으로 주변 환경으로 방출되지 않으면, 접합부 온도가 상승하고 부품 수명이 줄어들며 신뢰성이 저하됩니다.
열 관리를 위한 PCB 레이아웃 모범 사례는 다음과 같습니다:
- 고전력 부품 아래의 열 비아. 노출된 열 패드를 가진 부품(QFN 패키지, 파워 MOSFET, 전압 레귤레이터)의 경우, 열 패드 바로 아래에 열 비아 배열을 배치하여 내층이나 보드 반대쪽 면의 넓은 동박 폴리곤에 연결하십시오. 일반적인 패턴은 1.0–1.2mm 피치로 배열된 0.3mm 비아의 3×3 또는 4×4 그리드입니다. 이러한 비아는 부품에서 발생한 열을 보드 두께를 통해 전도시켜 열저항을 크게 줄여줍니다.
- 열 확산을 위한 동박 폴리곤. 상단 및 하단 레이어의 넓은 동박 영역은 열 확산판 역할을 하며, 대류 및 복사 방출을 위해 열 에너지를 넓은 영역에 분산시킵니다. 이러한 동박 폴리곤을 여러 개의 비아를 통해 접지 또는 전원 평면에 연결하여 부품에서 가능한 한 넓은 동박 영역까지 이어지는 연속적인 열 경로를 만드십시오.
- 방열판을 위한 공간 확보. 상당한 전력을 소비하는 부품(리니어 레귤레이터, 전력 증폭기, 모터 드라이버)이 설계에 포함된다면, 배치 단계에서 해당 부품 위에 클립형 또는 접착형 방열판을 위한 물리적 공간을 미리 확보하십시오. 완벽한 레이아웃을 완성한 후에야 2W LDO용 방열판이 인접한 높은 전해 커패시터와 충돌한다는 사실을 발견하는 것만큼 답답한 일은 없습니다. 열 솔루션은 배선 후가 아니라 배치 단계에서 계획하십시오.
PCB 레이아웃 프로세스 관련 FAQ
Q: PCB 레이아웃 프로세스는 일반적으로 얼마나 걸리나요?
전적으로 복잡도에 따라 달라집니다. 부품 20–30개의 단순한 2층 보드는 숙련된 설계자가 몇 시간 안에 레이아웃할 수 있습니다. 부품 100개 이상에 임피던스 제어 요구사항과 여러 전원 레일을 가진 4층 혼합 신호 보드는 일반적으로 집중 작업 2–5일이 소요됩니다. BGA 패키지, DDR 배선, RF부가 포함된 고밀도 설계는 몇 주가 걸릴 수도 있습니다. 핵심 변수는 부품 수가 아니라 중요 제약 조건의 수입니다. 임피던스 제어, 길이 매칭, 열 관리, DFM 요구사항이 모두 시간을 늘립니다. 하루를 아끼려고 PCB 레이아웃 프로세스를 서두르면 거의 항상 디버깅과 재제작으로 일주일을 잃게 됩니다.
Q: PCB를 2층으로 설계해야 할까요, 4층으로 설계해야 할까요?
설계에 다음 중 하나라도 해당된다면 4층을 선택하십시오: 25–50MHz 이상의 고속 신호, 임피던스 제어 요구사항, 온보드 스위칭 전원 공급 장치, 아날로그와 디지털이 혼재된 구성, 또는 중간 이상의 부품 밀도. JLCPCB에서 2층 프로토타입과 4층 프로토타입의 비용 차이는 크지 않은 반면, 설계상 이점은 상당합니다. 전용 접지 및 전원 평면은 신호 무결성을 크게 향상시키고, 배선을 단순화하며, EMI를 줄이고, 전체 PCB 레이아웃 설계 프로세스를 더 수월하게 만들어줍니다. 2층 보드는 비용 최적화가 우선인 단순하고 저속인 설계에 충분히 적합합니다.
Q: 첫 시도 실패를 유발하는 가장 흔한 PCB 레이아웃 실수는 무엇인가요?
첫 시도 실패의 대부분은 세 가지 실수에서 비롯됩니다. 첫째, 잘못되거나 불일치하는 부품 풋프린트입니다. 회로도 기호가 실제 부품과 일치하지 않는 풋프린트에 연결되어 조립할 수 없는 보드가 만들어집니다. 제작 전에 항상 데이터시트와 IPC-7351B와 같은 표준을 대조하여 풋프린트를 검증하십시오. 둘째, 불충분한 디커플링입니다. 바이패스 커패시터가 누락되었거나 해당 IC의 전원 핀에서 너무 멀리 배치되어 전원 레일에 노이즈가 발생하고 동작이 불안정해집니다. 셋째, 접지 평면 위반입니다. 접지 평면의 분할부, 슬롯, 틈 위로 신호 회로를 배선하여 의도치 않은 임피던스 불연속과 EMI 방사를 유발합니다. 이 글에서 설명한 PCB 레이아웃 모범 사례를 따르면 이 세 가지 실수를 모두 피할 수 있습니다.
Q: 전체 PCB 설계를 자동 배선에 맡겨도 될까요?
전문적인 설계라면 솔직히 답은 아니오입니다. 적어도 보드 전체에 대해서는 그렇습니다. EasyEDA를 포함한 최신 자동 배선기는 상당히 개선되어 저속·비중요 연결에서는 만족스러운 결과를 낼 수 있습니다. 하지만 자동 배선기는 회로 기능을 이해하지 못합니다. 100MHz 클럭 네트와 LED 표시등 네트를 구분하지 못하며, 둘 다 최단 경로로 최적화해야 할 단순한 점 대 점 연결로 취급합니다. 권장되는 접근법은 모든 중요 신호(클럭, 차동 페어, 전원 루프, 민감한 아날로그)를 먼저 수동으로 배선한 다음, 나머지 비중요 연결에는 자동 배선을 사용하고, 이어서 철저한 수동 검토와 정리를 수행하는 것입니다. 이러한 혼합 방식은 중요한 부분에서는 수동 배선의 신뢰성을, 안전한 부분에서는 자동 배선의 속도를 모두 확보할 수 있게 해줍니다.
Q: 설계가 제조사에 보낼 준비가 되었는지 어떻게 알 수 있나요?
제출 전에 다음 5가지 항목을 점검하십시오. 첫째, DRC가 오류 없이 통과합니다. 둘째, 모든 네트가 배선되어 있습니다(남아 있는 랫츠네스트 선이 없음). 셋째, 보드 외형이 올바른 레이어에서 닫힌 형상을 이루고 있습니다. 넷째, 실크스크린 텍스트가 패드와 겹치지 않으며 사용한 폰트 크기에서 판독 가능합니다. 다섯째, 거버 파일을 독립형 뷰어(JLCPCB 거버 뷰어 등)에서 열어 각 레이어를 육안으로 검사합니다. 동박 폴리곤이 올바르게 보이는지, 드릴 홀이 예상한 위치에 있는지, 솔더 마스크 개구부가 패드 위치와 일치하는지 확인하십시오. 이 마지막 육안 검사는 자동화된 DRC가 잡아내지 못하는 문제, 즉 누락된 동박 채움, 눈에 보이는 실크스크린 문제, 레이어 정렬 오류를 발견해 줍니다. 5분간의 육안 검토가 잘못된 보드를 기다리는 5일을 아껴줄 수 있습니다.
PCB 레이아웃 프로세스 결론
PCB 레이아웃 프로세스는 각 단계가 이전 단계 위에 쌓이는 체계적인 결정의 연속으로, 추상적인 회로도를 제조 준비가 완료된 실물 보드로 전환합니다. 기구적 범위를 정의하고 올바른 레이어 적층을 선택하는 것부터, 전원 및 접지 평면을 계획하고, 보드를 기능 블록으로 구획하며, 일반 배선에 앞서 중요 신호를 배선하는 것까지, 모든 단계가 최종 제품의 성능, 신뢰성, 제조 용이성에 직접적이고 측정 가능한 영향을 미칩니다.
이 과정에는 지름길이 없습니다. 잘 실행된 PCB 레이아웃 프로세스가 완벽한 제품을 보장하지는 않지만, 잘못 실행된 프로세스는 반드시 문제를 낳습니다. 항상 첫 시도에 작동하는 보드를 만들어내는 엔지니어들은 여러분보다 운이 좋은 것이 아니라 더 철저할 뿐입니다. 그들은 데이터시트 대비 풋프린트를 검증하고, 적층 구조를 제조사의 소재와 대조하며, LED보다 클럭을 먼저 배선하고, 축하하기 전에 DRC를 실행합니다.
프로세스를 마스터하십시오. 프로세스를 신뢰하십시오. 그리고 프로세스가 오류를 드러낼 때는, 그것이 오백 장의 보드에서 오백 개의 오류가 되기 전에 바로잡으십시오. 만약 팀에 이 엄격한 파이프라인을 관리할 여력이 없다면, 전문적인 JLCPCB 레이아웃 서비스를 활용하여 처음부터 이러한 엄격한 기준을 충족시킬 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB 부품 배치 가이드: 기능 구역·전원·신호·DFM 원칙
핵심 정리 부품 배치는 라우팅 전에 기능 구역, 기계 제약과 전원·신호 흐름을 정의하는 작업입니다. 커넥터와 고정 홀을 먼저 정하고, 관련 부품과 디커플링 커패시터를 가까이 배치합니다. 열, 절연 거리, 조립 방향과 DFM까지 확인한 뒤 배치를 고정해야 재작업을 줄일 수 있습니다. PCB 부품 배치의 5가지 기본 규칙 기능 구역을 먼저 계획 아날로그, 디지털, 전원, RF와 고속 인터페이스를 기능 구역으로 나누고 노이즈가 큰 영역과 민감한 영역의 경계를 정의합니다. 커넥터와 기계 제약을 먼저 배치 외형, 고정 홀, 케이블 방향, 버튼과 방열 구조를 먼저 잠급니다. 커넥터를 나중에 옮기면 라우팅과 케이스가 함께 바뀔 수 있습니다. 관련 회로는 가깝게 IC와 지원 수동 부품, 드라이버와 부하, ADC와 센서를 기능 흐름에 맞춰 배치해 연결 길이와 루프 면적을 줄입니다. 전원 핀 옆에 디커플링 고주파 바이패스 커패시터는 전원 핀과 짧고 넓은 경로로 연결하고, 비아와 그라운드 경로도 최소화합니다. 라......
BGA PCB 설계 완벽 가이드: 레이아웃 및 배선 가이드라인
핵심 요약 패드 유형을 먼저 정의하십시오: BGA 팬아웃을 배선하기 전에 반드시 SMD 또는 NSMD 패드 전략을 먼저 확정하십시오. NSMD는 일반적으로 더 나은 솔더 조인트 형성을 위해 선호되며, SMD는 매우 작은 패드나 정합이 빡빡한 마스크에 적합합니다. 피치에 맞는 공정을 선택하십시오: 0.8mm BGA는 도그본 팬아웃과 표준 비아로 처리할 수 있으며, 0.5mm BGA는 일반적으로 비아인패드 또는 HDI 배선이 필요합니다. 초기에 적절한 비아 전략을 선택하면 레이어 수와 비용을 절감할 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 배면에 배치하십시오: 전원 루프 인덕턴스를 최소화하기 위해 MLCC를 BGA 바로 아래 반대쪽 레이어에 실장하십시오. 팬아웃과 디커플링 배치는 순차적이 아니라 함께 설계해야 합니다. 고속 귀환 경로는 연속적으로 유지하십시오: 차동 페어는 끊김 없는 접지 평면 위로 배선하십시오. 레이어 전환이 불가피한 경우, 기준면을 유지하기 위해 인근에 접지 귀환 비아를 추가하십시오.......
단계별로 완성하는 PCB 레이아웃 프로세스 가이드
핵심 요약 즉흥적 진행이 아닌 프로세스: 반복 가능하고 표준화된 PCB 레이아웃 프로세스야말로 작동하는 회로도를 첫 시도에 성공하는 보드로 만들어주는 요소이며, 운이 아닙니다. 배치가 모든 것을 좌우합니다: 부품 배치와 기능 블록 구획화는 가장 영향력이 큰 단계입니다. 좋은 배치는 배선을 쉽게 만들고, 나쁜 배치는 배선을 불가능하게 만듭니다. 중요 신호는 먼저 수동으로 배선하십시오: 클럭, 차동 페어, 민감한 아날로그 네트, 전원 스위칭 루프는 다른 모든 것을 자동 배선하기 전에 반드시 수동으로 배선해야 합니다. 처음부터 제조 용이성을 고려한 설계: 기구적 제약을 먼저 확정하고, 데이터시트 대비 풋프린트를 검증하며, 설계 규칙을 제조사의 실제 생산 한계에 맞추십시오. 접지 평면은 타협의 대상이 아닙니다: 모든 다층 보드는 최소 하나의 견고하고 연속된 접지 평면이 필요하며, 어떤 신호도 평면 분할부를 가로질러서는 안 됩니다. 서론 취미 애호가와 엔지니어를 가르는 질문이 하나 있습니다. 시뮬레이션......
다층 PCB 설계 가이드라인: 스택업 및 레이아웃 모범 사례
핵심 요약 스택업은 설계의 기초: 레이어 배열은 신호 무결성, 임피던스 제어, EMI 성능을 결정합니다. 첫 번째 트레이스를 라우팅하기 전에 스택업을 계획하십시오. 대칭적이고 기준 플레인이 풍부한 설계가 실패를 방지: 모든 신호 레이어에 인접한 그라운드 플레인을 갖춘 균형 잡힌 스택업은 휨 현상을 방지하고 리턴 경로 연속성을 확보하며 크로스토크를 최소화합니다. DFM 규칙이 제조 가능성을 보장: 종횡비, 애뉼러 링, 재료 선택, 대칭적인 구리 분포는 대량 생산에서 신뢰할 수 있는 보드를 만드는 데 핵심적입니다. 현대 전자기기는 높은 기능 밀도와 극한의 데이터 전송 속도를 요구합니다. 이러한 발전은 인쇄 회로 기판을 수동적인 부품 지지체에서 복잡한 시스템 요소로 변화시켰습니다. 고성능 환경에서는 전자기 물리학이 성능의 모든 측면을 좌우합니다. 고속 스위칭 논리 회로나 RF 부품을 사용하는 시스템에서 다층 PCB 설계로의 전환은 선택이 아닌 필수입니다. 성공은 구리와 유전체의 물리적 배열, 즉 신......
PCB 레이아웃에서 노이즈 및 EMI를 줄이는 방법: 종합 설계 가이드
핵심 요약 EMI의 발생 원인: EMI는 구조적 레이아웃 결함에서 비롯됩니다. 불량한 리턴 경로, 기준 플레인 단절, 넓은 루프 면적은 원치 않는 에너지를 방사하는 안테나 구조를 형성합니다. 루프 면적이 핵심: 신호 레이어에 인접한 솔리드 그라운드 플레인을 통해 전류 루프 면적을 최소화하는 것이 EMI 감소에 가장 효과적인 방법입니다. 배치가 노이즈를 결정: 부품 배치는 라우팅 전에 전류 루프를 형성합니다. 기능별(전원, 아날로그, 디지털, RF)로 구분하고, 아날로그와 디지털 섹션을 격리하며, 노이즈 발생원을 민감한 회로와 멀리 배치하십시오. 접지 및 전원 무결성: 연속적인 그라운드 플레인, 전원-그라운드 간격이 좁은 최적화된 PDN, 올바르게 배치된 디커플링 커패시터는 저노이즈 설계의 기초입니다. 고급 노이즈 억제: 차폐(λ/20 개구부 규칙), 필터링(페라이트 비드, 커먼 모드 초크), RC 스너버를 활용한 게이트 드라이브 제어는 까다로운 애플리케이션에서 추가적인 EMI 억제를 제공합니다......
성공적인 PCB 레이아웃 설계를 위한 최고의 팁: 지침과 모범 사례
인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃은 전자 회로 설계 및 개발의 핵심 단계입니다. 잘 설계된 PCB 레이아웃은 전자 기기의 최적 성능과 기능을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃은 기판 위에 부품을 배치하고 이들 사이의 전기적 연결을 라우팅하는 작업을 포함합니다. 설계자는 PCB 레이아웃을 생성할 때 신호 무결성, 열 관리, 전자기 간섭(EMI) 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 이 글에서는 PCB 레이아웃 설계 개요와 관련 지침 및 모범 사례를 제공합니다. 또한 PCB 레이아웃 설계의 중요성과 전자 기기 전체 성능에 미치는 영향에 대해 논의합니다. 또한 무료 PCB 레이아웃 소프트웨어의 사용, PCB 레이아웃 생성 단계, PCB 레이아웃 서비스 외주의 이점도 살펴봅니다. PCB 레이아웃 지침과 모범 사례를 따르면 설계자는 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적화된 PCB 레이아웃을 보장할 수 있습니다. PCB 레이아웃 지침 PCB 레이아웃 지침은 설계자가 성능, 신뢰성 및 제조 용이성에 최적......